Construction et environnement : l'impact du câblage

Quels sont les avantages dont peuvent bénéficier les entreprises qui choisissent des câbles électriques nouvelle génération ? Comment ces câbles peuvent-ils réduire leur empreinte carbone ?

Historiquement, le secteur de la construction n'a pas développé une réputation écologique.  Par nature, la construction a un impact direct sur l'environnement naturel, aussi bien en termes de développement de nouveaux sites, de consommation des ressources que de pollution ou de génération de déchets. D'après le UK Green Building Council, les activités de construction et de démolition produisent environ 120 millions de tonnes de déchets chaque année, soit un tiers du total britannique. Inévitablement, des matériaux restent inutilisés, ce qui représente un défi pour les entreprises qui s'efforcent de réduire leur empreinte carbone.

Néanmoins, l'industrie de la construction progresse rapidement pour améliorer sa performance verte, en utilisant plus efficacement les ressources et en minimisant son impact sur l'environnement.  Pour se conformer aux réglementations internationales, et aux exigences de la société en termes de performances supérieures, les entreprises de construction cherchent activement à améliorer les normes du secteur. Ces efforts passent par le développement et le déploiement de technologies, de techniques et de pratiques de construction plus propres, dans le but de générer une meilleure durabilité.

 

La construction devient plus verte

Les entreprises de construction reconnaissent que les pratiques vertes sont utiles pour leur image publique, et qu'elles peuvent potentiellement attirer des clients. Elles sont également conscientes que la génération des déchets représente des coûts directs.  D'après Wrap, la gestion des déchets et leur évacuation coûte à l'industrie l'équivalent de 30 % de ses bénéfices avant taxes. Alors que la taxe sur les décharges devrait passer à 80 £ par tonne, la motivation pour une utilisation plus efficace des ressources devient financièrement évidente. Même sans pression politique ou publique, il est judicieux pour les entreprises d'adopter une approche plus proactive de la gestion des déchets. Cette approche doit intégrer tous les aspects de la construction, depuis la planification jusqu'à l'achèvement du projet et la phase post-projet.

Les prévisions d'ibisWorld indiquent que l'industrie de la construction verte et durable devrait progresser à un taux annuel de 22,8 % entre 2013 et 2017. Selon les études réalisées par McGrawHill Construction, près de la moitié des architectes, ingénieurs, fournisseurs, propriétaires  et consultants du secteur dans le monde estiment qu'au moins 60 % de leurs opérations seront vertes en 2015. En 2012, 28 % des répondants étaient de cette opinion, alors qu'ils n'étaient que 13 % à le dire en 2009. Ces statistiques démontrent avec quelle rapidité l'industrie évolue vers des pratiques plus vertes et l'importance croissante du programme écologique pour l'ensemble du secteur en 2014.

 

Impact des câbles sur l'environnement

Le câblage est un aspect essentiel de tout nouveau projet de développement, qu'il s'agisse d'un site d'entreprise, de nouvelles résidences, ou d'autres types de construction. Les câblages portent toute l'alimentation électrique et forment la structure de base de l'infrastructure des communications. Par conséquent, il n'est pas surprenant que les câbles et fils électriques étaient le premier matériau de construction importé au Royaume-Uni en 2012, avec une valeur totale de 1,381 milliards de livres sterling. Ils étaient aussi le deuxième matériau exporté, après les peintures et vernis, générant 512 millions de livres sterling pour l'économie britannique de cette même année.

Les câbles de réseau sont achetés pour les nouveaux projets de construction, mais aussi pour les rénovations, lorsque des bâtiments plus anciens n'ont pas été conçus pour répondre aux besoins du 21ème siècle. Chaque fois qu'une ampoule ou autre appareil électrique est installé, téléviseur, réfrigérateur, lave-vaisselle, ordinateur, serveur, imprimante, une source d'alimentation est indispensable. Dans le monde numérique actuel, les entreprises et les particuliers exigent une connectivité à haut débit, pour bénéficier de transferts de données de plus en plus rapides. En dépit de l'émergence des technologies sans fil Wi-Fi et large bande mobile, les réseaux physiques restent la colonne vertébrale de l'internet, et doivent donc être accessibles dans chaque pièce.

Comme les câbles sont fabriqués, transportés, déployés et en finalité évacués en quantités massives, ils ont inévitablement un impact important sur l'environnement.  Et cela avant même d'envisager les conséquences de la consommation électrique, facilitée par les câbles, sur l'empreinte carbone de chaque utilisateur. Les entreprises de construction souhaitent améliorer l'efficacité à tous les niveaux, incluant la conception, la fourniture et le déploiement des câbles, afin d'améliorer leur réputation environnementale. Ils recherchent des solutions plus durables, qui réduisent la fréquence des remplacements, ce qui non seulement réduit les coûts mais aussi le nombre de câbles électriques qui doivent être évacués après remplacement.

 

L'importance de l'innovation

Dans le secteur des câbles, la recherche et le développement jouent un rôle important, créant des solutions innovantes qui arrivent constamment sur le marché.  Les fabricants ont développé des câbles plus robustes, plus résilients et plus durables, qui offrent une plus longue durée de vie, capables de fonctionner à des températures extrêmes. Grâce à la performance améliorée des solutions de dernière génération, la fréquence des remplacements peut diminuer et favoriser une réduction des déchets.

La réduction des tailles et du poids des câbles constitue un autre facteur favorable à cette évolution.  Grâce à leur taille, ils s'installent sans difficultés dans les espaces libérés par les câbles remplacés, ce qui représente un avantage important. Si ce n’est pas le cas, des travaux de rénovation importants sont nécessaires, comme la suppression des plâtres ou même le remplacement de cloisons entières. En plus des heures de travail et des fonds requis, de tels travaux généreraient encore des déchets pour redonner à chaque pièce son état antérieur.

Grâce à la légèreté des câbles, ils sont plus faciles à prendre en charge, mais aussi plus simples à transporter et à fournir, pouvant ainsi réduire les coûts à tous les niveaux de la chaîne d'approvisionnement.  N'oublions pas que ces câbles sont un des matériaux de construction les plus fréquemment importés et exportés. Par conséquent, la réduction des coûts à l'échelle du secteur national peut se traduire par des gains très importants.

La sélection des matériaux de fabrication contribue aussi à la protection de l'environnement.  Comme la dernière génération de solutions ne contient aucun métal lourd, halogènes ou phtalates, leurs risques environnementaux sont réduits, pendant et après leur vie utile. Le recyclage des câbles constitue aussi un progrès important puisqu'ils ne sont plus destinés aux décharges.

 

La construction plus propre

Il ne sera jamais possible de totalement éliminer les impacts de la construction sur l'environnement, mais les opérateurs du secteur ont beaucoup de moyens à leur disposition pour minimiser les effets de leurs activités.  Si elles sont disposées à adopter les meilleures pratiques de l'industrie, à remettre en cause les inefficacités à tous les niveaux, les entreprises peuvent réduire leur empreinte carbone. L'utilisation de technologies de câblage innovantes est seulement une des approches pour améliorer les performances et réduire les impacts sur l'environnement, un progrès qui peut réduire leurs coûts de base, améliorer leur réputation et au final leurs résultats.