Qu'est-ce qu'un ventilateur axial ?

Un ventilateur axial est une sorte de ventilateur mécanique.  Son nom décrit la direction du passage des fluides au travers.

Ce genre de modèle est familier pour la plupart des gens sous forme de ventilateurs carrés, de ventilateurs de châssis d'ordinateur, de ventilateurs de fenêtres et de nombreux autres types de ventilateurs.  Ils créent un flux d'air qui passe parallèlement à l'axe de rotation du ventilateur.  Ils sont très contrôlables, non seulement au niveau de la vitesse du ventilateur, mais aussi au niveau du sens du flux qui peut être orienté avec précision.  Ils sont largement utilisés dans l'industrie et le choix des tailles disponibles est important.  Ils vont des très petits ventilateurs, dont certains sont conçus pour qu'une personne puisse les tenir dans sa main pour se refroidir, à d'énormes ventilateurs utilisés dans les installations industrielles et à des fins scientifiques.

Les ventilateurs axiaux ont plusieurs avantages qui les rendent utiles pour certaines applications par rapport à d'autres options, telles que les ventilateurs centrifuges. Ils sont très calmes par exemple, pour la quantité de flux qu'ils déplacent. Un ventilateur centrifuge peut effectivement offrir un meilleur refroidissement dans un châssis d'ordinateur par exemple, mais l'augmentation du bruit l'emporterait probablement sur les avantages.  Les ventilateurs axiaux peuvent également être ajoutés à des châssis avec des modifications minimes, tandis que d'autres options (notamment les systèmes de refroidissement à eau) sont encombrantes et onéreuses.

Cette combinaison entre bonne performance, longue durée de vie et accessibilité, rend les ventilateurs axiaux très communs dans de nombreux domaines.  Les ménages en ont généralement plus d'un, car ils offrent une excellente solution aux besoins de chauffage et de refroidissement, permettant à de l'air réfrigéré, de l'air froid ou chaud par évaporation, d'être dirigé dans une maison de manière à gérer la température.  Ils permettent également de déplacer l'air des fenêtres et de l'intérieur d'une maison sans le refroidir ou le réchauffer, ce qui apporte une alternative économique à l'air conditionné dans les endroits chauds.

Les ventilateurs axiaux sont utilisés massivement dans l'industrie, où de très grands ventilateurs de plancher, ventilateurs de conduits ou ventilateurs d'extraction peuvent être en grande partie chargés du maintien de la qualité de l'air à l'intérieur d'une installation. Cela en fait des équipements vitaux pour les usines, les entrepôts et autres grands espaces où l'air doit circuler.  Certains ventilateurs utilisés dans ces applications sont très grands et ont été conçus pour que l'air continue à circuler à travers de vastes systèmes de conduits ou pour faire circuler un énorme volume d'air.

Les moteurs électriques qui entraînent les ventilateurs axiaux peuvent être contrôlés facilement. Ils permettent de sélectionner des régimes plus hauts et plus bas, de modifier la direction du flux d'air et autres variables, et fournissent un degré de contrôle considérable.

 

À partir de quelles pièces un ventilateur axial est-il fabriqué ?

Les ventilateurs axiaux sont fabriqués à partir de pièces relativement simples, mais l'ingénierie se trouvant à l'intérieur peut être très avancée.  Des différences subtiles existent par exemple, entre un ventilateur et un autre, comme une orientation différente des pales qui peut changer radicalement le flux d'air ou d'autres qualités.

Ses éléments de base comprennent le moteur qui fait tourner l'arbre qui à son tour, fait tourner les pales. Le ventilateur, l'arbre et les pales se trouvent à l'intérieur d'un boîtier et disposent généralement de protections contre l'introduction de toute partie corporelle ou d'une personne qui pourrait en fait tomber dans les lames rotatives. Des interrupteurs électroniques et parfois des interfaces numériques sont utilisés pour contrôler le fonctionnement de la plupart des ventilateurs.

Les ventilateurs conçus pour être montés dans des châssis d'ordinateur, des fenêtres et des murs, ont généralement une conception qui comprend des matériaux supplémentaires utilisés pour leur montage.  La plupart des ventilateurs d'ordinateur par exemple, ont des trous taraudés sur les bords, afin de pouvoir être intégrés dans des châssis d'ordinateur si un refroidissement supplémentaire est à ajouter à une machine.

Les pales des ventilateurs axiaux sont des produits très sophistiqués, mais les autres pièces sont généralement très résistantes et pas particulièrement onéreuses.  Les moteurs électriques, par exemple, sont fiables, efficaces et durables, en plus d'être peu coûteux.  Les ventilateurs axiaux sont utilisés dans de nombreuses applications différentes, et des applications différentes requièrent des caractéristiques différentes mais aussi des conceptions différentes.

Les ventilateurs axiaux peuvent être fabriqués dans des formats très compacts.  Cela les rend parfaits pour refroidir non seulement les châssis d'ordinateur, mais aussi les composants spécifiques à l'intérieur d'un châssis.  Par exemple, les processeurs et les cartes vidéo ont souvent leur propre système de refroidissement doté d'un ventilateur axial intégré, étant donné l'énorme quantité de chaleur que ces composants peuvent produire.

En ce qui concerne les pales, elles peuvent être fabriquées de manière à converger vers la rotation du ventilateur, contre la rotation du ventilateur ou dans l'axe de la rotation du ventilateur.  Cela signifie que le flux d'air et les systèmes sophistiqués doivent en tenir compte.  Pour des applications telles que les ventilateurs carrés ou autres ventilateurs quotidiens de la maison, cela ne va pas faire de grande différence.

 

Comment fonctionne un ventilateur axial ?

Le nom d'un ventilateur axial décrit précisément sa fonction.  Les pales du ventilateur tournent autour de l'arbre qui est actionné par le moteur électrique.  Les lames rotatives fonctionnent comme une hélice. Lorsque la rotation de l'hélice diminue la pression d'air à l'arrière, cela crée un flux d'air et l'aspire dans l'hélice parallèle à l'arbre.

En termes de bien-être, cela crée un vent frais qui peut rafraîchir une pièce lors des chaudes journées d'été.   Les ventilateurs peuvent également être utilisés pour diriger de l'air chauffé ou refroidi dans une pièce.

Pour les machines, ils offrent un moyen précis de diriger un flux d'air sur ou autour des pièces qui doivent être refroidies.  Les ventilateurs axiaux peuvent également être utilisés pour influencer la pression dans un environnement.  Cela est clairement démontré dans les systèmes de refroidissement des châssis d'ordinateurs.  Certains constructeurs vont installer des ventilateurs de manière à ce que de l'air soit aspiré de l'extérieur, plus vite qu'il n'est rejeté de l'intérieur, ce qui entraîne une pression positive.  D'autres constructeurs tenteront d'évacuer autant d'air que possible du châssis, ce qui entraînera une pression négative.

Dans un foyer et dans les milieux industriels, le travail d'un ventilateur axial peut être vraiment spectaculaire. Les ventilateurs de toute la maison par exemple, sont des solutions de refroidissement qui sont beaucoup plus efficaces que l'air conditionné et qui fonctionnent en créant un flux d'air continu dans toute la maison, en la rafraîchissant de manière très efficace.

Les ventilateurs axiaux peuvent subir des baisses de performance lors d'un décrochage et d'un pompage. Le décrochage se produit par une interruption du flux d'air dans le ventilateur.  Le pompage est tout le contraire. Dans les systèmes complexes de ventilation, des ventilateurs doivent être configurés de manière à garantir qu'ils ne causeront pas de problème de décrochage.

Les ventilateurs mal construits peuvent être soumis à des problèmes de vibration, ce qui peut avoir des conséquences importantes si les ventilateurs sont installés sur des équipements sensibles.

 

Quels sont les sociétés qui produisent des ventilateurs axiaux ?

Certains grands fabricants offrent des ventilateurs entre autres produits.  Il existe aussi des entreprises spécifiques dont l'activité principale est de produire des ventilateurs. Ces derniers sont toujours très demandés par les consommateurs, les secteurs industriels et scientifiques.

 

ARX

Ce fabricant est spécialisé dans le contrôle thermique, et dispose d'une large gamme de ventilateurs en céramique, de souffleurs et autres appareils.

 

Bud

Cette entreprise fabrique des boîtiers, des ventilateurs et d'autres produits à usage industriel.

 

COMAIR ROTRON

Des assemblages de vannes, des ventilateurs et des souffleurs sont disponibles chez ce fabricant qui a une portée mondiale.

 

Copal Electronics

Copal Electronics fabrique des composants électroniques et des composants mécaniques.

 

ebm-papst

Il s'agit d'une société mondiale connue pour ses ventilateurs axiaux et ses moteurs électriques.

 

Global Fans

Des ventilateurs de plafond et de nombreux autres types de ventilateurs sont disponibles chez Global Fans et conviennent à un usage domestique et industriel.

 

Micronel

Cette société propose de nombreux modèles de ventilateurs et dispositifs de régulation thermique différents.

 

Orion

Les ventilateurs AC et CD, ainsi que les ventilateurs conçus pour des usages spéciaux, sont tous disponibles depuis ce fabricant.

 

RS

Distributeur mondial de composants électroniques, cette entité basée au Royaume-Uni propose de nombreux ventilateurs différents sur le marché.

 

Sanyo Denki

Cette société japonaise propose de nombreux ventilateurs, moteurs différents, et autres types de systèmes de refroidissement sur le marché, et plus encore.

 

Schneider Electric

Cette société mondiale est très ancienne et produit de nombreux composants et produits différents, y compris des ventilateurs.

 

Sunon

Sunon est une société spécialisée, axée sur les ventilateurs.  Elle possède de nombreux modèles différents et a remporté des prix pour certains de ses produits.

 

Qu'est-ce que le débit d'air d'un ventilateur axial ?

Le débit d'air est mesuré en mètres cubes par heure et décrit la quantité attendue d'air qui traverse le ventilateur en une heure.  Dans des systèmes complexes, plusieurs ventilateurs peuvent fonctionner ensemble pour obtenir le débit d'air désiré.  Des ventilateurs axiaux peuvent également être installés dans des endroits différents et établis de sorte que le flux d'air soit dirigé en douceur dans un espace, ou de manière à ce que l'espace ait une pression positive ou négative en raison du fonctionnement des ventilateurs.

 

Quelles sont les séries de ventilateurs axiaux qui existent ?

Il existe de nombreuses séries différentes de ventilateurs conçus et commercialisés par différents fabricants.  Les numéros de série comprennent des séries numériques, comme la série de ventilateurs d'ordinateur 3400N d'ebm-papst ou la série Maglev de Sunon. Parmi les séries de ventilateurs très appréciées se trouvent les KDE, CeraDyna et OD1238.

 

Quelle est la vitesse d'un ventilateur ?

La vitesse d'un ventilateur se mesure en tours par minute et décrit la vitesse à laquelle tourne l'hélice.  Elle est variable sur de nombreux modèles et, en fait, les ventilateurs axiaux utilisés dans les ordinateurs sont conçus pour être à vitesse variable, de manière à réduire le facteur de nuisance du régime élevé/bruit.

Certains ventilateurs tournent à des vitesses incroyablement rapides, pouvant atteindre 40 000 tours par minute pour le Micronel, série F40.

Les vitesses de ventilation ont tendance à être directement liées à la taille du ventilateur.  Les ventilateurs plus gros brassent plus d'air et, de ce fait, peuvent souvent être utilisés à un régime plus bas que les plus petits ventilateurs, pour déplacer la même quantité d'air. Pour les applications pour lesquelles l'utilisateur sera à côté d'une machine qui nécessite un refroidissement par ventilateur, l'installation dans le dispositif de ventilateurs plus grands permet parfois de bien refroidir avec un bruit moindre que celui généré par de petits ventilateurs.

 

Qu'est-ce que le fonctionnement AC ou DC d'un ventilateur axial ?

Cela désigne simplement si le ventilateur fonctionne sur courant alternatif ou continu.

 

Quels sont les types de roulements disponibles pour les ventilateurs axiaux ?

Les types de roulements disponibles pour les ventilateurs axiaux comprennent les systèmes ball, manche, CeraDyna A et CeraDyna C, Sintec, Sleeve et Vapo.  La qualité du roulement a un impact significatif sur la durée de vie du ventilateur, si bien que certains fabricants annoncent leur offre sans détours. Le système de roulement CeraDyna est l'un des points utilisés par le fabricant pour promouvoir ses ventilateurs par exemple.

 

Que définit l'orientation de la courbe ?

L'orientation des pales par rapport à la rotation du ventilateur, est décrite comme étant la courbe.  Dans un ventilateur incurvé vers l'avant par exemple, les pales sont orientées dans la même direction que la rotation du ventilateur.  Dans certains cas, des systèmes très bien pensés peuvent nécessiter une orientation précise de la courbe du ventilateur.  Ce facteur n'est cependant pas très important pour des applications moins exigeantes.

 

Quelle est la consommation électrique d'un ventilateur axial ?

La consommation d'énergie d'un ventilateur axial est l'une de ses caractéristiques les plus désirables. Elle décrit la quantité d'énergie requise en watts pour faire fonctionner l'appareil.  L'utilisation des ventilateurs axiaux est extrêmement efficace.

 

Comment définit-on le niveau sonore d'un ventilateur axial ?

Tous les ventilateurs font du bruit.  Elle est mesurée en décibels (dB) et exprime la quantité de bruit que le ventilateur génère lors d'un fonctionnement normal. Ce facteur est problématique lorsque des ventilateurs petits et grands sont installés.  Les petits ventilateurs tournant à des régimes élevés peuvent générer beaucoup de bruit, par exemple, ce qui est un problème pour de puissants ordinateurs qui nécessitent un haut degré de gestion thermique.  Les plus gros ventilateurs peuvent également générer beaucoup de bruit dans certains cas.  Certains ventilateurs mal conçus peuvent avoir des problèmes de vibration, ce qui peut augmenter la quantité de bruit qu'ils génèrent.

 

Quels types de sortie de capteur existent pour les ventilateurs axiaux ?

Les sorties de capteurs sur les ventilateurs sont importantes dans les applications pour lesquelles le débit doit être contrôlé avec précision, comme pour les châssis d'ordinateur.  Les ventilateurs sont équipés de différents types de capteurs, notamment des tachymètres, des sorties de tension, des sorties de température et des collecteurs ouverts qui fournissent des données rpm.

Certains ventilateurs peuvent être contrôlés de façon très précise par un logiciel.  L'utilisateur peut généralement définir manuellement la vitesse des ventilateurs d'ordinateurs, fonction dont tirent parti certains programmeurs et autres utilisateurs exigeants pour s'assurer que leur ordinateur soit refroidi autant que possible à tout moment.

 

Quels sont les diamètres de pale disponibles pour les ventilateurs axiaux ?

Les diamètres de pale commencent à partir de quelques millimètres.  Il s'agit simplement du diamètre de l'élément à hélice du ventilateur

Ressource : /web/c/chauffage-ventilation-et-air-conditionne/ventilateurs/ventilateurs-axiaux/