- Home
- >
- InfoZone
- >
- Electroniques
- >
- Nouvelle version de DesignSpark PCB – Un engagement constant pour offrir des outils libres
Nouvelle version de DesignSpark PCB – Un engagement constant pour offrir des outils libres
Par Mike Brojak, Responsable des applications, RS Components
Depuis son lancement par RS Components et Allied Electronics pendant l'été 2010, le portail DesignSpark.com en ligne met des ressources de conception gratuites à la disposition des ingénieurs électroniciens et de tous ceux et celles qui participent au développement de produits dans tous les domaines. Lancé en même temps que DesignSpark, DesignSpark PCB est l'outil clé du portail, un environnement primé de classe professionnelle, totalement gratuit, qui permet de concevoir sans limitation des circuits imprimés et créer des schémas.
Développé par RS en conjonction avec Number One Systems et grâce à sa conception de projet avancée et à ses fonctions de production, DesignSpark PCB bénéficie d'un niveau adoption exceptionnel, avec plus de 200 000 téléchargements au niveau global. Il est devenu l'outil de développement préféré du matériel libre [matériel open-source – OSHW], supportant un partage et une collaboration efficaces, couvrant une multitude de concepts et projets.
Version 6.0
En outre, grâce à son engagement fort et constant, RS maintient et améliore des ressources qui figurent maintenant parmi les plus valorisées des ingénieurs actifs dans plus de 150 pays. DesignSpark PCB génère un volume impressionnant de contributions et de commentaires positifs, permettant à RS de sélectionner les améliorations les plus demandées pour les intégrer à la nouvelle version du logiciel. Cette Version 6.0 de DesignSpark PCB est encore plus puissante et facile à utiliser. Vous pouvez la télécharger directement depuis le site http://www.designspark.com/pcb
Publiée en avril 2013, la Version 5.0 a apporté de nouvelles fonctions telles que la vérification en ligne des règles de conception (Real-Time DRC) et le support pour la conception des bus. Dans la Version 6.0, RS a ajouté deux des fonctions les plus demandées, améliorant encore la facilité d'utilisation pour les concepteurs professionnels. Avec ces deux fonctions Cross Probe (Référencement des composants affichés) et Custom Shortcuts (Raccourcis personnalisés), DesignSpark PCB 6.0 combine une puissance et une facilité d'utilisation inégalées, supportées par une navigation accélérée à tous les niveaux du projet ou concept. Outre ces deux nouvelles fonctions, la Version 6 inclut des correctifs pour divers problèmes mineurs. La liste complète des améliorations est disponible en cliquant sur le lien « Change Log » de la page d'accueil DesignSpark PCB.
Cross Probe (Référencement des composants affichés)
La nouvelle fonction Cross Probe (X-probe) accélère encore le processus de conception en autorisant un référencement instantané entre le schéma et les vues du concept PCB dans le logiciel. Il est habituellement facile d'identifier un composant dans la vue PCB, mais il n'est pas forcément aussi facile de trouver le symbole correspondant dans le schéma, sauf si l'utilisateur a une connaissance avancée du système. Cross Probe permet à l'utilisateur de cliquer sur un composant dans une des vues pour aller directement au même composant dans l'autre vue. Cette fonction fonctionne donc dans les deux sens, alternant entre les deux vues PCB et Schéma.
Custom Shortcuts (Raccourcis personnalisés)
La nouvelle fonction Custom Shortcuts apporte à l'interface utilisateur des niveaux de personnalisation supplémentaires. Les utilisateurs peuvent maintenant personnaliser DesignSpark PCB, créer des raccourcis, définir le rôle des touches de fonction, pour bénéficier de manipulations plus faciles et plus rapides, en particulier s'ils ont l'habitude d'utiliser des raccourcis spécifiques dans d'autres outils de conception de circuits imprimés.
Engagement
Partant du principe que tous les ingénieurs devraient pouvoir contribuer librement à l'innovation avec des outils gratuits à hautes performances, RS poursuit ses efforts pour éliminer les contraintes financières et la complexité de la conception des circuits électroniques. RS maintient avec force son engagement pour favoriser la croissance continue de la communauté des utilisateurs de DesignSpark PCB. Sa Version 6.0 confirme une fois de plus son engagement à fournir la meilleure expérience utilisateur des solutions « matériel libre ou open-source » (OSHW) aux ingénieurs électroniciens.
Boîte de dérivation – Historique
DesignSpark PCB – Historique :
- Juillet 2010 – Première version de DesignSpark PCB.
- Mars 2011 – Addition de la visualisation 3D des configurations de circuits imprimés et amélioration de la fonction Gestion de bibliothèques.
- Novembre 2011 – Addition de l'interface de simulation, calculatrices de conception, fonction de regroupement des composants.
- Octobre 2012 – Amélioration de la Gestion de bibliothèques avec accès à plus de 80 000 références de pièces dans la bibliothèque ModelSource. Addition des fonctions Devis de nomenclature et Devis de fabrication PCB.
- Avril 2013 – Intégration de la vérification en ligne des règles de conception et des bus.
- Janvier 2014 – Addition des fonctions Cross Probe (Référencement des composants affichés) et Shortcuts (Raccourcis personnalisés).