Présentation des ventilateurs

Qu'est-ce qu'un ventilateur industriel ?

Les ventilateurs industriels sont généralement plus grands, plus puissants et plus durables que leurs cousins de la grande consommation. Ces ventilateurs sont généralement conçus pour supporter des conditions difficiles et sont faits de matériaux plus robustes que ceux trouvés chez les particuliers.

Les ventilateurs industriels peuvent disposer de plusieurs fonctions de paramétrage. Ils peuvent être utilisés pour assurer une ventilation et un refroidissement dans une usine, pour injecter de l'air dans des machines et les garder au frais ou pour rafraîchir des ordinateurs dans un environnement de bureau.

Les ventilateurs industriels existent dans plusieurs tailles. Certains ont un diamètre de 150 cm ou plus dans le cas des ventilateurs axiaux. D'autres ventilateurs, comme les ventilateurs tangentiels et les ventilateurs centrifuges, peuvent être installés directement sur les machines, leurs tailles étant personnalisées de manière à optimiser leur flux d'air et s'adapter à la taille des machines sur lesquelles ils sont installés.

Dans certains cas, les ventilateurs sont conçus d'une manière qui leur permet de gérer des besoins de flux d'air importants dans un format compact, comme c'est le cas pour les ventilateurs tangentiels. D'autres améliorations, comme la possibilité de changer la direction du flux d'air, sont ajoutées à certains ventilateurs.

 

Comment fonctionne un ventilateur ?

Un ventilateur fonctionne au moyen d'une turbine rotative. Cette dernière pousse l'air dans le ventilateur, ce qui provoque une circulation de l'air vers l'avant.

Les ventilateurs peuvent être utilisés pour introduire une pression de l'air dans un environnement fermé ou pour l'abaisser. Par exemple, les châssis d'ordinateurs sont parfois montés avec des dispositifs à pression de l'air négative et des dispositifs à pression de l'air positive, qui sont déterminés selon que le ventilateur souffle de l'air au travers, hors ou dans le châssis de l'ordinateur.

La plupart des ventilateurs disposent d'une architecture caractéristique, peu importe la façon dont leurs lames sont orientées ou comment l'air qui y circule est propulsé.

L'architecture du ventilateur affecte sa fonction. Par exemple, il existe des différences de débit d'air importantes entre la façon dont un ventilateur axial et un ventilateur tangentiel déplacent de l'air. Cela peut affecter les applications pour lesquelles ils sont adaptés. Dans certains cas, des boîtiers peuvent être spécifiquement conçus pour diriger le flux d'air d'une certaine façon pour ainsi augmenter la quantité de pression générée par le ventilateur.

Toutefois, la fonction de base d'un ventilateur implique simplement que les pales aspirent l'air dans la rotation du ventilateur et le pousse vers l'avant avec un plus grand degré de pression.

 

Quelles sont les différentes parties d'un ventilateur ?

Illustration 1: Conception de base d'un ventilateur à cage. Source : http://i.ebayimg.com/00/s/NTUyWDY1Nw==/$(KGrHqZ,!gwE63O0iJ)cBO0VVi48Vg~~60_35.JPG

 

Un ventilateur axial de base dispose de relativement peu de pièces. Il contient dans la plupart des cas un moteur électrique, auquel le rotor est fixé. Il peut aussi disposer d'un mécanisme de rotation qui fait tourner le ventilateur d'un côté à l'autre lorsqu'il fonctionne, améliorant ainsi la circulation de l'air dans l'espace. Le ventilateur disposera généralement d'une prise de courant pour le brancher. Il s'agira généralement d'une prise standard sur les ventilateurs conçus pour la maison. Sur un ventilateur utilisé dans un ordinateur, ce sera généralement un connecteur MOLEX. Dans les établissements industriels et dans les machines, le ventilateur peut être directement branché sur l'alimentation secteur.

Certains types de ventilateurs peuvent avoir une conception légèrement différente. Le boîtier et la structure de montage d'un ventilateur centrifuge seront par exemple plus grands et en général conçus pour être vissés sur place sur une machine ou sur un appareil.

Les ventilateurs possèdent presque toujours un boîtier. Ce dernier est conçu pour protéger les utilisateurs et les personnes proches de l'appareil, de manière à ce qu'il leur soit impossible d'insérer leurs doigts dans le ventilateur ou d'y faire entrer par inadvertance quelque chose, un outil par exemple, tout en travaillant. Le ventilateur peut également avoir un boîtier équipé d'un filtre, que l'on voit souvent sur les ventilateurs qui sont conçus pour purifier l'air de ses impuretés.

 

Quelle est l'utilisation du flux continu de gaz et d'air généré par le ventilateur industriel ?

Les ventilateurs peuvent être utilisés pour déplacer un fluide, selon leurs conceptions, mais ils sont le plus souvent utilisés pour déplacer du gaz et de l'air. Cela peut être effectué à des fins très différentes.

Le refroidissement est l'une des utilisations les plus courantes pour les ventilateurs. Les ventilateurs sont pré situés de sorte qu'ils enlèvent l'air chaud des environnements, comme dans un châssis d'ordinateur. Ils peuvent également être utilisés pour introduire de l'air frais dans des systèmes, comme par exemple le ventilateur du radiateur d'un véhicule qui fournit un flux d'air au-dessus du système de refroidissement du véhicule.

Dans les établissements industriels, les ventilateurs sont généralement utilisés de façon similaire sur les grosses machines. Ils peuvent être utilisés soit pour introduire de l'air plus frais dans une machine, soit pour évacuer l'air chaud hors d'une machine. Ils peuvent déplacer l'air dans une installation, en fournissant un moyen d'éviter à la chaleur de s'accumuler près du plafond et en apportant un flux d'air frais dans l'installation. Ils peuvent également être utilisés pour évacuer l'air hors d'un bâtiment.

Lorsque des gaz existent, les ventilateurs peuvent être utilisés pour les introduire dans un espace ou les évacuer de cet espace. Ils sont également utilisés pour refroidir, qu'il s'agisse de systèmes d'air conditionné ou d'appareils de congélation plus froids.

Les ventilateurs sont également utilisés dans des circonstances extrêmes. Par exemple, dans les essais en soufflerie, les ventilateurs peuvent être utilisés pour propulser le flux d'air sur une aile d'avion afin de déterminer si le modèle est approprié pour le vol. Des gaz peuvent être introduits dans ce flux pour fournir une indication visuelle sur la manière dont l'air circule réellement.

Des petits ventilateurs sont utilisés sur de nombreux types d'appareils, allant des souffleurs à des aspirateurs, et plus encore.

 

Quelle est la différence entre un ventilateur centrifuge et un ventilateur axial ?

Un ventilateur axial aspire l'air parallèle à l'arbre rotatif situé au centre des pales. Il s'agit de types de ventilateurs très courants et très polyvalents, qui se déclinent en une vaste gamme de tailles, de puissances et d'applications.

Un ventilateur centrifuge souffle de l'air à angle droit par rapport à l'arbre central, utilisant un boîtier pour diriger l'air ou le gaz, avec un plus grand degré de force qu'un ventilateur axial de la même taille.

 

Quel système de ventilation est envisagé pour une application ?

Un système de ventilation peut être spécialisé, comme une turbine destinée à être utilisée sur une partie de machine spécifique. Il peut aussi être plus général, comme un ventilateur qui sera situé aux fenêtres ou monté en permanence au plafond d'une maison pour assurer une meilleure circulation de l'air.

Un système de ventilation peut également être défini simplement par la taille ou l'échelle du ventilateur. Les ventilateurs utilisés dans les souffleries, par exemple, sont très grands tandis que ceux utilisés sur les processeurs d'ordinateurs sont très petits. Le ventilateur peut être conçu de manière à lui permettre de déplacer une quantité importante d'air pour sa taille, ou être positionné de façon à tenir compte de ce besoin.

 

Quels sont les types de ventilateurs qui existent ?

Il existe de nombreux types de ventilateurs différents, allant de ceux qui fournissent seulement un flux d'air pour les machines à ceux qui sont conçus spécifiquement pour le confort des personnes, comme les ventilateurs à cage. Certains ventilateurs sont conçus pour être silencieux. Ce type de ventilateur est très prisé pour les ordinateurs, étant donné qu'un ordinateur peut comporter de nombreux ventilateurs susceptibles de créer beaucoup de bruit s'ils n'étaient pas conçus pour fonctionner spécifiquement sans bruit.

 

Ventilateurs axiaux

La plupart des ventilateurs les plus courants sont des ventilateurs axiaux. Ils sont résistants, peuvent être fabriqués dans une vaste gamme de tailles, de moteurs puissants et de grands rotors, tout en déplaçant une quantité d'air considérable. Cela les rend appropriés pour de nombreux usages différents, allant des petits ventilateurs de table à des ventilateurs suffisamment grands pour fournir un flux d'air dans un bâtiment industriel ou un dépôt.

Les ventilateurs axiaux utilisent tous le même agencement de rotor. Le rotor est placé sur un arbre et, à son démarrage, il aspire l'air dans le ventilateur, perpendiculairement à la direction de sa rotation sur l'arbre. Ce type de ventilateurs peut brasser une grande quantité d'air à basse pression.

Les ventilateurs axiaux sont peu coûteux et constituent l'une des solutions de refroidissement adaptées à d'innombrables besoins. Le vent frais qu'ils produisent peut rafraîchir une pièce lors d'une chaude journée. Dans un environnement fermé, comme dans les machines ou les ordinateurs, ils peuvent évacuer l'air chaud du boîtier ou introduire de l'air frais.

 

Souffleurs

Les souffleurs utilisent généralement des ventilateurs centrifuges pour déplacer de l'air. Ils fournissent un flux d'air lourd sur une trajectoire, ce qui augmente la puissance du flux d'air. On peut fréquemment les observer dans un sèche-cheveux, un séchoir industriel, une souffleuse à feuilles et d'autres équipements qui doivent déplacer beaucoup d'air pour fonctionner. Ils se déclinent dans des tailles très différentes, allant des grands dispositifs qui correspondent à des éléments permanents de machines à des appareils plus petits qui sont fixés à des outils portatifs.

Ils sont utilisés dans des systèmes de contrôle du climat, en raison de leur capacité à canaliser une énorme quantité d'air en direction des arbres.

 

Ventilateurs de bureau et portable

Les ventilateurs de bureau et portable sont généralement des modèles axiaux conçus pour être compacts. Il s'agit en général de ventilateurs personnels, destinés à souffler directement sur l'utilisateur et, de ce fait, fournir un refroidissement de l'air, ou tout simplement pour déplacer l'air étouffant et améliorer la qualité de l'air intérieur.

Les ventilateurs portables sont parfois conçus pour fonctionner en dehors des ports d'accessoires de voiture, ce qui leur permet d'être montés sur le tableau de bord et de fournir un flux d'air en plus de celui fourni par les propres ventilateurs de la voiture, qui sont généralement des modèles centrifuges qui déplacent de l'air au travers des évents du tableau de bord.

 

Conduits de ventilateur

Ce sont des ventilateurs tangentiels qui sont habituellement utilisés en raison de leur capacité à déplacer beaucoup d'air sans prendre une quantité importante d'espace. Les conduits de ventilateur sont utilisés spécifiquement pour canaliser l'air à travers un réseau de gaines, souvent dans le cadre d'un système de CVC. Les ventilateurs axiaux sont parfois utilisés à cette fin également, surtout les ventilateurs axiaux à pas variables qui ont des capacités de mouvement complexes, capables d'augmenter ou de diminuer le flux d'air en fonction des besoins.

 

Ventilateurs à filtre

Les ventilateurs à filtre sont munis d'un matériau de filtration destiné à nettoyer l'air de ses impuretés. Ils peuvent consister en des filtres de feutre simples, conçus pour piéger de grosses particules de poussière ou en des filtres HEPA qui capturent la matière de très petite taille. Ces ventilateurs sont couramment utilisés pour améliorer la qualité de l'air intérieur et peuvent être associés à d'autres dispositifs de filtration, comme un ioniseur qui fournit une solution complète aux problèmes de qualité de l'air intérieur. Certains ventilateurs à filtre sont installés sur des systèmes de CVC pour contrôler la poussière dans le système et améliorer le flux d'air global.

 

Plaques de ventilateur

Les plaques de ventilateur utilisent la partie de la plaque qui les constitue à des fins de montage. Elles disposent parfois de caractéristiques complexes, telles que le contrôle en tangage qui en fait des solutions idéales pour les systèmes de CVC et d'autres systèmes qui ont à déplacer de l'air par des conduits. Ce sont des types de ventilateurs très courants dans les applications industrielles.

 

Ventilateurs muraux et de fenêtre

Les ventilateurs muraux et de fenêtres sont fournis avec des systèmes de montage qui leur permettent de se positionner avantageusement pour faire circuler l'air. Les ventilateurs muraux ont généralement un support qui leur permet de dépasser de la paroi, et disposent de modèles oscillatoires particulièrement prisés pour ces applications.

Les ventilateurs de fenêtre sont généralement conçus pour dépasser partiellement d'une fenêtre sur les deux côtés. L'installation de certains d'entre eux est faite de telle façon que l'écran sort de la fenêtre tandis que d'autres peuvent être installés avec leur écran restant à l'intérieur. Dans le cas des modèles les plus légers de ces ventilateurs, le poids du volet supérieur de la fenêtre reposant sur le boîtier du ventilateur peut être suffisant pour garantir sa sécurité. Des systèmes de montage plus sophistiqués peuvent s'avérer nécessaires pour de plus gros ventilateurs. Les ventilateurs muraux peuvent se connecter à l'extérieur et apporter ainsi un moyen de ventiler le bâtiment.

 

Qu'est-ce qu'un module de ventilation de boîtier ?

Un module de ventilation de boîtier est livré dans un boîtier qui lui permet d'être monté dans des applications spécifiques et de diriger l'air d'une manière spécifique. Il est souvent fourni dans un modèle très compact et avec différents modules, comme la fixation des vis ou d'autres modèles.

 

Que signifie le contrôle de débit d'un ventilateur ?

Le contrôle de débit d'un ventilateur peut être effectué électriquement, à l'aide d'un commutateur variable permettant d'augmenter ou diminuer la puissance du ventilateur. Il peut également être contrôlé en changeant l'orientation du ventilateur, comme dans le cas des ventilateurs axiaux disposant d'un contrôle de l'inclinaison et du tangage. Ces changements dans la direction du flux d'air peuvent également être utilisés pour augmenter ou diminuer le flux d'air volumique du ventilateur

Ressource : /web/c/chauffage-ventilation-et-air-conditionne/ventilateurs/ventilateurs-axiaux/