Fixations et visserie

Les fixations désignent les dispositifs utilisés pour unir au moins deux objets et les maintenir dans une position fixe. Les deux types principaux de fixations sont les vis et les boulons, qui ont un filetage cylindrique et sont fixés en vissant sur un écrou, et les pointes, généralement enfoncées au marteau dans un morceau de bois ou de la maçonnerie. La visserie peut désigner les vis et boulons mais aussi les articles utilisés pour assembler ou fixer les meubles, les matériaux de construction ou les équipements. Il s'agit notamment de produits tels que les chevilles, aimants, fixations pour plaques de plâtre et bandes magnétiques.

D'autres types de fixations sont utilisés quand on ne souhaite pas fixer un objet de manière définitive. Il s'agit notamment des fermetures zippées et boutons pour les vêtements, des pinces pour les couvercles ou même de simples liens comme ceux utilisés pour exclure l'air des sacs contenant du pain.

 

Historique

Les fixations sont utilisées depuis que les êtres humains ont commencé à développer des vêtements et des textiles et on pense que c'est le philosophe et inventeur grec Archimède qui est responsable du concept de la vis. Son invention initiale extrayait de l'eau à un niveau bas pour l'amener à un niveau plus haut en utilisant un tube spiralé rotatif ; c'est la nature cylindrique de la vis qui permet de faire monter des écrous sur l'axe pour créer une fixation permanente.

En 1841, Sir Joseph Whitworth, un ingénieur mécanicien britannique, a suggéré d'introduire des tailles standard pour les fixations et a développé un ensemble de spécifications à utiliser universellement. Elles concernaient spécifiquement le pas et l'angle des filetages des vis, et le filetage Whitworth est alors devenu le système de filetage standard.

Des pointes sont fabriquées à la main dans des forges depuis des milliers d'années, mais comme le fer forgé était un processus lent les pointes étaient relativement coûteuses. L'arrivée des pointes coupées à la fin du XVIIIe et au début du XIXe siècle, fabriquées à la machine, a développé le marché et ces pointes sont toujours utilisées pour les applications industrielles et les rénovations historiques de nos jours. Le développement des pointes en fil de fer, fabriquées en énormes quantités à la machine, a permis de rendre les pointes bon marché et de les produire en masse.

 

Vis

Les vis sont en métal et généralement utilisées pour fixer des morceaux de bois entre eux. On s'en sert aussi pour les visser dans des chevilles sur les murs, pour monter des étagères ou d'autres supports, ou pour fixer de grands tableaux au mur. Les vis existent dans de très nombreuses dimensions ; la plupart ont une extrémité pointue pour faciliter leur insertion dans un trou foré ou une cheville, mais certaines ont un bout plat pour correspondre à certains meubles à monter soi-même.

Il existe deux types principaux de fentes dans les têtes de vis : la fente simple traditionnelle avec laquelle on utilise un tournevis plat standard, et la fente croisée. Cette dernière a été conçue initialement pour les tournevis fabriqués par Phillips, que l'on doit utiliser pour poser ces vis. Les têtes de vis peuvent être conçues pour être fraisées, en d'autres termes pour s'enfoncer dans la surface du bois pour que rien ne dépasse. Lisez l'article complet ici. D'autres modèles sont en saillie : les vis ont une tête plate et sont souvent utilisées pour les portes, et rondes. Dans ce cas, les trous ne sont pas fraisés.

 

Pointes

Les pointes sont considérées comme le moyen le plus facile de fixer deux morceaux de bois. Elles sont disponibles dans différentes tailles et formes, et dans différents métaux. Le métal le plus courant pour les pointes est l'acier, mais on en trouve aussi en cuivre, en bronze, en aluminium, en nickel, en cuivre et en acier inoxydable - ces dernières sont utilisées lorsqu'il existe un risque de corrosion. Lisez l'article complet ici.

Les pointes sont généralement fabriquées avec des revêtements antirouille et pour renforcer leur pouvoir de maintien. On peut les coller, les galvaniser ou les cimenter pour y parvenir. On utilise différents types de pointes pour des tâches spécifiques. Les pointes de charpentier par exemple ont une grosse tête plate pour éviter d'endommager les bardeaux asphaltés, alors que les pointes de finition ont une petite tête, sont plus légères que les autres et sont souvent utilisées pour installer les panneaux lorsque la tête des pointes ne doit pas se voir.

 

Chevilles

Les chevilles sont aussi appelées « chevilles Rawl » en anglais. En effet, la première cheville a été inventée par John Joseph Rawlings autour de 1920. Lisez l'article complet ici. Vendues sous le nom de Rawlplug, c'était initialement des tubes en fibre aux parois épaisses permettant de les insérer dans des trous forés dans la maçonnerie et de visser des vis pour fixer des meubles, des appareils électriques ou d'autres produits exigeant d'être stables.

La plupart des chevilles utilisées aujourd'hui sont en plastique, et quand le trou dans un mur ou une autre surface est correctement percé et que la cheville est insérée, la vis provoque une légère expansion du plastique quand elle est serrée et offre une bonne prise qui réduit les possibilités de mouvement.

 

Aimants

Le magnétisme a été décrit pour la première fois il y a environ 2500 ans. Sa découverte sous forme de magnétite était certainement intervenue bien avant. Le magnétisme est une force qui attire ou repousse d'autres matériaux comme le fer, le cobalt et le nickel. Pour ceux qu'il attire, il peut jouer le rôle de fixation. Sous sa forme la plus simple, on peut par exemple l'utiliser pour fixer un morceau de papier sur la porte d'un réfrigérateur ou bien il peut jouer le rôle de maillon dans un bracelet ou un collier.

Les bandes magnétiques sont un complément de l'utilisation des aimants ; on les trouve souvent dans l'industrie de la signalisation, pour les affichages et les expositions. Lisez l'article complet ici. La flexibilité est une qualité importante des bandes magnétiques ; il faut bien comprendre les différentes polarités quand on l'utilise.

 

Fixation dans les plaques de plâtre

La fixation dans les plaques de plâtre exige d'utiliser des dispositifs spéciaux pour assurer la sécurité des objets fixés sur ces parois. Il peut s'agir de radiateurs, chaudières, armoires ou rayonnages, qui doivent absolument être fixés de manière sûre. Parmi les fixations pour plaques de plâtre, citons les fixations métalliques auto-taraudeuses, les fixations à ressort, les ancrages pour paroi creuse et les fixations plastique polyvalentes. Lisez l'article complet ici. Toutes ces fixations sont conçues pour apporter la solidité nécessaire aux objets à fixer ; il existe des modèles capables de supporter différents poids.

 

Fixations

Le terme fixations a différentes significations. Il signifie généralement la fixation d'au moins deux morceaux de bois ou de métal pour qu'ils restent en place. Lisez l'article complet ici. On peut les utiliser pour bâtir des meubles - tables, canapés et lits ou pour fixer des objets au mur pendant la décoration d'une maison.

On utilise aussi des attaches dans des situations plus temporaires, par exemple pour les vêtements ou bien pour maintenir des aliments dans un environnement sûr. Parmi les attaches utilisées avec les vêtements, citons le Velcro, un moyen simple pour beaucoup de gens de mettre et d'enlever des chaussures, les fermetures zippées utilisées sur de nombreux vêtements et sacs, et les boutons, qu'on trouve aussi dans de nombreux vêtements et bagages.

 

La fabrication des fixations et de la visserie

Les fixations et la visserie sont fabriquées dans différents matériaux. C'est l'utilisation finale qui déterminera le meilleur choix.

Pour les vis et les boulons, ce matériau est le métal car il apporte solidité et longévité à la fixation. L'acier est le matériau le plus courant pour les vis. Le métal de base est alors revêtu d'une finition anti-oxydation ou cimentée. Les vis galvanisées sont plaquées au zinc. Elles résistent à la corrosion et peuvent être peintes, ou recevoir une finition en laiton, en chrome ou en dichromate. Si elles sont en aluminium, elles sont souvent anodisées, un processus électrolytique qui crée un revêtement protecteur car le métal joue le rôle d'anode. Ces vis peuvent elles aussi être peintes. Un aspect important de la préparation des vis est de s'assurer qu'elles ne rouillent pas : l'acier galvanisé est souvent choisi dans ce cas.

La fabrication des pointes a évolué depuis leur fabrication manuelle en fer forgé, pour passer aux pointes coupées puis aux pointes en fil de fer. Ces dernières sont vite devenues les pointes privilégiées grâce à la rapidité avec laquelle on peut les fabriquer à la machine. L'utilisation de pièces de bois plus minces dans les constructions a permis d'utiliser des vis en fil de fer car leur force de rétention n'était pas aussi essentielle. Il existait de nombreux autres types de fixations que l'on pouvait utiliser quand on recherchait une fixation solide. Les pointes pour la restauration sont très demandées. Leur forme et leur style reflètent les différentes époques de construction.

Lorsque les chevilles ont été inventées, elles étaient en fibres ; on les insérait dans les trous pratiqués dans les murs pour maintenir des objets suspendus dans lesquels on avait inséré des vis. Nous devons cette invention à John Rawlings, et elle a révolutionné la visserie pour les artisans puis le secteur du bricolage. La cheville n'était pas conçue uniquement pour les particuliers : elle a joué un rôle important dans les usines car elle a permis de fixer les machines au sol ou aux murs de manière sûre. C'est dans les années 1960 qu'a été introduire la cheville plastique que nous connaissons aujourd'hui et qui est devenue essentielle pour les professionnels du bâtiment comme pour les bricoleurs.

Les aimants attirent ou repoussent, et lorsqu'ils attirent ils offrent une méthode utile de fixation. En termes techniques, les aimants produisent un champ magnétique qui attire d'autres métaux dont le nickel, le cobalt et le fer sont les plus courants. Il y a des forces qui entrent par leur pôle sud et sortent par leur pôle nord. Les aimants peuvent être forts ou faibles selon leur fabrication.

 

La fabrication des fixations

La fabrication des fixations dépend des exigences de chaque client ; l'assurance qualité et des tests appropriés sont des éléments essentiels. Les producteurs doivent tenir compte de plusieurs aspects lorsqu'ils définissent les exigences.

La fabrication des fixations doit être souple afin de pouvoir gérer de petites commandes ou de grandes commandes. Les grands secteurs de l'industrie tels que l'automobile, l'aéronautique, le secteur ferroviaire et le bâtiment, ont besoin de cette flexibilité pour que les producteurs de fixations puissent leur fournir ce dont ils ont besoin, dans des délais appropriés.

La demande des clients varie de manière considérable ; la capacité à s'adapter à ces fluctuations de la demande devrait être un aspect clé de la gestion des activités afin de pouvoir adapter la production à une demande normale ou exceptionnelle.

Comme les fabricants seront toujours à la merci de la demande du marché, leur capacité à prédire puis satisfaire cette demande sera certainement déterminante dans la réussite de l'entreprise. Pour se préparer à faire face à une demande plus intense, les fabricants doivent examiner quels sont les marchés porteurs. Un domaine de croissance peut être la construction de logements, et le potentiel d'approvisionnement de fixations et visserie de bonne qualité aux entreprises est un domaine qui vaut la peine d'être exploré.

Il y aura toujours une demande en fixations et visserie car la construction des logements et des locaux commerciaux en exigera toujours. Les fabricants devront impérativement s'adapter aux besoins en évolution des clients. Ces besoins peuvent inclure la réduction des délais, la préparation de petits lots ou la personnalisation des pièces pour des exigences spécifiques. De nombreux fabricants s'organisent pour fournir un haut niveau de service et fabriquer des fixations spécialisées. Ils peuvent offrir des tarifs concurrentiels pour les petits lots, ce qui est très avantageux dans une conjoncture économique difficile, et modifier les programmes de production quand la demande des clients évolue.

 

Conclusion

L'industrie des fixations et de la visserie est la base des solutions offertes aux professionnels du bâtiment et aux amateurs de bricolage. Il existe de nombreuses solutions pour ces deux secteurs, et un accès facile aux fixations et à la visserie est un aspect important pour faire en sorte que l'industrie reste au premier plan des solutions de montage.

Lorsqu'on utilise les vis, pointes et autres fixations correctement, ils donnent des années de satisfaction et de sécurité. Quand on utilise d'autres types de fixations de bonne qualité, ils durent bien plus longtemps, ce qui permet de faire des économies en évitant d'en acheter de nouveaux.

Choisissez des chevilles de bonne qualité et vérifiez que les surfaces à percer sont bien préparées. Il faut aussi vérifier le diamètre des vis et leur tête, pour ne pas rencontrer de problème pendant leur utilisation. Il faut toujours vérifier tous les aspects : les fixations et la visserie doivent être adaptées à l'utilisation prévue.