Présentation des porte-fusibles

À quoi servent les fusibles ?

Les fusibles sont une sorte de dispositif de sécurité installé entre la source d'alimentation et les charges associées. Si le courant circulant dans le circuit est trop élevé, et supérieur au seuil défini pour le circuit ou le dispositif, le fusible « grillera », ce qui coupera ou fermera le circuit. Puisqu'ils peuvent fermer un circuit, ils sont assimilés à un disjoncteur. Cependant, la principale différence réside dans le fait qu'il est possible de réenclencher un disjoncteur. Le fusible, lui, doit être remplacé par un nouveau.

Les fusibles protègent le circuit contre la surchauffe, ce qui contribue à empêcher les problèmes électriques, y compris à l'échelle des habitations, des équipements et composants électriques, et des véhicules. Les fusibles sont aujourd'hui un élément très important de l'industrie automobile. Tous les véhicules sont équipés de boîtes à fusibles, contenant des fusibles pour tous les composants électriques du véhicule.

Ils existent différents types de fusibles, parmi lesquels les fusibles de type bouteille, les fusibles à lames, les fusibles CEI, les fusibles à haute tension, etc. Les fusibles sont assortis de différentes valeurs d'ampérage prédéfinies, décomposées en 1 ampère, 5 ampères, 15 ampères, etc. Les fusibles peuvent également porter un code couleur indiquant leur valeur. Lorsque vous remplacez des fusibles et les installez dans les porte-fusibles, il est très important d'acheter des fusibles avec exactement à la même valeur. Remplacer les fusibles grillés par des fusibles de valeur différente annulera les propriétés de protection du fusible et pourrait endommager les circuits, voire provoquer un incendie.

En cas de panne de la plupart des éléments électriques assortis de fusibles, la première chose à faire est de vérifier si le fusible est à l'origine de la panne ou non. C'est souvent le cas. Le fusible a probablement contribué à protéger l'élément électrique contre une surcharge, ce qui signifie qu'il ne devrait pas avoir été endommagé ; le remplacement du fusible devrait restaurer son fonctionnement.

Changer un fusible est très simple, cependant vous devez toujours observer certaines étapes pour effectuer cette opération correctement et en toute sécurité. Tout d'abord, assurez-vous que le circuit n'est pas sous tension. Ensuite, vous pouvez vérifier le fusible pour vous assurer qu'il doit effectivement être remplacé. Si le fil métallique à l'intérieur du fusible est rompu, dans ce cas vous devez le remplacer. Vérifiez le type de fusible, puis ôtez-le. La plupart des fusibles, y compris les fusibles de type bouteille ou verre, ainsi que les fusibles à lames s'enlèvent relativement aisément du porte-fusible.

Pour le remplacer, assurez-vous de disposer du même type de fusible, puis installez-le directement dans le socle. Une fois en place, vous pouvez remettre le circuit sous tension Le nouveau fusible protégera le circuit. Néanmoins, si vous remarquez que le fusible grille encore et que vous devez de nouveau le remplacer, il est possible que le problème électrique du dispositif soit plus sérieux. Auquel cas, si vous ne parvenez pas à identifier le problème vous-même, faites vérifier par un professionnel.

 

Qu'est-ce qu'un porte-fusible et à quoi sert-il ?

Avec autant de types de fusibles différents, la variété de types de porte-fusibles différents capables de maintenir la liaison du fusible aux circuits qu'il protège était nécessaire. Les porte-fusibles sont relativement simples, mais très importants. Sans un ensemble-porteur adapté au fusible, il est impossible de les maintenir reliés au circuit. Par conséquent, trouver et sélectionner le bon type de porte-fusible adapté à la mission devient très important. Sur le marché, il existe autant de porte-fusibles que de fusibles.

Différents types et dimensions d'ensembles-porteurs sont proposés pour les fusibles. Renseignez-vous un minimum sur chacun d'eux pour être sûr d'opter pour l'ensemble-porteur adapté au fusible. Par ailleurs, ils présentent également des valeurs spécifiques alignées sur les ampérages de fusibles qu'ils supportent. Cela est aussi important que la sélection d'un fusible avec le bon ampérage.

 

Quels sont les différents types de porte-fusibles ?

Comme indiqué, il existe aujourd'hui sur le marché de nombreux types différents de porte-fusibles afin de répondre à tous les types de fusibles différents. L'ensemble-porteur est ce qui rend si facile le changement d'un fusible. Il s'agit de clips métalliques, parfois dotés de socles plastique, dans lesquels le fusible vient se clipser et duquel il s'éjectera facilement.

Bien que certains porte-fusibles puissent accueillir différents types de fusibles, il est toujours important de vous assurer que vous disposez d'un ensemble-porteur parfaitement adapté à l'usage auquel vous le destinez. L'utilisation d'un ensemble-porteur inadapté en termes d'ampérage ou de type peut faire plus de mal que de bien. Prenez également en compte les facteurs environnementaux au moment de choisir les porte-fusibles. La température de fonctionnement peut être importante.

Les porte-fusibles suivants font partie des plus courants et des plus utilisés actuellement sur le marché.

 

Qu'est-ce qu'un porte-fusible à embase ?

Le porte-fusible à embase comprend généralement un socle plastique pouvant se fixer, ou se monter, directement sur la carte ou le circuit. Ces types d'ensembles-porteurs auront en règle générale des profils très bas de sorte qu'ils peuvent venir se plaquer au plus près de l'embase ou de la carte. Avant tout achat ou installation, vérifiez toujours les caractéristiques du porte-fusible à embase concernant les fusibles afin de vous assurer qu'il présente bien l'ampérage correspondant à votre fusible.

 

Qu'est-ce qu'un porte-fusible de type bouteille ?

Ces types de porte-fusibles spécifiques accueilleront des fusibles de type bouteille, disponibles dans une variété de types différents. Certains de ces porte-fusibles sont dotés d'options de montage sur rail DIN via un cabochon. Comme pour les autres types de porte-fusibles, ils présentent différents ampérages et capacités et sont compatibles avec différentes tailles de fusibles. Des adaptateurs à vis sont également disponibles pour ces types de porte-fusibles, élargissant leur compatibilité à plus de types de fusibles encore.

 

Qu'est-ce qu'un porte-fusible en ligne ?

Un porte-fusible en ligne est un type de porte-fusible que les utilisateurs peuvent installer en ligne avec la source d'alimentation de divers éléments électriques. Il offre une protection contre les surtensions, tout comme d'autres types de fusibles. Les porte-fusibles sont généralement en plastique moulé avec des câbles de connexion aux deux extrémités. Différents types de porte-fusibles en ligne sont disponibles. Ils sont très utilisés pour les applications automobiles, ainsi que pour les applications maritimes. Un des avantages de ce type de porte-fusibles est qu'il facilite la localisation du fusible par rapport à l'unité électrique.

 

Qu'est-ce qu'un porte-fusible monté sur panneau ?

Les porte-fusibles montés sur panneau s'apparentent quelque peu aux porte-fusibles en ligne dans le sens où tous deux ne sont pas directement reliés à l'unité électrique. Ils sont montés sur un panneau. Encore une fois, parce qu'ils ne sont pas directement sur l'unité, cela les rend plus faciles et plus rapides d'accès, à retirer et à remplacer. Ils sont généralement en plastique, souvent en thermoplastique, pouvant résister aux températures les plus élevées. La plupart des fusibles montés sur panneau sont cylindriques et s'installeront directement dans les panneaux des différents types de véhicules.

 

Qu'est-ce qu'un porte-fusible monté sur rail ?

Les ensembles-porteurs sont dotés d'un montage sur rail DIN visant à faciliter la connexion des fusibles sur un système de rails déjà existant. Les porte-fusibles sont généralement en thermoplastique pour les environnements affichant des températures élevées. Cela permet de protéger le fusible et d'éviter que le plastique ne se déforme ou fonde. Certains porte-fusibles sont également dotés de témoins lumineux disponibles en plusieurs versions – neutre, polarité simple ou double, tripolaire, etc.

 

Quels types d'accessoires existe-t-il pour les porte-fusibles ?

Tout un éventail de types d'accessoires différents pour porte-fusibles est actuellement disponible sur le marché. Ils englobent les boîtiers de protection, les kits d'adaptateur, les éléments de remplacement, les cabochons et connecteurs à broche. Les adaptateurs sont très utiles ; ils facilitent l'utilisation des différents types de fusibles dans diverses applications. Par exemple, les adaptateurs de rail DIN faciliteront l'ajout de fusibles à un système de rail.

 

Qu’est-ce qu’un montage sur CI ? Comment fonctionnent-ils et à quoi servent-ils ?

Les montages sur CI (circuit imprimé) servent à monter le fusible sur une carte de circuit imprimé. Plusieurs types d'éléments électroniques aujourd'hui requièrent des fusibles, et la seule façon d'ajouter un fusible à certaines cartes s'effectue via un montage sur CI, qui généralement s'adaptera directement sur la surface de la carte. Traditionnellement, ils sont dotés de corps thermoplastique, mais comme pour les autres types de montages, ils disposent de leurs propres gammes. Comme pour les porte-fusibles, veillez à vérifier l'ampérage du montage afin de vous assurer qu'il sera adapté à l'application à laquelle vous le destinez.

 

Qu'est-ce qu'un bloc porte-fusibles ? Comment fonctionnent-ils et à quoi servent-ils ?

Les blocs porte-fusibles font partie des composants électriques les plus importants des véhicules ; ces derniers étant essentiels à la protection des systèmes électriques du véhicule contre les surtensions et les courts-circuits. Les blocs porte-fusibles des véhicules comprendront des fusibles associés à différentes fins au sein du véhicule. Chacun de ces fusibles sera susceptible de présenter une valeur et un ampérage différents en fonction de leur usage. Les différents systèmes électroniques du véhicule présentent des besoins de protection différents, c'est la raison pour laquelle ils sont dotés de fusibles d'ampérage différents, comme pour tout circuit électrique.

Un des avantages des blocs porte-fusibles est qu'il s'agit de l'emplacement où tous les fusibles différents se trouvent, rendant plus facile et plus rapide l'identification du fusible à changer. Ils utilisent généralement des fusibles à lames, qui se retirent simplement du bloc porte-fusible. Le nouveau fusible s'insère dans le bloc tout aussi aisément. Bien sûr, comme pour tous changements de fusibles, vous devez choisir un fusible doté du même ampérage. Dans le cas contraire, cela pourrait sérieusement endommager le composant électrique du véhicule.

En fonction du véhicule, et de l'âge du véhicule, les blocs porte-fusible peuvent ne pas accueillir de fusibles à lames. Certains des véhicules les plus anciens – ceux avant 1980, accueilleront plutôt des fusibles en verre. D'autres pourront être dotés de mini fusibles, bien que cela soit rare.

Les blocs porte-fusibles se trouvent généralement dans le tableau de bord du véhicule, même si sur certains véhicules ils peuvent avoir été installés près du moteur. Ils restent toujours très accessibles, et les utilisateurs peuvent changer les fusibles eux-mêmes sans aucun problème tant que les fusibles respectent le bon ampérage.

 

Qu'est-ce qu'un clip de fusible ? Comment fonctionnent-ils et à quoi servent-ils ?

Les clips de fusibles servent à fixer les fusibles à différents endroits. Certains clips disponibles se connecteront aux barres omnibus et goujons isolés, et peuvent être utilisés pour les applications sur rail DIN. Les clips se fixent également à beaucoup d'autres types d'unités, facilitant l'insertion d'un fusible dans différents types de circuits électroniques. Avant tout achat, vérifiez la gamme des différents clips disponibles pour trouver la solution la plus adaptée à vos besoins.

 

Qu'est-ce qu'un couvercle de fusible ? Comment fonctionnent-ils et à quoi servent-ils ?

Les couvercles de fusibles renforcent la protection d'un fusible ; certains sont dotés d'une isolation supplémentaire afin de réduire les risques d'électrocution. Certains pourraient nécessiter un boîtier de protection supplémentaire afin d'apporter une meilleure protection au fusible. La plupart des couvercles s'adapteront relativement aisément au montage, à la carte CI et à tout autre emplacement. De nombreux types de couvercles différents sont proposés de façon à pouvoir offrir une protection à tous les types de fusibles et porte-fusibles différents actuellement disponibles sur le marché. Comme à chaque fois, sélectionnez la solution de couvercle adaptée à vos besoins spécifiques.

 

Qu'est-ce qu'un interrupteur à fusible ? Comment fonctionnent-ils et à quoi servent-ils ?

Les interrupteurs à fusibles permettent de déconnecter les circuits d'alimentation, et seront généralement dotés de plusieurs contacts auxiliaires qu'il est possible d'insérer dans le circuit de commande. Des microrupteurs, des sectionneurs de fusible tripolaires, des interrupteurs pour rail DIN et des cartes de fusible à commutation unilatérale sont disponibles. Ces derniers facilitent la protection des moteurs et autres types de dispositifs contre les surtensions et les courts-circuits, et sont généralement très simples à utiliser grâce aux commandes situées sur les façades avant et latérales.

Ces derniers font partie des accessoires et éléments les plus fréquemment utilisés avec les fusibles et porte-fusibles. Ils couvriront un large éventail des différents besoins des professionnels et particuliers.