- Home
- >
- InfoZone
- >
- Electroniques
- >
- Présentation des composants d'éclairage
Présentation des composants d'éclairage
Qu'est-ce que des composants d'éclairage et accessoires ?
Les composants d'éclairage et accessoires comprennent des dispositifs utilisés pour l'évolution et la réparation des systèmes d'éclairage existants. Ils comprennent des dispositifs très courants et familiers, tels que les commandes qui permettent automatiquement d'éteindre l'éclairage pendant la journée et de l'allumer la nuit. Ils sont également constitués de composants perfectionnés, tels que les détecteurs infrarouges et les détecteurs à micro-ondes qui peuvent déclencher un éclairage si un mouvement venait à être détecté.
Certains composants d'éclairage et accessoires sont nécessaires uniquement pour certains types d'éclairage. L'éclairage HID et l'éclairage fluorescent utilisent tous deux des dispositifs d'allumage qui ne sont pas utilisés dans l'éclairage à incandescence ou l'éclairage LED.
Les composants d'éclairage et accessoires ne sont pas tous compatibles avec tous les types d'éclairage. La lumière de certains types d'éclairage par exemple ne s'estompe pas bien et les variateurs de lumière donneront donc des résultats indésirables. Lors de la mise à niveau ou du remplacement de l'éclairage, il est important que le type d'éclairage soit adapté à l'utilisation. Un éclairage de forte puissance non réglable, sera parfait pour un sol industriel par exemple, tandis qu'un éclairage réglable, doux sera préférable pour une salle de repos ou une salle de réunion.
À quoi servent les composants d'éclairage et accessoires ?
Les composants d'éclairage et accessoires sont le plus souvent utilisés pour des réparations et des remplacements.
Pour des besoins de réparation, les composants d'éclairage et accessoires sont simplement utilisés pour remplacer des systèmes d'éclairage pour des raisons de sécurité ou d'esthétique. Par exemple, des systèmes d'éclairage qui ont été installés pendant une longue période et qui ont été exposés à des polluants environnementaux, peuvent être endommagés et doivent être remplacés afin d'assurer une utilisation sécurisée.
Dans d'autres cas, des réparations peuvent être faites et amélioreront en même temps le système d'éclairage existant. Par exemple, le vieil éclairage d'urgence peut être remplacé par un éclairage LED qui diffusera une lumière plus brillante à un coût énergétique considérablement réduit.
De nos jours, les composants d'éclairage sont couramment utilisés à titre de remplacement. Les usines qui veulent augmenter leur respect de l'environnement par exemple, installeront de meilleurs appareils d'éclairage qui consomment moins d'énergie et fournissent un éclairage plus efficace. Les lampes peuvent être remplacées par des modèles à LED qui permettront d'augmenter leur efficacité et réduire les coûts, étant donné que ces systèmes d'éclairage peuvent durer des décennies.
L'éclairage peut également être mis à niveau simplement pour moderniser l'infrastructure. Les cordons à tirer peuvent être remplacés par des interrupteurs standards ou les interrupteurs muraux peuvent évoluer vers des modèles plus durables et mieux adaptés aux environnements dangereux.
Certains composants d'éclairage sont utilisés exclusivement à des fins cosmétiques. Des rosaces de plafond décoratives peuvent par exemple être utilisées pour réduire le dispendieux éclairage lustre ou tout autre éclairage qui se veut élégant. Dans les établissements industriels, des rosaces de plafond peuvent être utilisées mais elles sont généralement conçues davantage pour être résistantes qu'esthétiques et peuvent être des dispositifs très simples.
Différents styles de montage peuvent également être utilisés pour améliorer l'éclairage. Un éclairage suspendu par exemple, pourrait être une solution parfaite et peu coûteuse pour éclairer une petite pièce. Si les utilisations de la salle sont très étendues et qu'un éclairage plus sophistiqué est requis, le style de montage peut facilement être changé, pour fournir une lumière totalement différente ou un interrupteur mural peut tout simplement apporter plus de commodité.
Les lampes à LED réglables offrent l'une des nouvelles solutions les plus innovantes pour l'éclairage. La nature très éconergétique des lampes à LED n'est pas compatible avec les commutateurs de gradation, ce qui signifie que l'éclairage peut être rendu plus relaxant et moins fort sans avoir à revenir à des ampoules à incandescence inefficaces et éphémères.
Qu'est-ce qu'une télécommande sans fil ?
Les télécommandes sans fil permettent d'obscurcir, allumer ou éteindre un éclairage, sans interagir avec un interrupteur mural. Elles sont particulièrement utiles avec les systèmes complexes que l'on peut trouver dans de grands établissements ayant de nombreuses lumières suspendues. Elles sont également très utilisées dans les habitations et permettent au propriétaire de tamiser la lumière à distance ou encore de régler l'intensité de l'éclairage dans l'environnement.
Qu'est-ce qu'une détection de présence ?
La détection de présence modifie l'éclairage selon si la pièce est occupée ou non. Elle peut utiliser des détecteurs IR ou des détecteurs à micro-ondes ou encore d'autres supports permettant d'assurer le contrôle de l'éclairage.
L'application évidente de ce type de variateur de lumière est la sécurité, mais il est aussi très bien adapté à une utilisation de conversion d'énergie. Les lumières peuvent être réglées pour s'éteindre automatiquement lorsqu'il n'y a pas de mouvement pendant un laps de temps défini. Cela rend leur utilisation idéale pour les toilettes, les salles de bains et autres pièces où les gens peuvent laisser la lumière derrière eux.
Qu'est-ce qu'un interrupteur solaire ?
Un interrupteur solaire est un appareil d'économie d'énergie qui peut également améliorer l'éclairage intérieur. Il peut allumer ou éteindre la lumière en fonction des conditions de luminosité, ou il peut tamiser la lumière pour apporter un éclairage supplémentaire au crépuscule, à l'aube ou lors de conditions pluvieuses. Il est utilisé aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur et possède des composants très fiables et résistants.
Ce type d'appareil se compose d'un photodétecteur intégré à l'interrupteur. Le photo-détecteur peut être fixé directement à l'éclairage lui-même ou peut être un dispositif distinct.
Qu'est-ce qu'un capteur infrarouge passif (PIR) ?
Les capteurs PIR sont couramment utilisés dans le cadre des détecteurs de mouvement. Ils détectent le rayonnement infrarouge dans l'environnement tel que celui résultant de la chaleur corporelle, et allument ou éteignent les lumières en fonction d'une présence.
Ces capteurs sont généralement fabriqués avec un capteur à semi-conducteur sur la face du dispositif. Les capteurs peuvent être très précis et repérer une seule personne qui entre dans une pièce. Ils fonctionnent en général selon une plage de température prédéfinie. Si cette température est dépassée par une source de chaleur entrant dans la pièce, l'éclairage se déclenche. Ils sont fréquemment utilisés dans les alarmes antivol qui, en plus de l'éclairage, donnent une indication du véritable degré de précision de leurs capteurs.
Qu'est-ce qu'un détecteur à micro-ondes ?
Le détecteur à micro-ondes est une sorte de détecteur de mouvement. Il émet une impulsion d'énergie électromagnétique et enregistre l'information récupérée. Quand un objet s'introduit dans la zone, il change la fréquence de l'impulsion, ce qui déclenche le détecteur et allume un éclairage ou active une alarme. Il s'agit de lampes de détection de mouvement très courantes.
Quels types d'accessoires et de composants existent ?
Il existe un très grand choix d'accessoires et de composants d'éclairage différents. La plupart des systèmes d'éclairage de qualité sont faciles à réparer en cas de panne.
Rosace de plafond
Une rosace de plafond est utilisée pour la décoration ou tout simplement pour couvrir le matériel et le câblage utilisés pour installer une lumière au plafond. Dans les établissements industriels, elle possède généralement des dessins très simples, mais peut être beaucoup plus décorative chez les particuliers.
Jeux de systèmes suspendus
Les jeux de systèmes suspendus sont des systèmes d'éclairage qui se composent d'une prise et de la rosace de plafond, tous deux nécessaires pour installer une lumière suspendue. Ils sont simples, peu coûteux et bien adaptés aux environnements industriels.
Douilles
Les douilles existent dans de nombreux modèles et avec différentes bases. Elles peuvent accueillir des lampes double-broches, des ampoules à culot Edison et autres modèles. Certaines d'entre elles ont été spécifiquement conçues pour fonctionner avec des lampes à haute température et être utilisées dans des environnements éprouvants.
Accessoires d'éclairage
Les accessoires d'éclairage peuvent être décoratifs, fonctionnels ou les deux. Ils sont utilisés pour couvrir la lumière ambiante sur un système d'éclairage, apporter une protection ou améliorer les capacités de projection lumineuse de l'ampoule elle-même. Les accessoires utilisés dans les établissements industriels sont très souvent des types de cage qui protègent les ampoules contre la casse. Certains accessoires d'éclairage portables sont conçus pour subir de mauvais traitements, comme ceux conçus pour être utilisés par des mécaniciens et qui sont accrochés au capot d'une voiture pendant qu'ils travaillent.
Ballasts
Les ballasts sont des appareils électriques qui limitent le courant. Ils sont le plus souvent utilisés avec des lampes fluorescentes et sont des composants très courants des systèmes d'éclairage. Ils peuvent être fabriqués pour des types de lampes spécifiques, comme l'éclairage HID ou d'autres modèles spécifiques.
Bases pour lampes
Les bases pour lampes sont conçues pour apporter un support à une lumière sur leur surface. Elles peuvent être fixées, comme les modèles destinés à être utilisés avec un éclairage de travail portatif. Elles peuvent aussi être mobiles, comme les bases de lampe de bureau.
Éclairage au plafond
L'éclairage au plafond est fixé sur le plafond d'une pièce et dépend généralement un peu de sa base. Ce type de lumière est souvent fourni avec un interrupteur marche/arrêt par cordon à tirer, mais il peut être raccordé à n'importe quel type d'interrupteur standard.
Interrupteurs
Les interrupteurs déterminent si une lumière est sous tension et, dans certains cas, peuvent faire varier la quantité d'énergie pour créer différents effets.
Lorsqu'un interrupteur mural est ouvert, le circuit qui diffuse de la lumière est complètement non-alimenté. Lorsque l'interrupteur est activé, s'il n'y a aucune résistance dans l'interrupteur mural lui-même, le circuit est entièrement alimenté.
Certains interrupteurs muraux sont des dispositifs spécifiques qui peuvent être conçus pour gérer des environnements dangereux. Ils peuvent avoir, par exemple, un système anti-éclaboussure ou être fabriqués à partir de matériaux qui offrent une résistance face à des contaminants spécifiques.
Variateurs de lumière
Les variateurs de lumière sont généralement des disques ou des cadrans que l'on tourne pour augmenter ou diminuer l'intensité de la lumière à laquelle ils sont rattachés. Ils ne fonctionnent pas avec tous les types d'éclairages, mais sont fréquents dans les ménages et les milieux industriels. Ils sont parfois utilisés pour des raisons esthétiques, mais peuvent également servir à économiser de l'énergie.
Interrupteurs muraux
L'interrupteur mural type est fixé à la paroi et allume ou éteint la lumière au moyen d'un levier qui passe entre l'une des deux positions possibles. Certains anciens modèles se composent de deux boutons. Si vous appuyez sur le premier, vous fermez le circuit ce qui lève l'autre bouton. Si vous appuyez sur l'autre, vous ouvrez le circuit et activez le bouton marche.
Les interrupteurs muraux ne sont parfois pas fixés au mur mais peuvent être fixés sur le cordon ou sur la prise de la lampe. Dans le premier cas, ces interrupteurs sont généralement des cadrans rotatifs qui allument ou éteignent la lampe. Sur les interrupteurs muraux fixés sur la prise, l'interrupteur peut passer par la prise pour l'allumer, l'éteindre ou il peut tourner. S'il tourne, il peut s'agir d'un interrupteur marche/arrêt ou il peut être en mesure d'accueillir des ampoules multi-watt. Dans ce cas, l'interrupteur augmente graduellement la tension jusqu'à ce qu'elle revienne s'éteindre avec le dernier tour du cadran.
Interrupteurs par cordon à tirer
Les interrupteurs par cordon à tirer sont des solutions d'éclairage simples, en particulier ceux qui sont suspendus au plafond ou situés en hauteur sur un mur. Le défaut de ce type d'interrupteur est que la lumière de chaque pièce doit être allumée ou éteinte séparément, mais ces interrupteurs sont de bonnes solutions dans les salles qui ne comportent qu'une lumière.
Interrupteurs pour minuterie
Les interrupteurs pour minuterie allument les lumières à un moment précis et les éteignent à un autre. Ils sont couramment utilisés dans les foyers où les résidents sont partis mais veulent donner l'impression que la maison est occupée, du fait que des lumières s'allument la nuit et s'éteignent pendant la journée. Ils peuvent également être utilisés pour allumer ou éteindre l'équipement.
Contrôleurs d'éclairage
Les contrôleurs d'éclairage utilisent la détection de mouvement, la détection de lumière ou d'autres moyens pour éteindre automatiquement les lumières ou les éteindre si besoin est. Ils sont utilisés dans des applications de sécurité et dans des applications où la sécurité exige qu'une lumière soit allumée quand quelqu'un se trouve dans une zone donnée, mais où l'éclairage n'est sinon pas nécessaire.
Circuits d'allumage
Les circuits d'allumage sont utilisés sur des types de lampes spécifiques, y compris des lampes HID et certaines lampes fluorescentes.
Montages de lampes
Les montages de lampes comprennent tout un ensemble de dispositifs qui servent à fixer l'éclairage aux surfaces ou à fournir une base stable pour un éclairage qui peut s'avérer temporaire. Ils comprennent des supports, des anneaux de décoration et bien plus encore.
Fiches pour éclairage
Les fiches pour éclairage existent en différents modèles pour s'adapter à différentes tensions et normes de câblage. Elles permettent aux éclairages de se brancher directement dans une prise. Certains modèles permettent d'utiliser une embase pour éclairage en sortie.
Embases pour éclairage
Les embases pour éclairage fournissent l'attache de l'ampoule. Elles peuvent être filetées, comme dans le cas des lampes d'Edison. Elles peuvent aussi comporter des connecteurs spécifiques, tels que ceux conçus pour un éclairage haute température et ceux conçus pour des ampoules double-broches.
Starters
Les starters sont le petit retard causé entre le moment où un interrupteur est levé et où une lumière fluorescente s'allume. Le starter assure le flux du courant jusqu'au tube. De même que les électrons sont générés dans le tube, le starter s'ouvre et permet aux électrons d'enflammer le gaz dans l'ampoule fluorescente.
Ressource : /web/c/eclairage/composants-declairage-accessoires/