Aperçu des interrupteurs à bouton-poussoir

Que sont les interrupteurs à bouton-poussoir ?

Un bouton-poussoir est un type d'interrupteur simple qui contrôle une action dans une machine ou un certain type de processus. La plupart du temps, les boutons sont en plastique ou en métal. La forme du bouton-poussoir peut correspondre à celle des doigts ou à celle des mains pour une utilisation facile, ou ils peuvent être tout simplement plats. Cela dépend du design de chacun. Le bouton-poussoir peut être normalement ouvert ou fermé.

 

Comment les interrupteurs à bouton-poussoir fonctionnent-ils ?

Les interrupteurs à bouton-poussoir se composent de trois parties. Le déclencheur, les contacts fixes et les rainures. Le déclencheur traverse l'interrupteur et le cylindre fin en bas. À l'intérieur se trouvent un contact et un ressort mobiles. Lorsque quelqu'un appuie sur le bouton, il touche les contacts fixes et provoque une action. Dans certains cas, l'utilisateur doit maintenir le bouton enfoncé ou appuyer plusieurs fois dessus pour que l'action ait lieu. Avec d'autres boutons-poussoirs, un loquet bloque l'interrupteur et le garde ouvert jusqu'à ce que l'utilisateur appuie de nouveau sur le bouton.

 

Pour quel usage les interrupteurs à bouton-poussoir sont-ils employés ?

Les interrupteurs à bouton-poussoir sont couramment utilisés dans des applications très variées, comme les calculatrices, les téléphones à bouton-poussoir et de nombreux appareils électroménagers. Vous pouvez les trouver aujourd'hui à la maison, au bureau et dans des applications industrielles. Ils peuvent allumer et éteindre des machines, ou faire fonctionner des appareils pour qu'ils effectuent des actions spécifiques, comme c'est le cas avec les calculatrices. Dans certains cas, en particulier pour un usage commercial et industriel, les boutons peuvent être connectés grâce à une liaison mécanique, et donc le fait d’appuyer sur un bouton peut en fait entraîner le déclenchement d'un autre bouton.

Dans certains cas, les boutons ont une couleur spécifique afin de distinguer leur action respective. Ceci permet d’éviter autant que possible que quelqu'un appuie sur un bouton par erreur. Le rouge indique en général l'arrêt, alors que le vert indique le démarrage d'une machine. Les boutons d'arrêt d'urgence, qui ont tendance à être de grands boutons-poussoirs, sont généralement rouges et ont traditionnellement une tête plus grande pour une utilisation plus facile.

 

Quels sont les types d'interrupteurs à bouton-poussoir qui existent ?

 

  • Interrupteurs à bouton-poussoir à verrouillage électrique – Les interrupteurs à bouton-poussoir à verrouillage électrique sont des boutons montés près des portes d'accès, tels que vous pouvez en trouver dans certains bâtiments de bureaux et bâtiments commerciaux, ainsi que dans les trams, trains, et les lieux qui ont des types de portes électroniques similaires. Appuyez sur le bouton peut entraîner l'ouverture de la porte.
  • Interrupteurs suspendus – L'interrupteur suspendu présente un bouton-poussoir et est utile dans des environnements très variés. Les applications les plus courantes pour l'interrupteur suspendu comprennent : le contrôle de lumières, le déclenchement d’actions comme prendre une photo, actionner un système domotique, un émetteur récepteur et des touches d'appel.
  • Interrupteurs à bouton-poussoir – De nombreux types, styles et tailles différents de boutons-poussoirs existent aujourd'hui. Ils existent également dans des couleurs variées, ainsi les utilisateurs peuvent attribuer différentes couleurs à des actions différentes.

 

Quelles sont les différentes parties des interrupteurs à bouton-poussoir ?

 

  • Kits d'adaptation pour bouton-poussoir – Les kits d'adaptation existent dans un grand nombre de styles différents, dont des versions rondes et carrées. Les kits comportent tout ce qui est nécessaire pour couper un système et y installer un bouton-poussoir alors qu'il ne fonctionnait pas à bouton-poussoir auparavant. Un des kits les plus courants est un interrupteur d'arrêt d'urgence. Il est possible de les ajuster dans des trous de taille différente.
  • Adaptateurs pour bouton-poussoir – L'adaptateur pour bouton-poussoir peut s'adapter à des découpes de différentes tailles, afin de permettre d'ajouter des boutons-poussoirs au dispositif. Certains adaptateurs ont également des espaces permettant d'insérer des LED, ainsi que des types de terminaison différents. Ils existent en différentes tailles et différents styles, dont des adaptateurs sur rail profilé chapeau. Il est important de vérifier l'épaisseur des panneaux de montage afin de choisir la bonne taille d'adaptateur.
  • Anneaux anti-rotation pour bouton-poussoir – Les anneaux anti-rotation pour bouton-poussoir aident à empêcher les boutons de commencer à pivoter après une utilisation excessive. Ils maintiennent les contacts en place, pour que le système puisse continuer à fonctionner correctement même avec une utilisation fréquente. Ils font partie du système du déclencheur et existent dans des tailles différentes pour s'adapter à différents interrupteurs.
  • Cadres de montage pour bouton-poussoir – Les cadres de montage pour bouton-poussoir aident à faciliter le montage des interrupteurs à bouton-poussoir aux panneaux. Ils sont en général de forme arrondie. Toutefois, ils existent aussi dans d'autres designs et styles. Traditionnellement, on les attache avec des fils, on les ajoute donc facilement pour les maintenir affleurés avec le tableau.
  • Capuchons de protection pour bouton-poussoir – Les capuchons de protection pour bouton-poussoir peuvent offrir une protection pour les composants qui aident l'interrupteur dans son fonctionnement. Ils peuvent aussi aider à protéger contre différents types de risques environnementaux et autres contaminants tels que l'eau salée et le sable. La plupart des capuchons de protection existants sont étanches. Toutefois, il est important que les utilisateurs connaissent les limites des capuchons qu'ils choisissent. Dans de nombreux cas, on les utilise pour le matériel de montage. Encore une fois, il faut toujours savoir ce que les boutons proposent et apportent avant de les acheter.
  • Porte-ampoules pour bouton-poussoir – Les supports existent dans des tailles différentes, et ils portent les ampoules pour les lumières activées par les boutons-poussoirs. Ils sont en général petits et sont utilisés dans des applications qui utilisent des interrupteurs modulaires. Ils existent dans des tailles et couleurs différentes.
  • Capuchons de bouton-poussoir – Les capuchons de bouton-poussoir constituent une partie du bouton qui s'abaisse en fait pendant l'activation, même s'ils ne sont pas la partie que l'on touche en général. La plupart du temps, ils ont une protection qui couvre le capuchon, bien qu’un autre dispositif puisse servir à cet effet. Certains capuchons offrent une réponse tactile, comme un clic, de sorte que l'utilisateur sait qu'il ou elle a pressé le bouton entièrement. Ils existent dans des designs et styles différents, et il est possible de les monter sur une variété de tableaux de types différents.
  • Blocs de contacts pour bouton-poussoir – Les blocs de contacts pour bouton-poussoir sont des accessoires modulaires à utiliser avec des boutons-poussoirs. Ceci permet de retirer et remplacer l'interrupteur facilement si jamais il y a un problème tel qu'une défaillance de l'interrupteur. Ils sont très faciles à utiliser, et sont plutôt pratiques.
  • Couvercles pour bouton-poussoir – Souvent, les utilisateurs ne veulent pas que tout un chacun appuie accidentellement sur le bouton. Ils peuvent avoir des fonctions spécifiques ou critiques, et ils doivent être protégés afin qu'on ne puisse pas appuyer dessus accidentellement. Une façon idéale de s'assurer qu'ils restent en sécurité est d’utiliser des couvercles pour bouton-poussoir. Les couvercles sont généralement en métal ou en plastique. Pour appuyer sur le bouton, l'opérateur doit ouvrir le couvercle manuellement puis appuyez sur le bouton. Cela donne le temps de réaliser ce qu'on est en train de faire et si on a vraiment besoin d’appuyer sur le bouton ou non, et d'empêcher ainsi que l'on appuie accidentellement.
  • Barrières pour bouton-poussoir – Dans certains cas, plusieurs boutons-poussoirs pourraient se trouver l'un à côté de l'autre. Pour garantir que l'utilisateur n'active pas accidentellement le mauvais interrupteur, on utilise des barrières entre les boutons. Celles-ci permettent d'ajouter une barrière entre les interrupteurs, de sorte que la possibilité d’appuyer accidentellement sur un bouton est beaucoup moins probable.
  • Clapets pour bouton-poussoir – Les clapets pour bouton-poussoir sont aussi un autre dispositif de sécurité pour aider à éliminer tout risque d’appuyer accidentellement sur ces interrupteurs. Ils ont des leviers qui couvrent le haut de l'interrupteur. Ils ressemblent aux protections et aux capuchons, mais ils ont des leviers fixés sur ressort. Ils existent dans différents styles et peuvent aider les utilisateurs pour différents types de machines et d'applications.
  • Lentilles pour voyant bouton-poussoir – Les lentilles pour voyant bouton-poussoir permettent à l'utilisateur de connaître l’état du bouton. Les lentilles sont en général montées en haut du bouton-poussoir. Lorsqu'on appuie dessus, elles émettent une lumière si elles sont de type lumineux. Elles peuvent aussi avoir un code couleur si elles ne sont pas lumineuses. Il existe de nombreuses couleurs différentes, et les utilisateurs peuvent trouver des options qui s'adapteront à des interrupteurs ronds et carrés.
  • Lampes pour bouton-poussoir – Les lampes peuvent aussi indiquer l'état de l'interrupteur, tout comme les lentilles pour voyant. Elles permettent à l'utilisateur de savoir si la machine ou le dispositif est allumé ou éteint. Elles peuvent avoir différentes couleurs pour indiquer différents états de la machine, comme le rouge pour « arrêt », le vert pour « allumé » et le jaune pour « veille ». Cela dépend de la lampe et de l'application.
  • LED pour bouton-poussoir – Les LED permettent d'illuminer les interrupteurs. Elles sont économes en énergie et ne consomment donc pas trop d'énergie de la machine, ce qui en fait une bonne solution pour de nombreux types d'applications. C'est un type de lampe pour bouton-poussoir courant. Comme avec les lampes et les indicateurs, elles indiquent à l'utilisateur l'état de la machine.
  • Extracteurs de lentilles de boutons-poussoirs – Comme leur nom l’indique, ces outils permettent à l'utilisateur de retirer les lentilles d'un interrupteur. Ce sont des outils spécialisés qui permettent de retirer la lentille rapidement, facilement et en toute sécurité. Il est déconseillé d'essayer d'enlever une lentille, ni de travailler sur des interrupteurs ou des appareils électroniques, sans avoir le bon équipement.
  • Lentilles pour bouton-poussoir – Une lentille pour bouton-poussoir se fixe en haut d'un bouton-poussoir et apporte à la fois un code couleur et une protection supplémentaire. Elles peuvent indiquer l'état de la machine d’après la couleur. Toutefois, les différentes couleurs peuvent simplement être un moyen pour l'utilisateur de déterminer la fonction de chaque bouton.
  • Écrous de bouton-poussoir – Les écrous de bouton-poussoir sont des éléments importants du montage. Ils aident à maintenir l'interrupteur solidement en place et peuvent permettre d'ajouter et de retirer le bouton plus facilement. Dans certains cas, ils aident à régler la hauteur du bouton. Ils existent dans des tailles différentes, et il est important que les utilisateurs choisissent les bons écrous pour leurs boutons.
  • Joints de panneaux pour boutons-poussoirs – Les joints de panneaux sont un autre moyen de rajouter une protection pour les interrupteurs contre de nombreux types de contaminants. Ils peuvent également aider à augmenter le niveau de luminosité des lampes utilisées avec l'interrupteur, s'il y en a. Ils sont facilement disponibles dans de nombreux styles et designs différents.
  • Protections pour bouton-poussoir – Les protections sont aussi un autre dispositif de sécurité dont certains boutons-poussoirs peuvent avoir besoin. Elles aident à éviter que l'on appuie sur le bouton par erreur. Ces protections pour boutons s’avèrent être très utiles pour les systèmes munies d'alarmes et de systèmes d'urgence. Ils ressemblent à un grand nombre d'autres dispositifs de sécurité pour boutons, tels que les couvercles.
  • Supports de bouton-poussoir – Un support de bouton-poussoir est en fait une prise destinée à fixer et recevoir des boutons-poussoirs pour des systèmes modulaires.
  • Entretoises pour bouton-poussoir – Les entretoises aident à garantir qu'il y ait assez d'espace entre l'interrupteur à bouton-poussoir et tout autre interrupteur sur le tableau. Ceci permet d'éviter que l'on appuie accidentellement sur le mauvais bouton. La plupart du temps, ce sont de simples anneaux que l'on fixe au bouton pour permettre de garantir qu'il y a de l'espace supplémentaire entre les boutons.
  • Blocs de commutation pour boutons-poussoirs – L'appareil a des interrupteurs à bouton-poussoir, et toutes les connexions électriques pour qu'ils fonctionnent correctement. Les parties modulaires sont en général assez faciles à ajouter à un système déjà existant.
  • Éléments de commutation pour bouton-poussoir – Les éléments de commutation sont des pièces modulaires qui offrent un moyen rapide et simple d'ajouter des boutons-poussoirs afin de réaliser un type spécifique de systèmes de bouton-poussoir. Ils existent dans différentes tailles, ce qui permet de trouver des éléments qui fonctionnent avec tous les types de boutons-poussoirs.
  • Kits d'outillage pour bouton-poussoir – Le kit d'outillage pour bouton-poussoir est un élément très pratique. Les kits disposent de tous les types d'outils nécessaires à la création de systèmes de bouton-poussoir et à leur entretien. Certains kits sont spécialisés et sont conçus pour certains aspects du système, tels que l'installation ou l'extraction de lentilles. On peut cependant aussi trouver des kits qui contiennent tout le nécessaire pour travailler sur le système à bouton-poussoir. Il est important de choisir le bon kit pour le bon travail.