Les gagnants du music Tech Fest Paris #RSHacks

#RSHacks – Entretien avec les créateurs du synthétiseur humain portable Axoloti

Le 22 novembre à l'IRCAM, au Centre Pompidou de Paris, RS Components a lancé un défi aux hackers : créer un objet sonifié connecté au Grand Internet de la Musique.  24 heures plus tard, les membres du jury ont remis le prix de 500 euros aux créateurs du synthétiseur humain portable Axoloti (Wearable Axoloti Human Synthesizer ou WAHS).

Nous avons rencontré Karl Pannek et Johannes Taelman pour parler de leur collaboration gagnante.

 

Photo de l'équipe gagnante :  Sara, Etienne, Stacy, Johannes et Karl.

C'était une équipe véritablement internationale avec des membres de cinq pays : France (Etienne), Royaume-Uni (Sara), Belgique (Johannes), Allemagne (Karl) et États-Unis (Stacy). L’équipe s'est formée en pleine nuit, alors que la plupart des autres équipes étaient déjà parties.  Karl voulait faire du jamming de synthèse portable et s'est réuni avec Johannes qui a suggéré d'utiliser les cartes Axoloti (au lieu de Raspberry Pi), un projet en source ouverte, et de transmettre les tensions par contact.

Karl : « Malgré la fatigue, nous avons commencé à souder des câbles sur la carte Axoloti et à construire des patchs de synthétisation en essayant de trouver la meilleure manière de contrôler nos algorithmes de synthèse mutuels. Nous avons baptisé le projet Wearable Axoloti Human Synthesizer. C'est une sorte de jeu social modulaire de synthétisation, chaque personne représentant un module de synthèse indépendant. »

Il explique que "la sortie audio de l'Axoloti était connectée à un petit haut-parleur et une séquence de tension de contrôle était fixée sur notre peau et donc disponible par contact. Sur nos épaules nous avions deux ports d'entrée en rubans de cuivre pour envoyer les signaux de contrôle par contact et moduler différents aspects du patch de synthèse. Sara portait un t-shirt avec des cercles de peinture conductrice qui émettaient chacun une séquence de tension de contrôle différente et qui pouvait aussi moduler nos ports d'entrée.   Nous savions ce que nous cherchions mais nous savions aussi déjà que de nombreux facteurs allaient introduire un certain chaos dans le système, notamment parce qu'il n'y avait pas de masse électrique commune. Mais ça faisait partie de l’aventure - découvrir ce qui allait se passer !"

 

Johannes Taelman nous a parlé du développement de la carte Axoloti.  D'après lui, c'est « une nouvelle plateforme matérielle et logicielle qui permet de développer rapidement des algorithmes pour le traitement digital des signaux audio. Le logiciel permet de concevoir des combinaisons d'oscillateurs, filtres, logiques, séquenceurs et autres à l'écran de manière graphique et fonctionne sur un matériel embarqué. Après la conception, le matériel embarqué peut fonctionner sans ordinateur, ce qui permet de passer rapidement du prototype à un appareil dédié. »

Il nous a aussi parlé du hack gagnant : « Notre projet utilise Axoloti de manière portable, actionné par une pile, alors que le son vient d'un petit haut-parleur actif. Plusieurs entrées et sorties de l'Axoloti sont exposées à des zones conductrices sur des t-shirts. Certaines sont des surfaces peintes avec de la peinture conductrice Bare alors que d'autres sont des bandes conductrices. Les sorties fournissent des signaux électriques, les entrées détectent les signaux électriques et sont utilisées pour moduler les processus de création du son exécutés sur l'Axoloti. Par contact avec les modulations des zones conductrices mutuelles, on peut explorer les sons dans un cadre social. »

« Au lieu de contrôler entièrement la synthèse du son, des choses intéressantes se produisent quand on abandonne l'idée du contrôle direct. Cette idée est assez similaire au « Kraakdoos » dans lequel des patchs connectés à un circuit op-amp simple sont exposés et manipulés par contact pour créer des bruits. Mais au lieu de manipuler un circuit analogique simple, le WAHS utilise un traitement digital du signal pour obtenir une plus large palette sonore. Le kraakdoos est conçu comme un appareil unique que l'on utilise des deux mains, alors que le WAHS élargit ce concept pour en faire un réseau (local) social » déclare Johannes.

Félicitations à tous les gagnants !

 

Composants utilisés dans le hack

Axoloti est bâti autour d'un microcontrôleur STMicro STM32F405 746-8217

Codec audio Analog Devices ADAU1361 697-7537

Peinture conductrice d'électricité Bare 835-2699

Ainsi que de nombreuses autres petites pièces dont un petit haut-parleur, une pile USB pour l'alimentation, des câbles, du ruban de cuivre et des humains bien entenduJ