Télécommunications et transformateurs de télécommunication

Qu'est-ce que la télécommunication ?

La télécommunication est généralement perçue comme réunissant les communications par téléphones ou autres technologies. En réalité, la télécommunication est simplement un moyen de communication à distance.

Même si l'histoire des diverses stratégies de télécommunication est riche et longue, le terme télécommunication désigne aujourd'hui un domaine qui recouvre essentiellement les systèmes téléphoniques, les réseaux informatiques et les technologies connexes.  La technologie des télécommunications fait partie des domaines qui bénéficient des progrès les plus fréquents. Elle est aussi un des moyens nécessaires à une multitude d'applications aussi bien ordinaires et quotidiennes qu'extraordinaires et uniques.

Avec l'évolution de la technologie des télécommunications, les mots « télécommunication » et « télécom » couvrent une gamme très étendue de technologies. Actuellement, les entreprises de télécommunication peuvent aussi bien poser des lignes en fibre optique pour améliorer la connectivité internet dans un quartier, ou installer une simple ligne de téléphone terrestre dans la maison d'un particulier. Au fil des ans, ces entreprises ont largement adopté les technologies sans fil, réduisant progressivement leur utilisation des communications filaires pour transmettre et recevoir des données.

Les télécommunications sans fil appartiennent à un domaine normalement perçu comme étant celui de la radio, mais ces technologies sont plus étroitement apparentées qu'on le pense en général.  En fait, la communication sans fil a été inventée approximativement en même temps que les premières utilisations des lignes téléphoniques. Ces deux technologies ont toujours été étroitement associées. Par contre, les téléphones cellulaires reprennent un concept qui existe depuis l'invention des talkies-walkies et autres radios, en leur ajoutant les fonctionnalités du téléphone. Les smartphones ajoutent encore d'autres améliorations à ces technologies, telles que la connectivité de l'internet. Mais ces dispositifs demeurent fondamentalement des équipements de télécommunication. La quasi-totalité des services qu'ils fournissent est liée d'une façon ou d'une autre à la technologie des télécom.

Ce que nous appelons aujourd'hui les télécommunications a réellement débuté dans les années 1900. Avant cette époque, la télécommunication était un concept totalement différent.

 

Histoire des télécommunications

L'histoire des télécommunications est longue et ancienne.

Les sémaphores font partie des premières formes de télécommunication.  Ils fonctionnent comme des télégraphes optiques, permettant de relayer des informations s'ils restent visibles entre eux. Dans la mesure où le nombre de destinataires disponibles est suffisant pour relayer le message, cette forme de communication peut couvrir de très longues distances, en particulier en mer.

Les sémaphores ont continué d'être utilisés jusqu'à la fin des années 1800.  Leur construction était extrêmement coûteuse et ils nécessitaient des opérateurs très compétents. Certaines tours de sémaphore existent encore aujourd'hui. Elles ont joué un rôle important dans les affaires, la politique et d'autres activités.

Les télécommunications modernes ont réellement débuté avec le télégraphe.  Cette technologie permet de transmettre des informations à des milliers de kilomètres, voire même autour du monde, à la vitesse de la lumière. Utilisant une combinaison de points et de traits, le code Morse, ou d'autres technologies, les opérateurs pouvaient envoyer des messages en tous points du monde avec une rapidité impressionnante, avec l'assistance des services de livraison des télégrammes. Alors que les télécommunications modernes permettent diverses activités, comme les jeux en ligne, la messagerie instantanée et d'autres applications, déjà à l'époque du télégraphe, les opérateurs jouaient parfois aux échecs et à d'autres jeux d'une tour à l'autre pendant les périodes creuses. Ils sont ainsi les précurseurs des jeux en ligne. On sait aussi que les opérateurs ne manquaient pas d'échanger des potins et autres nouvelles personnelles.

Mais il faut attendre la fin des années 1800 pour qu'apparaissent les premiers téléphones, ouvrant la voie aux télécommunications modernes.  La Bell Telephone Company fut la première entreprise de télécommunication établie aux États-Unis. AT&T est un descendant de cette entreprise, et elle est encore en activité aujourd'hui.

La technologie des télécommunications a évolué à une vitesse vertigineuse.  Jusque dans les années 1980, les systèmes téléphoniques multilignes étaient les appareils de communication les plus sophistiqués utilisés dans les entreprises, à l'exception des organisations les plus avancées d’un point de vue technologique. À la fin des années 1990, les fax ou télécopieurs, qui permettent de transmettre des données graphiques sur des lignes téléphoniques, étaient devenus suffisamment rapides et économiques pour être présents dans la quasi-totalité des entreprises, quelle que soit leur taille.

Au début du siècle, les télécommunications avaient déjà largement évoluées pour devenir ce qu'elles sont aujourd'hui.  Les lignes en fibre optique transportent les données informatiques dans toutes les régions du monde. Dans les entreprises, des réseaux locaux supportent des échanges de données électroniques. Les lignes téléphoniques terrestres sont largement remplacées par les téléphones cellulaires. Ils apportent à leurs utilisateurs une nouvelle liberté de communication, avec la possibilité de rester joignable avec le même numéro de téléphone, pendant tous leurs déplacements. Cette ubiquité des communications était beaucoup plus difficile, voire impossible à réaliser, lorsqu'un utilisateur changeait de région et traversait des zones utilisant différents préfixes ou codes régionaux.

Même si la technologie des télécommunications est devenue plus complexe que jamais, elle dépend encore des principes fonctionnels mentionnés ci-dessous.  Tous ces systèmes capturent des informations, les transmettent sur de longues distances, et elles sont reçues et décodées par leur destinataire. Tels sont les attributs de tout système de télécommunication, qu'il s'agisse d'une paire de boîtes de conserve reliées par une ficelle, ou une ligne téléphonique qui traverse l'Océan Atlantique, ou un système de communication sans fil, qui permet à plusieurs utilisateurs d'échanger des messages électroniques, entre différents continents.

 

Quelles sont les éléments fondamentaux des télécommunications ?

Depuis le plus ancien au plus moderne des systèmes de télécommunication, trois éléments permettent de les définir.  L'émetteur est le premier élément. Il sert à capturer les informations et à les convertir en un signal qui sera émis. Dans un téléphone cellulaire, l'émetteur reçoit la voix de l'utilisateur, la convertit en signal électrique, le convertit en signal radio avant de l'émettre. Ce processus est répété en sens inverse par le système récepteur. Dans un système ancien, l'émetteur était, par exemple, un marin debout dans la hune d'un bateau, utilisant des drapeaux pour composer un message.

Le moyen de transmission est le deuxième élément clé de tout système de télécommunication. C'est le canal physique qui supporte la transmission. Dans un système de sémaphore, la lumière est le moyen de transmission. La couleur, la forme et les séquences des mouvements forment le message transmis. Dans un réseau téléphonique, le moyen de transmission peut être un fil de cuivre, des signaux radio, ou tout autre support.

Le récepteur est le troisième élément du système de télécommunication. Il sert à recevoir le signal et à le convertir en message compréhensible. Il peut s'agir de l'opérateur du télégraphe qui écoute les points et les traits pour les convertir en caractères alphabétiques. De même, un ordinateur reçoit une série de 1 et de 0 électroniquement transmis et les convertit en un message e-mail lisible.

Ce processus de base est commun à tous les systèmes de télécommunication.  Dans une très large mesure, ces trois éléments combinés définissent ce qu'est un système de télécommunication. Un message doit être encodé, transmis et décodé. Lorsque ces trois conditions sont remplies, la transmission puis le décodage par le destinataire peuvent avoir lieu et un système de télécommunication existe alors.

Comme toutes les technologies, les systèmes de télécommunications sont exposés à des risques de sécurité.  Au fil des ans, la sécurité des télécommunications est devenue l'un des plus importants objectifs des fournisseurs et des utilisateurs. Ces systèmes sont aussi utilisés pour transmettre des informations ayant un caractère privé, confidentiel, sensible, dont la divulgation à des personnes non autorisées peut avoir de graves conséquences pour des particuliers ou des organisations.

La technologie numérique a largement contribué au développement des niveaux de complexité qui supportent diverses améliorations, telles que le chiffrement des données.  Les systèmes de télécommunication sont parfois appelés systèmes 1FB ou FB, en référence au fil de cuivre qu'ils utilisent. Les systèmes modernes sont le plus souvent numériques. Ils permettent d'ajouter des lignes en quelques minutes, sans avoir à poser de lignes de cuivre supplémentaires.

Par conséquent, les éléments de base d'un système de télécommunication nous aident à comprendre qu'un tel système n'a pas besoin d'être particulièrement complexe pour justifier son nom.  Un système de télécommunication peut aussi bien se résumer à deux personnes séparées par une grande distance et qui échangent des messages à l'aide de signaux lumineux. Dans le monde moderne, tout est plus sophistiqué, mais les éléments fondamentaux restent inchangés.

Un des plus importants progrès pour la technologie des télécommunications concerne le moyen de transmission des messages.  Actuellement, les câbles en fibre optique ont largement remplacé les câbles métalliques. Les transmissions de données n'ont jamais été aussi rapides et fiables. Si les premiers systèmes de télécommunication étaient basés sur des signaux et des drapeaux, pouvant donc sembler relativement simples par rapport à un smartphone, il ne faut pas oublier que, même dans le domaine des télécommunications, les progrès ne sont pas forcément liés à l'invention d'une nouvelle ressource, mais plus souvent à une meilleure utilisation des ressources grâce à une nouvelle approche innovante.

 

À quoi servent les transformateurs de télécommunication ?

Les transformateurs de télécommunication peuvent avoir des rôles variés.  Ils peuvent être utilisés comme transformateurs d'isolation, pour préparer la tension avant les transmissions sur les lignes, pour adapter la tension à une application basse tension.

Comme d'autres composants électroniques, les transformateurs sont vendus avec leurs spécifications principales indiquées sur chaque unité.  Elles incluent l'inductance, le type de montage et d'autres spécifications qui, dans une large mesure, indiquent si chaque unité peut fonctionner correctement avec une application ou un dispositif spécifique. La gamme des transformateurs de télécommunication disponibles est extrêmement variée. Ils font partie des technologies les plus basiques indispensables au fonctionnement des télécommunications, à notre époque et dans le passé.

D'autres solutions, comme les résistances et les condensateurs, sont parfois utilisées pour des objectifs identiques à ceux des transformateurs de télécommunication.  Cependant, ils ne répondent pas toujours aux exigences de ce type d'utilisation, et par conséquent, ils ne sont pas aussi fréquemment utilisés. Le transformateur reste un des composants essentiels de tout système de télécommunication, qu'il ait été conçu dans les années 1900 ou la semaine dernière.

 

Qui fabrique des transformateurs de télécommunication ?

Les fabricants de transformateurs de télécommunication incluent :

 

Quelle est l'inductance principale d'un transformateur de télécommunication ?

L'inductance principale d'un transformateur de télécommunication est indiquée sur la fiche technique de chaque unité. L'inductance principale est mesurée sur le bobinage principal et exprimée en Henry.

 

Quelle sont les résistances CC principale et secondaire d'un transformateur de télécommunication ?

Dans un transformateur de télécommunication, la résistance est mesurée sur les deux bobinages, principal et secondaire, avec un courant continu.  La résistance CC principale est la résistance mesurée sur le bobinage principal. La résistance CC secondaire est la résistance mesurée sur le bobinage secondaire. Les résistances indiquées sont généralement des valeurs maximales.

 

Qu'est-ce que la perte d'insertion ?

La perte d'insertion d'un transformateur de télécommunication est exprimée en décibels.  Cette mesure spécifie l'écart entre la puissance produite par le transformateur et la puissance reçue par le dispositif auquel il est connecté. Ce calcul exclut le facteur de division de la puissance.

 

Que définit le rapport de transformation ?

Le rapport de transformation définit le rapport entre le nombre de tours de fil sur le bobinage primaire d'un transformateur et le nombre de tours de fil sur le bobinage secondaire.  La tension induite dans chacun des bobinages est proportionnelle au nombre de spires.

 

Quels sont les types de montage actuels ?

Différents transformateurs de télécommunication sont disponibles, pouvant être montés en surface ou dans les orifices d'une platine.

 

Que définit l'inductance de fuite ?

L'inductance de fuite résulte d'un transformateur incorrectement accouplé.  Dans un tel arrangement, les bobinages se comportent comme des constantes d'induction propre montées en série. L'inductance de fuite a pour principale conséquence des variations de la tension dues à des charges différentes. Mais elle peut avoir d'autres applications. Elle peut servir, par exemple, à contrôler le montant de courant qui passe dans le transformateur. Des transformateurs à inductance de fuite basse et haute sont utilisés dans des applications spécifiques.