- Home
- >
- InfoZone
- >
- Electroniques
- >
- Présentation des connecteurs de test
Présentation des connecteurs de test
Qu’est-ce qu’un connecteur de test ?
Les connecteurs de test sont des appareils que les techniciens utilisent pour tester différents types de matériels et de produits électroniques. Ils raccordent les connecteurs de leur équipement d'essai au banc ou multimètre, aux appareils qu'ils veulent tester puis prennent ensuite leurs différentes mesures. Les connecteurs permettent au technicien de raccorder leurs compteurs à tous les différents types d'appareils électroniques pour mesurer par exemple le courant, la résistance ou la tension. Les connecteurs de test sont disponibles dans une multitude de styles et de tailles, pour s'adapter à la gamme de tests la plus large possible.
Pourquoi les tests sont-ils si importants en électronique ?
Les tests sont très importants à plusieurs étapes de la vie d'un produit électronique. Ils permettent de déterminer un certain nombre de points différents. Premièrement, ils permettent de garantir que les appareils fabriqués par une entreprise respectent les normes de conformité. À plusieurs reprises. La société ne testera pas chaque unité qu'elle expédiera. Au lieu de cela, des techniciens testent seulement un certain nombre d'unités d'un échantillonnage pour permettre d'en contrôler la qualité.
En plus des tests effectués lors de la fabrication, la partie développement contient une quantité importante de tests qui ont pour but de rendre possible la fabrication des appareils. Les techniciens testent souvent la sécurité et la résistance de l'appareil et s'assurent que ce dernier répond aux exigences requises en matière de courant, tension et résistance.
Sans tests appropriés, il est clair que beaucoup plus d'équipements électroniques tomberaient en panne lorsqu'ils seraient effectivement utilisés par la suite. Si cela se résume à un simple désagrément quand il s'agit d’un lecteur de DVD ou d’un ordinateur portable, cela pourrait être une question de vie ou de mort si par exemple un équipement médical ne fonctionnait pas correctement en raison de problèmes électriques. Des tests appropriés sont essentiels pour toutes les entreprises qui font de l'électronique aujourd'hui, tout comme le fait d'atteindre ou de dépasser la cote de conformité.
Quels sont les types de connecteurs de test disponibles ?
En raison de la large gamme de types d'appareils électroniques différents mis sur le marché, il doit exister de nombreuses façons différentes de les tester. Comme nous l'avons mentionné, les techniciens utilisent souvent des multimètres portables, ainsi que des dispositifs montés sur l'appareil lors du test de ce dernier
Bien qu'ils puissent être en mesure d'utiliser seulement quelques pièces d'équipement pour tester toute une quantité d'appareils différents, ils ont besoin d'avoir un large éventail de connecteurs de test qu'ils peuvent connecter à l'appareil pour le tester correctement.
Que sont les embases et les prises de test ?
Les cordons de test peuvent présenter des embases ou des prises qui sont utilisées avec certains types de matériels. Elles sont proposées dans plusieurs tailles différentes et peuvent fonctionner en association avec d'autres appareils et connecteurs tests. La prise située à l'extrémité du connecteur glisse simplement dans la prise de test d'une pince ou d'un autre connecteur, aussi simplement que si vous branchiez une paire d'écouteurs. De nombreuses options sont en laiton plaqué or. Elles comportent également des isolateurs qui sont généralement flexibles, ce qui permet d'utiliser les testeurs de manière relativement facile sur différents types de matériel.
- 1 mm
- 1,5 mm
- 2 mm
- 4 mm
- 6 mm
Que sont les bornes de test et les accessoires ?
Les bornes de test comportent des connecteurs de câble à une extrémité qui vous permettent d'insérer votre fiche à l'autre extrémité pour démarrer le test.
Encore une fois, elles sont disponibles dans un certain nombre de tailles différentes ; il est donc possible de créer des raccordements avec de nombreux types d'équipements électriques différents. Voici les tailles disponibles pour les composants de test. Tenez toujours compte des types d'équipements que vous allez tester pour vous assurer d'avoir trouvé la bonne taille. Étant donné que certains techniciens peuvent avoir besoin de tester différents types d'appareils, il est souvent utile d'avoir plus d'une option sous la main. Il est toujours très judicieux d’avoir toute une panoplie de bornes de test et d'accessoires, ainsi que des fiches et des prises.
- 4 mm
- 5 mm
- 8 mm
En plus des véritables bornes de test, un certain nombre d'accessoires sont aussi à considérer avant d'effectuer un achat. Les terminaisons sont un bon exemple d'accessoire. Les ajouter à l'appareil que vous testez peut vous offrir plus de couple lorsque les fils sont attachés. En outre, des bouchons de sécurité sont disponibles et viendront s'intégrer dans le haut des bornes. Ils s'adaptent sur le haut des bornes, ce qui peut empêcher l'insertion d'une sonde de test ou un branchement dans la prise conductrice.
Qu'est-ce qu'une prise de test automobile ?
Une prise de test automobile est utile lors du test des fuites de courant ou la mesure de consommation de courant. Les prises disposent de deux pôles et d'une douille de 4 mm à l'arrière de l'appareil. Elles comportent également des contacts centraux blindés, ce qui contribue à rendre leur utilisation plus sûre. Différentes prises de test sont disponibles avec un écartement différent. Vérifiez l'écartement sur les prises que vous envisagez d'acheter pour vous assurer qu'elles fonctionneront bien avec votre application. Encore une fois, il est bénéfique d’avoir différentes tailles de prises sous la main pour tous ceux qui effectuent régulièrement des tests sur différents types de véhicules.
Que sont les bornes de connexion ?
Les bornes de connexion sont des parties communes de l'équipement de test. Elles se fixent à un seul fil ou au cordon de test et l'arrêtent. Elles font en fait partie des nombreuses catégories différentes d'appareils électriques, y compris les amplificateurs audio. Elles possèdent une tige métallique filetée au centre et un capuchon qui se visse sur la tige. Le capuchon est souvent en plastique pour l'isolation, et comporte un codage couleur qui permet à l’utilisateur d’identifier la borne active qui est habituellement rouge, et la borne inactive qui est noire. Le vert indique une borne de masse.
Même si les bornes de connexion peuvent aider à augmenter la sécurité, cela n'écartera pas complètement les utilisateurs du danger lié au contact avec les parties métalliques du matériel qui est sous tension. Il est préférable d'utiliser ces bornes pour des éléments qui ne fournissent pas une quantité dangereuse de courant. De nos jours, certains choisissent d'utiliser des prises banane de sécurité plutôt que des bornes de connexion, mais les deux restent acceptables. Comme toujours, il est important de prendre autant de précautions que possible.
Que sont les terminaisons ?
Les terminaisons sont en fait les bornes sur lesquelles vous fixez un certain type de matériel de test. Une batterie automobile est un bon exemple de terminaison facilement reconnaissable. D'un côté, la borne rouge représente la charge positive, et de l'autre côté, la borne noire représente la charge négative. Le connecteur de montage de la terminaison peut se connecter aux bornes si bien que vous pouvez les tester et déterminer la tension et le courant. Il est important de savoir que les batteries de voiture n'ont pas que des terminaisons. De nombreux appareils alimentés ont des terminaisons ou des bornes similaires auxquelles vous pouvez vous connecter pour effectuer des tests.
Quels sont les types de pinces disponibles ?
Un nombre presque incalculable de connecteurs électriques et de clips de test existent de nos jours. Les connecteurs possèdent des fiches avec des extrémités mâles et des prises avec des extrémités femelles. Les adaptateurs peuvent aider à regrouper différents types de connecteurs ensemble, mais lors des tests, il est toujours préférable de posséder les bons connecteurs pour le travail à effectuer. Une large gamme de connecteurs est disponible aujourd'hui, et les clips qui suivent sont quelques-uns des clips les plus prisés, qui sont utilisés lors de tests.
- Clip de test dénudant Il dispose d'une pointe et de mâchoires qui s'emboîtent sur les fils ou l'appareil testé. Les clips sont disponibles en plusieurs tailles et, étant donné que certains sont plus grands que d'autres, ils peuvent s'ouvrir plus largement et sont utiles pour tester plusieurs tailles d'équipements.
- Pinces crocodile - L'une des pinces de test les plus populaires et les plus courantes est la pince crocodile. Elles ont un levier qui ouvre ses mâchoires et que vous pouvez ensuite facilement fixer sur la zone ou la borne de test. Ces pinces sont un excellent choix pour de nombreuses applications de test, car elles sont très rapides à appliquer et à enlever. Elles sont également proposées dans différents matériaux, notamment en acier, en cuivre et en acier nickelé. Elles fonctionnent très bien avec des compteurs de test et peuvent se raccorder facilement à de nombreuses batteries. Elles ont aussi tendance à être très résistantes.
- Pinces dauphin - Les pinces dauphin fonctionnent de manière similaire aux pinces crocodile, mais elles ont tendance à être plus sûres et fonctionnent avec un bouton-poussoir ce qui évite d'avoir à toucher le métal pour ouvrir les mâchoires. Elles ont une surface de contact métallique et permettent de bien saisir les fils. Le manchon et le bouton sont pourtant en plastique, ce qui contribue à les rendre plus sûres. Les pinces dauphin sont disponibles en différentes tailles, pour différentes tâches.
- Grippe-fils - Les grippe-fils sont des pinces qui peuvent saisir et adhérer à différents appareils lors des tests. Ils peuvent utiliser différents mécanismes de saisie des terminaux ou des appareils, comme les pinces crocodile.
- Grippe-fils à crochet – Les grippe-fils à crochet ont un petit crochet à leur extrémité, que l'utilisateur peut utiliser pour se connecter à l'appareil de test. Comme il existe de nombreux appareils et objets de tailles différentes, il existe naturellement un certain nombre de crochets de différentes tailles permettant d'établir ces connexions.
- Pinces de test pour CI - Vous pouvez utiliser les pinces de test pour CI pour toucher les contacts de composants dans les DIL CI. Ces pinces peuvent se connecter aux contacts et les saisir suffisamment fermement pour qu'il y ait peu de chance qu'ils glissent. Elles utilisent des ressorts de grande qualité pour garantir une connexion solide.
- Pinces Kelvin - Ces pinces comportent des mesures à quatre conducteurs et sont utilisées dans la méthode de sonde à quatre points. Un autre terme utilisé à cet effet est la détection Kelvin. Elles utilisent souvent les extrémités de la pince crocodile pour établir les connexions.
- Pinces de test miniatures - Comme leur nom l’indique, les pinces de test miniatures sont des petites versions des pinces de test que l'on utilise pour mesurer de petits composants, tels que ceux montés sur des surfaces de circuits imprimés. Parce qu'elles sont petites, elles permettent de tester des appareils, même s'ils ont des contacts très proches.
Que sont les embases et les prises de test miniatures ?
Comme pour les pinces de test miniatures, les embases et les prises de test miniatures sont des versions plus petites d'embases et de prises traditionnelles. Les techniciens peuvent les utiliser pour tester des cartes et appareils plus petits.
Que sont les pointes de test ?
Les pointes de test disposent d'une très petite pointe fine en forme d'aiguille, permettant d'entrer dans de petites zones pour effectuer des tests. Elles existent en différentes tailles pour pouvoir accepter des prises de tailles différentes. Il est possible d'utiliser la pointe de l'aiguille pour pénétrer dans une fine couche d'isolant. Elles représentent une solution à retenir si vous effectuez des tests en microélectronique.
Qu'est-ce qu'une pointe de test à ressort ?
Les sondes sont dotées de petits embouts à ressort pointus et en forme d'aiguille. Les embouts ne sortent qu'après manipulation du ressort. Encore une fois, il existe différentes tailles. Comme les pointes de test, elles parviennent bien à percer toute matière isolante.
Que sont les sondes à fusible ?
Les sondes à fusible peuvent offrir une protection de mesure supplémentaire et peuvent mesurer des tensions, même lorsqu'un fusible a grillé. Elles disposent de manchons rétractables pour une meilleure protection et vous pouvez facilement y raccorder une fiche, mais assurez-vous d'avoir la taille de fiche appropriée pour la sonde.
Que sont les valises de test ?
Les valises de test sont utiles pour créer des prototypes et les tester et elles peuvent également aider à protéger des composants sensibles des rayonnements. Elles peuvent varier en taille en fonction des besoins. Elles sont généralement en aluminium.
Que sont les isolations pour clips de test ?
Les isolations pour clips de test, généralement en PVC, vont sur les clips et leur fournissent une isolation. Différentes isolations pour clips sont nécessaires pour les différentes tailles et types de clips. Toujours utiliser la bonne isolation avec le clip.
Que sont les adaptateurs pour connecteur de test ?
Dans certains cas, les clips que vous détenez ou que vous utilisez régulièrement peuvent ne pas fonctionner, et vous pourriez avoir besoin d'un moyen de connecter deux pièces séparées d'un même équipement de test. Les adaptateurs sont un excellent moyen de le faire. De nombreuses options sont disponibles, y compris des adaptateurs magnétiques pour têtes de vis.
Que sont les embases et les prises de test ?
Ce sont des embouts qui se placent sur des connecteurs et les transforment en embases ou en prises et leur permettent de tester différents types d'équipements. Elles peuvent se connecter directement sur les embouts des autres connecteurs que le technicien utilise.