La solution Pince mi contre la buée sur les lunettes lors du port du masque
Comment éviter la buée sur vos lunettes quand vous portez un masque de protection respiratoire ? La question mérite d’être posée, car de plus en plus de personnes font face à cette difficulté de nos jours.
Le port du masque, une obligation pour tous
Dans de nombreux pays, le port du masque a été rendu obligatoire par ce temps de « déconfinement ». Cela s’applique essentiellement à toute personne voulant quitter son domicile pour se rendre dans un lieu public. Il n’y a pas longtemps, pendant la période de confinement, seuls les travailleurs étaient astreints à l’obligation de porter un masque de protection respiratoire, que ce soit sur leur lieu de travail ou sur le chemin de retour. Mais aujourd’hui, avec la propagation du coronavirus, cette pratique s’est généralisée. Elle concerne désormais une grande partie de la population mondiale. Or, parmi les personnes contraintes de porter un masque de protection, nombreuses sont celles qui arborent en plus des lunettes.
La buée sur les lunettes, une réelle problématique
Un grand nombre de personnes arbore des lunettes au quotidien. Il peut s’agir des lunettes de soleil destinées à une utilisation préventive ou de lunettes prescrites par un médecin pour corriger une anomalie ou pour améliorer la vue. Les salariés peuvent aussi porter des lunettes de protection sur leur lieu de travail. Elles servent à les protéger contre les poussières de métaux, la projection d’étincelles ou de fluides dangereux.
Pour toutes ces personnes, la buée sur les lunettes constitue un handicap pour une bonne visibilité. Le port du masque respiratoire associé aux lunettes en est la cause. En effet, l’air chaud expiré dans le masque produit de la vapeur. Celle-ci remonte ensuite et se retrouve sur les lunettes sous forme de buée.
La solution pour certains consiste à ajuster fréquemment le masque ou à enlever les lunettes pour les essuyer avant de les remettre. Le lavage des lunettes est une autre solution proposée au même titre que le rabattage de la partie supérieure du masque. L’insertion d’un mouchoir plié entre le haut du masque et la peau est également une solution préconisée pour lutter contre ce phénomène.
Or, toutes ces manipulations font partie des gestes à éviter par ces temps de pandémie du Covid-19. Il ne faut surtout pas perdre de vue que de tels gestes peuvent faciliter la contamination du sujet. Ce problème existe aussi bien sur les lieux de travail que dans la vie de tous les jours. Et c’est ce qui en fait une problématique digne d’intérêt puisqu’il concerne tous les porteurs de lunettes. Heureusement, une entreprise vient d’y trouver la solution. Le pince mi, un accessoire développé en France est le nom de cette invention.
Pince mi, la solution française contre la buée
C’est, confrontée à la difficulté de la buée sur les lunettes de protection de ses travailleurs, que SMG a développé le Pince mi. L’accessoire se présente sous la forme d’une pièce en acier inoxydable. Il mesure 8 cm de longueur et 3 cm de largeur. Son découpage se fait au laser sur une machine spécialisée. Il est facile à manipuler et ne rouille pas.
Avec la reprise du travail, le respect des mesures de sécurité, d’hygiène et de protection individuelle était devenu nécessaire, explique un employé de cette société. Parmi ces mesures, le port du masque est celle qui a posé le plus de problèmes pour son implémentation. Selon un cadre commercial de cette entreprise, de nombreux travailleurs évoluant dans des ateliers ont très vite commencé à se plaindre de l’apparition de la buée sur leurs lunettes de protection. En plus des risques d’accident de travail du fait de la mauvaise visibilité, des risques de contamination étaient à craindre. La résolution de ce problème a été à la base de cette invention. Le Pince mi peut être intégré au masque en tissu pendant sa confection. Dans ce cas, il peut être lavé et réutilisé plusieurs fois. On peut aussi adapter le Pince mi sur un masque déjà cousu. Sur les masques chirurgicaux par exemple, la pose du Pince mi peut se faire en utilisant un adhésif. Si votre masque n’est pas équipé d’un Pince mi, vous pouvez en acheter un sur le commerce et le poser sur le masque comme un bouton. Il vous suffira, pour ce faire, d’utiliser du fil à coudre et une aiguille.
Les points à retenir
Les masques et les lunettes sont des accessoires de protection individuelle. Ils sont régulièrement utilisés par les salariés sur le lieu de travail pour se protéger des éventuels risques d’accident ou de contamination. Le Pince mi est un accessoire fabriqué en acier inoxydable. Il sert à mieux fixer le masque de protection sur le visage pour empêcher l’apparition de la buée sur les lunettes.
Découvrez les produits Pince mi
Pour les personnes souhaitant lutter contre les problèmes de buée lors du port du masque, vous trouverez la solution avec les produits Pince mi.