Quand a-t-on utilisé des vis pour la première fois ? Une petite histoire des tournevis

Personne ne sait vraiment quand des vis ont été utilisées pour la première fois pour fixer des pièces. Mais on connaît des exemples d'outils de type vis qui remontent au premier siècle de notre ère. Ces vis étaient en bois.

Les premières vis métalliques sont apparues autour du XVe siècle. Mais il a fallu attendre le XVIIIe siècle pour que les vis soient faciles à fabriquer et donc deviennent des outils de construction très répandus.

En 1770, Jesse Ramsden, un Anglais, invente un tour capable de découper des vis. D'autres inventeurs améliorent ensuite son idée jusqu'en 1797, date à laquelle Henry Maudslay invente un tour permettant de fabriquer des vis de taille uniforme et en grand nombre.

P.L. Roberton crée une vis que l'on peut produire en série, avec une tête carrée. Mais il faut attendre les années 1930 pour que Henry Philips invente les vis cruciformes Philips que nous connaissons aussi bien aujourd'hui.

Les têtes des vis sont très importantes pour déterminer leur côté pratique. La vis cruciforme Philips et les autres vis à tête carrée offrent plus de stabilité au tournevis. Alors qu'avec une vis standard le tournevis a tendance à glisser pendant le serrage ou le desserrage, les vis cruciformes empêchent le tournevis de glisser et sont donc beaucoup plus stables. Elles sont aussi plus faciles à utiliser avec les tournevis automatiques qui appliquent un couple considérable et qui pourraient glisser sur une tête de vis standard.

On utilise des tournevis depuis environ 1800, adaptés aux différents types de vis du marché. Il existe aujourd'hui de nombreux types de tournevis différents pour les nombreux types de vis novateurs qui sont apparus au fil des années.

 

Quand utiliser une vis plutôt qu'un clou ?

Dans la plupart des applications structurelles, on privilégie les clous par rapport aux vis. Elles sont moins cassantes. Par exemple, si vous tapez sur un clou légèrement sur un côté avec un marteau, il se coude. Une vis, quant à elle, se brise. Mais dans certaines applications, les vis ont de grands avantages par rapport aux clous.

La différence la plus évidente entre une vis et un clou est une question de contrôle. Il est bien plus facile de mettre une vis qu'un clou, car la vis s'enfonce dans le trou grâce au motif en spirale découpé à sa surface. S'il faut retirer la vis, c'est bien plus facile que de retirer un clou.

Globalement, les vis sont de meilleures fixations que les clous. Elles sont aussi préférables du point de vue esthétique. Si vous fixez une planche sur un plateau avec des clous, vous laisserez certainement des marques sur le bois, alors que ce ne serait pas le cas avec des vis. On peut aussi appliquer un couple très précis aux vis, pour qu'elles fournissent une fixation ferme entre deux objets sans avoir à enfoncer un clou profondément dans un morceau de bois ou un autre matériau.

Bien entendu, pour les matériaux qui ne peuvent pas être fixés par des clous —les métaux, etc.— les vis sont le meilleur choix. On peut les insérer dans des trous prépercés comme moyen pour fixer fermement et de manière fiable des pièces entre elles. Si les vis utilisées pour ces projets —ou tout autre projet—rouillent ou sont corrodées, on peut facilement les retirer et les remplacer, ce qui n'est pas toujours le cas pour les clous.

 

Que sont les tournevis ?

Les tournevis sont des appareils manuels ou mécaniques qui font pivoter une vis dans les matériaux ou hors des matériaux. Ils sont disponibles dans une multitude de tailles, modèles et matériaux.

Les tournevis industriels sont généralement adaptés à un type de vis spécifique. Par exemple, un tournevis Philips au lieu d'un tournevis standard. De nouveaux types de vis arrivent continuellement sur le marché ; il existe de nombreuses variantes et il y a donc différents types de tournevis.

Les tournevis ont parfois des embouts interchangeables permettant de les utiliser pour de nombreux types de vis différents. Les plus courants ont un embout Philips et standard, dans au moins deux tailles chacun. Les tournevis plus complexes ont un embout hexagonal, un embout torq ou un autre type d'embout. Il existe aussi des kits complets contenant de nombreux types différents d'embouts dans plusieurs tailles.

Un tournevis manuel comporte généralement trois parties distinctes. Il y a une poignée conçue pour offrir une prise suffisante pour faire pénétrer ou sortir la vis. Il y a un axe, qui peut être très long ou très court dans certains cas. L'embout comportera une douille pour les embouts interchangeables ou sera découpé à la forme d'un type de vis spécifique.

 

Que sont les tournevis à cliquet ?

Un tournevis à cliquet permet de gagner du temps en enfonçant, ou extrayant la vis mécaniquement. La poignée de ces tournevis est conçue pour être poussée vers le bas, ce qui fait tourner l'axe du tournevis. Le tournevis comporte généralement un bouton permettant de l'utiliser pour insérer ou extraire les vis.

Les cliquets tournent dans une seule direction ; on peut ainsi enfoncer une vis en poussant plusieurs fois sur la poignée et en faisant tourner la vis, puis l'extraire sans faire tourner la vis dans la direction opposée.

 

Que sont les tournevis dynamométriques ?

Un tournevis dynamométrique est un type de tournevis réglable. Le réglage contrôle la force de rotation (couple) appliquée à la vis. Ces tournevis sont importants dans les applications où trop ou pas assez de couple peut influencer la performance de l'équipement, par exemple quand on serre des vis sur les appareils mécaniques. Ils sont également efficaces pour protéger les matériaux fragiles tels que les cartes PCB en limitant le couple appliqué à la vis.

 

Que sont les pose écrous et vis ?

Une pose vis tient une vis en place avant qu'elle soit serrée. Ces dispositifs sont particulièrement utiles dans les applications où la vis doit être insérée dans un endroit difficile d'accès. Ces dispositifs sont souvent équipés d'un aimant à l'extrémité opposée pour pouvoir extraire la vis si on l'échappe dans un endroit inaccessible.

 

Embouts et jeux d'embouts de tournevis ?

Les embouts et jeux d'embouts de tournevis sont une solution simple face aux nombreux types de vis différents du marché. Ils sont fournis avec des tournevis permettant à l'utilisateur de changer les embouts selon les besoins. C'est un moyen rapide et simple de gérer les tâches mettant en jeu différents types de vis.

 

Que sont les jeux de tournevis ?

Les jeux de tournevis sont similaires aux jeux d'embouts de tournevis, mais au lieu de contenir différents embouts, ils contiennent généralement plusieurs tournevis manuels différents. Ils sont essentiels pour le personnel de maintenance, les mécaniciens et autres ouvriers ayant besoin de la force d'un tournevis standard mais sous de nombreuses formes différentes et avec des embouts variés.

 

Que sont les extracteurs de vis ?

Les extracteurs de vis sont des appareils utilisés pour extraire les vis qui sont devenues définitivement bloquées dans le matériau où elles ont été insérées et les vis à tête cassée ou dont la fente est endommagée. Ces appareils exigent que l'utilisateur emploie une perceuse pour percer la vis elle-même et créer un trou de la taille requise pour l'extracteur. L'extracteur est alors enfoncé dans la vis et la vis extraite en la faisant pivoter hors du trou.

Il existe de nombreux types d'extracteur ; certains sont exclusifs à une marque. Ce sont des outils importants pour tous ceux qui travaillent avec des fixations, et peuvent éviter des dégâts importants en offrant un moyen facile et contrôlable d'extraire une vis cassée.

 

Quels sont les types de têtes de vis qui existent ?

Il y a un nombre énorme de types de vis sur le marché. Pour obtenir les meilleurs résultats, il faut les utiliser avec le tournevis adapté. Certains tournevis sont relativement compatibles avec les mauvaises vis, mais dans ce cas on a moins de contrôle sur la vis et on risque d'endommager la tête.

 

Tête détachable

Une vis à tête détachable est conçue pour offrir plus de sécurité. Une fois la vis serrée, la tête se détache de la vis. Ainsi, personne ne peut retirer la vis. On doit choisir ces vis de manière à ce que la force de détachement ne soit ni trop forte ni trop faible par rapport à la force nécessaire pour maintenir les matériaux vissés.

 

Bristol

Il s'agit d'une vis cannelée qui peut avoir entre quatre et six cannelures découpées dans la tête. Ce modèle applique la force du couple exercé sur la vis à angle droit par rapport à la face. Ces vis sont difficiles à abîmer, ce qui les rend idéales pour les applications à couple élevé.

 

Griffe

Une tête à griffe comporte deux projections sur la vis, à l'opposé l'une de l'autre.

 

Six pans creux

Il existe deux styles de vis à six pans creux. Le premier, le type A, est conçu en nœud papillon. Le second, le type G, a la forme d'un sablier.

 

Têtes mixtes

Les textes mixtes permettent à l'utilisateur d'employer plusieurs types de tournevis pour insérer la vis dans le matériau. Il s'agit souvent de combinaisons de têtes Philips et standard, torq et fente ou d'autres combinaisons facilitant le travail avec la vis.

 

Types courants

Parmi les types de vis les plus courants, citons les vis fendues, les vis cruciformes, les vis Philips et les vis Frearson. On les trouve dans une myriade d'applications. Certaines peuvent être utilisées avec le même tournevis que d'autres, comme les vis cruciformes et Philips.

 

Cruciforme

Une vis cruciforme est similaire à une vis Philips mais a une forme moins complexe et n'offre pas la même protection contre un serrage excessif qu'une vis Philips. On peut les serrer avec un tournevis cruciforme ou droit.

 

Types cruciformes

Ces vis sont dotées d'une tête cruciforme en creux.

 

Double hex

Ces vis comportent deux hex composant leur forme. Elles ont généralement une surface plus grande et de bonnes qualités pour les applications à couple élevé.

 

Double carré

Une tête à double carré comporte deux carrés excentrés, créant 8 points au total.

 

Types externes

Une vis de type externe nécessite un outil femelle plutôt qu'un outil mâle ; la vis elle-même a une tête mâle.

 

Frearson

On les trouve dans les applications maritimes. Un tournevis Frearson est compatible avec n'importe quelle vis Frearson ; le couple peut être très élevé.

 

Renforcement français

Ces têtes ont une partie en renfoncement et exigent un embout spécial pour les serrer ou les extraire.

 

Hexagonale

Une vis hexagonale a six pans.

 

Vis à tête creuse hexagonale

Une vis à tête creuse hexagonale a une tête creuse à six pans. On les appelle aussi vis Allen.

 

Vis à tête creuse hexalobée

Les vis à tête creuse hexalobée sont plus souvent appelées vis torx. Elles ont une tête en forme d'étoile et acceptent un couple très élevé.

 

JIS B 1012

Ces vis ressemblent à des vis Philips, mais elles n'ont pas de capacité d'éjection et exigent un tournevis spécial.

 

Line

Il s'agit de vis antivandalisme venues du Japon. Elles ont une tête à six pans.

 

Mortorq

Variante des vis Philips acceptant un couple plus élevé.

 

Unidirectionnelle

Une vis unidirectionnelle est une vis antivandalisme que l'on ne peut pas extraire avec un tournevis une fois insérée.

 

Pentagonale

Tête à cinq pans exigeant un tournevis ou une clé spéciaux.

 

Pentalobée

Vis antivandalisme à cinq pans utilisée par Apple.

 

Philips

Type de vis très courante conçue pour s'éjecter en cas de couple élevé. Elle a une forme de + avec une partie centrale circulaire.

 

Philips/carrée

Vis mixte pouvant être utilisée avec les tournevis Philips ou carrés.

 

Polydrive

Vis à six pans acceptant un couple très élevé.

 

Pozidriv

Ces vis sont conçues pour ne pas s'éjecter aussi facilement que les vis Philips, mais sont un aspect très similaire. Elles ont un jeu de renfoncements supplémentaire.

 

Tête exclusive

Une tête exclusive est une vis utilisée exclusivement par une société ou un fabricant.

 

Vis à obstacle sortant ou tige

Type de vis antivandalisme exigeant un outil ou insert spécial pour l'extraire.

 

Robertson

Tête carrée, prédécesseur de la vis Philips.

 

Fendue

Vis fendue standard avec une seule marque.

 

Types fendus

Les types fendus sont insérés en utilisant des tournevis plats.

 

Fendue/Torx

Vis mixte pouvant être utilisée avec les tournevis droits ou torx.

 

Clé

Les clés ont deux trous qui font pivoter la vis et sont antivandalisme.

 

Cannelée

Modèle pour couple élevé avec 12 cannelures.

 

Carrée

Simple tête carrée.

 

Supadriv

Ce type de vis est pratiquement identique aux vis Pozidriv. Les lames secondaires sont plus grandes et les lames principales de la même dimension. C'est la légère différence avec Pozidriv.

 

TA

Tête triangulaire antivandalisme.

 

Types antivandalisme

Les vis antivandalisme sont conçues pour ne pas pouvoir être extraites ou serrées par des personnes non autorisées. Il en existe de nombreux types.

 

Vis de blocage

Une vis de blocage est conçue pour pouvoir être serrée ou desserrée avec un tournevis ou la main. Elles sont souvent utilisées sur les boîtiers d'ordinateur.

 

Torq-set

Ressemblent à des vis Philips excentrées ; utilisées dans l'industrie aérospatiale.

 

TP3

Tête à découpe triangulaire avec bords convexes.

 

Tri-point

Comportent trois fentes s'étendant jusqu'au bord de la tête, formant un triangle.

 

Tri-aile

Forme triangulaire avec des pics s'étendant sur le triangle.

 

Triple carré

Trois carrés en rotation axiale.

 

TTAP

Nouvelle variante de la vis hexalobée.

 

/web/c/outillage/tournevis-et-extracteurs-de-vis/