Telemecanique OsiSense™ XMLP

Éclairage – Présentation

L'éclairage est une des technologies les plus importantes de notre vie moderne.  Essayez d'imaginer comment serait votre vie sans les différents types d'éclairage que vous utilisez chaque jour. Nous listons ici quelques exemples de produits d'éclairage actuellement disponibles sur le marché.

 

Qu'est-ce que les lampes à LED ? Quel est le principe physique appliqué des LED ?

Les lampes LED utilisent les diodes électroluminescentes comme source de lumière.  En outre, un grand nombre de types de dispositifs électroniques différents utilisent cette technologie. Ils sont couramment employés dans les horloges numériques, les lampes de poche, la signalisation routière, les éclairages de Noël publics, et bien d'autres encore. Au cours des dernières années, des progrès technologiques dans le domaine des LED ont permis leur commercialisation dans les secteurs de l'éclairage domestique et professionnel. Les lampes LED favorisent la croissance des plantes. Par exemple, la NASA a utilisé les LED pour faire pousser des plantes dans l'espace. Les lampes LED sont disponibles dans de multiples configurations, pouvant ainsi remplacer de nombreuses lampes chez les particuliers ou dans les bureaux.

Avec environ 30 000 heures de fonctionnement, les lampes LED ont l'avantage d'offrir une longévité inégalée.  Les lampes fluorescentes fonctionnent pendant 8 000 heures, et les lampes à incandescence ne dépassent guère 1 000 heures. La technologie d'éclairage à LED a l'inconvénient d'être coûteuse. Les lampes LED sont donc nettement plus chères que les autres options disponibles.

 

Qu'est-ce que les lampes et tubes fluorescents ? Quel est le principe physique appliqué de l'éclairage fluorescent ?

L'éclairage fluorescent est un des plus utilisés dans les entreprises et dans certaines solutions domestiques.  Cette technologie est basée sur la décharge d'un gaz à faible pression qui génère de la lumière en présence d'un courant électrique. La lampe ou tube contient du mercure à l'état gazeux, dont les atomes sont ionisés sous l'effet d'un courant électrique appliqué entre les électrodes placées à chaque extrémité. Ces types de lampes et tubes sont très fréquemment utilisés dans les lieux publics, les bureaux, les ateliers et autres environnements industriels.

L'éclairage fluorescent  doit sa généralisation à des avantages très pratiques.  L'installation initiale n'est pas particulièrement économique, mais les coûts d'exploitation sont limités et assurent des réductions de coûts à long terme. Le prix des tubes et lampes fluorescents n'est pas aussi élevé que certains le pensent et leur longévité est une garantie d'économie réelle.

 

Qu'est-ce que les lampes halogènes ? Quel est le principe physique appliqué de l'éclairage halogène ?

Les lampes halogènes sont maintenant très répandues et disponibles sous différentes appellations, telles que halogène tungstène et quartz-iode.  Ces lampes sont utilisées dans divers produits, tels que les lampes de bureau, les éclairages indirects, mais aussi les phares automobiles. Elles offrent divers avantages qui justifient leur popularité. Elles sont rentables, produisent une lumière intense qui contribue à un bon rendu des couleurs. Par contre leur longévité est un peu inférieure à celles des autres solutions.

Ces lampes contiennent une faible quantité de gaz halogénés (iode et brome).  Le filament est en tungstène. Lorsque vous allumez la lampe, le courant électrique déclenche une réaction entre le gaz et le filament qui devient incandescent.

 

Qu'est-ce que les lampes HID ?

HID signifie : High Intensity Discharge ou décharge à haute intensité. Les lampes HID utilisent une technologie similaire à celle des lampes halogènes, puisqu'elles contiennent un gaz.  Elles dépendent donc de la réaction entre un courant électrique et un gaz. Mais des différences importantes les séparent. Les HID n'ont pas de filament mais des électrodes en tungstène. Le gaz est combiné à des sels métalliques. Lorsque l'ampoule est sous tension, un arc électrique se forme entre les électrodes. Le gaz facilite la réaction électrochimique initiale. Les sels fusionnent en plasma qui augmente considérablement l'intensité lumineuse de l'arc électrique.

Cette technologie offre de nombreuses variations, selon les matériaux employés, tels que lampes à halogénures métalliques, lampes à vapeur de sodium haute ou basse pression, lampes à vapeur de mercure, lampes à halogénures métalliques à brûleur céramique.  Ils sont disponibles dans une multitude de tailles et de types, et équipent des phares automobiles. Elles offrent plusieurs avantages. Leur lumière est plus intense et plus naturelle que celle des lampes halogènes. Les lampes HID ont une meilleure longévité et consomment moins d'énergie. Cette technologie est utilisée dans les entrepôts, les bâtiments industriels.

 

Qu'est-ce que les lampes à infrarouge et comment fonctionnent-elles ? À quoi servent-elles ?

Les lampes à infrarouge produisent une lumière très différente des solutions d'éclairage traditionnelles. Elles émettent une radiation infrarouge. Elles sont utilisées dans différents types de dispositifs et d'applications, les plus courantes étant le chauffage et les communications L'infrarouge est aussi intégré à divers instruments de vision nocturne.

Les lampes de chauffage à infrarouge sont utilisées pour chauffer des aliments, des enceintes de petites dimensions pour animaux de compagnie, par exemple certaines espèces de reptiles. Pour chauffer des surfaces plus importantes, plusieurs dispositifs peuvent être combinés. Comme technologie de chauffage, l'infrarouge répond à des besoins très diversifiés, incluant la préparation des plastiques avant formage et pour faciliter la prise des revêtements.

 

Qu'est-ce que les lampes à rayons ultraviolets et comment fonctionnent-elles ?

La lumière ultraviolette est invisible à l'œil humain, bien qu'elle transporte plus d'énergie que le spectre visible.  Ce type de lampes contient une faible proportion de mercure. Lorsque le courant les traverse, l'excitation du mercure émet des rayons ultraviolets.

Les lampes UV répondent à des besoins très variés.  Elles sont très utilisées pour la désinfection et la stérilisation de l'eau, des aliments et dans le domaine médical. Elles interviennent aussi dans le contrôle des nuisibles, le contrôle d'authenticité des devises, l'analyse des contrefaçons, la détection des fuites, l'inspection des minéraux et pierres précieuses, l'inspection des scènes de crime, et bien d'autres. Par exemple, certains professionnels de la médecine utilisent les rayons ultraviolets pour faciliter la guérison de certaines blessures.

 

Qu'est-ce que les lampes au néon ? Quel est le principe physique appliqué de l'éclairage au néon ?

Les lampes au néon sont très répandues depuis de nombreuses années.  Les éclairages au néon sont largement utilisés par les entreprises et les commerçants pour annoncer leurs activités. Solutions préférées des bars et restaurants, ils sont aussi choisis par une multitude d'autres activités commerciales, tels que les services d'impression, les librairies. La signalisation au néon est une excellente solution pour attirer l'attention et augmenter la fréquentation. Pour une efficacité optimale, les panneaux au néon doivent occuper une position prédominante et avoir une visibilité maximale. Cette technologie n'est pas limitée au secteur professionnel. Elle a de nombreuses applications privées, pour décorer des salles de jeu, des pistes de danse, des bars etc.

 

Qu'est-ce que les lampes à incandescence et comment fonctionnent-elles ?

Le mot ampoule évoque en premier lieu les ampoules à incandescence. Elles existent depuis plus d'un siècle. Elles sont utilisées dans toutes les villes du monde. Elles utilisent le simple principe de l'incandescence. Un courant électrique produit de la lumière en portant à incandescence un filament de tungstène enfermé dans une ampoule sous vide. Ces ampoules sont disponibles dans une multitude de tailles, de tensions, de puissances, répondant à différents besoins d'éclairage. Leurs applications sont extrêmement diverses, touchent tous les aspects de la vie quotidienne, depuis la lampe de chevet au plafonnier, en passant par les lampes de poche, etc.

 

Qu'est-ce que l'éclairage d'urgence ?

L'éclairage d'urgence fait partie des équipements standard des bâtiments publics et privés.  Les éclairages d'urgence ou de secours s'allument automatiquement dès que l'alimentation électrique normale est interrompue. Alimentés par batteries, ils peuvent fonctionner en cas de coupure de courant. La catégorie des éclairages de secours inclut les symboles d'évacuation qui facilitent l'évacuation des bâtiments en cas d'urgence. Les symboles et appliques d'éclairage de secours sont conçus pour s'allumer en cas d'urgence ou de coupure de courant. Leur intensité lumineuse doit garantir leur haute visibilité. La législation exige que ces dispositifs soient installés dans les lieux publics, les collectivités, tels que dortoirs, hôtels, bureaux, cinémas, mais aussi les bâtiments privés selon les taux d'occupation.

 

Qu'est-ce que l'éclairage de sécurité ?

L'éclairage de sécurité est très similaire à l'éclairage d'urgence ou de secours.  Ces éclairages jouent un rôle essentiel pour informer le public en cas d'urgence et faciliter l'évacuation des bâtiments. Mais pour la plupart des gens, l'éclairage de sécurité désigne les systèmes installés pour éclairer des installations en sous-sol, des parcs de stationnement intérieurs. Ce type d'éclairage n'est pas aussi lumineux que les éclairages ordinaires.

 

Qu'est-ce que les projecteurs et équipements d'éclairage ?

La catégorie des Projecteurs et équipements d'éclairage regroupe les appliques, lampes, plafonniers, suspensions et projecteurs et autres systèmes qui portent une ou des ampoules pour l'alimenter en électricité.  Compte tenu de la grande diversité des systèmes d'éclairage disponibles actuellement, il est important de choisir les équipements et les accessoires les plus appropriés. Si vous équipez un entrepôt, un atelier industriel, des bureaux en plan ouvert, ou une résidence privée, vous aurez besoin de systèmes et de lampes adaptés à des besoins spécifiques. Les équipements disponibles sur le site RS couvrent tous les besoins, quelle que soit la technologie d'éclairage choisie, depuis les lampes halogènes aux systèmes LED ou HID, fluorescents, jusqu’aux ampoules à incandescence.

 

Qu'est-ce que les voyants dans le domaine de l'éclairage ?

Les voyants font partie des composants les plus couramment installés sur une multitude de types de dispositifs électriques.  Un voyant lumineux peut indiquer si un dispositif ou système fonctionne correctement ou si une erreur ou une anomalie existe. Mais les voyants peuvent donner des informations plus spécifiques que simplement signaler si un appareil est prêt à fonctionner ou non. Différents voyants donnent des messages différents. Un voyant peut confirmer que le système est sous tension, mais un autre signalera une condition spécifique, par exemple un réservoir de matériau ou de carburant est vide.

 

Qu'est-ce que les baladeuses et lampes-torches ?

Quelles professions utilisent des baladeuses et des lampes-torches ?

Les termes baladeuses, torches et lampes de poche sont des synonymes.  Ils désignent les différentes sources de lumière portables que l'on peut emporter et utiliser à la main. Cette catégorie réunit tous les dispositifs d'éclairage portables, incluant crayons lumineux, lampes de poche LED, lanternes, ou autres articles similaires. Ces types d'éclairage sont extrêmement pratiques. Ils devraient être présents dans chaque foyer, chaque véhicule, chaque lieu de travail. Vous ne savez jamais quand vous en aurez besoin. Ils sont extrêmement utiles pour réaliser une multitude de tâches.

Certaines professions ont constamment besoin de systèmes d'éclairage portables, tels qu'officiers de police, agents de sécurité, plombiers, médecins, pompiers, services de lutte contre les nuisibles, mécaniciens, soldats.  Lampe de poche ou baladeuse, vous en aurez besoin un jour ou l'autre.

 

Qu'est-ce que les composants d'éclairage et accessoires ?

Outre les équipements d'éclairage et les ampoules, il est nécessaire de choisir certains composants d'éclairage et accessoires.  Ils incluent les télécommandes sans fil, les variateurs, les rosaces de plafond, les interrupteurs, les ballasts, les bases pour lampes, les fiches. Les différents types d'accessoires et de contrôleurs disponibles offrent de meilleures possibilités de contrôle des éclairages, ainsi que des options supplémentaires. Le choix des contrôleurs et des accessoires peut considérablement améliorer l'éclairage, le confort visuel et la facilité d'utilisation dans divers environnements privés, publics, professionnels ou industriels.

Les lampes au néon sont des tubes sans filament qui contiennent du néon, un gaz rare, inerte et sans couleur.  Le néon à basse pression produit de la lumière lorsqu'il est exposé à une charge électrique. Cette réaction intervient après un délai d'une seconde environ. Ce qui explique pourquoi les lampes au néon clignotent brièvement à chaque mise sous tension. Les tubes en verre contenant le néon peuvent prendre différentes formes, tels que caractères, symboles, chiffres ou autres. Grâce à cette extrême flexibilité, cette technologie répond parfaitement aux besoins d'affichage des entreprises. Chaque entreprise peut concevoir un panneau lumineux avec un contenu aussi créatif et imagé que possible.