Accessoires d'installation électrique – Présentation

Qu'est-ce que l'électricité et que faut-il savoir pour l'utiliser ?

L'électricité est une forme d'énergie qui consiste en un flux d'électrons circulant entre deux points.  Phénomène naturel, l'électricité est aussi une des formes d'énergie que la plupart des gens utilisent constamment pendant leur vie quotidienne. Elle peut être produite par différentes sources, telles que le charbon, l'énergie nucléaire ou l'énergie solaire. Notre monde serait très différent, très sombre, sans les avantages que procure l'électricité. Prenez le temps de regarder autour de vous et vous constaterez que l'électricité joue un rôle indispensable dans un très grand nombre de vos activités. Combien de ces activités devriez-vous abandonner sans électricité ?

Sans électricité, nous vivrions comme au 19ème siècle.  Même si nous savons beaucoup de choses sur l'électricité et comment l'utiliser, cette énergie a encore des secrets que la science n'a pas encore percés. Ceux qui souhaitent approfondir leurs connaissances sur l'électricité commencent par apprendre à créer un dispositif ou une installation électrique. Cela peut être un hobby ou des projets de bricolage, ou même une carrière professionnelle. Mais avant de travailler avec des équipements électriques il est indispensable d'acquérir certaines connaissances essentielles et de savoir se protéger.

 

Parmi ces connaissances essentielles, il est indispensable de comprendre ce qu'est le courant, la tension et la résistance.

  • Courant – Le courant est le déplacement d'éléments porteurs de charges électriques.  Ce terme peut désigner le déplacement de particules négatives ou positives.
  • Tension – Ce terme désigne la circulation du champ électrique le long d'un circuit ou une différence de potentiel entre deux points d'un circuit électrique. Elle est mesurée en volts.
  • Résistance – Ce terme désigne l'aptitude d'un matériau conducteur à ralentir le passage du courant électrique. Il démontre la relation entre le courant et la tension.  La résistance est le rapport entre la tension et le courant.

 

Ceux qui débutent dans la création de projets électriques doivent garder à l'esprit des conseils de sécurité simples et indispensables.  Ne jamais réaliser une activité liée à l'électricité sans avoir pris des précautions de sécurité appropriées. Les précautions ci-dessous doivent être systématiquement appliquées.

 

  • Utilisez toujours des équipements de sécurité appropriés pour garantir votre protection et éviter les risques d'accident.  Ces équipements de sécurité incluent boîtes de montage, chaussures à semelle de caoutchouc, brides de mise à la terre, lunettes de protection et d'autres encore. Avoir plus d'équipements de sécurité que vous pensez nécessaire est généralement la meilleure solution.
  • Méfiez-vous de tous les systèmes électriques, traitez-les comme s'ils étaient sous tension, constamment traversés par du courant.
  • Déconnectez toutes les sources d'alimentation électrique avant de réparer, entretenir ou installer un équipement électrique.
  • Vérifiez que vous utilisez uniquement des outils dont le manche est correctement isolé.
  • Retirez tous les objets métalliques que vous portez, tels que montre, bagues et autres articles métalliques, avant d'intervenir sur un système électrique.
  • Vérifiez que vos mains sont parfaitement sèches avant de toucher un équipement relié à une source électrique.
  • Si l'air ambiant est humide ou chargé de condensation, prenez des précautions supplémentaires avant de travailler sur un équipement électrique.
  • Si un liquide, quel qu'il soit, est déversé sur un dispositif électrique, coupez la source d'alimentation électrique principale, en fermant l'interrupteur principal ou le disjoncteur.  C'est seulement après cela que vous pouvez débrancher l'équipement.
  • Si quelqu'un touche un contact électrique sous tension, ne touchez ni cette personne ni le dispositif.  Débranchez l'alimentation électrique.
  • Si vous ressentez un picotement lorsque vous touchez un élément d'un équipement que vous installez, vous devez arrêter de travailler immédiatement et le débrancher, puisque l'électricité est présente dans cet équipement.
  • En cas de doute, arrêtez immédiatement. Vous pouvez toujours contacter quelqu'un qui a plus d'expérience que vous. La meilleure approche pour avoir un accident consiste à supposer que vous savez le faire, alors que vous ne l'avez jamais fait.

 

Ces conseils simples et pratiques doivent être appliqués par tous ceux et celles qui envisagent d'intervenir sur un système ou un équipement électrique.  L'électricité est un domaine très intéressant mais il présente des risques importants pour tous ceux qui ne prennent pas les questions de sécurité au sérieux. N'oubliez pas ces conseils, même lorsque vous aurez plusieurs années d'expérience. Ces conseils garantissent votre sécurité.

 

Quels types de produits sont disponibles pour faciliter les installations électriques ?

Tout travail sur une installation électrique nécessite des outils et des produits spécifiques, tels que listés et décrits ci-dessous.  Chacun d'eux a une utilisation spécifique, mais tous peuvent être utiles pour différents projets d'installation électriques. Vous devez toujours vérifier que vous utilisez des équipements appropriés, quel que soit le projet électrique. Ils garantissent votre sécurité et facilitent votre travail.

 

Que sont les boîtes de montage ?

Les boîtes de montage sont conçues pour monter et protéger les installations électriques.  Elles sont disponibles dans différents types et dimensions. Elles incluent des passages de câbles pour faciliter les branchements. Elles peuvent être installées sur différents types de surfaces, briques, plaques de plâtre, etc. selon le type de boîte. Elles répondent à de nombreux besoins commerciaux et industriels. Certaines boîtes sont métalliques alors que d'autres sont fabriquées dans un matériau isolant.

Les boîtes de montage sont disponibles dans un grand nombre de tailles, formes couleurs et matériaux. Vous devriez donc pouvoir trouver une boîte qui répondra parfaitement aux besoins de votre projet électrique, quel qu'il soit.

 

Que sont les accessoires pour boîtes de montage ?

Pour choisir des accessoires pour boîtes de montage, vous devez examiner attentivement les méthodes et le site de montage.  Selon le site de montage, vous pouvez avoir besoin de différents types de matériaux et d'accessoires, tels que des vis.

 

Que sont les brides de mise à la terre ?

Les brides de mise à la terre servent à établir une continuité avec la terre.  Elles servent à mettre à la terre des radiateurs et d'autres objets métalliques parce qu'elles maintiennent une connexion permanente avec la terre. Elles sont disponibles dans différents types et tailles selon les utilisations envisagées. Elles ne doivent pas être confondues avec les cordons de mise à la terre que l'on porte au poignet pour décharger l'électricité statique pendant des interventions sur des installations ou des ordinateurs, et qui peuvent être aussi désignés par le mot « bride ».

 

Que sont les embases électriques ?

Les embases électriques servent à fournir du courant alternatif aux équipements équipés d'une fiche.  Les types d'embases sont très nombreux et varient en tension, courant, forme et dimensions. Même les types de connecteurs diffèrent. Les types d'embases et de fiches varient aussi selon les pays, et une gamme d'embases inhabituelles est disponible sur le marché. La plupart du temps, les installations utilisent des embases conformes aux normes de votre pays.

 

Que sont les embases industrielles ?

Les embases industrielles assurent la connexion avec le secteur. Elles supportent des tensions et des courants supérieurs à ceux installés dans un environnement privé. La plupart incluent une mise à la terre, mais certaines peuvent ne pas avoir de connexion neutre. Ici encore, les normes et les spécifications varient selon les pays, mais vous ne devez vous préoccuper que des embases industrielles dans votre propre pays. Les embases et sorties conçues pour des utilisations extérieures et celles destinées à des applications industrielles sont dotées de couvercles de protection contre les intempéries et autres risques.

 

Que sont les cadres ?

Les cadres conçus pour les sorties électriques sont bien connus.  Ce sont des caches, le plus souvent fabriqués en plastique, qui incluent les connecteurs nécessaires aux prises. Ils peuvent inclure une ou plusieurs prises. Ils sont disponibles dans différents styles et tailles.

Avant de démarrer un projet d'installation électrique, il est indispensable de lister tous les produits dont vous aurez besoin jusqu'à son achèvement.  Il est de loin préférable de tout avoir sous la main dès le début, pour ne pas avoir à se précipiter au dernier moment, ou pour éviter le risque de ne pas avoir exactement tous les composants adaptés.

 

Que sont les platines de montage ?

Les platines de montage sont similaires aux cadres. Elles servent à monter facilement les prises et elles sont aussi en plastique. Disponibles dans différentes dimensions, elles peuvent recevoir une ou plusieurs sorties.

Pour choisir les cadres et les platines, il est important d'examiner en détail les besoins du projet et les solutions les plus appropriées.  Vérifiez tout pour être certain d'avoir les bonnes spécifications et les dimensions exactes.

 

Que sont les boîtes à fusibles ?

Une boîte à fusibles est un type d'équipement électrique qui sert à faire passer un câble entre une embase et le secteur. La boîte à fusibles est utilisée pour intégrer un fusible de basse spécification sur une ligne d'alimentation. Ceci a l'avantage d'apporter une protection supplémentaire contre les risques de choc électrique pendant l'utilisation d'un appareil connecté. Cet accessoire d'installation est aussi appelé boîtier de connexion à fusibles avec ou sans interrupteurs.

Divers appareils ménagers peuvent nécessiter ce type d'interrupteur, tels que les lave-vaisselles et les lave-linges.  Certains modèles de boîtes à fusibles incluent des éléments isolants et/ou des interrupteurs marche/arrêt.

 

Que sont les boîtes de jonction ?

Les boîtes de jonction sont de petits conteneurs, en métal ou en plastique, qui permettent d'installer ensemble des connexions électriques.  Elles peuvent être installées dans des conduits électriques ou des systèmes de câblage. Elles sont souvent installées sous les planchers, dans les faux-plafonds, ou même dans des murs lorsque la construction est plus ancienne. Dans certains cas, elles sont installées sur l'extérieur du mur. Les boîtes de jonction jouent un rôle important dans la protection des circuits électriques.

Elles sont disponibles dans différents types, matériaux et dimensions. Choisissez la ou les boîtes de jonction les mieux adaptées à votre projet d'installation et vérifiez que leur taille est suffisante. Trop fréquemment, les boîtes de jonction achetées sont trop petites et il est difficile d'y installer tous les composants électriques.

 

Que sont les accessoires pour boîtes de jonction ?

Outre les boîtiers de jonction, il est conseillé d'examiner les autres accessoires dont vous pourriez avoir besoin.  Ils peuvent inclure des clés de disjoncteurs, des accessoires de montage tels que vis, serre-câbles, équerres de fixation murale, modules pour panneaux ou kits de cosses.

 

Que sont les disjoncteurs différentiels ?

Les disjoncteurs différentiels servent à déconnecter un circuit lorsque le courant électrique n'est plus conforme aux spécifications.  La rapidité de leur déconnexion évite les accidents. Au Canada, cet accessoire est appelé disjoncteur de fuite à la terre (GFCI – « Ground Fault Circuit Interrupter » aux États-Unis). Un dispositif de protection contre le courant non-résiduel est un disjoncteur.

Il existe deux types fondamentaux de disjoncteurs différentiels : fixes et portables. Les disjoncteurs différentiels fixes sont semblables à des sorties murales. Le disjoncteur différentiel est intégré dans le boîtier. Un disjoncteur différentiel ressemble à un adaptateur avec des broches situées sur la partie inférieure et qui se branchent dans une sortie non protégée. La face de l'unité comporte une prise identique. De plus, un disjoncteur différentiel portable se distingue par son circuit interne. Fixe ou portable, un disjoncteur différentiel est doté d'un bouton de test.

Des études et des formations sont nécessaires avant de se lancer dans des installations électriques, qui exigent aussi une vigilance constante et un respect rigoureux des règles de sécurité.  Même si les connaissances requises peuvent sembler très nombreuses, les installations électriques ont l'avantage de présenter un assez grand nombre de constantes. Au fur et à mesure que vous réalisez diverses opérations, elles deviennent plus faciles et évidentes.

Veuillez toujours vérifier que les équipements et les produits utilisés sont adaptés aux exigences du projet.  Sans les bons outils, même les installations les plus simples peuvent devenir problématiques. N'oubliez pas qu'une partie des outils sont votre équipement de protection, tels que les gants, les chaussures à semelle de caoutchouc, pour vous isoler et éviter des risques.