Santé et sécurité – Les accidents les plus courants au travail

 

Dans l'Union européenne, d'après les statistiques EUROSTAT 2009 (Statistics in Focus 63/2009), près de sept millions de travailleurs (environ 3,2 % de la masse salariale) ont eu un accident du travail pendant une seule année. Environ 10 % de ces accidents sont des accidents de la route pendant le travail.

Les accidents du travail sont plus fréquents dans les secteurs de l'agriculture, de la fabrication et de la construction. Ces trois secteurs présentent les plus grands risques pour les hommes. Alors que pour les femmes ils sont présents dans d'autres secteurs, tels que la santé, l'aide sociale, l'hôtellerie, la restauration. En termes de catégories professionnelles, les travailleurs manuels qualifiés sont les plus exposés à des risques d'accident du travail. En outre, les possibilités d'accident du travail sont augmentées dans les équipes en rotation et pendant des horaires inhabituels.

Les glissades, les trébuchements, les chutes sont les causes les plus fréquentes d'accidents dans tous les secteurs, depuis l'industrie lourde aux administrations. Dans les pays de l'UE, ils sont les causes principales des accidents nécessitant plus de trois jours d'arrêt du travail.

 

Ils font partie des accidents du travail les plus courants :

  • Les glissages et/ou les trébuchements font évidemment partie de la catégorie des chutes sur revêtements humides ou glissants, sur un objet laissé sur le sol. Les salariés doivent être très vigilants dans leur environnement de travail. Les employeurs doivent appliquer des directives de sécurité pour garantir que les déversements seront systématiquement nettoyés sans qu'aucune quantité dangereuse ne subsiste.

 

  • Les accidents causés par la fatigue ou le surmenage incluant les activités de manipulation (tirer, soulever, pousser, soutenir, porter, lancer). Ces types d'accidents figurent toujours aux premières lignes des statistiques et peuvent être les plus coûteux.

 

  • Chutes depuis une hauteur, le plus souvent depuis un toit, une échelle et des escaliers. Ces types d'accident peuvent être causés par des glissades et des chutes, ou des équipements défectueux. Ils peuvent être réduits par des équipements de protection individuelle, des formations et une meilleure vigilance des employés.

 

  • Lésions par réaction, pouvant être causées par des glissades ou des trébuchements sans chutes : eIles comprennent des lésions musculaires, des traumatismes internes, et d'autres problèmes de santé. Elles peuvent être difficiles à prévenir, mais il est important que les employés connaissent leur environnement et exercent une vigilance optimale.

 

  • Les objets qui tombent depuis une étagère, ou des mains d'une autre personne, peuvent provoquer des blessures très graves, à la tête en particulier. Éliminer les risques dans l'environnement de travail est une stratégie essentielle pour prévenir ces types d'accidents. Le port d'équipement de protection individuelle, depuis le simple casque de sécurité, peut jouer un rôle déterminant pour protéger efficacement les employés.

 

  • Les accidents où une personne bute contre ou percute un objet, mur, porte, armoire, paroi vitrée, fenêtre, table, chaise, causent habituellement une blessure à la tête, au genou, au cou ou au pied. Éliminer systématiquement les risques dans l'environnement de travail est un effort indispensable pour prévenir ces types d'accidents.

 

  • Accidents causés par coincement ou prise dans une machine. Ce type d'accident a le plus souvent lieu dans des usines qui utilisent des équipements de fabrication lourds. Outre les efforts de vigilance du personnel, des équipements de protection individuelle sont nécessaires pour éviter de tels accidents.

 

  • Les troubles musculosquelettiques peuvent être très dangereux à long terme. Par exemple, l'utilisation continue des ordinateurs peut traumatiser des muscles et des tendons, induire des douleurs dorsales, ou potentiellement créer des problèmes de vision. Mais la formation des employés et l'utilisation d'équipements ergonomiques peuvent réduire les microtraumatismes répétés au minimum.

 

  • Accidents de transport pendant des activités professionnelles. Des formations et des politiques de sécurité doivent être fournies pour réduire les accidents.

 

  • Des actes de violence, liés à des disputes, peuvent évidemment causer de graves blessures. Des formations sur la violence au travail et la vigilance des employés pour réagir rapidement en cas d'activités suspectes peuvent contribuer à limiter les possibilités de tels incidents.