Récemment recherché
      • Publié le 5 févr. 2024
      • Mis à jour le 12 févr. 2024
    • 8 min

    Comment choisir son moteur électrique ?

    Inventé depuis 1822, le moteur électrique est un dispositif électromécanique basé sur le phénomène de l’électromagnétisme. Il reste toujours indispensable dans différents domaines d’application.

    Guide Moteurs électrique

    Les moteurs électriques font partie du monde de l’industrie depuis une dizaine d'années. Ils aident les acteurs de l'industrie à maintenir un fonctionnement efficace de leurs machines. Un ensemble de critères techniques et d'autres différents facteurs, à prendre en compte, sont indispensables pour choisir le bon moteur électrique. Découvrons plus bas ce qu’il faut considérer pour effectuer le bon choix.

    Définition et fonctionnement d’un moteur électrique

    Le moteur électrique peut produire beaucoup de chaleur lorsqu’il est en fonctionnement. Un ventilateur, situé sous un couvercle de protection, tourne avec l’arbre de sortie afin de refroidir tous les composants internes du moteur. Les ailettes sur le boîtier principal contribuent à augmenter la surface de contact avec l’air, ce qui permet d’éliminer plus de chaleur. L’arbre de sortie est guidé en rotation par deux roulements. A l’intérieur du boîtier principal, nous trouvons le stator (partie fixe de moteur). Il est constitué d’un certain nombre de fils en cuivre émaillés, enroulés et positionnés sur le périmètre intérieur du boîtier. Les extrémités des bobines sont connectées à une boîte de raccordement.

    schéma moteur électrique

    L’enroulement du stator produit un champ magnétique tournant. Un courant induit se produit dans les barres du rotor générant un autre champ magnétique. Ce dernier interagit avec le champ magnétique du stator, ce qui provoque la rotation du rotor. Le changement de sens de rotation se fait par l'inversement des pôles.

    Quelles sont les critères de choix d’un moteur électrique ?

    Un mauvais choix du moteur électrique peut provoquer l’endommagement de votre machine ou augmenter les temps d’arrêt dans une unité de production autonome. Faire le bon choix de moteur en fonction de vos besoins vous aide à optimiser l'utilisation de votre machine. Analysez bien vos besoins et considérez les critères de choix suivants :

    Puissance utile

    Le choix du moteur se fait sur la base d’une démarche de calcul déclenché à partir d’un besoin énoncé et qu’on appelle aussi le bilan des puissances du moteur électrique. La puissance de fonctionnement de votre équipement correspond à la puissance de l’arbre de sortie du moteur, aussi appelée la puissance utile du moteur (Pu). Cette puissance est très importante pour déterminer par la suite la puissance absorbée par le moteur (Pa), l’ensemble des puissances de perte correspondant à l’énergie non utilisée, le rendement (ƞ), le facteur de puissance (cos ɸ), les tensions d’alimentation (U) et les intensités des courants d'alimentation (I) de fonctionnement.

    Couple utile

    Le couple de sortie de votre moteur ou couple utile (Cu) est le couple d’entrée de votre machine. Cela permet de déterminer la vitesse nominale de rotation (N) ainsi que le nombre de paires de pôles.

    Type d’alimentation

    Le type d’alimentation dépend de la nature de votre machine ou équipement. Certains équipements ne fonctionnent qu’avec un courant continu et d’autres ne fonctionnent qu’avec un courant alternatif.

    Vitesse variable ou constante

    La variation de vitesse dépend aussi de la machine à entraîner. Certains types de moteurs ne fonctionnent qu'à une vitesse constante. D'autres fonctionnent à une vitesse variable qui permet la variation de la performance de la machine.

    Dimensions du moteur et les performances dynamiques

    L'encombrement des machines à concevoir ou des installations automatisées à mettre en place nous impose à bien considérer les dimensions et les critères techniques des moteurs à utiliser. Les performances dynamiques telles que les performances de la commande et l'inertie du moteur sont aussi à prendre en compte lors du fonctionnement.

    Critères économiques

    En faisant le choix de votre moteur électrique, il faut considérer le coût d'achat et le coût d'utilisation du moteur. La classification énergétique des moteurs peut vous aider à bien optimiser vos coûts.

    Décodage de la plaque signalétique d'un moteur électrique

    Une plaque signalétique d'un moteur électrique est une carte d'identité délivrée et certifiée par le constructeur. Elle contient les caractéristiques électriques nominales relatives au bon fonctionnement du moteur. Ces caractéristiques sont indiquées dans la figure ci-dessous. Elles sont à vérifier avant le branchement de votre moteur.

    plaque signalétique moteur électrique

    Les différents types de moteurs électriques

    Différentes gammes de moteurs électriques ont été conçues pour en servir d'une grande variété d'applications et répondre aux besoins de la clientèle.

    Moteur électrique à courant alternatif asynchrone : monophasé et triphasé

    Le moteur électrique à courant alternatif asynchrone, aussi appelé le moteur électrique à induction, est un moteur dont sa vitesse de rotation est légèrement inférieure à la vitesse de rotation du champ magnétique généré par les enroulements du stator, d'où la nomination de la vitesse de glissement. Cette vitesse peut être facilement ajustée en contrôlant la fréquence d'alimentation électrique.

    Il existe deux types de moteurs asynchrones :

    • Le moteur asynchrone triphasé est un moteur autonome composé de trois enroulements monophasés décalés de 120°, produisant trois champs magnétiques déphasés. Il est alimenté par un système d’alimentation triphasé.
    • Le moteur asynchrone monophasé est composé d’un seul enroulement sur le stator. Le moteur asynchrone monophasé peut être alimenté par un système d’alimentation monophasé ou triphasé. Au lancement, il nécessite un démarrage forcé par un condensateur de démarrage.

    Application et Avantages/ Inconvénients

    Les moteurs électriques asynchrones sont plus simples à entretenir et ont une durée de vie plus longue. Leur technologie adaptée les rend fiables, robustes et polyvalents. Les moteurs triphasés sont utilisés pour alimenter les machines industrielles à grande charge. Tandis que les moteurs monophasés sont utilisés pour les appareils électroménagers et les machines à petites charges.

    Moteur électrique à courant alternatif synchrone : monophasé et triphasé

    Le rotor d’un moteur électrique à courant alternatif synchrone tourne à une même vitesse que celle de rotation du champ magnétique généré par les enroulements du stator, d’où la nomination de la vitesse de synchronisation. Tout comme les moteurs électriques asynchrones, il existe des moteurs synchrones monophasés et des moteurs synchrones triphasés.

    Application et Avantages/ Inconvénients

    Le rendement d’un moteur électrique à courant alternatif synchrone est meilleur que celui d’un moteur asynchrone (jusqu’à 90% à 95%). Sa vitesse reste constante même si sa charge peut être variable. Il est utilisé dans les systèmes de grande précision tels que les robots et les machines de mesure et d’instrumentation.

    Moteur à courant continu : moteur brushless/moteur à aimant permanent

    Les moteurs électriques à courant continu possèdent un stator à aimant permanent. Comme son nom l’indique, il est alimenté par un courant continu généré par des batteries embarquées.

    Les moteurs électriques à courant continu

    Application et Avantages/ Inconvénients

    Les moteurs électriques à courant continu sont fabriqués en très grandes séries. Ils sont utilisés dans les machines électroportatives (les perceuses, les visseuses, les ponceuses, etc), la domotique, le modélisme et d’autres systèmes tels que les systèmes lève-vitres électriques, les essuie-glaces et démarreurs. Le seul inconvénient du moteur électrique à courant continu est sa durée de vie limitée due à l’usure par frottement des balais montés sur le rotor.

    Ci-dessous, un tableau récapitulatif donne un aperçu des différents types des moteurs électriques en fonction de certains critères :


    Type de moteur

    Asynchrone triphasé

    Asynchrone monophasé

    Synchrone

    A courant continu

    Coût du moteur

    Faible

    Faible

    Élevé

    Élevé

    Variation de vitesse

    Facile

    Très rare

    Possible

    Toujours

    Type de vitesse

    Vitesse constante ou variable

    En majorité, vitesse constante

    Vitesse constante ou variable

    Vitesse variable

    Utilisation industrielle

    Universelle

    Petite puissance

    Grande puissance et forte dynamique

    Petite puissance

    Réglementation de l’efficacité énergétique des moteurs électriques

    Le rendement (ƞ) d’un moteur électrique est défini par le quotient de la puissance utile (Pu) sur la puissance absorbée (Pa). Une nouvelle réglementation de l’efficacité énergétique des moteurs électriques a été annoncée à partir du juillet 2021. La norme EN 60034 définit les classes de rendement :

    • IE1 : rendement standard,
    • IE2 : rendement élevé,
    • IE3 : rendement premium,
    • IE4 : rendement super premium.

    L’augmentation du rendement du moteur électrique utilisé pour votre machine ou votre équipement est proportionnelle à la réduction des pertes en énergie nécessaires pour effectuer le travail demandé.

    N'hésitez pas à consulter notre site web pour trouver les données et les fiches techniques relatives aux moteurs électriques disponibles sur le marché et effectuer le choix approprié.

    Pour aller plus loin