Récemment recherché
      • Publié le 9 janv. 2023
      • Mis à jour le 29 août 2023
    • 8 min

    Les gestes barrières et signalisation

    Les gestes barrières et signalisation

    Article publié le 27/01/2021

    Le maintien des gestes barrières sur les lieux de travail est utile en toutes saisons pour protéger vos salariés et leurs familles. En effet, en dehors des coronavirus, les épidémies de grippe et bien d’autres maladies apparaissent en période hivernale. Mais quel peut être l’importance des gestes barrières dans la prévention contre les maladies ? C’est la question à laquelle cet article apporte des réponses.

    Importance des gestes barrières en période hivernale

    La diffusion des messages portant sur la protection des personnes et leur entourage des infections en période hivernale est effective chaque année. Mais ces campagnes de sensibilisation ne suffisent pas pour faire du respect des gestes barrières. En effet, si la connaissance de ces mesures est une réalité, leur application ne suit pas.

    Pourtant, quand bien même un grand nombre de personnes serait vacciné contre de nombreuses pathologies, le maintien et la stricte application de ces mesures restent la seule alternative efficace pour empêcher la propagation de certaines maladies. Certes, le vaccin contre la grippe saisonnière contribue à protéger les salariés et leur entourage, mais d’autres infections hivernales peuvent survenir. Autant le dire, la vaccination seule ne suffit pas pour protéger vos employés et leurs familles de toutes les infections hivernales.

    Les gestes barrières s’articulent autour de quatre leviers essentiels. Le premier, c’est le lavage fréquent des mains à l’eau coulante et avec du savon. Le second levier consiste à se moucher ou à éternuer dans un mouchoir jetable. Le troisième levier consiste à se couvrir la bouche et le nez quand on tousse ou éternue en public. Le quatrième et dernier levier consiste à porter un masque de protection respiratoire quand on sort de chez soi. Ce dernier levier trouve son efficacité quand on est en présence des personnes fragiles ou dans un lieu public.

    En plus des gestes barrières, certains comportements doivent être adoptés afin que notre protection sur le lieu de travail soit renforcée. Il en est ainsi de l’aération des bureaux et espaces de travail. Celle-ci doit se faire tous les jours, été comme hiver, pendant au moins une dizaine de minutes. L’aération des locaux permet de renouveler l’air ambiant et d’éviter la stagnation des microbes dans une pièce. Ce n’est qu’à l’intérieur de ce cocon, véritable bouclier sécurisé, que le salarié pourra être considéré comme étant à l’abri des virus hivernaux.

    geste barriere

    Importance des marquages ou des signalisations dans le respect des gestes barrières

    Les marquages directionnels et la signalétique d’entreprise facilitent les déplacements dans les différents bureaux. Son usage répond à un besoin d’orientation au sein de l’entreprise. La signalétique permet de réduire au maximum les contacts entre les personnes. Et de fait, son impact est non négligeable dans l’implémentation des mesures barrières en période hivernale. La signalétique est un outil de communication couramment utilisé en entreprise et très efficace en hiver ou en période d’épidémie.

    Outre qu’ils permettent de respecter la réglementation, les panneaux de signalisation, par exemple, aident à assurer la protection des biens et des personnes sur le lieu de travail. Pour ce faire, le respect des normes est un impératif. La signalétique doit notamment ressortir la charte graphique de l’entreprise, un bon niveau de langue, le code couleur… Par ailleurs, la disposition des panneaux de signalisation doit tenir compte des lieux. Ceux-ci doivent être suffisamment exposés, occuper une place stratégique et bien visible. C’est de cette façon que la signalétique pourra réellement jouer son rôle d’outil de prévention des dangers et des risques.

    Dans les bureaux, on distingue deux catégories de panneaux de signalisation. Les panneaux d’information ont pour rôle d’aider les visiteurs ou le personnel à se familiariser avec l’environnement dans lequel ils se trouvent. Clarté et accessibilité sont les caractéristiques à prendre en compte dans la rédaction des messages à diffuser. Aucune perturbation ni difficulté ne doit empêcher les destinataires de déchiffrer le sens de l’information qui figure sur un panneau de signalisation.

    Le respect des interdictions est la principale mission assignée aux panneaux d’instruction. Plusieurs secteurs sont concernés par cette communication. Il peut s’agir des consignes relatives à l’hygiène et la salubrité, au respect des mesures de sécurité sur le lieu de travail, à l’usage de machines ou aux restrictions d’accès.

    Importance de la signalisation dans les entrepôts

    L’objectif premier de la signalétique dans un entrepôt, c’est d’assurer la sécurité et la prévention des risques vis-à-vis des salariés qui y travaillent. Le respect des règles de sécurité est la raison d’être de certains panneaux de signalisation dans un tel espace. Dans les entrepôts, la signalétique assure le conditionnement des déplacements. La coordination des actions des travailleurs est un autre défi de la signalisation en entrepôt, car elle sert de guide et sécurise les mouvements des personnes en minimisant les risques d’accident.

    En matière de stockage, quoi de mieux qu’un bon système de signalisation pour identifier et localiser les marchandises entreposées en stock. Si la sécurité des personnes et des biens préoccupe davantage les dirigeants d’entreprises dans la mise en place d’une signalétique d’entreprise, il ne faut pas perdre de vue que celle-ci peut également être utile pour le respect des gestes barrières.

    En effet, les marquages directionnels, les marquages de distanciation, les panneaux indicatifs d’orientation à l’intérieur de l’entrepôt sont autant d’éléments ayant un impact sur la lutte contre la transmission des virus. Les panneaux indiquant la direction des toilettes, le rappel des règles d’hygiène ou les plaques indicatives des portes constituent autant d’occasions manquées de contacts entre les personnes. Par conséquent, ces panneaux contribuent à faciliter le renseignement et la communication tout en réduisant les risques de transmission des maladies, surtout en période d’hiver.

    D’autres types de signalisations peuvent être utilisées dans les entrepôts. C’est le cas par exemple de la signalisation sonore. La perception d’un signal sonore se fait instantanément par un maximum de personnes. C’est d’ailleurs le principal avantage qu’offrent ces signaux. Cependant, leur efficacité dépend du fait qu’ils sont connus ou non du personnel. Une autre condition d’efficacité du signal sonore, c’est le fait que le volume de la signalisation puisse largement dominer l’ambiance générale des lieux.

    Importance de la signalisation dans les espaces communs

    Dans les lieux communs : cafétéria, vestiaires, salles de réunion ou salle de repos, l’usage de la signalétique permet de faciliter la vie à tous ceux qui fréquentent ces endroits. Grâce aux panneaux : salle de réunion, restaurant, cafétéria ou vestiaires, visiteurs et travailleurs peuvent mieux s’orienter et trouver ce qu’ils cherchent. Ces panneaux sont commercialisés en formats et matériaux divers. Ils correspondent non seulement aux besoins des utilisateurs, mais aussi aux installations des entreprises. Ils sont d’une grande utilité dans le respect des gestes barrières.

    Les panneaux d’information, par exemple, permettent de réduire les contacts humains à travers les multiples demandes de renseignements. Ils permettent en outre de retrouver facilement le bureau ou le local recherché. Il en est ainsi des panneaux de direction.

    La signalétique peut aussi permettre de mieux appliquer les mesures de distanciation. Les flèches, les marquages sur le sol et les rubans de signalisation sont quelques-uns des moyens pouvant être utilisés pour gérer le flux des personnes dans des lieux ouverts au public. Les marquages permettent de maintenir les occupants du lieu à bonne distance, les uns des autres.

    Quant aux rubans de signalisation, leur utilité apparaît surtout lors de la délimitation d’une zone pour de multiples raisons ou pour canaliser le mouvement des personnes. Ruban de chantier, ruban de délimitation, ruban de balisage sont d’autres appellations données à ce produit. Leur conditionnement se fait en rouleaux et leur stockage est recommandé loin de la poussière.

    geste barriere dans les espaces publiques

    Les campagnes de sensibilisation ne suffisent pas. Le respect des gestes barrières doit être la chose du monde la mieux partagée. En effet, les salariés ne peuvent pas recevoir des vaccins pour toutes les pathologies qui existent. Dès lors, la signalétique joue un rôle de premier plan dans l’implémentation des mesures barrières, car elle permet de mieux les appliquer. Les panneaux d’information, par exemple, permettent de réduire les contacts humains à travers les multiples demandes de renseignements. En outre, les marquages directionnels, les marquages de distanciation, les panneaux indicatifs d’orientation à l’intérieur sont autant d’éléments ayant un impact sur la lutte contre la transmission des virus.

    Éléments associés

    Panneaux obligation

    Panneaux obligation

    La signalisation sur les lieux de travail est importante pour limiter les risques. Existe en différents formats : information, danger…

    En savoir plus

    Polaires

    Polaires

    Pour rester au chaud dans les environnements froids, un sweatshirt ou une polaire est un complément parfait.

    En savoir plus

    Pour aller plus loin