COMMENT CONSTRUIREson propre sabre laser
C’est comme si Star Wars n’avait pas pris un cheveu blanc depuis sa première sortie en 1977. Initialement conçue pour être une trilogie, la franchise créée par George Lucas s’est élargie et comme vous le savez, la date du VIIIe épisode approche.
Elément emblématique de la saga culte, arme à la fois futuriste et médiévale, le sabre laser est sans doute l’un des facteurs ayant le plus contribué à faire de Star Wars le phénomène culturel qu’il est aujourd’hui. Le sabre laser est l’arme indispensable que le Jedi utilise pour combattre les forces obscures. La source du pouvoir d'un sabre laser est un cyber-cristal. Ces cristaux sont aussi la source d'énergie du superlaser de l'Étoile de la Mort.
Ce graphique interactif répertorie les 23 étapes nécessaires à la construction du sabre laser. Dû à un problème temporel, nous ne sommes pas en mesure d’y inclure le cyber-cristal.
Vous devriez malgré tout vous en sortir. Que la force soit avec vous !
Le sabre laser est une épée d’énergie fictive qui projette une lame lumineuse, d’énergie. Les sabres laser sont décrits comme étant fabriqués à la main dans le cadre d'un programme d'entraînement des Jedi ou des Sith.
Chaque sabre laser est unique, bien que certains puissent ressembler à d'autres, surtout s'il y a un lien entre les constructeurs. La première apparition cinématographique du sabre laser à double lame a eu lieu dans La Menace Fantôme, portée par Dark Maul.
Les sabres laser représentés dans les deux premiers films, « Un nouvel espoir » et « L’Empire contre-attaque », avaient des lames de couleur bleue (pour les Jedi) ou rouge (pour les Sith). Coloré en bleu, lors du montage initial du film, le nouveau sabre laser de Luke Skywalker apparait finalement en vert dans le film.
On se souvient du premier sabre laser bleu d’Anakin Skywalker, « arme élégante, pour un âge plus civilisé » pour reprendre les mots d’Obi-Wan. Le sabre laser est l'arme représentative de l'Ordre Jedi et de leurs homologues Sith, qui tous deux l’utilisent pour le combat rapproché. Le sabre laser est apparu pour la première fois dans le film original « Un nouvel espoir » de 1977 et a depuis lors été présenté dans tous les films de Star Wars.
Dans sa présentation la plus visible, la lame d'énergie du sabre laser peut couper, brûler et laisser des blessures dans la chair. Elle peut être déviée par une autre lame de sabre laser ou par des boucliers énergétiques.
Pour le film original de Star Wars, les accessoires ont été construits par John Stears à partir d'anciens blocs de piles de flash de l'appareil photo Graflex et d'autres pièces de quincaillerie. Les accessoires d'épée de grande taille ont été conçus pour sembler enflammés à l'écran. La lame est une tige à trois faces. Une lampe était positionnée sur le côté de l'appareil photo de sorte que l'épée semblait briller du point de vue de l'appareil.
Le décorateur Roger Christian a trouvé les poignées du pistolet flash Graflex dans un magasin de photographie à Great Marlborough Street, dans le West End de Londres. Il a ensuite ajouté un rail en T à la poignée d’une armoire, qu'il a fixé solidement avec de la colle cyanoacrylate. En ajoutant quelques détails de surface, il a fabriqué à la main le premier prototype d'un accessoire de sabre laser pour Luke avant le début de la production.
George Lucas décida de rajouter un clip à la poignée pour que Luke puisse l'accrocher à sa ceinture. Une fois que Lucas a senti que le manche était à la hauteur de ses exigences, il est allé chez John Stears pour créer la tige de bois avec de la peinture à projection frontale afin que les animateurs aient une lueur de lumière pour améliorer plus tard dans la post-production.
Faute de temps de préparation, le prototype de Christian a été utilisé pour le tournage en Tunisie, où le tournage de Star Wars a commencé. On a toutefois découvert que l'effet de luminosité dépendait en grande partie de l'orientation de la tige par rapport à l'appareil photo. Pour cette raison, la lueur serait ajoutée en post-production par rotoscopie, ce qui permettait également d'utiliser la diffusion pour améliorer la lueur.
L'animateur coréen Nelson Shin s’est chargé de superviser les effets visuels en utilisant la rotoscopie, une technique d'animation qui consiste à tracer les images, image par image. Il a dessiné les sabres laser avec un rotoscope, une animation qui a été superposée aux images de l'accessoire physique du sabre laser. Shin expliqua à l’équipe de tournage que puisque le sabre laser est fait de lumière, l'épée devrait ressembler à un tube fluorescent.
Il a suggéré d'insérer un cadre beaucoup plus léger que les autres lors de l'impression du film sur une imprimante optique, ce qui donne l'impression que la lumière vibre. Lucasfilm a montré à Shin le produit fini, après avoir suivi ses suggestions d'utiliser un couteau X-Acto pour donner au sabre laser un look très pointu, et pour que le son accompagne les mouvements de l'arme.
Lorsque le sabre laser est actif, il émet un bourdonnement distinctif, qui monte en hauteur et en volume au fur et à mesure que la lame se déplace dans l'air. Mettre la lame en contact avec une autre lame de sabre laser produit un grésillement bruyant. L’incroyable effet sonore du sabre laser a été développé par le concepteur sonore Ben Burtt. Il a utilisé des enregistrements de vieux projecteurs de films avec les interférences causées par l'envoi du son d'un microphone et d’une télévision.
Enfin, le sabre laser ne serait pas ce qu’il est sans ses fameux mouvements. Cette technique si particulière au sabre laser pour la trilogie originale de Star Wars a été développée par le maître-épée d'Hollywood Bob Anderson. Anderson a formé personnellement Mark Hamill (Luke Skywalker) et, dans « L’Empire contre-attaque » et « Le retour du Jedi » et exécuté toutes les cascades en tant que Dark Vador pendant les duels au sabre laser portant le costume de Vador. Le rôle d'Anderson dans la trilogie a été mis en évidence dans le film Reclaiming the Blade où il a partagé ses expériences en tant qu'escrimeur développant les techniques de sabre laser pour les trois films originaux.
Un Jedi est censé construire son propre sabre laser quand il arrive à l’âge adulte et l’utiliser pour le reste de ses jours. Vous avez toutes les cartes en mains pour sauver la galaxie.