Connectez-vous / Enregistrez-vous pour accéder aux avantages de votre compte
Récemment recherché

    RAM

    Qu'est-ce que la mémoire vive ?La mémoire vive, ou mémoire RAM, est un type de mémoire d'ordinateur ou de stockage. La mémoire vive est un dispositif matériel au sein de votre ordinateur, qui stocke temporairement les données et les récupère. Elle est également appelée mémoire principale, mémoire primaire, stockage primaire ou mémoire interne.La mémoire vive représente la mémoire à court terme de votre ordinateur. Elle stocke toutes les données que votre ordinateur portable ou votre ordinateur utilise actuellement, de sorte que vous puissiez accéder aux programmes et effectuer plusieurs tâches simultanées sans aucun retard.Quelle est la différence entre la mémoire vive et un disque dur ?La mémoire vive est une mémoire à court terme et ne stocke les informations que temporairement. Une fois votre appareil hors tension, toutes les données stockées dans la mémoire vive sont perdues. A l'inverse, un disque dur constitue la mémoire permanente ou à long terme de votre ordinateur ou ordinateur portable. Il conserve toutes les informations même lorsqu'il est mis hors tension.Pourquoi la mémoire vive est-elle aussi importante ?La mémoire vive est importante car elle peut affecter les performances et le fonctionnement quotidien de votre appareil. Agissant comme une mémoire à court terme, la mémoire vive vous permet d'ouvrir plusieurs programmes exigeant une grande puissance de traitement sans affecter les performances de votre machine. Lorsqu'une mémoire vive de plus grande capacité, dotée d'une vitesse plus rapide, est installée dans votre ordinateur, ce dernier exécute et accomplit les tâches plus rapidement.De quelle capacité de mémoire vive ai-je besoin ?La mémoire vive est couramment proposée en options de 4 Go, 8 Go, 16 Go ou 32 Go. Des mémoires vives de 4 Go sont généralement présentes dans les ordinateurs portables d'entrée de gamme, tandis qu'un système comportant une mémoire vive intégrée de 32 Go sera adapté à un ordinateur ou un ordinateur portable destiné à l'édition et au montage de photos et vidéos complexes ou à la simulation. Pour les jeux vidéo, une mémoire vive de 16 Go est recommandée pour éviter les ralentissements ou les pauses dans le jeu.Que signifient DDR3 et DDR4 ?La mémoire DDR est un type de mémoire. L'acronyme DDR signifie Double Data Rate (double débit de données), et le nombre représente le type de DDR, soit type 3 ou type 4. La mémoire vive DDR3 est utilisée depuis 2007, tandis que la mémoire DDR4 n'a été mise sur le marché qu'en 2014. La mémoire DDR3 offre une vitesse plus élevée que ses précédentes versions (DDR2 et DDR), et reste aujourd'hui largement disponible dans le commerce. La mémoire DDR4 est généralement plus onéreuse que son homologue DDR3, mais elle est dotée d'une plus grande vitesse et d'un meilleur rendement. La mémoire DDR4 utilise une tension moins importante que la mémoire DDR3 mais fournit une vitesse de transfert plus élevée.

    1 de 1
    Résultats par page