Références fabricant

Fréquencemètres

Qu'est-ce qu'un fréquencemètre ?

Un fréquencemètre est un instrument électronique qui est utilisé pour mesurer la fréquence. Généralement, il mesure le nombre d'oscillations ou d'impulsions par seconde dans un signal électronique périodique. Le fréquencemètre est simple à utiliser, il vous suffit de tourner le compteur et d'appliquer le signal à l'entrée. Il peut être utilisé pour mesurer un grand nombre de signaux, des signaux logiques numériques aux signaux RF et micro-ondes.

Consignes d'utilisation générales d'un fréquencemètre

• Ne pas surcharger l'entrée : cela peut se produire lors de l'utilisation de certains fréquencemètres RF qui peuvent avoir une entrée de 50 Ω.
• Maintenir l'horloge/la base de temps du fréquencemètre au chaud : la base de temps de l'horloge d'un fréquencemètre détermine la précision générale de l'instrument.
• Nécessite une base de temps précise : étant donné que la précision de la base de temps reflète directement celle de la mesure, il est nécessaire d'utiliser un instrument avec une base de temps précise ou une base de temps externe très précise.
• Etalonnage : avec différents aspects tels que le vieillissement des cristaux qui affecte même les oscillateurs d'horloge à cristaux les plus précis, il est nécessaire de garantir que la fréquence de la base de temps soit maintenue aussi précise que possible et que toutes les autres fonctions fonctionnent dans leurs plages spécifiées.
• Pour les signaux bruyants, faire attention à ne pas déclencher d'erreur : lorsque vous utilisez un fréquencemètre ou un timer avec un signal bruyant, le bruit peut provoquer des points parasites qui affectent le relevé.
• Verrouiller toutes les bases de temps à une seule horloge : lorsqu'un système utilise plusieurs bases de temps, il existe des possibilités d'incertitude entre les signaux, qui sont susceptibles de générer certaines imprécisions. Pour résoudre ce problème, il peut être judicieux de verrouiller tous les éléments d'un système à une seule base de temps précise.
Applications types :
• Mesure de la fréquence de la porteuse de l'émetteur
• Mesure de la fréquence d'un oscillateur intégré dans un circuit
• Mesure de la fréquence d'un signal sur une ligne
• Toute application où la fréquence d'un signal répétitif stable doit être mesurée
Pour mesurer la fréquence d'un signal RF à l'aide d'un fréquencemètre, quelques conditions préalables s'appliquent.
• La fréquence doit être régulière, c.-à-d. ne pas varier
• Aucune modulation ne doit être appliquée au signal car cela empêche de réaliser un comptage correct
• Les signaux doivent avoir suffisamment d'amplitude : les signaux d'un demi-volt environ sont généralement adaptés
• Les signaux ne doivent pas être si importants qu'ils surchargent l'entrée
Les fréquencemètres sont des instruments de test faciles à utiliser. Ils rencontrent peu de problèmes et fournissent des résultats précis.

Chargement

Filtres
Trier par
Page
1
sur
0
par page
Page
1
sur
0
par page