- Publié le 27 mars 2023
- Mis à jour le 15 oct. 2024
- 5 min
Comment analyser les réseaux de communication IoT ?

Les réseaux de communication IoT permettent de connecter des objets à Internet afin de pouvoir, par exemple, les piloter à distance ou pour éviter des connexions filaires. Les réseaux IoT se structurent de différentes manières en utilisant différents protocoles selon l’usage souhaité. L’analyse des réseaux IoT garantit leurs bonnes performances et permet de corriger les problèmes et défauts. Il est également possible de faire certifier son réseau. Le fabricant de solutions de test et de mesure Tektronix nous explique comment bien analyser ses réseaux de communication IoT.
Les réseaux de communication IoT : définition
Un réseau IoT permet d’apporter à un objet une connexion à Internet lui permettant de transmettre des informations. L’Internet of Things (IoT) un réseau de terminaux physiques appelés les « objets » et pouvant prendre la forme de capteurs, de softwares, d’ordinateurs ou des appareils domestiques (interphone, thermostat, voiture, électroménager...). Les experts pensent qu’il y aura plus de vingt milliards terminaux IoT d’ici 2025.
L’intérêt de l’IoT
L’IoT permet aux objets physiques de partager et collecter des données en minimisant l’intervention humaine. Les systèmes peuvent ainsi ajuster les interactions entre les objets connectés.
L’IoT est possible grâce au développement de plusieurs technologies :
- des capteurs peu chers et peu consommateurs ;
- la connectivité des objets ;
- la disponibilité des plateformes cloud ;
- le machine learning, c’est-à-dire la capacité des machines à apprendre automatiquement au cours de leur fonctionnement ;
- l’intelligence artificielle conversationnelle et l’essor des assistants personnels (Alexa, Siri…).

Les différents types de réseaux utilisés par l’Internet of Things
L’IoTutilise plusieurs types de réseaux : certains sont à courte distance (de quelques centimètres à quelques mètres), d’autres couvrent des longues distances, jusqu’à plusieurs kilomètres. La comparaison entre les différents réseaux s’effectue autour de trois critères : leur consommation d’énergie, leur bande passante (débit de données) et leur portée. On distingue plusieurs grandes familles :
- Les réseaux personnels ou PAN (Personal Area Network) souvent liés aux smartphones et aux dispositifs miniatures. Les réseaux principaux sont le BLE (Bluetooth Low Energy), pour connecter par exemple des écouteurs sans fil et l’ANT+ utilisé par des dispositifs de sport ou de bien-être.
- Les réseaux LAN (Local Area Network) sont déployés à l’échelle d’un bâtiment, comme le WiFi, le RFID, Zigbee, EnOcean…
- Les réseaux WAN (Wide Area Network) sont des réseaux très étendus, en intérieur comme en extérieur. Les réseaux LPWAN (Low Power Wide Area Network) sont moins consommateurs d’énergie et offrent une très bonne couverture à l’intérieur des bâtiments tout en ayant une portée de plusieurs kilomètres. En contrepartie, ces réseaux ont un débit limité.
- Les réseaux cellulaires connectent des millions d’objets en xG, LTE-M, NB-IoT…) via des cartes SIM embarquées, que ce soit dans les téléphones, mais aussi des véhicules.
Le choix du réseau à utiliser dépend donc de la bande passante, la portée et la consommation d’énergie.
La Parole de l'Expert
Quels sont les protocoles de communication utilisés par l’IoT ?
Les standards sans fil possibles sont par exemple le BLE, le Zigbee 802.15.4, LoRa, Sigfox, des standards cellulaires comme LTE-m ou NB-IOT, ou encore le Wifi. Certaines communications sont basées sur des liens propriétaires utilisant des modulations type QPSK typiquement dans les bandes de fréquence sub GHz.
- Tektronix

Les performances du réseau IoT
Les performances d’un réseau IoT peuvent varier selon le protocole utilisé et le réseau choisi. Comment évaluer les performances d’un réseau IoT ? Quels sont les problèmes qui peuvent survenir ?
Les outils de mesure pour analyser un réseau IoT
Pour évaluer les performances d’un réseau Internet of Things, on utilise des appareils de mesure spécifique : les analyseurs de spectre de radiofréquence (RF). Cet appareil affiche un signal dans le temps pour mesurer la tension de signaux électriques, des lignes de transmission ou des champs magnétiques. Il affiche graphiquement l’intensité des signaux reçus.
Les dispositifs IoT sont basés sur un réseau, mais également sur des objets physiques qui doivent eux aussi être fiables et conçus dans les règles de l’art. Ces appareils doivent être vérifiés et testés dans des conditions d’essai optimales. Les mesures de performances comme la consommation ou la durée de vie de la batterie peuvent se faire au moyen d’appareils comme des analyseurs de puissance, aussi appelés énergimètres.
Les risques sur un réseau de communication IoT
Dans un réseau IoT, chaque objet connecté dispose de sa propre puissance de calcul et d’une capacité à communiquer avec les autres objets. Cette interconnexion est le principal risque de l’IoT, puisque cela pose un problème de sécurité globale du réseau : les capteurs d’une usine étant connectés pour communiquer ensemble, il ne faut pas qu’un concurrent puisse par exemple accéder à des données confidentielles. Il est facile de prendre le contrôle d’objets connectés et ainsi de pénétrer des réseaux privés.
Pour améliorer la sécurité de l’IoT, les fabricants développent des processus d’audit de code et des bonnes pratiques de programmation lorsqu’ils créent des applications ou des logiciels. Ils définissent aussi des standards de sécurité.
Produits associés
Tektronix
Tektronix propose des solutions de test, de mesure et de contrôle innovantes, précises et faciles à utiliser, qui permettent de résoudre les problèmes, de stimulerles idées et découvertes.
LPWAN
Le réseau étendu à faible consommation est une technologie en constante évolution dans l'industrie de l'IoT qui, ces dernières années, est devenu un type de réseau de télécommunications sans fil de plus en plus populaire.
Circuits intégrés RF
Chez RS Components, nous proposons différents types de technologie de CI RF, tels que les récepteurs, les émetteurs, les transceivers et les circuits de commutation.
Pour aller plus loin
Liens connexes
- Protocoles de communication IoT, lequel choisir ?
- Comment protéger son réseau industriel contre les cybermenaces ?
- IoT et automatisation dans la maintenance industrielle
- Pourquoi et comment sécuriser l'IoT ?
- Cybersécurité industrielle : comment protéger le réseau usines/machines des cyberattaques ?
- Comment optimiser l’autonomie des appareils IoT ?
- L'Edge computing au secours de l'IoT
- Récupération de l'énergie et l'énergie de récupération : Le carburant invisible de l'IoT