• Publié le 10 janv. 2023
    • Mis à jour le 15 déc. 2025
  • 5 min

Types de capteurs photoélectriques - Barrage, rétro-réfléchissant et à réflexion directe

Capteurs photoélectriques - Les 3 modes

Article publié le 26/03/2020

Les principales fonctions de ce type de capteur consistent à détecter la présence ou l'absence d'un objet et de mesurer la distance par rapport à un objet. Dans le secteur de la fabrication, ils contribuent au bon fonctionnement des processus tout en fournissant des informations en temps réel qui peuvent être renvoyées aux unités centrales de traitement. Les capteurs photoélectriques et d'autres capteurs de proximité tels que les détecteurs inductifs, les capteurs capacitifs et les capteurs à ultrasons sont très répandus dans le secteur de l'automatisation.Leur capacité à détecter des objets sans aucun contact en font des outils qui conviennent parfaitement à l'industrie des procédés. Diverses formes de boîtiers, comme le cylindre, le bloc et le cube, déclinées en diverses tailles peuvent les accueillir. L'ingénieur est ainsi à même d'associer chaque partie du processus au capteur le mieux adapté.Le secteur industriel fait principalement appel à 3 grand types de capteurs photoélectriques : à réflexion directe, rétro-réfléchissant et à diffusion.

Capteurs type barrage

On estime que les capteurs de type barrage sont les plus fiables de tous. Le principe repose sur deux boîtiers distincts : un pour l'émetteur et un pour le récepteur, un faisceau de lumière continu étant projeté du transmetteur au réception. Chaque fois qu'un objet passe entre les deux boîtiers, il interrompt le faisceau lumineux, ce que le récepteur indique par l'émission d'un signal électrique en sortie. Les capteurs de type barrage sont capables de détecter pratiquement n'importe quel objet, quelle que soit la couleur ou le mouvement angulaire, et ils conviennent à la détection sur les longues distances.

À prendre en considération

Pour un capteur photoélectrique de type barrage, il est crucial d'aligner le transmetteur et le récepteur avant toute opération. Il est donc nécessaire de les disposer face à face, chacun sur un point d'installation précis. Plus la distance entre les deux boîtiers grandit et plus leur alignement prend de l'importance.

Capteur photoélectrique de type barrage :

capteur photoelectrique

Capteurs rétro-réfléchissants

L'installation des capteurs rétro-réfléchissants est plus simple et demande moins de temps que celle des capteurs à réflexion directe, et c'est pour cela qu'ils jouissent d'une certaine popularité dans le secteur industriel. Un même boîtier contient à la fois le transmetteur et le récepteur et la seule contrainte consiste à placer le réflecteur en face du capteur. Le principe est semblable à celui de la réflexion directe, à savoir que toute interruption du faisceau lumineux entre l'émetteur et le récepteur produit la détection. Le réflecteur renvoie le faisceau lumineux au capteur, et lorsqu'un objet interrompt le faisceau par sa présence, le capteur émet un signal électrique en sortie.

À prendre en considération

La détection d'objets hautement réfléchissants comme les boîtes en aluminium nécessite des capteurs dotés de filtres polarisants. De nombreux capteurs disposent de filtres polarisants mais il convient toujours de vérifier. Ces capteurs sont capables de distinguer la lumière réfléchie par une boîte en aluminium de celle provenant du réflecteur. Le filtre présent sur le récepteur l'empêche de reconnaître la lumière réfléchie par une boîte, et le capteur est ainsi en mesure de détecter la présence de canettes. Lors de l'utilisation de capteurs polarisés, vérifiez que le réflecteur est également de type polarisé. Il existe par ailleurs des capteurs rétro-réfléchissants spécifiquement conçus pour la détection d'objets transparents.

Capteur photoélectrique rétro-réfléchissant :

Capteur photoélectrique rétro-réfléchissant

Capteurs à réflexion directe

Les capteurs à diffusion sont très faciles à installer puisqu’un seul dispositif doit être installé. L'émetteur et le récepteur sont en effet tous deux contenus dans le même boîtier. Contrairement aux capteurs rétro-réfléchissants, les capteurs à diffusion n'ont pas besoin d'un réflecteur pour fonctionner. Les Capteurs à réflexion directe utilisent une plage de détection prédéterminée, prévue pour inclure la réflexion de l'objet cible. L'émetteur envoie un faisceau de lumière continu qui, après avoir touché la cible, est réfléchi dans tous les sens. Le récepteur reçoit et reconnaît une partie de la lumière réfléchie et envoie ensuite un signal électrique en sortie.

À prendre en considération

Il est possible d'instaurer une distance de détection grâce aux capteurs avec suppression de l'arrière plan. Ce type de capteur est particulièrement utile dans l'industrie car il permet d'ignorer les objets réfléchissants en arrière-plan. Ainsi, seuls sont détectés les objets se trouvant à la distance de détection. L'industrie fait un usage massif des capteurs pour contrôler tous les aspects de la production. De grandes marques comme Omron, Schneider, Pepperl & Fuchs, Erwin Sick, Baumer et Turck Banner, pour n'en citer que quelques-unes, ne cessent de développer de nouveaux capteurs afin de répondre à la demande croissante de l'industrie. Des boîtiers plus petits et des temps de réponse plus courts, combinés à de meilleures fonctionnalités sont autant d'éléments qui permettent d'accroître l'étendue des applications, avec en retour des processus d'automatisation plus efficaces. Les capteurs sont en première ligne de l'automatisation et pour les ingénieurs spécialisés dans les systèmes de commande, les capteurs ne cesseront jamais d'être les yeux et les oreilles des procédés industriels.

Éléments associés

Accessoires capteurs

Accessoires capteurs

Une vaste gamme d'accessoires pour capteurs photoélectriques permettant de prendre en charge et d'améliorer la fonction de ces capteurs.

En savoir plus

Capteurs photo

Capteurs photo

Détection et mesure des objets/quantités en émettant un champ/faisceau de rayonnement électromagnétique. 3 modes majeurs pour vos besoins.

En savoir plus

Pour aller plus loin

Liens connexes

Soyez informé.e de nos dernières nouveautés et actualités

Votre adresse e-mail

En m'inscrivant à la newsletter, j'accepte la politique de protection des données de RS France. Je pourrai me désinscrire à tout moment.