- Publié le 31 mai 2024
- Mis à jour le 24 nov. 2025
- 5 min
Courroie, fonctionnement et critères pour la choisir
Le système poulie-courroie est l’un des systèmes mécaniques de transmission de mouvement les plus répandus et les plus utilisés dans l’industrie automobile ou autres

Un système poulie-courroie permet de transmettre un mouvement de rotation ou une puissance entre deux pièces mécaniques. La courroie est alors un élément essentiel qui assure le fonctionnement du système. Le choix d’une courroie à votre application peut augmenter ou réduire la durée de vie du système mécanique. Dans cet article, le fonctionnement des courroies, leurs différents types et la modalité d’application.
Qu'est-ce qu'une courroie et comment ça fonctionne ?
La courroie et les poulies sont utilisées pour transmettre un mouvement de rotation entre deux arbres à une distance plus ou moins importante. Ce système est équipé parfois d’un galet tendeur pour régler la tension de la courroie, maintenir la vitesse de rotation constante, et éviter le phénomène de patinage. La courroie ressemble à une bande étroite construite d’un matériau résistant à l’allongement et souple.

Plus la courroie est souple, plus le système de transmission de mouvement ou de la puissance est silencieux. Elle ne nécessite aucun graissage ou lubrification. Sa composition permet d’amortir les vibrations, les chocs et les à-coups. Sa conception permet d’alimenter des pièces encombrées et elle peut transmettre jusqu’à 98% du rendement. Mais, elle a une durée de vie limitée et elle appartient à la famille des consommables à remplacer périodiquement. Elle intervient dans plusieurs applications nécessitant la transmission de mouvement telles que: les machines à outils, les moteurs thermiques, les convoyeurs et autres.
Les différents types de courroies
Une diversité de modèles de courroie sont fabriqués chez plusieurs constructeurs, mais les types sont les mêmes. On distingue quatre types de courroies de transmission:
- Les courroies plates: Elle permet de fournir une puissance élevée, à une vitesse de rotation importante et à un couple très faible. Elle est utilisée pour les grandes poulies à un entraxe important. Sa forme peut provoquer une variation de vitesse due à un glissement. Elle est caractérisée par une durée de vie plus longue et un fonctionnement plus silencieux.

- Les courroies trapézoïdales : La forme de trapèze sur la courroie et sur la poulie permet d’assurer l’adhérence et éviter le glissement sans utiliser un galet tendeur. Elle assure une transmission de puissance faible. Cette courroie permet la transmission de mouvement dans des endroits encombrés et elle permet également la variation de vitesse de sortie en utilisant des poulies étagées. Elle est sous différentes sections: section A, section B, section Z, etc.

- Les courroies crantées : ou synchrones: appelées aussi les courroies dentées. Ce type de courroie permet d’éviter le déphasage, de résoudre les défauts de glissement et d’alignement et de transmettre une grande variation de vitesse. Elle est caractérisée par son type de pas qui doit correspondre à la bonne poulie. Le montage et le démontage d’une courroie crantée est facile et rapide.

- Les courroies striées : ce type de courroie réunit la flexibilité d’une courroie plate et les caractéristiques de transmission de puissance d’une courroie trapézoïdale. Les stries dans le sens de la longueur de la courroie augmentent l’adhérence avec la poulie et évite le glissement.
Choisir la courroie pour la bonne application
Une étude de transmission de puissance est nécessaire pour déterminer les paramètres à prendre en compte pour un bon choix de courroie.
Les critères de choix d’une courroie
La vitesse angulaire d’un arbre moteur nous aide à déterminer la tension exercée au niveau de la poulie motrice (l’effort transmissible), le couple limite sur la poulie réceptrice et le rendement à transmettre. La longueur de la courroie et l’angle d’enroulement dépendent de l’espace et l’encombrement (entraxe entre les deux poulies motrice et réceptrice) du système mécanique de votre application. La position de l’arbre moteur par rapport à l’arbre récepteur et les conditions de fonctionnement sont aussi des autres critères à prendre en considération lors de la sélection de la bonne courroie.
Compatibilité courroie et poulie
La forme de la courroie et sa largeur doivent correspondre à la poulie avec laquelle elle est en contact. Une courroie plate est compatible avec une poulie de même largeur et de forme un peu bombée pour assurer l’adhérence. Une courroie crantée ne correspond qu’à une poulie dentée.
Comment choisir la bonne courroie ?
En choisissant la courroie adéquate, on garantit un fonctionnement optimal et une bonne performance de l’équipement. Il est nécessaire d’étudier la conception de votre système afin de déterminer les critères de choix de la courroie.
Sélectionner la bonne taille de courroie
Le tableau suivant récapitule toutes les informations relatives aux différents types de courroies disponibles sur le marché.

Choisir le matériau de la courroie
Les courroies sont généralement fabriquées par des matériaux composites pour assurer la résistance mécanique, chimique ou thermique auxquelles elles sont exposées. Elles se composent du matériau en caoutchouc, en polymère, et en fibres incorporées dans la composition. Les caractéristiques des matériaux utilisés sont principalement la résistance et la flexibilité. Assurez-vous que vous avez choisi la courroie avec le matériau adéquat à l’environnement et aux conditions de travail correspondantes.
Accessoires et options de montage
Certaines courroies nécessitent l’utilisation d’un système de maintien de tension élevée pour favoriser l’adhérence de la courroie avec la poulie tels que l’utilisation d’un galet tendeur pour régler la tension et des autres systèmes de vérification de la tension. Pour éviter une défaillance prématurée de la courroie, des kits d’alignement sont utilisés pour corriger les défauts d’alignement et éviter l’endommagement de la courroie.
Maintenance et durée de vie
On peut garantir la longévité d’une courroie en assurant la maintenance préventive et en respectant les intervalles de l’opération de remplacement de la courroie utilisée. Le planning de la maintenance préventive d’une courroie englobe au moins les interventions suivantes :
- Inspecter l’usure de la courroie.
- Inspecter régulièrement les conditions de travail
- Contrôler le montage et la tension de la courroie.
Veillez au respect du planning de la maintenance préventive pour éviter l’endommagement de la courroie qui peut engendrer des dégâts sur le système mécanique à entraîner.
Choisir la bonne courroie de transmission de mouvement permet le bon fonctionnement et la longévité du système mécanique. Pour ce faire, n’hésitez pas à consulter notre site web et filtrer les critères de choix pour afficher les courroies que vous pouvez utiliser. Vous trouverez une fiche technique associée à chaque courroie.
Pour aller plus loin
Liens connexes
- Les différents types de détecteurs industriels, leur fonctionnement et les critères de choix
- Capteur de niveau - Définition, types et guide de choix
- Manomètre - C'est quoi et comment ça fonctionne ?
- Comment choisir ses chaussures de sécurité ?
- Qu'est-ce qu'un disjoncteur et comment en choisir un ?
- Sonde de température, fonctionnement et critères de sélection
- Choisir son joint torique - Matière élastomètre et dureté en priorité
- Moteur électrique - Définition, fonctionnement et différents types