- Home
- >
- InfoZone
- >
- Automatisme et Process
- >
- Une entreprise de logistique choisit des lampes LED
Une entreprise de logistique choisit des lampes LED
Une entreprise de logistique a bénéficié d'avantages tangibles en remplaçant des luminaires SON 400 W à grande hauteur par des lampes LED 172 W dans ses entrepôts.
L'installation de lampes LED dans un entrepôt d'Édimbourg a généré d'importants bénéfices pour une entreprise de logistique. Le remplacement des solutions d'éclairage patrimoniales a rapporté à cette entreprise des gains de performance et d'efficacité, mais surtout une réduction de la maintenance des éclairages.
Évaluation du challenge
Dans l'entrepôt du port de Leith, qui contient principalement des graines alimentaires, les luminaires HID 400 W à grande hauteur ne parvenaient pas à fournir le niveau d'éclairage requis. En effet, la chaleur générée par ces lampes soulevait une poussière de céréales qui venait brûler sur les lentilles en polycarbonate. Par conséquent, la performance des lampes était toujours médiocre et elles devaient être remplacées à intervalles réguliers.
Cette situation a créé plusieurs problèmes pour l'entreprise. Les lampes situées dans le haut plafond pouvaient uniquement être remplacées lorsque l'entrepôt était vide, pour laisser passer l'élévateur à ciseaux. Le remplacement des lampes endommagées ou cassées devait donc toujours attendre plusieurs semaines ou mois, voire une année entière.
En outre, une équipe de trois hommes était nécessaire pour opérer l'élévateur et remplacer les lampes. Non seulement, l'entrepôt devait fonctionner avec des éclairages inaccessibles, offrant une performance médiocre, mais il devait aussi supporter des coûts importants de main d'œuvre et de maintenance.
Recherche de solution
L'entreprise a constaté qu'en réduisant la chaleur générée par les lampes, l'accumulation de poussière pourrait être réduite et la performance améliorée. Une solution pour que les lampes gardent leur performance et restent opérationnelles le plus longtemps possible devait logiquement réduire les coûts et la complexité de la maintenance.
Pour obtenir ces résultats, l'entreprise a choisi d'installer des luminaires LED de 172 W à grande hauteur. Outre la réduction de la consommation électrique, les lampes à haut rendement énergétique ne génèrent presque pas de chaleur et réduisent les problèmes de poussières circulées. Ces lampes ont aussi l'avantage d'offrir plusieurs années de fonctionnement sans diminution de leur performance et de la qualité d'éclairage, contribuant donc à réduire les coûts opérationnels.
L'installation des lampes LED peut donc être considérée comme une tâche ponctuelle, dont le remplacement ne sera pas nécessaire avant plusieurs années. Ainsi, le problème de l'accessibilité pour réaliser la maintenance n'est plus aussi grave.
Évaluation du résultat
Comme les éclairages de l'entrepôt sont allumés huit heures par jour, cinq jours par semaine, 50 semaines par an, le potentiel d'économies à réaliser était important. Le remplacement de treize lampes HID de 400 W par huit lampes LED de 172 W a réduit la consommation de 75 %, qui est passée de 3,85 W/m2 à 1,05 W/m2, soit un gain de 695 £ par an. Cette transformation a généré une réduction de 271 tonnes d'émissions de CO2.
Mais la maintenance des éclairages représente la plus belle part de la réduction des coûts. L'entreprise n'a plus à payer d'employés, à louer un élévateur à ciseaux, ni à acheter des lampes et des lentilles de rechange. L'entreprise estime que le déploiement des lampes LED représente un gain de 2 297 £ par an.
En tenant compte des gains en maintenance et en rendement énergétique, l'investissement initial du nouvel éclairage LED (4 320 £) devrait être remboursé en 1,3 année. D'autres bénéfices incluent l'amélioration de la qualité de la lumière, qui permet aux employés d'évaluer plus facilement la qualité des produits. Comme les lampes LED ne contiennent pas de matériaux dangereux, il n'est plus nécessaire de prévoir des coûts d'évacuation à long terme.