- Home
- >
- InfoZone
- >
- Automatisme et Process
- >
- Aperçu des multimètres
Aperçu des multimètres
Que sont les multimètres ?
Un multimètre est un outil capable de mesurer les propriétés de la tension CA et CC, de l'intensité et de la résistance. En fait, un multimètre combine plusieurs types d'outils de mesure dans un seul appareil. Cela est plus pratique et efficace pour les personnes qui doivent utiliser ces appareils. Les multimètres associent les propriétés d'un voltmètre, d'un ampèremètre et d'un ohmmètre. Il existe plusieurs types de multimètres : analogiques et numériques. Leur fonction est assez similaire, mais ils sont suffisamment différents pour que chacun mérite sa propre section.
L'un des points que les acheteurs doivent comprendre est que différents multimètres ont certaines spécifications en matière de plage. Vous devez absolument vérifier que l'appareil choisi correspond à vos besoins.
Vous devez aussi comprendre comment les différents éléments de l'appareil fonctionnent, et ce que fait chaque type d'appareil de mesure. Les trois parties de l'appareil – voltmètre, ampèremètre et ohmmètre – ont des fonctions différentes.
Le voltmètre peut mesurer la tension CA ou CC qui circule dans un circuit. La mesure de la tension est en fait une mesure de la différence du potentiel énergétique entre deux points. L'ampèremètre, quant à lui, mesure la quantité de courant qui circule dans un circuit fermé. Pour cela, il interrompt le circuit. Un ohmmètre identifie la résistance d'un circuit. Il la mesure en ohms.
Comment fonctionne un multimètre ?
Un multimètre contient plusieurs pièces nécessaires pour mesurer la tension, la résistance et l'intensité : l'affichage, la molette de sélection et les ports. L'affichage est la zone de présentation de la lecture alors que la molette de sélection permet à l'utilisateur de choisir la valeur qu'il souhaite connaître : ohms, milliampères ou volts. Les ports permettent de connecter les sondes à l'appareil. Ces sondes sont alors rattachées aux différents dispositifs que l'utilisateur souhaite mesurer avec le multimètre.
Que sont les multimètres analogiques ?
Un multimètre analogique, parfois appelé AMM, peut mesurer la tension, l'intensité et la résistance. L'affichage d'un multimètre analogique utilise un micro-ampèremètre qui déplace une aiguille ou un pointeur sur l'échelle calibrée afin de donner une valeur à l'utilisateur. Ces appareils sont généralement préférables pour mesurer les tensions et intensités plus faibles.
Que sont les multimètres numériques ?
C'est aujourd'hui le type de multimètre le plus courant. Ces multimètres ont un affichage numérique facile à lire, et sur certains modèles, il est même éclairé. Ceci est parfait pour les utilisateurs qui se servent du multimètre dans des endroits sombres. L'une des raisons principales de la popularité croissante de ces appareils est qu'ils sont généralement bien plus précis que les modèles analogiques. L'un des aspects à prendre en compte quand on achète un multimètre numérique est la résistance, ou impédance, en plus de la plage. Le réglage de la plage est en effet crucial pour obtenir des résultats précis. Quand on teste une petite tension sur un appareil, par exemple 12 volts sur une plage de 0 à 25 volts, on obtient un résultat précis, alors que si on utilise un appareil avec une plage de 500 volts maximum on n'obtient pas le même niveau de précision.
Les multimètres numériques tombent dans quatre catégories différentes en fonction de leur mode d'utilisation.
- Catégorie I – Utilisés quand l'équipement n'a pas de connexion directe au secteur.
- Catégorie II – Utilisés sur les sous-circuits finaux de secteur uniphasés.
- Catégorie III – Utilisés pour la mesure des charges installées en permanence. Il peut s'agir par exemple des moteurs et des prises triphasées pour appareils.
- Catégorie IV – Utilisés quand les niveaux de courant de fuite sont extrêmement élevés, comme pour les compteurs d'alimentation et les panneaux principaux.
À quoi servent les multimètres ?
Ces appareils sont extrêmement utiles pour les personnes qui doivent résoudre les problèmes électriques. Ils sont utiles pour mesurer les circuits, les prises murales et d'autres composants électriques. Les techniciens et personnes utilisent ces appareils pour tester les piles, les interrupteurs, les sources d'alimentation et les moteurs. Ils sont parfaits pour identifier les dysfonctionnements et peuvent contribuer à préciser la cause de ces dysfonctionnements.
Les utilisations les plus courantes des multimètres sont la mesure de la tension, de l'intensité et de la résistance. Mais certains types de multimètres ont des fonctions différentes et spécialisées. Il peut s'agir par exemple de la mesure de la capacité des farads, décibels, conductance, fréquence, inductance et température.
On peut aussi ajouter certains types de capteurs à certains multimètres. Ces capteurs supplémentaires peuvent mesurer des choses telles que la vitesse du vent, l'humidité relative, la lumière et l'acidité ainsi que l'alcalinité. Bien entendu, il s'agit d'utilisations très spécialisées ; la plupart des personnes qui utilisent ces appareils ne s'en servent pas pour ces types de mesures.
Qui utilise des multimètres ?
De nombreuses personnes peuvent avoir besoin d'utiliser un multimètre de temps à autre ou dans le cadre de leur travail. Les personnes qui travaillent dans le domaine de l'électronique – ingénieurs ou autres spécialistes en électricité – doivent mesurer différents appareils. Mais les particuliers et passionnés qui construisent leurs propres projets découvriront qu'un multimètre peut s’avérer être un élément très utile dans leur boîte à outils. Il peut contribuer à vérifier le bon fonctionnement des appareils et aider à localiser les problèmes de l'électronique qu'ils réparent ou construisent.
Quels sont les accessoires des multimètres ?
À l'achat, les multimètres comportent toute une série d'accessoires vendus en même temps. Tout comme vous devez réfléchir au type de multimètre à acheter pour effectuer vos mesures, vous devez aussi examiner les différents accessoires pour voir ceux qui pourraient faciliter l'utilisation de l'appareil. Parmi les plus courants, citons des pinces pour fixer les sondes, permettant de fixer le multimètre à des dispositifs plus variés pour prendre des mesures.
Que sont les adaptateurs d'application des multimètres ?
Un adaptateur d'application peut donner un nombre pratiquement illimité d'options à votre multimètre. Chacun de ces adaptateurs peut donner une fonction différente à votre multimètre. Parmi les types d'adaptateurs les plus courants, citons ceux pour la température et la pression. Les adaptateurs de pression permettent à votre multimètre de mesurer la température, alors que les adaptateurs de pression vous permettent naturellement de mesurer la pression.
Mais il existe d'autres options, y compris des adaptateurs pour PC, des adaptateurs pour fibre optique, des adaptateurs pour thermocouple et des adaptateurs pour tension parasite. Les différentes options contribuent à donner à votre multimètre un éventail de fonctions plus large sans que vous ayez à acheter d'outils supplémentaires, à part les adaptateurs.
Que sont les boîtiers et supports de multimètres ?
Les multimètres sont plus robustes que la plupart des appareils électroniques, mais il faut malgré tout en prendre soin. Il est recommandé de les conserver dans un boîtier ou support adapté. Il en existe de nombreux types différents, y compris des modèles rigides et souples. Beaucoup ont un clip permettant de les attacher à une ceinture pour pouvoir les transporter partout. Vous pouvez ainsi toujours avoir votre multimètre partout où vous travaillez. Les ingénieurs qui doivent utiliser ces multimètres toute la journée trouveront certainement ces boîtiers utiles. Certains boîtiers sont en fait des sacoches qui peuvent aussi accueillir d'autres outils. Le fait d'avoir les deux peut s'avérer utile.
Comme il existe de très nombreux types de boîtiers, vous ne devriez pas avoir de mal à trouver celui qui vous conviendra, qu'il soit rigide ou souple, ou sous forme de sacoche. Le seul point à vérifier est que votre modèle de multimètre y entrera.
Que sont les adaptateurs de pince à courant pour multimètres ?
Comme les multimètres ont certaines plages et peuvent réaliser certains types de mesures, il faudrait normalement en acheter plusieurs si l'on souhaite mesurer des dispositifs variés. Cela pourrait être coûteux et le fait d'avoir un grand nombre de multimètres prêterait à confusion. On peut avoir plusieurs multimètres, mais il est généralement recommandé d'examiner les adaptateurs de pinces à courant disponibles. Ces adaptateurs modifient la plage de mesure et s'installent sur votre propre multimètre. Vous pouvez donc ainsi acheter plusieurs adaptateurs au lieu d'acheter plusieurs multimètres. C'est une option intelligente et économique. Là aussi, comme il existe de très nombreux types de multimètres sur le marché, il faut absolument vérifier que l'adaptateur est compatible avec votre multimètre.
Que sont les fusibles pour multimètres ?
Comme les multimètres sont traversés par la tension et le courant chaque fois qu'on les utilise pour tester un dispositif, des batteries ou d'autres articles, il existe toujours un risque d'introduire accidentellement trop de puissance dans le multimètre. Cela arrive souvent aux novices. Heureusement, le multimètre contient des fusibles qui se déclenchent quand cela se produit. Le multimètre est ainsi protégé et il vous suffit de remplacer le fusible.
Pour remplacer le fusible, vous devez démonter le multimètre puis en extraire le fusible en le soulevant doucement du porte-fusible. Quand vous achetez et remplacez le fusible, vous devez utiliser le bon modèle. Remplacez toujours le fusible par le même type de fusible. L'une des erreurs à ne pas faire est de remplacer le fusible par un plus grand en pensant que cela changera la plage du multimètre. Le seul résultat sera la destruction du multimètre.
Bien que les fusibles de ces appareils ne se déclenchent pas souvent, nous recommandons d'en avoir quelques-uns à portée de main, au cas où.
Que sont les kits de multimètres ?
L'un des meilleurs moyens pour obtenir un multimètre avec un boîtier et toutes les pièces nécessaires est d'acheter un kit. Les kits existent dans de nombreux styles, avec différents multimètres, outils et accessoires, et boîtiers. Naturellement, leur prix sera également différent. Pour ceux qui souhaitent acheter leur premier multimètre, un kit est la meilleure option, et la plus abordable. L'un des avantages de l'achat de tous les éléments en kit est que vous serez certain de leur compatibilité. Vous n'avez pas à vous inquiéter d'acheter des pièces qui ne conviendront pas.
Que sont les kits de montage en rack pour multimètres ?
Dans certains cas, comme dans les cadres industriels, où des tests fréquents et nombreux avec différents multimètres sont faits régulièrement, une option plus pratique peut consister à monter plusieurs multimètres ensemble. On peut en monter plusieurs du même type ensemble ou associer différents types de multimètres sur un même rack. Pour les personnes qui possèdent différents types de multimètres, il faut absolument s'assurer que chaque multimètre est étiqueté ou identifié d'une manière ou d'une autre.
Qu'est-ce qu’un logiciel pour multimètre ?
Les informations recueillies par le multimètre doivent aller quelque part. Vous devez recueillir ces informations et les enregistrer sur un ordinateur ; si vous n'avez pas le bon logiciel, cela est impossible. Certains multimètres sont fournis avec un logiciel d'enregistrement des données que vous pouvez utiliser pour enregistrer et mesurer les informations. Plusieurs types de logiciels existent aujourd'hui sur le marché. Étudiez les différentes options de logiciels pour voir celle qui semble le mieux convenir à vos besoins. Certains kits de multimètres sont fournis avec un logiciel.
Que sont les cordons de test pour multimètres ?
Les cordons de test sont rattachés aux sondes qui se connectent au multimètre. Ces cordons sont disponibles en plusieurs styles et options compatibles avec différents types de machines à tester. Parmi les types de connecteurs les plus courants, citons les pinces crocodile, les connecteurs à angle droit, les connecteurs droits et les mousquetons. Vous devez avoir plusieurs types de dispositifs pour pouvoir tester le maximum d'appareils. Une bonne sélection de cordons de test est peu coûteuse et vous permet de ne pas avoir à acheter de nouveaux cordons à la dernière minute.