- Home
- >
- InfoZone
- >
- Electriques
- >
- Présentation des lampes torches et baladeuses
Présentation des lampes torches et baladeuses
Que sont les lampes torches ?
Une lampe torche est une source de lumière tenue à la main. Ce type d'éclairage est habituellement conçu pour offrir une portabilité maximale dans des designs très compacts, jusqu'aux formats de poche. Auparavant, la plupart des lampes torches utilisaient des ampoules à incandescence. Aujourd'hui, elles sont généralement équipées de LED qui offrent une meilleure performance et une consommation faible.
Les lampes torches sont parfois conçues pour répondre à des besoins spécifiques, par exemple pour fonctionner sous l'eau. Leurs utilisations sont très variées. Certaines sont conçues pour être tenues à la main, d'autres sont équipées de sangles pour être fixées sur le front ou sur un casque, par exemple. Certaines sont fournies avec des étuis qui permettent de les fixer au poignet. Les designs sont très nombreux et avec les progrès réalisés en termes de compacité et de puissance, de nouveaux modèles sont constamment développés.
Quels sont les composants d'une lampe torche ?
Une lampe torche ne compte normalement que très peu de pièces. Le boîtier contient tous les éléments internes. Il peut avoir des caractéristiques spécifiques, telles que l'étanchéité ou la résistance à l'eau ou à certains produits chimiques dangereux. Certains modèles permettent de régler le faisceau lumineux en modifiant la position de la lentille ou du réflecteur.
Les pièces internes incluent une source d'énergie, un interrupteur (qui fait saillie sur le boîtier, dans la plupart des cas), un réflecteur, une LED ou source de lumière, une lentille en verre ou en plastique montée sur la source de lumière.
L'alimentation est habituellement assurée par une pile sèche. Les piles au lithium-ion sont de plus en plus courantes dans cette catégorie de produits, même si les piles alcalines et rechargeables restent largement utilisées. Certaines lampes torches sont dotées d'une manivelle qui permet de les recharger.
Comment fonctionne une lampe torche ?
Une lampe torche est un dispositif très simple. L'énergie des piles ou autre source alimente la source de lumière. Un interrupteur permet de l'allumer et de l'éteindre, et peut offrir d'autres fonctions (clignotement, changement de couleur, etc.). La lampe torche peut être équipée d'une résistance ou d'autres composants pour compléter le circuit et fournir des fonctions supplémentaires.
Certaines lampes torches modernes incluent une fonction stroboscopique, un réglage pour sélectionner une puissance faible ou forte, etc. Les différentes options sont souvent accessibles en boucle sur le bouton marche/arrêt. Certaines lampes torches incluent un interrupteur à distance pour allumer et éteindre sans contact. Cet accessoire est courant sur les lampes torches conçues pour être montées sur une arme à feu, évitant au tireur de changer de position pour appuyer sur le bouton.
Quelles professions utilisent des lampes torches ?
Les lampes torches sont indispensables dans de nombreuses activités professionnelles. Elles sont utilisées par la police, les agents de sécurité pour illuminer des zones d'obscurité. Lorsque leur lumière est braquée directement dans les yeux, une lampe torche peut servir à limiter les mouvements d'une personne en l'éblouissant, ou pour vérifier si elle est désorientée ou en état d'ébriété.
Tous les types de services d'intervention et de secours utilisent des lampes torches. Elles sont utilisées pour la sécurité, la visibilité, avec ou sans lentilles de couleur pour voir dans l'obscurité sans affaiblir la vision nocturne. Pour cette dernière application, les lentilles rouges sont souvent utilisées.
De nombreux types d'artisans utilisent fréquemment des lampes torches, tels que les plombiers pour éclairer des espaces confinés ou les électriciens pour suivre les câblages.
Les lampes torches font partie des outils les plus couramment utilisés dans le monde. Leur usage est généralisé parmi les professionnels et les non-professionnels. Elles font partie de l'équipement de sécurité de base de tous les types de véhicules.
La lampe torche du mineur de fond est l'exemple d'utilisation le plus célèbre. Les lampes des mineurs sont habituellement montées sur leur casque pour laisser les mains libres. Les lampes torches électriques offrent le plus haut niveau de sécurité, contrairement aux lampes à flamme nue, évidemment.
Qui d'autre a besoin d'une baladeuse ou d'une lampe torche ?
Il serait bien difficile de trouver quelqu'un qui n'a jamais eu besoin d'une lampe torche ou d'une baladeuse. La plupart des conseils de sécurité recommandent d'avoir au moins une lampe torche à la maison, ou plus de préférence, et de vérifier périodiquement l'état de leurs piles.
Les lampes torches et les baladeuses sont disponibles dans une multitude de designs adaptés à des utilisations très variées. Par exemple, certaines sont conçues pour être accrochées à des surfaces, permettant d'éclairer un clavier d'ordinateur, ou pour d'autres tâches nécessitant un éclairage puissant et mobile. Elles sont donc très utiles pour travailler sur des véhicules.
Certaines lampes torches manuelles sont conçues comme des lanternes. Elles offrent un excellent éclairage de secours et comme système de signalisation. Certains modèles incluent une lentille rouge pour servir de feu de détresse ou autre type d'avertissement.
Qu'est-ce qu'une baladeuse ?
Une baladeuse est une lampe utilisable à la main mais qui est aussi conçue pour être suspendue et fonctionner comme une lanterne. Elles sont souvent alimentées par le secteur et utilisées avec un câble d'extension.
Elles incluent un moyen de fixation temporaire, tel qu'un crochet, un aimant ou autre. Elles sont disponibles sous forme de lampes et de torches.
Comment fonctionne une baladeuse ?
Le fonctionnement des baladeuses est similaire à celui des lampes torches, à la différence qu'elles sont souvent alimentées par le secteur et n'ont donc pas besoin de piles. Une baladeuse est donc une lampe fixe qui peut être déplacée selon les besoins. Elle inclut une ampoule, un interrupteur marche/arrêt, et possiblement un réglage d'intensité. Contrairement aux lampes torches, les baladeuses sont conçues pour procurer un éclairage général et n'ont donc pas de réflecteur pour focaliser la lumière dans une direction. Elles sont conçues pour protéger la lampe contre les chocs et autres risques.
Que sont les chargeurs de lampes torches / baladeuses ?
Ces chargeurs servent à recharger les piles de ces systèmes d'éclairage. Ils sont disponibles dans de nombreux designs. Certains peuvent être branchés sur le secteur et d'autres modèles sont alimentés par l'allume-cigare des véhicules, par exemple. Il existe aussi des systèmes d'alimentation par panneaux solaires, ou des systèmes à manivelle. Les chargeurs sont très répandus, puisque de nombreuses lampes torches et baladeuses sont fournies avec des piles rechargeables, garantissant une haute puissance et une longue durée de vie.
Que sont les piles pour lampes torches ?
Ce sont simplement des batteries/piles utilisées pour alimenter des lampes torches. Elles ont bénéficié d'importants progrès depuis les premières lampes torches.
Aux États-Unis, les lampes torches sont appelées « flashlights ». Ce terme fait référence aux limitations des premières piles qui se vidaient tellement vite, que les utilisateurs devaient en faire un usage intermittent, par flashs successifs, afin de prolonger leur durée d'utilisation.
Avec les progrès technologiques, les piles sont devenues de plus en plus petites et de plus en plus puissantes. Actuellement, la plupart des lampes torches sont alimentées par un type standard de piles alcalines. Le rendement de certaines lampes torches est tel qu'elles peuvent être alimentées par des piles boutons, un peu plus grandes et plus plates que celles des montres de poignets.
Les piles au lithium-ion sont de plus en plus répandues. Elles sont rechargeables, offrent une haute puissance et une longue autonomie sur une seule charge.
D'autres types piles rechargeables sont très répandues, telles que les NiMH et NiCd.
De nombreux modèles de piles internes ne sont pas conçus pour être changées. Dans ce cas, la lampe torche est dotée d'un connecteur de recharge, et n'offre pas d'accès au compartiment à piles. Lorsque la lampe doit être chargée, il suffit de la brancher sur le secteur. Ces lampes torches se différencient par un niveau de performance élevé et un grand nombre de recharges.
Certains modèles sont équipés de piles de grandes dimensions. Ils sont encore utilisés mais moins fréquemment qu'auparavant. Par exemple, les très grandes lampes torches alimentées par des piles de 6 V sont encore très demandées, parce qu'elles éclairent une zone plus étendue et offrent une excellente autonomie.
Que sont les ampoules pour lampes torches ?
Les ampoules pour lampes torches sont l'élément émetteur de lumière. Deux types principaux sont disponibles : les ampoules à incandescence et les LED. Ces deux types incluent un réflecteur, qui augmente l'intensité et qui dirige le faisceau de lumière.
La plupart des ampoules à incandescence émettent de la lumière grâce à un filament en tungstène traversé par du courant dans une ampoule en verre où le vide d'air a été fait. Au fil des ans, des ampoules contenant des gaz ont été mises au point, tels que des gaz halogénés, pour produire une lumière brillante, efficace et durable.
Les ampoules sont faciles à remplacer, mais leur durée de vie est souvent courte. Comme les lampes torches ne sont généralement pas utilisées pendant de longues périodes, cette limitation n'est pas très importante.
Les LED sont beaucoup plus efficaces que les ampoules à incandescence. Elles produisent une lumière beaucoup plus vive que les ampoules à incandescence très lumineuses, tout en consommant moins d'énergie. La lumière des lampes torches à LED est habituellement blanche, mais des modèles spécialisés émettent une lumière UV ou colorée.
Certaines lampes torches à LED combinent plusieurs LED. Elles peuvent alors produire une quantité de lumière très importante, même si des modèles à LED unique à haute puissance sont en cours de développement pour offrir des versions toujours plus puissantes.
Une ampoule LED peut produire jusqu'à 100 lumens ou plus par watt. Les ampoules à incandescence produisent moins de 10 lumens par watt.
La plupart des LED ne sont pas remplaçables, mais elles durent autant sinon plus que la lampe torche dans laquelle elles sont installées. Les ampoules à LED ont l'inconvénient de générer plus de chaleur que les ampoules à incandescence et cette chaleur peut provoquer la défaillance de la LED. De ce fait, les lampes torches à LED sont habituellement dotées d'un dissipateur de chaleur.
Quels sont les autres accessoires pour lampes torches ?
Divers accessoires conçus pour faciliter l'utilisation des lampes torches ou élargir leurs applications et améliorer leur efficacité sont disponibles. Nous listons ci-dessous les accessoires les plus couramment utilisés.
Pack d'accessoires
Un pack d'accessoires pour lampe torche contient des éléments conçus pour lui apporter des améliorations spécifiques. Par exemple, il peut inclure des lentilles de couleur, des fixations diverses et d'autres éléments. Ils permettent de répondre à des besoins spécifiques. Une lumière jaune peut être utilisée pour faire des signaux, ou une lumière rouge permettra d'éclairer une cour sans gêner quiconque.
Embout d'adaptateur Asie
La configuration des prises électriques peut varier selon le pays et des adaptateurs sont indispensables pour charger des dispositifs. Les lampes torches haut de gamme qui peuvent être rechargées sur une prise murale font partie des appareils nécessitant un adaptateur. Cet embout adaptateur est spécialement conçu pour les pays asiatiques. D'autres adaptateurs sont conçus pour d'autres pays.
Porte-ceinture
Les lampes torches ne sont pas habituellement utilisées en continu, ce qui signifie qu'elles doivent être transportées. Un porte-ceinture permet de transporter une lampe torche en gardant les mains libres. Mais il ne permet pas d'utiliser la lampe en gardant les mains libres.
Porte lampe torche flexible
Cet accessoire sert à maintenir la lampe torche en place, dans la position nécessaire. Il est très demandé par les personnes qui travaillent sur des machines, des ordinateurs et pour d'autres activités.
Clips pour casque
Ces accessoires servent à fixer la lampe torche sur un casque. Ils sont utilisés par des personnes qui travaillent la nuit ou en sous-sol/souterrain. Ils sont également utilisés par des cyclistes ou autres usagers qui veulent un éclairage portable et garder les mains libres.
Étui
Cet accessoire est utilisé comme un étui d'arme à feu. Il maintient solidement la lampe torche et la protège, permettant de la garder sur soi en toutes circonstances. La lampe torche ne peut pas être utilisée lorsqu'elle est dans l'étui.
Module LED
Certaines lampes torches sont chères et ont une longue durée de vie, mais elles ont été conçues avant que les lampes LED soient largement disponibles. Un module LED permet d'installer un système d'éclairage LED dans une lampe torche à ampoule à incandescence. Ils apportent une autonomie plus longue et une meilleure performance. Chaque module LED doit correspondre au modèle de lampe torch