- Home
- >
- InfoZone
- >
- electroniques
- >
- Contrôleurs d'absence de charge électrostatique (ACE) : Que choisir : à impédance ou à résistance ?
Contrôleurs d'absence de charge électrostatique : Que choisir : à impédance ou à résistance ?
Qu'ils utilisent l'impédance par distorsion d'onde avec un fil ou la résistance avec deux fils, les contrôleurs ACE sont basés sur des technologies dont la fiabilité est largement reconnue. Ces deux types de contrôleurs sont utilisés depuis des années par les grandes entreprises pour améliorer leur qualité et leur productivité. Il est en effet impératif d'identifier immédiatement toute défaillance d'une mise à la terre des opérateurs et des surfaces de travail. En finalité, le choix dépend des préférences de l'utilisateur.
D'après le Guide de l'utilisateur CLC/TR 61340-5-2:2008 Annexe B.1.3 : « Un bracelet de mise à la terre correctement installé maintient la tension électrique corporelle de son utilisateur à environ + 10 V. Un contrôleur ACE offre le principal avantage de signaler immédiatement la déconnexion d'un bracelet anti-électrostatique. En l'absence de contrôleur ACE, l'employé ne se rendra pas compte de l'inefficacité de son bracelet avant le prochain changement d'équipe. Ces contrôleurs ACE présentent donc des avantages évidents en termes de fiabilité d'un programme d'élimination des risques liés aux charges électrostatiques, puisqu'ils peuvent réduire ou éliminer les détériorations que de telles charges peuvent causer. Les contrôleurs ACE apportent d'autres avantages pour les processus. Ils éliminent par exemple la nécessité d'actualiser des journaux de test quotidiens. Ils réduisent le temps consacré à ces tests. »
L'ESD Association a publié un rapport technique ESD TR 12-01 intitulé « Survey of Constant (Continuous) Monitors for Wrist Straps » [Enquête sur contrôleurs ACE pour bracelets de mise à la terre] Les informations qu'il réunit peuvent être utiles :
Contrôleurs ACE à impédance (un seul fil)
« Un contrôleur ACE à impédance utilise un circuit de détection qui réduit les fausses alertes et élimine les réglages. Il exploite la différence de phase entre le courant et la tension pour détecter des variations d'impédance sur le cordon, le bracelet et le personnel. La détection continue est basée sur une tension CA très basse. Tous les bracelets standard ou cordons spiralés peuvent être utilisés. » [ESD TR 12-01 Survey of Constant (Continuous) Monitors for Wrist Straps]
La technologie de contrôle de l'impédance par distorsion d'onde s'appuie sur une analyse CA qui détermine si les conditions existantes sont correctes. Un signal CA continu d'un volt est émis et l'impédance (combinaison de la résistance et de la capacitance) du système induit une distorsion de l'onde du signal. La distorsion acceptable de l'onde est déterminée par une résistance d'un mégohm, pour une gamme d'impédance couvrant des mensurations de 40 kg / 1,52 m à 113 kg / 1,95 m. L'absence d'une résistance d'un mégohm déclenche l'alarme. Si la résistance mesurée sur la mise à la terre dépasse 18 mégohms, l'alarme est déclenchée.
Tous les bracelets à un seul fil peuvent être utilisés et sont plus économiques que les modèles à deux fils. Le bracelet à un seul fil est aussi plus robuste et a une meilleure longévité. Par conséquent, pendant la durée de vie du système de contrôle ACE, la réduction des coûts peut être considérable.
Contrôleurs ACE à résistance (deux fils)
« Ce type de contrôleur ACE est utilisé avec un bracelet anti-électrostatique à deux fils. Lorsqu'un bracelet est porté, le contrôleur mesure en continu la résistance de la boucle, qui comprend un fil, une personne, un bracelet et un deuxième fil. Si un des éléments de cette boucle est déconnecté ou sort des limites de la résistance, l'alarme est déclenchée.
La continuité de la boucle est contrôlée, mais la connexion du bracelet avec la mise à la terre n'est pas contrôlée.
Les contrôleurs ACE à résistance utilisent deux types de signaux : CC stable et CC pulsé. Les signaux CC pulsés ont été développés pour répondre à des demandes concernant l'irritation de la peau. Les unités en courant continu pulsé introduisent des périodes d'inactivité (secondes) pendant lesquelles le système n'est pas contrôlé. » [ESD TR 12-01 Survey of Constant (Continuous) Monitors for Wrist Straps]
Les contrôleurs ACE à résistance (deux fils) vendus par RS utilisent un signal CC stable.
Le fonctionnement des contrôleurs ACE à résistance (deux fils) est facile à comprendre. Il s'appuie sur la même technologie que les testeurs tactiles à la demande. Le bracelet anti-électrostatique à deux fils offre un avantage important : si un des deux conducteurs est coupé, l'utilisateur continue d'être protégé par l'autre fil. Le signal électrique place la charge sur l'opérateur. Les contrôleurs Zéro Volt utilisent un signal bipolaire CC stable, un signal positif sur un fil, et un signal négatif sur le deuxième fil. Ce montage autorise une tension virtuellement nulle sur l'utilisateur.
Pendant l'installation du contrôleur ACE sur le poste de travail, un programmeur peut régler rapidement et avec précision les valeurs minimale et maximale de la résistance à contrôler. Des unités de calibrage ou un comparateur de limites sont disponibles et évitent d'avoir à effectuer un calibrage ou d'envoyer les contrôleurs ACE à un laboratoire de calibrage. La vérification de la conformité à la norme EN 61340-5-1 peut être réalisée sur le poste de travail en quelques minutes sans créer d'indisponibilité.
Certaines entreprises de haute technologie utilisent avec succès des contrôleurs ACE à impédance (un seul fil). D'autres entreprises sont satisfaites d'avoir installé des contrôleurs ACE à résistance (deux fils). Les deux technologies sont efficaces et rentables, permettant d'améliorer la qualité et la productivité. En finalité, le choix dépend des préférences de l'utilisateur.