- Home
- >
- InfoZone
- >
- Electroniques
- >
- Aperçu des résistances variables
Aperçu des résistances variables
Qu’est-ce qu’une résistance variable?
La résistance est l'un des types de composants que l'on trouve le plus fréquemment dans les appareils électriques modernes. Il s'agit d'un composant à deux bornes qui crée une résistance contre le sens de circulation du courant. Les résistances facilitent largement la gestion du courant et font partie de la plupart des systèmes électroniques de nos jours. Les résistances suivent le principe de la loi d'Ohm, c.-à-d. V = IR. V représente la tension, I l'intensité en Ampère et R la valeur de la résistance en Ohm.
Qu'en est-il des résistances variables ?
Une résistance variable offre un contrôle plus élevé de la résistance à l'utilisateur, car elle peut être réglée ou modifiée afin de répondre aux exigences de l'utilisateur. La modification de la valeur de résistance est très simple pour l'utilisateur. Les équipements qui contiennent des résistances variables sont dotés d'éléments de commande externes, comme par ex. un bouton ou un curseur, qui ont une influence sur le réglage de la résistance. Un exemple parfait de ce type d'équipement est par exemple le bouton permettant de modifier la température.
Il existe également des modèles préréglés de résistances variables. Dans ce cas, l'utilisateur final ne peut pas modifier la valeur. Ces types de résistances sont utilisés pendant les phases de production, d'installation et d'essai de la fabrication d'un produit.
- Composition à base de carbone – Il s'agit d'un des types de résistances variables les plus courants sur le marché. Ils se basent sur un mélange à base de carbone, ainsi qu'un agent de charge. L'association globale utilisée détermine la grandeur de la résistance de l'élément de potentiomètre.
- Cermet – Il s'agit d'une association entre céramique et métal. Ces résistances sont fréquemment utilisées en présence de températures élevées, dans la mesure où la céramique s'accommode parfaitement de la chaleur. Ce type de résistance variable présente également des émissions sonores moins élevées.
- Oxyde métallique – Les résistances variables à oxyde métallique contiennent généralement de l'oxyde de zinc qui facilite la circulation du courant dans des plages domestiques normales. Ces varistances se trouvent souvent dans les équipements parafoudre. Elles permettent de prévenir la circulation d'un courant fort dans l'équipement parafoudre.
- Plastique conducteur – Une autre option est composée des résistances variables fabriquées à base d'encre plastique conductrice. L'encre contient plusieurs matériaux, tels que le carbone ou la résine. Ces résistances présentent une durée de vie en rotation élevée et des émissions sonores faibles.
- Structure bobinée – Ces résistances sont plutôt coûteuses en termes de production. Elles utilisent une bobine ou un fil de résistance et restituent le niveau de performance suprême. Les résistances à structure bobinée ne peuvent pas recevoir d'isolation.
- Boutons de type broche – Les boutons de type broche, ou boutons rotatifs, sont un type de potentiomètre qui facilite le réglage de la résistance grâce à la simple rotation du bouton vers la gauche ou la droite. Il s'agit d'équipements très courants pour le contrôle de la résistance.
- Réglables avec un tournevis – Comme le nom l'indique déjà, ce type de résistance variable peut être réglé avec un tournevis pour augmenter ou baisser la résistance.
- Linéaire – Dans ce type de résistance variable, la relation entre la résistance et sa position sur le circuit est linéaire, de sorte que la résistance varie toujours de la même quantité. De nombreux potentiomètres préréglés utilisent cette configuration.
- Logarithmique – Ces résistances sont équipées d'éléments résistifs qui ont une forme conique entre leurs deux extrémités. En conséquence, le niveau de la résistance varie d'une extrémité à l'autre lorsqu'elle tourne. On obtient ainsi une extrémité basse résistance et une extrémité haute résistance. L'un des usages les plus courants de ces résistances est l'amplificateur audio.
Quel est le symbole de circuit d'une résistance ?
Il existe plusieurs types de résistances et chacun d'entre eux
dispose d'un symbole différent afin de faciliter la compréhension du type de résistance concerné
au premier regard.
La résistance standard, qui limite le flux de courant, est dotée d'un symbole simple composé d'un rectangle placé sur une ligne droite. Une résistance variable (rhéostat) avec deux contacts est représentée par le même symbole, sauf qu'il contient également une flèche traversant le rectangle et indiquant la droite ou la gauche. La résistance variable (potentiomètre) avec trois contacts ressemble beaucoup au symbole de résistance normale, sauf qu'elle présente une flèche qui pointe vers le haut du rectangle. Pour terminer, la résistance variable (préréglée) est représentée par la ligne et le rectangle, mais avec un T tracé par-dessus avec le même angle que celui du rhéostat.
Au premier abord, il peut sembler difficile de lire et de comprendre le type de résistance dont il s'agit, mais une étude approfondie de quelques minutes des symboles permet de rapidement les différencier.
Qu'est-ce qu'une résistance variable ? En quoi est-elle différente d'une résistance normale ?
Les résistances variables sont utiles lorsqu'il s'agit de
réguler l'intensité car il suffit de tourner un cadran ou un bouton. Elles peuvent s'avérer utiles
dans un grand nombre d'équipements différents de nos jours, y compris pour le contrôle du volume et
du gain sur les instruments électriques, tels que les guitares et les basses. Elles servent également dans les
variateurs et même dans les éléments de commande de la température. La résistance
variable dispose toujours d'une valeur maximum et minimum de réglage de l'intensité. Les potentiomètres
et les rhéostats sont deux des types les plus courants de résistances variables utilisées.
Les résistances fixes normales sont légèrement différentes. Avec ces types de résistances, vous ne pourrez pas modifier le niveau de résistance. Elles disposent en effet d'une résistance prédéfinie et réglée, nécessaire pour le dispositif électronique dans lequel elles sont installées. Il s'agit de résistances spécialisées utilisées aux fins exclusives nécessaires à l'équipement.
La résistance utilisée pour un équipement dépend des exigences en matière de conception. Si vous ne devez pas varier la résistance du courant, vous pouvez utiliser une résistance fixe. Toutefois, si l'équipement nécessite une entrée pour les niveaux d'éclairage, le contrôle du volume ou un réglage similaire, l'utilisation d'une résistance variable est chaudement recommandée.
Comment l'invention de la résistance a-t-elle sauvé l'humanité ?
Pensez à toutes les différentes sortes d'articles qui
utilisent des résistances de nos jours. Presque tous les éléments fonctionnant avec un courant électrique
sont dotés d'une résistance fixe ou variable. Sans l'invention de la résistance, les ordinateurs,
téléphones portables, téléviseurs modernes, composants informatiques dans les voitures et toutes
ces choses que nous considérons comme allant de soi n'existeraient pas. Le monde serait bien différent de
ce qu'il est. En fait, il s'agirait probablement d'un monde que nous ne pourrions pas reconnaître.
Quelles applications modernes se servent des résistances variables ?
Les résistances variables sont utiles dans de nombreux équipements et applications modernes. Les équipements les plus courants avec des résistances sont notamment tous les appareils fonctionnant avec un élément de commande du volume, y compris les instruments de musique. Les variateurs sont un autre exemple populaire d'appareil moderne basé sur une résistance variable. Les curseurs et boutons utilisés avec les résistances modernes permettent de régler facilement l'intensité traversant un circuit. Les résistances à couche peuvent même apporter un plus et permettre une commande plus précise lorsque des types multitours sont utilisés. On les trouve souvent dans les équipements avec des variations de résistance mineures.
Quels sont les différents types de résistances variables ?
Vous trouverez ci-après quelques exemples des types les plus courants de résistances variables avec leurs applications et utilisations variées, ainsi que leur pièce de montage.
Suppresseurs céramiques de tension transitoire — Cet équipement céramique réagit aux surtensions et les prévient dans une unité électrique. Il s'avère très utile dans différentes sortes de composants électroniques modernes pour aider à prévenir des dangers liés à la surtension qui pourraient détruire l'équipement. Les suppresseurs céramiques de tension transitoire sont des composants essentiels des équipements parafoudre, comme le sont les varistances à oxyde métallique décrites ci-dessous.
- Varistances à oxyde métallique — Il s'agit du type de varistance le plus fréquent, également appelé MOV. Elle est dotée d'une masse céramique de granules d'oxyde de zinc qui se trouve entre les électrodes. Ces électrodes sont deux petites plaques de métal. Elle est utile pour supprimer les surtensions sur les lignes de tension. La plupart des résistances ont toutefois du mal à arrêter les surtensions élevées. Elles sont utiles lorsqu'il s'agit de surtensions peu élevées qui durent entre huit et vingt microsecondes, mais ne gèrent pas une intensité soutenue. Elles sont utiles contre les coups de foudre. Pour cette raison, les varistances à oxyde métallique constituent un composant essentiel des dispositifs parafoudre.
- Roue latérale de potentiomètre — La roue latérale ou roue codeuse. La roue latérale de potentiomètre représente la partie de l'extérieur du potentiomètre que vous pouvez tourner avec votre pouce ou votre doigt pour modifier la tension. De nombreux rhéostats sont équipés de roues similaires, alors que d'autres présentent des équipements de saisie.
- Boutons de potentiomètre — Les boutons constituent une alternative vous permettant de varier la tension. Les boutons de potentiomètre existent en divers styles et sont en plastique ou en métal. On les trouve couramment dans un large éventail d'appareils, comme par ex. les boutons sur les éléments de commande d'une guitare électrique.
Rondelles de bouton de potentiomètre — Ces dispositifs sont très utiles sur les guitares dans la mesure où ils bloquent le potentiomètre afin qu'il ne bouge pas. Cela permet un ajustage précis. Les rondelles de bouton de potentiomètre sont disponibles en plusieurs tailles et styles de sorte qu'elles peuvent être utilisées pour différentes sortes de guitares ou d'équipements différents.
- Kits de montage du potentiomètre — Les kits peuvent être très pratiques car ils disposent de tout ce dont vous avez besoin pour monter le potentiomètre, l'écrou, les rondelles, les axes et les protecteurs. Les kits de montage de potentiomètre sont complets et vous pouvez être rassuré(e) sur le fait que tous les composants sont adaptés entre eux.
- Écrous de montage de potentiomètre — L'écrou est une autre pièce nécessaire pour le montage des potentiomètres. L'écrou fonctionne en relation avec la rondelle pour garantir le bon positionnement de tous les composants. Dans ce cas aussi, les écrous de montage de potentiomètre sont utiles pour les guitares et instruments similaires, mais fonctionnent également avec d'autres appareils. Ils servent à tous ceux qui veulent monter un potentiomètre.
- Protecteurs de potentiomètre — Les protecteurs, ou dispositifs de sécurité, présentent des formes et des styles différents en fonction de l'usage du potentiomètre. Bien que les protecteurs de potentiomètre aient des aspects différents, leur fonctionnement reste le même. Leur objectif est de protéger le potentiomètre contre tout risque de dommage externe. Les protecteurs tels que décrits sont souvent utilisées sur la vanne papillon des motos.
- Axes de potentiomètre — L'axe est le composant du potentiomètre qui pénètre dans la partie électronique. Le bouton est fixé à l'axe et le fait de le tourner fait également tourner l'axe. Dans la mesure où beaucoup de types d'équipements électroniques utilisent des rhéostats tels que décrits, il existe de nombreux types et longueurs d'axe et de trou de montage. Certains axes de potentiomètre sont métalliques et d'autres en plastique.
Potentiomètres — Un potentiomètre est une résistance variable dotée d'une troisième borne réglable. - Il contient des contacts coulissants qui forment un séparateur de tension à régler. Si vous n'utilisez que deux contacts, il s'agit d'une résistance variable classique. Le meilleur exemple de ce type de résistance et potentiomètre est le rhéostat. En fait, les composants cités plus hauts sont le genre de choses que vous verrez fréquemment dans les thermostats et les rhéostats.
- Cadrans de rhéostat — Le cadran de rhéostat constitue l'élément de commande de l'appareil. Le fait de tourner le cadran dans un sens ou un autre modifie l'intensité.
- Boutons de rhéostat — Les boutons constituent une autre façon de commander le rhéostat et fonctionnent de la même manière qu'un curseur ou qu'un cadran. Le fait de tourner le bouton de rhéostat augmente le flux de courant dans un sens et le baisse dans l'autre sens.
- Rhéostats — L'usage d'un rhéostat est de contrôler l'intensité en modifiant la résistance. Il procède à cette opération sans interrompre le circuit. Il s'avère utile dans une large variété d'équipements modernes, y compris les instruments de musique électriques, les variateurs et les curseurs. Lorsque la résistance augmente, le flux de courant baisse. Lorsque vous baissez la résistance avec le bouton ou le commutateur, le flux de courant augmente.
- Dispositifs de blocage — Un dispositif de blocage utilise une tige dans la colonne de l'équipement pour bloquer la rotation de la broche. Ainsi, tout reste en place et le démontage et le remontage sont facilités.
- Thermistances — La thermistance est une résistance compensée en température. La résistance restituée dépend de la température. La résistance électrique baisse en fonction de l'augmentation de la température et cet équipement est utile pour la mesurer et la contrôler. Elle est souvent utilisée dans les limiteurs de courant d'appel, les protecteurs de surintensité qui se réinitialisent seuls, les éléments chauffants autorégulants, les sondes de température et bien plus encore.
Outil de réglage de résistance à couche de potentiomètre — Une résistance à couche est en mesure de faire varier l'intensité avec des pas très faibles. Les outils de réglage de résistance à couche de potentiomètre vous permettent de régler sa résistance avec la plus grande précision en fonction de vos besoins.
- Adaptateurs de montage pour résistance à couche — Ces adaptateurs de montage pour résistance à couche rendent l'adaptation à différentes résistances et tailles plus facile que de remplacer la résistance complète.
- Résistances à couche — Une résistance à couche est le type de résistance utilisé pour une application ne nécessitant qu'une faible variation de la résistance. Elles existent en diverses tailles et degrés de précision. On les trouve couramment dans les équipements et composants audiovisuels.