- Home
- >
- InfoZone
- >
- electroniques
- >
- Kit d'impression 3D : Construisez vous-même une imprimante 3D
Kit d'impression 3D : Construisez vous-même une imprimante 3D
La construction personnalisée d'une imprimante 3D n'a jamais été aussi facile et si répandue. Avec le kit d'imprimante 3D, les informations et les plans gratuits fournis par le projet RepRap, vous pouvez construire votre imprimante 3D et imprimer les objets de votre choix. Ce projet exige une certaine expérience pratique et des compétences techniques.
Avant de commencer
Au lieu d'acheter un kit, certains utilisateurs préfèrent obtenir les composants dont ils auront besoin en contactant différents fournisseurs. Cette solution est parfaitement réalisable, et elle autorise des changements ou des additions, selon les préférences personnelles. Comme RepRap est un projet open-source, le partage des changements et des améliorations entre les membres de la communauté est encouragé pour le bénéfice de tous.
En termes de savoir-faire technologique, si certaines sections du processus d'assemblage vous semblent difficiles ou dépassent vos compétences actuelles, nous vous conseillons d'utiliser des sources d'assistance expérimentées. Certains composants peuvent être achetés terminés, ou intégralement fabriqués, comme la carte Sanguinololu et la puce FTDI. Si votre expérience de la soudure est limitée, il est préférable d'acheter cette unité au lieu d'essayer de la fabriquer.
Pièces d'imprimantes et assemblage
Toutes les imprimantes incluent une structure de base interne. Elle est composée de tiges filetées et connectées par des pièces imprimées en 3D. Elle est le premier élément à assembler pour commencer la construction d'une imprimante 3D. Elle inclut trois axes : l'axe Y repose sur des tiges horizontales et l'axe Z se compose de tiges verticales, qui doivent être assemblées en premier. L'axe Z est maintenu par des pièces imprimées et assemblées sur la partie supérieure de la structure.
La plaque inférieure est montée sur les tiges lisses de l'axe Y. Elle se déplace librement d'avant en arrière sur la structure, grâce à une courroie de commande, reliée à une poulie et un moteur pas à pas. Les mouvements sont facilités par des bagues ou roulements linéaires, collés sous la plaque inférieure. Les imprimantes RepRap équipées de roulements linéaires utilisent habituellement des roulements en métal LM8UU. Mais des roulements standards conviennent très bien.
L'axe X est contrôlé par l'axe Z, qui se déplace le long de la structure. L'axe X contrôle l'extrudeuse, qui se déplace de gauche à droite dans la structure. Les axes X et Y sont complétés par deux parties imprimées : le support sur l'extrémité X et le moteur sur l'extrémité X. Un moteur pas à pas pilote l'extrudeuse, qui combine trois composants : une section froide, une section chaude et un isolant thermique. Après assemblage, elle doit être montée sur son porteur sur l'axe X.
L'extrudeuse est conçue en deux sections. La partie supérieure froide dite « Wade extruder » qui sert à amener le filament en plastique. La partie inférieure chaude se caractérise par une perforation verticale dans un boulon en laiton. Elle sert à fondre et extruder le plastique.
Les trois axes se déplacent ensemble pour produire l'objet imprimé sur la plaque d'impression qui doit être horizontale. De nombreuses imprimantes incluent un accessoire de chauffage qui réduit les déformations causées par un refroidissement inégal de l'objet imprimé. Une carte électronique contrôle le processus d'impression. Les kits d'imprimante 3D offrent un choix d'options open-source. Il est préférable de contrôler les moteurs pas à pas avec des contrôleurs Pololu ou équivalents. Au début de l'impression, les trois axes doivent être placés sur leur position zéro. Des butées optiques ou mécaniques évitent les dépassements de position.
Outils
La construction d'une imprimante 3D n'implique aucune complexité mécanique ou électronique. Néanmoins, il est conseillé d'utiliser des outils appropriés pour réaliser un travail de qualité. La construction mécanique nécessite des clés ouvertes et des clés hexagonales, en fonction des différents types de vis. Un compas numérique et un petit niveau à bulle sont nécessaires pour calibrer la structure et les axes. Vous aurez besoin d'un fil à plomb pour installer l'axe Z et de la colle pour fixer certaines pièces. Un étau de table est également utile. Un sèche-cheveux vous permettra de chauffer les bagues et roulements avant de les insérer.
L'assemblage des pièces électroniques nécessite un fer à souder, de la soudure et un outil à dénuder les câbles. Il est aussi possible de créer votre propre carte Sanguinololu avec une puce FTDI qui assurera la communication entre l'imprimante et l'ordinateur par l'intermédiaire de son port USB.