|
Présentation
DesignSpark PCB est un logiciel puissant, facile à utiliser destiné à la conception des cartes électroniques. Il permet la saisie de schémas et le routage des circuits imprimés et founit des fichiers au format Gerber indispensables pour la fabrication des cartes. Utilisé en étroite relation avec le site communautaire DesignSpark.com, Il devient un outil incontournable pour tous les projets basés sur la collaboration et le partage.
Disponible en téléchargement gratuit sur le site DesignSpark.com, DesignSpark PCB est un environnement de design complet fournit en licence à durée illimitée et sans restriction en termes de dimensions de carte, nombre de pastilles, de couches ou de sauvegardes de fichier. L'outil peut générer des fichiers aux standards industriels tels que Gerber (RS-274-X), Excellon, DXF et IDF.
Lancé en 2010, DesignSpark PCB est constamment optimisé pour offrir de nouvelles caractéristiques et fonctionnalités pour la plupart suggérées par les utilisateurs. Au fur et mesure des différentes mises à jour, de nombreuses fonctionnalités ont été ajoutées telles que la visionneuse 3D, l'interface de simulation, la calculatrice de conception, la fonction de regroupement de composants, la vérification des règles de conception (DRC) et la fonction Cross Probe. L'outil est lié également à une bibliothèque de plus de 80 000 schémas et empreintes de composants et offre une passerelle vers le site RS permettant d'obtenir la cotation en ligne de la nomenclature et de la réalisation des circuits imprimés par des fabricants partenaires. Des tutoriels DesignSpark PCB, la FAQ et de nombreux exemples de conception sont disponibles sur DesignSpark.com.
DesignSpark PCB en vidéo
Cliquez sur le lien pour plus de détails sur DesignSpark PCB:
http://www.rs-online.com/designspark/electronics/eng/knowledge-item/designspark-pcb-change-log
Configurations et FAQ
Configurations matérielles
Processeur:
- Pentium® 4 2,0 GHZ ou Athlon® 2000+ ou faster, 32 bits (x86) ou 64 bits (x64)
RAM:
- Minimum: 512Mo RAM (32 bits), 1Go RAM (64 bits)
- Recommandée: 2Go RAM minimum
Carte Vidéo:
- DirectX® 9c (Full)
- Support matériel Shader Model 3.0
- 256 Mo de mémoire graphique minimum
- 32 bits par pixel
- Résolution minimale de 1024x768
- Assurez-vous que vous avez la dernière version des pilotes graphiques et que l'accélérateur Direct3D soit activé
- Exécutez un outil de diagnostic pour contrôler que le matériel graphique répond aux exigences ci-dessous
Cartes vidéos recommandées:
Radeon
ATI® Radeon série R300, R420, R520, R600, ou R700Carte Radeon 9x00 (9700, 9800) ou récente
NVIDIA®:
NVIDIA GeForce® FX, 6, 7, ou 8. NVIDIA FX5200s ou récenteAMD™:
AMD FireGL™ T2-128 ou plus puissante (includant la série ‘Mobility’pour laptops)Autres:
Souris à molette ou souris 3D (ex 3Dconnexion)
Configurations logicelles
Systèmes d'exploitation :
- Microsoft® Windows 7 - 32 bits et 64 bits
- Microsoft® Windows 8 - 32-bits et 64 bits
- Microsoft® Windows 10 - 64 bits
- DesignSpark PCB n'est pas officiellement supporté par des plateformes virtuelles
1. Où puis-je trouver DesignSpark PCB?
DesignSpark PCB est seulement disponible sur DesignSpark.com
2. Quel est le prix de DesignSpark PCB?
DesignSpark PCB est un logicel gratuit, Il suffit juste de devenir membre de DesignSpark.com.
3. Quelles sont les restrictions de cet outil ?
DesignSpark PCB est un logiciel sans limitation de durée d'utilisation et n'est pas limité en termes de dimensions de carte, de nombre de pastilles, de couches de CI et de taille de fichier.
4. Quel est le format des fichiers obtenus?
DesignSpark PCB génère des fichiers aux standards industriels tels que Gerber (RS-274-X), Excellon, DXF et IDF permettant d'offrir aux concepteurs une totale liberté lors de la fabrication des circuits imprimés.
5. Où puis-je obtenir plus de details sur DesignSpark PCB?
Des tutoriels, des exemples d'applications, une FAQ et bien d'autres ressouces peuvent sont disponibles sur DesignSpark.com
6. Puis-je suggérer de nouvelles fonctionnalités?
Soumettez vos idées d'amélioration en utilisant le liens ci-dessous ‘Questions et nouvelles suggestions’