Qu'est-ce qu'un capteur IoT et comment fonctionne t-il ? | RS

Qu'est-ce qu'un capteur IoT ?

Dans l’univers de l’internet des objets, les capteurs jouent un rôle essentiel. Grâce à eux, il est possible d’améliorer la productivité et la rentabilité de son entreprise avec des objets intelligents. Une véritable révolution pour les industries et d’autres domaines ! Alors, qu’est-ce qu’un capteur IoT et quelle utilité pour les technologies connectées ?

Capteurs IoT

Article publié le 14/06/2021

Capteur IoT : le support des objets intelligents

L’internet des objets se définit par des appareils qui collectent des informations, analysent ces dernières et les traitent pour offrir une réponse adaptée. Concrètement : un capteur envoie des données vers une plateforme via un réseau, pour un faible coût.

Mais qu’appelle-t-on capteur IoT ? Il s’agit d’une technologie plus ou moins complexe qui mesure des données et détecte des changements dans l’environnement. Ainsi, ce petit appareil joue un rôle primordial dans le fonctionnement de l’internet des objets – IoT ou Internet of Things. Il est effectivement capable de déceler les formes d'énergie (lumière, force…) et de les convertir en informations numériques.

Le capteur IoT, véritable technologie de connectivité et intelligence, est donc l’un des trois éléments principaux d’un écosystème IoT. Les réseaux de communication, quant à eux, servent à transporter diverses données. Enfin, le Cloud Computing permet de stocker et d’analyser ces informations. Une véritable infrastructure qui permet d’interconnecter des objets avec les technologies de l’information et de la communication !

Les avantages du capteur IoT

Et si les technologies connectées vous assistaient dans l’exercice de votre activité ? S’il existe plusieurs types de capteurs, ces derniers possèdent trois atouts principaux dans le domaine de l’industrie :

  • La surveillance des actifs et la collecte des données en continu,
  • Un prix relativement faible,
  • Une communication facilitée avec d'autres systèmes informatiques.

Traçabilité, monitoring, traitement de données… Grâce au capteur IoT, place à l’automatisation et à l’accès 24h/24 aux données de vos équipements ! En effet, il relie le périphérique intelligent et l’environnement tout en exerçant une influence sur ce dernier : un véritable confort et un quotidien plus facile pour l’entreprise, aussi bien dans le secteur industriel que dans un autre domaine d’activité.

Les principaux usages et fonctions d’un capteur IoT

Vous souhaitez simplifier la connexion des systèmes existants dans les industries à l'Internet des objets ? Le capteur IoT est votre allié ! Les technologies de l’internet industriel des objets (IIoT ou Industrial Internet Of Things) doivent reposer sur des capteurs de pointe. Car l’automatisation reste un point essentiel à développer dans les futures technologies industrielles. En outre, voici quelques exemples des fonctions des capteurs IoT dans l’industrie.

  • La température, grâce à des capteurs de contact et sans contact. Des technologies idéales pour la maintenance des équipements sensibles à la hausse ou à la baisse de température.
  • La force, grâce à une jauge de contrainte (ou de déformation). Ce type de capteur IoT mesure la déformation et la résistance exercées sur un objet.
  • La pression, en bar ou en Pascal. Les capteurs de pression mesurent cette dernière par la déformation d’une membrane.
  • La mesure des couples sur des pièces en rotation.

Les industries ont donc tout intérêt à tirer profit de l’internet des objets pour mettre en place une maintenance prédictive notamment. Il s’agit d’un moyen simple et efficace de prévenir les pannes de machines en détectant de manière anticipée les signes de défaillance ! Mais pas seulement : plus grande durée de vie des équipements, sécurité générale et retour sur investissement améliorés, gestion des stocks… Les technologies connectées et leurs réseaux de capteurs ont de beaux jours devant eux.

Comment choisir ses capteurs ?

Si l’analyse et le Big Data se présentent comme les «cerveaux» de l’IIOT, les capteurs, de leur côté, sont vus comme le système nerveux de cet écosystème. Alors, mieux vaut faire le bon choix pour ces derniers ! Il existe différents types de capteurs IoT avec une certaine variation de prix, allant de quelques centimes d’euros à plusieurs dizaines – voire centaines – d’euros. Alors, quels critères entrent en jeu dans le choix d’un capteur IoT ?

  • La résistance électrique du capteur (qui s’exprime en Ohm) et le voltage,
  • La qualité de fabrication, en particulier celle des connecteurs,
  • L’environnement dans lequel il sera installé (résistance aux variations de températures, objet à connecter fixe ou mobile…),
  • Les types de signaux à capter, qu’il s’agisse de sons ou de vibrations,
  • Le degré de précision de la mesure,
  • La fréquence de collecte des données.

Pour bien choisir les capteurs IoT dont vous avez besoin, il est d’abord recommandé d’appréhender ses besoins, les usages prévus pour ces éléments et le budget alloué. Aussi, mieux vaut s’astreindre à d’importants protocoles de tests avant d’acheter un grand nombre de capteurs.

Quand Internet et les industries se rencontrent… Le capteur IoT, la bonne idée pour devenir une Smart Industry ! Grâce aux objets connectés, améliorez la performance de vos machines, supervisez vos installations et diminuez vos coûts d’exploitation.

Pour approfondir

Si vous souhaitez en savoir plus sur le monde de l'IoT, voici notre sélection d'articles ! 

Présentation de l'IoT

Internet des objets ou IoT, qu’est-ce que c’est ?

L’internet des objets ou IoT est apparu, au cours des années 2010, comme l’une des technologies les plus importantes de ce 21ème siècle. L’internet du futur ? Oui, car il promet de révolutionner notre quotidien. Découvrez l’IoT et ses enjeux dans la maintenance industrielle !

Quels sont les avantages & les inconvénients de l'IoT ?

En connectant des machines, outils, lignes de production ou équipements, l'IoT offre un potentiel unique pour collecter des données afin de développer la maintenance prédictive, le suivi des actifs industriels et transformer votre site de production en usine 4.0. Alors, ces objets connectés sont-ils des mirages ou des miracles ?

Avantages et inconvénients IoT