Fonction de la minuterie | Description | Chronogramme |
Retard à la mise sous tension
![](/uk/img/site/campaigns/timer/fr_button.gif) | Cycle unique de temporisation qui débute à la mise sous tension. Le relais de sortie " R " ( ou la charge ) change d'état en fin de temporisation. | ![diagram for Timer Function Code 111](/uk/img/site/campaigns/timer/dg_111.jpg) |
"Chien de garde" retardé
![](/uk/img/site/campaigns/timer/fr_button.gif) | A la mise sous tension, une première temporisation s'effectue et le relais de sortie "R" (ou la charge) change d'état. Dès l'apparition d'une impulsion de commande, le relais "R" revient dans sa position initiale et y restera tant que l'intervalle de temps entre 2 impulsions soit < à la valeur de la temporisation. Dans le cas contraire, le relais " R " changera d'état en fin de temporisation. | ![diagram for Timer Function Code 121](/uk/img/site/campaigns/timer/dg_121.jpg) |
Retard à la mise sous tension (interrupteur de commande interruptible) Type1
![](/uk/img/site/campaigns/timer/fr_button.gif) | La temporisation débute quand le timer est alimenté et le contact "S" ouvert. La fermeture de "S" suspend la temporisation mais ne l’annule pas. La temporisation reprend lorsque "S" s’ouvre de nouveau. De ce fait, le temps avant la fermeture de "R" correspond au temps T prédéterminé plus le temps de fermeture de "S" . Une coupure d’alimentation provoque la réinitialisation de la temporisation. | ![diagram for Timer Function Code 131](/uk/img/site/campaigns/timer/dg_131.jpg) |
Totalisateur
![](/uk/img/site/campaigns/timer/fr_button.gif) | Totalise le temps d'ouverture d'un contact. Le relais de sortie "R" change d'état en fin de temporisation. | ![diagram for Timer Function Code 132](/uk/img/site/campaigns/timer/dg_132.jpg) |
Retard à la mise sous tension (Alimentation constante ) type 1
![](/uk/img/site/campaigns/timer/fr_button.gif) | Une alimentation permanente est requise. Une fermeture du contact de commande "S " entraine le démarrage de la temporisation "T". Le relais de sortie "R" change d'état à la fin de celle ci et revient à son état initiale à l'ouverture de "S". | ![diagram for Timer Function Code 141](/uk/img/site/campaigns/timer/dg_141.jpg) |
Retard à la mise sous tension (Alimentation constante ) type 2
![](/uk/img/site/campaigns/timer/fr_button.gif) | La temporisation débute lorsque l’alimentation est présente et "S" ouvert. A la fin de la temporisation, le relais "R" se ferme. Si "S" se ferme à nouveau, le cycle s’interrompt. La temporisation reprendra uniquement lors de l’ouverture de "S". Il existe deux façons de contrôler ce timer, soit en agissant sur "S", soit en agissant sur l’alimentation avec le contact "S" maintenu ouvert. | ![diagram for Timer Function Code 142](/uk/img/site/campaigns/timer/dg_142.jpg) |
Retard à la mise sous tension (Alimentation constante ) type 3
![](/uk/img/site/campaigns/timer/fr_button.gif) | Une alimentation permanente est requise. La temporisation commence à la fermeture du contact de commande "S" et continue quelque soit le changement d'état de ce dernier. Une fois la temporisation écoulée, le relais de sortie change d'état. Pour redémarrer un cycle, le contact de commande "S" doit être ouvert et c'est seulement à la re-fermeture de ce dernier que la temporisation reprendra. | ![diagram for Timer Function Code 143](/uk/img/site/campaigns/timer/dg_143.jpg) |
Retard à la mise sous tension avec contact instantané
![](/uk/img/site/campaigns/timer/fr_button.gif) | La temporisation prendra effet quand la tension d'alimentation sera appliquée. Le contact du relais "R2" se fermera alors instantanément. A la fin de la temporisation "T", le contact "R1" changera d'état et "R2" restera dans sa position jusqu'à ce que la tension d'alimentation soit interrompue. Si l'alimentation est interrompue, les contacts "R1" et "R2" reprendront leur état initial. | ![diagram for Timer Function Code 161](/uk/img/site/campaigns/timer/dg_161.jpg) |
Temporisation combinée fermeture / ouverture
![](/uk/img/site/campaigns/timer/fr_button.gif) | Une alimentation permanente est requise. La fonction de temporisation est déclenchée par l'utilisation du contact de commande "S". Quand "S" est fermé, la temporisation "T" démarre. Une fois celle-ci écoulée, la sortie relais "R" est excité. Si le contact "S" est ouvert, le relais reste excité pendant la meme durée "T".Dés que la temporisation sera écoulée le relais "R" sera désexcité et le restera jusqu'à ce que le contact "S" soit à nouveau fermé. la fermeture et la ré-ouverture du contact "S" pendant la temposisation "T" n'aura pas d'effet sur l'activation de "R" | ![diagram for Timer Function Code 191](/uk/img/site/campaigns/timer/dg_191.jpg) |
Temporisation à l'ouverture Retard au déclenchement (avec alimentation auxiliaire)
![](/uk/img/site/campaigns/timer/fr_button.gif) | Après la mise sous tension, une fermeture du contact de commande "S" entraîne le changement d'état du relais de sortie "R" (ou la charge). La temporisation ne débutera qu'à l'ouverture de ce même contact. Le relais "R" revient dans sa position initiale en fin de temporisation | ![diagram for Timer Function Code 211](/uk/img/site/campaigns/timer/dg_211.jpg) |
Retard à la coupure de la commande
Type 2
![](/uk/img/site/campaigns/timer/fr_button.gif) | Une alimentation permanente est requise. La temporisation sera déclenchée via le contact de commande "S". La fermeture du contact "S" provoquera immédiatement le changement d'état du relais "R". Une fois la temporisation enclenchée, les changements d'état sur le contact de commande "S" n'auront plus d'effets sur cette dernière. Il faudra attendre la fin de la temporisation et refermer le contact "S" pour relancer un cycle. Cette fonction minuterie sera désactivée par un arrêt de l'alimentation. | ![diagram for Timer Function Code 212](/uk/img/site/campaigns/timer/dg_212.jpg) |
Retard à la mise hors tension Retard au déclenchement (sans alimentation auxiliaire)
![](/uk/img/site/campaigns/timer/fr_button.gif) | A la mise sous tension, le relais de sortie "R" change d'état. Dès la mise hors tension la temporisation "T" commence et le relais "R" ne retombera qu'à la fin de cette temporisation "T" | ![diagram for Timer Function Code 311](/uk/img/site/campaigns/timer/dg_311.jpg) |
Impulsion fixe retardée
![](/uk/img/site/campaigns/timer/fr_button.gif) | La temporisation commence à la mise sous tension du timer. Une fois la temporisation écoulée, la sortie "R" se ferme pendant le temps prédéterminé de l'impulsion. Le reset de la temporisation est provoqué par la coupure de l’alimentation. Si cela se produit lorsque la sortie est activée, le relais retombe et la temporisation initialisée. ("T" correspond à la temporisation et "t" à la durée de fermeture de la sortie) | ![diagram for Timer Function Code 411](/uk/img/site/campaigns/timer/dg_411.jpg) |
Impulsion variable retardée (Start externe)
![](/uk/img/site/campaigns/timer/fr_button.gif) | La temporisation commence à la fermeture du contrôle "S" et l’alimentation présente. Une fois la temporisation écoulée, la sortie "R" se ferme pendant le temps prédéterminé. La temporisation est désactivé soit à l’ouverture de "S" ou à la coupure de l’alimentation. Si cela se produit lorsque la sortie est activée, le relais retombe et la temporisation initialisée. ("T" correspond à la temporisation et "t" à la durée de fermeture de la sortie) | ![diagram for Timer Function Code 412](/uk/img/site/campaigns/timer/dg_412.jpg) |
Impulsion retardée (alimentation constante) type1
![](/uk/img/site/campaigns/timer/fr_button.gif) | L’alimentation doit être constante. La période "t1" commence à la fermeture de "S". A la fin de cette période, "R" se ferme pendant le temps "t2". Une fois "t2" écoulé, "R" retombe. "S" n’a aucun effet tant que "t1" et "t2" ne sont pas terminés. | ![diagram for Timer Function Code 413](/uk/img/site/campaigns/timer/dg_413.jpg) |
Impulsion retardée (alimentation constante) type2
![](/uk/img/site/campaigns/timer/fr_button.gif) | L’alimentation doit être constante. La temporisation commence à la fermeture de "S". A la fin de cette temporisation, "R" se ferme pendant le temps "t2". L’ouverture de "S" durant la période "T" n’a aucun effet mais la refermeture relancera une nouvelle période "T". | ![diagram for Timer Function Code 414](/uk/img/site/campaigns/timer/dg_414.jpg) |
Temporisation à la mise sous tension Contact de passage
![](/uk/img/site/campaigns/timer/fr_button.gif) | Dès la mise sous tension, le relais de sortie "R" (ou la charge) change d'état, y reste pendant toute la durée de la temporisation et retombe en fin de cycle unique. | ![diagram for Timer Function Code 421](/uk/img/site/campaigns/timer/dg_421.jpg) |
"Chien de garde retardé"
![](/uk/img/site/campaigns/timer/fr_button.gif) | A la mise sous tension, une première temporisation s'effectue et le relais de sortie "R" (ou la charge) change d'état. Dès l'apparition d'une impulsion de commande, le relais "R" revient dans sa position initiale et y restera tant que l'intervalle de temps entre 2 impulsions soit inférieur à la valeur de la temporisation. Dans le cas contraire, le relais "R" changera d'état en fin de temporisation. | ![diagram for Timer Function Code 431](/uk/img/site/campaigns/timer/dg_431.jpg) |
Détection d'impulsion
![](/uk/img/site/campaigns/timer/fr_button.gif) | Lorsque la tension d'alimentation "U" est appliquée , le relais de sortie "R" est excité . Une première impulsion sur "S" démarre la temporisation de temps "T". Si des impulsions sur "S" sont générées pendant cette temporisation, la durée d'excitation du relais "R" est prolongée. Si aucune impulsion sur "S" n'est générée pendant la temporisation, "R" sera désexcité. Pour redémarrer le cycle, il faut couper la tension d'alimentation "U" | ![diagram for Timer Function Code 432](/uk/img/site/campaigns/timer/dg_432.jpg) |
Totalisateur
![](/uk/img/site/campaigns/timer/fr_button.gif) | Totalise le temps d'ouverture d'un contact. Dès la mise sous tension, le relais de sortie "R" (ou la charge) change d'état, y reste pendant toute la durée de la temporisation et retombe en fin de cycle unique. | ![diagram for Timer Function Code 441](/uk/img/site/campaigns/timer/dg_441.jpg) |
Calibrateur Mise en forme
![](/uk/img/site/campaigns/timer/fr_button.gif) | Après la mise sous tension, une impulsion (≥ 50 ms) ou un contact maintenu amène un changement d'état du relais de sortie "R" qui retombe en fin de temporisation. Remarque : Procédé qui permet d'allonger ou de raccourcir une information. | ![diagram for Timer Function Code 451](/uk/img/site/campaigns/timer/dg_451.jpg) |
Temporisé au déclenchement dés la fin de l'impulsion
![](/uk/img/site/campaigns/timer/fr_button.gif) | Une alimentation permanente est requise. La fonction de temporisation est déclenchée par l'utilisation du contact de commande "S". La fermeture de "S" n'a pas d'influence sur le relais "R". Quand "S" est ouvert, le relais "R" est excité pendant la temporisation "T" et sera désexcité au terme de cette dernière."S" peut être commuté à volonté pendant la temporisation "T" | ![diagram for Timer Function Code 452](/uk/img/site/campaigns/timer/dg_452.jpg) |
Temporisé à l'impulsion de la commande (alimentation constante) type 3
![](/uk/img/site/campaigns/timer/fr_button.gif) | Une alimentation permanente est requise. La fonction de temporisation est déclenchée par l'utilisation du contact de commande "S". Quand "S" est fermé et le reste, la sortie relais "R" est excité pendant la temporisation "T". Si "S" est ouvert pendant la durée de la temporisation "T", on provoque un reset du relais "R" | ![diagram for Timer Function Code 453](/uk/img/site/campaigns/timer/dg_453.jpg) |
Temporisé à la coupure de la commande (alimentation constante) type 4
![](/uk/img/site/campaigns/timer/fr_button.gif) | Une alimentation permanente est requise. La fonction de temporisation est déclenchée par l'utilisation du contact de commande "S". Quand "S" est ouvert et le reste, la sortie relais "R" est excité pendant la temporisation "T". Si "S" est fermé pendant la durée de la temporisation "T", on provoque un reset du relais "R" | ![diagram for Timer Function Code 454](/uk/img/site/campaigns/timer/dg_454.jpg) |
Temporisation à la coupure de commande
![](/uk/img/site/campaigns/timer/fr_button.gif) | Une alimentation permanente est requise. La fonction de temporisation est déclenchée par l'utilisation du contact de commande "S". La fermeture de "S" n'a pas d'effet sur la sortie relais "R". Quand "S" est ouvert "R" est excité pendant le temps "T", et ensuite désexcité. Si une impulsion sur "S" se produit pendant la temporisation "T", elle n'aura pas d'effet sur le relais "R". La fermeture et la réouverture de "S" relancera le cycle de temporisation. | ![diagram for Timer Function Code 511](/uk/img/site/campaigns/timer/dg_511.jpg) |
Différenciateur ou contact de passage
![](/uk/img/site/campaigns/timer/fr_button.gif) | A la fermeture et l'ouverture du contact de commande "S" , le relais de sortie "R" change d'état pendant la durée de la temporisation. Une fois la temporisation lancée, celle-ci ne sera pas interrompue par le changement d'état de "S". | ![diagram for Timer Function Code 521](/uk/img/site/campaigns/timer/dg_521.jpg) |
Clignotant symétrique "Départ ON"
![](/uk/img/site/campaigns/timer/fr_button.gif) | Cycle répétitif qui met alternativement au repos et au travail le relais de sortie "R" pendant des temps égaux "T". Le cycle débute par la position travail du relais "R". | ![diagram for Timer Function Code 611](/uk/img/site/campaigns/timer/dg_611.jpg) |
Clignotant symétrique "Départ OFF"
![](/uk/img/site/campaigns/timer/fr_button.gif) | Cycle répétitif qui met alternativement au repos et au travail le relais de sortie "R" pendant des temps égaux "T". Le cycle débute par la position travail du relais "R". Le cycle débute par la position repos du relais "R". | ![diagram for Timer Function Code 612](/uk/img/site/campaigns/timer/dg_612.jpg) |
Clignotant Asymétrique "Départ OFF"
![](/uk/img/site/campaigns/timer/fr_button.gif) | Cycle répétitif de deux temps "T1" & "T2" réglables indépendants. A chaque temporisation correspond alternativement un état différent du relais de sortie "R". Remarque : Le cycle débute par la position repos du relais "R". | ![diagram for Timer Function Code 651](/uk/img/site/campaigns/timer/dg_651.jpg) |
Clignotant Asymétrique "Départ ON"
![](/uk/img/site/campaigns/timer/fr_button.gif) | Cycle répétitif de deux temps "T1" & "T2" réglables indépendants. A chaque temporisation correspond alternativement un état différent du relais de sortie "R". Remarque : Le cycle débute par la position travail du relais "R". | ![diagram for Timer Function Code 652](/uk/img/site/campaigns/timer/dg_652.jpg) |
Clignotant Asymétrique "Départ OFF" avec commande de start externe
![](/uk/img/site/campaigns/timer/fr_button.gif) | Une alimentation permanente est requise. La fonction de temporisation est déclenchée par l'utilisation du contact de commande "S". A la fermeture du contact de commande "S", le relais de sortie "R" est désexcité pour une durée égale au premier temps programmé "T1". Après ce temps "T1" écoulé, le relais de sortie "R" sera excité pour une durée égale au deuxième temps programmé "T2" (chaque temps est programmé individuellement). A la fin du temps "T2", le cycle reprend au début. Si "S" est ouvert, le cycle de temporisation s'arrêtera, il reprendra que si "S" est refermé provoquant la désexcitation de "R" pendant la durée "T1". | ![diagram for Timer Function Code 661](/uk/img/site/campaigns/timer/dg_661.jpg) |
Clignotant Asymétrique "Départ ON" avec commande de start externe
![](/uk/img/site/campaigns/timer/fr_button.gif) | Une alimentation permanente est requise. La fonction de temporisation est déclenchée par l'utilisation du contact de commande "S". A la fermeture du contact de commande "S", le relais de sortie "R" est excité pour une durée égale au premier temps programmé "T1". Après ce temps "T1" écoulé, le relais de sortie "R" sera désexcité pour une durée égale au deuxième temps programmé "T2" (chaque temps est programmé individuellement). A la fin du temps "T2", le cycle reprend au début. Si "S" est ouvert, le cycle de temporisation s'arrêtera, il reprendra que si "S" est refermé provoquant l'excitation de "R" pendant la durée "T1". | ![diagram for Timer Function Code 662](/uk/img/site/campaigns/timer/dg_662.jpg) |
Démarrage "Etoile-Triangle" Type 1
![](/uk/img/site/campaigns/timer/fr_button.gif) | A la mise sous tension le contact "ETOILE" se ferme instantanément et la temporisation débute. En fin de temporisation le contact Ti "ETOILE" s'ouvre. Après une pause de 40 à 100 ms le contact "TRIANGLE" se ferme et reste dans cette position jusqu'à ce que la tension d'alimentation soit interrompue. | ![diagram for Timer Function Code 711](/uk/img/site/campaigns/timer/dg_711.jpg) |
Démarrage "Etoile-Triangle" Type 2
![](/uk/img/site/campaigns/timer/fr_button.gif) | Cette fonction utilise un contact NO et un contact NF. Eventuellement, 2 contacts inverseurs peuvent être utilisés. La temporisation commence lors de l'apparition de l'alimentation. A la fin du temps "T" le contact NF s'ouvre, Celui-ci étant utilisé pour contrôler le contacteur "ETOILE". A la fin du temps de pose prédéterminé, le contact NO se ferme, celui ci est utilisé pour le contact "TRIANGLE". Le timer se réinitialise lors de la coupure d'alimentation. ("t" est le temps de pause) | ![diagram for Timer Function Code 712](/uk/img/site/campaigns/timer/dg_712.jpg) |
-