• Publié le 23 août 2024
    • Mis à jour le 2 sept. 2024
  • 5 min

Guide Complet sur les Nettoyeurs à ultrasons

Un nettoyeur à ultrasons est un appareil de nettoyage à usage domestique ou industriel qui permet de nettoyer des objets et des pièces sans effort et sans risque d’endommagement en utilisant un phénomène de cavitation acoustique.

Nettoyeur à ultrasons

Les nettoyeurs à ultrasons ou les bains à ultrasons sont des appareils de nettoyage en profondeur des objets et des pièces minutieuses, fragiles ou complexes. Il est utilisé dans plusieurs domaines domestiques ou industriels. Dans cet article, nous expliquons comment fonctionne un nettoyeur et comment l’utiliser.

Qu’est-ce qu’un nettoyeur à ultrasons ?

Les nettoyeurs à ultrasons sont des outils de nettoyage non abrasif. Ils permettent de nettoyer profondément des objets métalliques et des pièces oxydées ou grippées par de la calamine et des autres impuretés. Les nettoyeurs à ultrasons sont utilisés dans différents secteurs industriels tels que la mécanique. Ils peuvent être utilisés pour nettoyer les composants grippés d’un injecteur Diesel comme la soupape, le nez, et le corps de l’injecteur. Ils sont également utilisés dans d'autres domaines tels que la bijouterie, l’horlogerie, et la médecine.

Nettoyeur ultrason RS PRO

Principaux avantages d’un nettoyeur à ultrasons

Parmi les principaux avantages des nettoyeurs à ultrasons, nous mettons l’accent sur la technologie de nettoyage non abrasive adaptée. Elle permet de nettoyer des pièces fragiles ou de forme complexe par érosion. Elle assure un bon état de surface sans aucun effort et sans aucun risque de changement des propriétés du matériau ou d’endommagement d’objet. Cette technologie est la plus pratique, la plus facile et la plus rapide. Nous pouvons s’occuper des autres tâches pendant que le processus de nettoyage est en cours d'exécution. Un nettoyeur à ultrasons permet de nettoyer tout type de matériaux, que ce soit les matériaux métalliques, ferreux ou non-ferreux, les polymères, le verre, la céramique…

Fonctionnement du nettoyeur à Ultrasons

Ce dispositif se compose d’un récipient ou un réservoir métallique rempli d’eau ou de détergent; ou d’autres solutions chimiques. Les pièces à nettoyer doivent être immergées dans le liquide. Le nettoyeur à ultrasons est équipé par des transducteurs qui génèrent des ondes ultrasonores variables de 25 à 45 KHz ou même plus. Ces ondes favorisent le phénomène de cavitation acoustique.

Le processus de cavitation

Le processus de cavitation consiste à créer un nombre important des bulles microscopiques qui se dilatent et subissent une force d’implosion dirigée vers l’intérieur en fonction des ondes ultrasonores. A l’intérieur de ces bulles, des micro réacteurs thermochimiques se créent et dans la phase d’implosion, une pression de choc survient pour pénétrer dans ces microréacteurs et se projette sur la surface de l’objet à nettoyer. La répétition de ce phénomène se traduit par le procédé d’érosion. Les paramètres clés pour aboutir à un bon état de surface en fonction de l’objet à nettoyer sont la puissance de nettoyeur à ultrasons, la fréquence des ondes ultrasonores et la nature de la solution de nettoyage à utiliser.

Liquide de nettoyage adapté

Le réservoir métallique de nettoyeur à ultrasons peut contenir de l’eau, un détergent ou une autre solution chimique concentrée à diluer dans l’eau avant l’utilisation. Les solutions de nettoyage et les systèmes de chauffage intégrés dans le nettoyeur à ultrasons favorisent l’efficacité du processus de cavitation. Les liquides de nettoyage sont conçus pour être utilisés entre 50 et 65° Celsius. Ils permettent la dispersion et l’émulsion des huiles ou enlever les couches de corrosion de la surface d’un objet. En fonction de la saleté de l’objet à nettoyer, nous pouvons agir sur la concentration de la solution de nettoyage pour obtenir une surface propre.

Liquide pour nettoyage ultrasonique

Utilisation et entretien

Les nettoyeurs à ultrasons sont à usage domestique et à usage industriel. Ils peuvent nettoyer des pièces de différentes tailles et géométries telles les bijoux, les montres, les lunettes, les pièces automobiles, et les carburateurs. Les pièces à nettoyer sont placées dans un panier, elles ne doivent jamais être placées sur les parois du réservoir. Pour utiliser le nettoyeur à ultrasons, il faut s’assurer que le réservoir contient la quantité nécessaire de liquide pour que les objets soient complètement immergés. Il faut aussi régulariser la fréquence des ultrasons en fonction de l’objet à nettoyer. Le nettoyage des objets minutieux et à géométrie complexe nécessite une fréquence très élevée. Une basse fréquence peut générer un bruit gênant. Il est donc nécessaire d’utiliser les casques anti-bruits ou les bouchons d’oreilles.

Panier pour nettoyeur à ultrasons

Il est recommandé d’utiliser des liquides inflammables et d’assurer la régulation de la température pour ne pas dépasser les 80° Celsius. Vous pouvez aussi limiter le temps de nettoyage en utilisant la minuterie du système.

Pour les nettoyeurs à ultrasons professionnels, un mode de dégazage du liquide avant usage peut être utilisé pour éliminer les gaz réagissant négativement avec les ondes ultrasonores qui peuvent affecter le processus de cavitation et le procédé de nettoyage. Le nettoyage peut être uniforme grâce à une option balayage qui peut garantir une bonne répartition des ondes ultrasonores dans le réservoir pour garantir que les points de chaleur et les concentrations du liquide élevées ne peuvent jamais endommager les surfaces de l’objet à nettoyer. Le nettoyeur à ultrasons doit être nettoyé périodiquement pour éliminer les dépôts et les résidus des objets nettoyés. Vous pouvez procéder à un pré-nettoyage des pièces pour protéger le nettoyeur à ultrason.

Il est interdit de mettre les mains dans le réservoir lors de fonctionnement et il faut débrancher l’appareil avant d’effectuer la vidange du réservoir pour un entretien.

Le nettoyeur à ultrasons ou le bain ultrasons est un système rapide et efficace de nettoyage qui peut vous faciliter la tâche et vous aide à gagner du temps lors d’une intervention. Vous trouverez sur notre site web les nettoyeurs à ultrasons en différentes puissances et dimensions.

Liens connexes