- Publié le 10 janv. 2023
- Mis à jour le 29 août 2023
- 5 min
Comment améliorer sa connexion Ethernet ?
![Comment améliorer sa connexion Ethernet ?](http://res.cloudinary.com/rspoc/image/upload/w_1248,h_300,c_crop,c_fill,f_auto,q_auto/dpr_auto/v1670322040/RS%20CONTENTFUL/Discovery/FR/Conception/ameliorer-sa-connexion-ethernet/ameliorer-sa-connexion.png)
Article publié le 05/05/2022
Avec la généralisation du télétravail et l’essor des plateformes de stockage en ligne, les connexions Internet sont soumises à rude épreuve. Même si le WiFi est utile dans bien des cas, l’Ethernet reste encore le meilleur moyen d’avoir une connexion stable et à haut débit. Comment optimiser votre connexion Ethernet ? Quelles alternatives existent pour la booster et apporter du confort d’utilisation ?
Soigner les réglages de sa connexion Ethernet
Les appareils se connectent sur le réseau grâce à une carte spécifique appelée carte Ethernet. Il est possible de régler les débits de la carte en intervenant directement via le gestionnaire de périphériques. On peut ainsi faire varier la vitesse et le débit en surveillant l’utilisation du CPU (processeur) et de la mémoire. Nous vous conseillons de noter les valeurs originales afin de pouvoir y revenir le cas échéant.
La puissance de la carte Ethernet peut être limitée et donc réduire la vitesse de la connexion. La changer pour une version plus performante est la solution pour améliorer le débit du réseau Ethernet.
Utiliser des connecteurs RJ45 performants
Le réseau Ethernet utilise toute une gamme de connecteurs pour communiquer avec les différents éléments. Le connecteur le plus connu est le RJ45, mais il en existe d’autres : RJ11, RJ12, RJ25 ou RJ48.
Les connecteurs RJ45 sont configurés en 8P8C (8 positions et 8 contacts) et peuvent être utilisés sur un réseau local de catégorie 3 à catégorie 6a. L’inconvénient majeur des connecteurs RJ45 est le manque de robustesse des pattes de verrouillage (le petit élément en plastique qui se clipse dans la prise). L’autre problème est posé par la taille importante du RJ45, qui limite la miniaturisation.
Pour répondre à ces deux soucis, HARTING a développé les connecteurs ix Industrial, une nouvelle interface Ethernet miniaturisée et capable de remplacer les connecteurs RJ45 classiques. Conforme à la catégorie 6a, l’interface associe la transmission de données et l’alimentation en énergie. Le verrouillage est assuré non pas à l’extérieur de la prise, mais à l’intérieur, ce qui augmente sa robustesse. L’interface réduit enfin de 70 % l’encombrement de l’embase par rapport au RJ45 classique.
L’utilisation de connecteurs performants est le paramètre indispensable à l’optimisation de la connexion Ethernet du réseau.
![connecteur harting](https://res.cloudinary.com/rspoc/image/upload/f_auto/q_auto/v1671010228/RS%20CONTENTFUL/Discovery/FR/Conception/ameliorer-sa-connexion-ethernet/connecteur-harting.png)
Choisir le bon câblage pour votre réseau Ethernet
Avoir du bon matériel est un indispensable pour que la vitesse et le débit du réseau LAN soient optimales. Entre les appareils, il faut également du câblage adapté afin que l’infrastructure corresponde au volume de données échangées.
En entreprise, il est conseillé d’utiliser du câblage de catégorie 6a (voire 7), qui anticipe les besoins futurs des structures de plus en plus gourmandes en bande passante. La catégorie 6 correspond à un réseau de plus de 10 Gbit/s.
L’utilisation de câbles blindés est également recommandée, afin d’avoir un signal qui transite sans être affecté par des interférences et surtout sans perte de débit. Il existe quatre types de blindage :
- UTP, qui désigne en réalité un câble sans blindage ;
- STP ou U/FTP est blindé par paire, c’est-à-dire que les 8 conducteurs sont isolés de manière autonome, mais pas la gaine ;
- FTP ou F/FTP où la gaine est protégée par une tresse métallique et une feuille d’alu, mais les conducteurs ne sont pas protégés individuellement ;
- SSTP ou S/FTP correspond à la protection la plus complète puisque chaque paire est protégée individuellement et l’ensemble des conducteurs sont blindés dans une tresse de cuivre.
Le multimédia sur câble coaxial, une autre alternative au RJ45
Le MoCA ou multimédia sur câble coaxial est une autre façon de faire circuler la connexion Ethernet. Elle utilise le câble coaxial, autrement dit le câble d’antenne anciennement utilisé pour la télévision par câble ou par satellite.
Composé d’une âme en cuivre épais et blindé, le coaxial doit être connecté à un adaptateur MoCA qui va faire transiter les informations à travers le réseau.
L’Ethernet over Powerline ou le CPL est enfin une dernière alternative, plutôt adaptée aux particuliers. Il s’agit d’utiliser cette fois les fils électriques de vos prises de courant pour faire transiter les informations. Cependant, le débit est plus faible qu’avec une connexion Ethernet en RJ45.
L’Ethernet est une norme de connexion développée dans les années 70, mais elle est toujours d’actualité grâce à ses performances stables et sa fiabilité plus importante qu’une connexion Wifi. Optimiser la vitesse de sa connexion Ethernet est donc primordial pour continuer à bénéficier de débits adaptés aux volumes de données échangées.
Services & Produits associés
Connecteurs Harting
Les connecteurs Harting ix Industrial sont aujourd'hui une alternative miniaturisé au RJ45 avec une interface fiable pour les fabricants.
Connecteurs Ethernet
Les connecteurs Ethernet sont utilisés pour les réseaux Ethernet. Les connecteurs équipent chaque extrémité d'un câble Ethernet.
Câbles réseau
Vous installez un petit réseau, ou une installation réseau industrielle complète ? Découvrez notre gamme complète
IoT Industriel
Quel que soit votre projet, trouvez les produits et solutions pour bâtir l'industrie de demain.