- Publié le 10 janv. 2023
- Mis à jour le 6 sept. 2023
- 5 min
L'Ethernet devient IIdO

Article publié le 05/05/2022
L’internet industriel des objets (IIDO) ou industrial internet of things (IIoT en anglais) rassemble diverses technologies permettant aux objets de communiquer ensemble. L’objectif final est le transfert de données. On parle aussi d’industrie 4.0 ou « smart factory », à l’image des « smart cities » ou villes connectées et intelligentes. L’IIDO prend une place de plus en plus importante, devenant le double numérique des réseaux physiques Ethernet. Cette évolution est permise par les performances de plus en plus poussées des capteurs et logiciels, couplées à l’essor des solutions de stockage en ligne.
L’Internet industriel des objets : définition
La dénomination d’Internet des objets désigne les technologies permettant la connexion d’éléments physiques comme un volet ou un portail. L’Internet industriel des objets (IIDO) en est l’évolution à l’échelle industrielle: il s’agit alors de déployer l’interconnexion de machines de production, de systèmes de stockage ou de distribution d’énergie.
Les technologies Internet des objets prennent différentes formes :
- la production et l’analyse de données (Big Data) ;
- la mise au point d’algorithmes permettant des analyses prédictives (machine learning), facilitant notamment la maintenance ;
- la communication entre deux machines sans intervention humaine (machine to machine ou M2M) comme le bluetooth, le Wi-Fi ou le RFiD.
Face à cet afflux de données, il faut des infrastructures solides couplées à des réseaux de communication fiables et sécurisés. HARTING a développé des innovations importantes, comme le verrouillage PushPull sur les connecteurs RJ 45 ou la création d’interfaces miniaturisées.
Le fonctionnement de l’IIDO
Dans un environnement IIDO, tous les objets peuvent être connectés entre eux grâce à des capteurs, mais aussi reliés à leur environnement. Grâce à Internet, ils envoient des informations qui peuvent être analysées en temps réel ou de manière asynchrone. Les données permettent de modifier le comportement des objets en conséquence, tout cela sans intervention humaine.
Cette interconnexion facilite la communication des objets entre eux, tout en favorisant la sécurité et le confort. Au niveau industriel, elle améliore l’efficacité opérationnelle des usines. La chaîne de production peut en effet être automatisée et gérée en continu de manière intelligente, en limitant les actions de l’homme aux décisions stratégiques.
La connectivité et l’acquisition de données sont l’essence de l’IIDO, mais elles ne sont que des moyens pour de nombreuses applications.
- Le secteur le plus concerné est celui de la production où la maintenance pourra devenir prédictive. Les machines peuvent être surveillées automatiquement et les algorithmes anticiper des problèmes potentiels grâce à l’analyse des données. La maintenance est ainsi facilitée et donc moins coûteuse, à la fois en intervention, mais aussi en évitant l’arrêt de la production.
- L’IIDO simplifie et sécurise la construction de bâtiments intelligents (« smart buildings »). Grâce à des solutions innovantes, des capteurs pilotent en autonomie des changements de températures ou des appareils de surveillance connectés entre eux réagissent de manière plus rapide. La consommation d’énergie est également optimisée.
- Dans la logistique, des capteurs font des réassorts automatiquement en passant les commandes dès la baisse du stock.
- Dans l’industrie automobile, l’interconnexion des logiciels et des machines permet d’améliorer la réactivité face à l’évolution des normes. Les robots coopèrent avec les humains via des systèmes cyber-physiques.

De l’Ethernet à l’internet industriel des objets
L’IIDO s’appuie sur des solutions de connectivité sécurisées, qu’il s’agisse de connecteurs RJ45, ou de coupleurs. Grâce à eux, n’importe quelle connexion Internet permet d’accéder aux données fournies par des dispositifs électroniques, mais aussi de les piloter à distance.
L’intégration de l’IIDO dans l’industrie nécessite du matériel performant et opérationnel comme celui proposé par HARTING. Les éléments physiques doivent être en mesure de supporter l’interconnexion constante des objets, notamment en termes de vitesse et de bande passante. Les connecteurs Han® apportent en plus le confort d’utilisation grâce à un système d’assemblage sans outil. Choisir une solution de câblage et de connectivité en catégorie 6A ou en fibre optique, par exemple, permet de bénéficier d’une infrastructure de grande capacité. Cette dernière est le support physique indispensable au fonctionnement de l’Internet industriel des objets.
D’ici 2025, cinquante milliards d’objets devraient se connecter entre eux et avec Internet : c’est dire l’importance capitale de l’IIDO, que ce soit dans l’industrie ou de manière plus large.
Produits associés
Ha-VIS preLink
Ha-VIS preLink est une nouvelle technologies de câblage Ethernet dont le principal avantage est sa fiabilité absolue d'installation.
Connecteurs Ethernet
Les connecteurs Ethernet sont utilisés pour les réseaux Ethernet. Les connecteurs équipent chaque extrémité d'un câble Ethernet.
Harting pushpull rj4
Découvrez notre gamme de Harting pushpull rj45 pour mener à bien vos différents projets.
IoT Industriel
Quel que soit votre projet, trouvez les produits et solutions pour bâtir l'industrie de demain.
Pour aller plus loin
Liens connexes
- Internet des objets ou IoT, qu’est-ce que c’est ?
- Le cloud au service des achats
- L'IoT (Internet des objets) et l'environnement
- Qu'est-ce qu'une batterie au lithium-ion ?
- 3 bonnes raisons d’optimiser vos stratégies achats
- On se rencontre en 2026 !
- Les différents types de soudure
- Télétravail, l’heure du bilan