• Publié le 12 janv. 2023
    • Mis à jour le 28 avr. 2025
  • 9 min

Pourquoi faut-il aspirer les fumées de soudage ?

Pourquoi faut-il aspirer les fumées de soudage ?

Les fumées qui se dégagent des opérations de soudage et dessoudage en électronique sont nocives pour la santé des opérateurs et des personnes travaillant à proximité. Ces fumées constituées de particules de poussières et de gaz proviennent notamment du flux de brasage, des vernis, solvants et colles présents sur la carte et dans la brasure appliquée lors de l’opération.

Les maladies liées à la fumée de soudure

Ce cocktail chimique peut agir sur l’organisme de différentes façons et causer selon la durée d’exposition, des dommages irréversibles sur la santé. L’organisme peut réagir en provoquant des maux de tête, de l’eczéma ou de l’asthme mais aussi déclencher des pathologies plus graves comme des infections pulmonaires, voire des cancers.

Voici quelques exemples d'usages pouvant être concernés par cette problématique et les maladies qui peuvent apparaître.

Le soudage

Le soudage sans plomb produit jusqu'à 250% en plus de particules dans la zone de respiration que le soudage avec plomb. Jusqu'à 700 millions de petites particules sont produites par mètre cube, elles peuvent être transportées dans les alvéoles.

Le collage

Les émanations du collage peuvent causer des irrations cutanées, le dessèchement de la peau, l'eczéma de contact allergique, des problèmes d'inhalation et d'asthme.

Les solvants

Les émanations de solvants organiques peuvent endommager le système nerveux avec des symptômes de dimunition de sensibilité, des syndromes de de jambes lourdes ou de bras sans repos.

La maladie qui se déclare le plus fréquemment dans le domaine du soudage électronique est l’asthme provoqué par la colophane. Permanente et irréversible, elle est reconnue comme maladie professionnelle. Dans la plupart des cas les personnes atteintes se retrouvent dans l'incapacité d’exercer leur profession.

Les maladies professionnelles ont un impact budgétaire sur les entreprises. En effet, les entreprises de plus de vingt salariés sont soumisses à un taux de cotisation AT/MP (Accident du Travail / Maladie Professionnelle). Le taux de cette contribution est déterminé chaque année selon le nombre de maladies professionnelles déclaré dans l’entreprise. L’entreprise a tout intérêt à se préoccuper sérieusement des risques d’accidents ou de maladies professionnelles, et en ce qui concerne le sujet de cet article, des risques liés aux fumées lors des opérations de soudage/dessoudage en électronique.

Autant l'intégration de systèmes d’aspiration pour le brasage sur les lignes de production est une évidence pour la profession, autant, on peut observer encore une certaine réticence à équiper les postes de travail pour le brasage manuel. Surtout lorsque le poste de travail est utilisé occasionnellement.

La maladie qui se déclare le plus fréquemment dans le domaine du soudage électronique est l’asthme provoqué par la colophane. Permanente et irréversible, elle est reconnue comme maladie professionnelle. Dans la plupart des cas les personnes atteintes se retrouvent dans l'incapacité d’exercer leur profession.

Les maladies professionnelles ont un impact budgétaire sur les entreprises. En effet, les entreprises de plus de vingt salariés sont soumisses à un taux de cotisation AT/MP (Accident du Travail / Maladie Professionnelle). Le taux de cette contribution est déterminé chaque année selon le nombre de maladies professionnelles déclaré dans l’entreprise. L’entreprise a tout intérêt à se préoccuper sérieusement des risques d’accidents ou de maladies professionnelles, et en ce qui concerne le sujet de cet article, des risques liés aux fumées lors des opérations de soudage/dessoudage en électronique.

Autant l'intégration de systèmes d’aspiration pour le brasage sur les lignes de production est une évidence pour la profession, autant, on peut observer encore une certaine réticence à équiper les postes de travail pour le brasage manuel. Surtout lorsque le poste de travail est utilisé occasionnellement.

Parole d'expert

Le fabricant Weller, spécialiste en soudage électronique et notamment dans les systèmes d’aspiration de fumées, est en mesure de nous fournir, un certain nombre d’affirmations afin de convaincre les réticents de la nécessité d’utiliser ces dispositifs et ce quelle que soit la durée d’exposition aux fumées.

  • Pour les personnes atteintes de maladies cardiaques,une courte exposition à des particules dangereuses en suspension peut être en rapport avec des crises cardiaques et des anomalies du rythme cardiaque.
  • 30 minutes d‘exposition par jour à des particules en suspension et des gaz suffit à causer des problèmes de santé.
  • 30 minutes d‘exposition par jour représente environ 110 heures par an ou 14 jours de travail en exposition continue aux gaz et particules dangereux.

Quelle solution possible ?

Les systèmes de filtration garantissent aux opérateurs une protection optimale via une extraction des fumées toxiques et la capture des particules présentes dans l'air à une concentration élevée. Ces appareils, mobiles, peuvent être aisément déplacés dans l‘espace de travail, s’installent facilement et nécessitent peu d‘entretien. Leur faible niveau sonore contribue à protéger les opérateurs de la pollution sonore en environnement industriel.

Grâce à cette vidéo de Weller, apprenez en plus sur les risques liés à la fumée de soudure, et surtout comment bien s'en protéger !

L'importance de la protection contre les fumées de soudage

Les systèmes d'aspiration : une nécessité technique et réglementaire

L'installation d'un système d'extraction des fumées de soudage n'est pas qu'une simple recommandation, mais une obligation technique et réglementaire pour garantir la sécurité des opérateurs. Les bras d'aspiration modernes s'adaptent à tous les types de postes de travail, offrant une solution flexible et efficace pour capturer les fumées directement à la source. Le positionnement optimal du dispositif d'extraction, au plus près de la torche de soudage, permet de maximiser la capture des vapeurs nocives avant qu'elles ne se dispersent dans l'environnement de travail.

L'évolution des technologies de filtration

Les technologies de filtration ont considérablement évolué pour répondre aux exigences croissantes en matière de protection des soudeurs. Les systèmes actuels combinent plusieurs niveaux de filtration, permettant de traiter aussi bien les particules fines que les vapeurs chimiques. Les filtres HEPA, associés à des cartouches de charbon actif, garantissent une efficacité optimale dans l'élimination des polluants. Les ventilateurs haute performance assurent un débit d'air constant, essentiel pour maintenir une zone de travail saine.

La conception ergonomique des postes de soudage

L'aménagement du poste de soudage doit intégrer dès sa conception les équipements d'aspiration des fumées. La mise en place d'une hotte adaptée, complétée par des bras d'aspiration flexibles, permet de créer un environnement de travail ergonomique où l'opérateur peut souder efficacement tout en étant protégé. La mobilité des systèmes d'extraction modernes facilite leur positionnement optimal en fonction des différentes configurations de soudage.

Maintenance et suivi des systèmes d'aspiration

La performance d'un système d'aspiration des fumées de soudure dépend largement de son entretien régulier. Un programme de maintenance préventive, incluant le remplacement des filtres et la vérification des débits d'air, est indispensable pour garantir une protection constante des opérateurs. Le contrôle régulier des équipements permet également d'optimiser leur durée de vie et de maintenir leur efficacité énergétique.

Je vais continuer à enrichir le contenu en intégrant naturellement ces termes supplémentaires :

L'importance d'une ventilation adaptée aux procédés de soudage

La qualité de la soudure dépend en grande partie de l'environnement de travail, et particulièrement de la ventilation lors des opérations de soudage. Les systèmes d'aspiration et de filtration modernes sont conçus pour s'adapter à tous les procédés de soudage, du brasage délicat au soudage à l'arc plus intensif. Un bon système doit non seulement protéger l'opérateur, mais aussi préserver la zone de soudage des turbulences d'air qui pourraient compromettre la qualité du gaz de protection et donc de la soudure elle-même.

Les solutions de collecte des fumées : fixes ou portatives

Le choix entre un système d'extraction des fumées fixe ou portatif dépend de plusieurs facteurs. Les unités portatives sur roulettes offrent une grande flexibilité pour les travaux ponctuels ou les interventions sur différents postes de travail. Pour des installations permanentes, les systèmes muraux avec bras d'aspiration articulés représentent une solution ergonomique et efficace. Les fabricants comme Nederman proposent une large gamme d'équipements adaptés à tous les environnements, y compris les zones ATEX où les risques de combustion nécessitent des mesures de protection spécifiques.

La composition des fumées de soudage : comprendre pour mieux protéger

Les fumées de soudage contiennent un cocktail complexe de substances nocives. Au-delà des particules métalliques, on trouve des solvants, des gaz d'échappement et divers polluants issus des processus de soudage. L'inhalation de ces vapeurs toxiques peut avoir des conséquences graves sur les voies respiratoires. La protection respiratoire passe donc par une filtration de l'air efficace, capable d'éliminer aussi bien les poussières que les autres substances dangereuses présentes dans l'air ambiant.

L'optimisation des postes de travail pour la sécurité des opérateurs

La solution la plus efficace pour protéger les opérateurs lors de travaux de soudage consiste à optimiser l'agencement des postes de travail. Cela implique non seulement l'installation d'un système d'aspiration performant, mais aussi la prise en compte des flux d'air et des contraintes spécifiques liées aux différentes opérations, du soudage au ponçage. Il est important de noter que les mesures de protection doivent être adaptées à tous les procédés de soudage utilisés dans l'atelier.

Le choix et l'entretien des équipements

Pour garantir une protection optimale, il est essentiel de choisir et d'entretenir correctement son équipement d'aspiration des fumées. N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations sur notre gamme de solutions. La livraison rapide de nos équipements et accessoires vous permet de mettre en place rapidement les mesures de protection nécessaires. Il est possible d'utiliser différentes configurations selon vos besoins spécifiques, en gardant toujours à l'esprit que la protection de la santé des opérateurs est si importante qu'elle ne doit jamais être négligée.

Ces systèmes d'extraction des fumées représentent un investissement crucial pour la santé et la sécurité au travail. Les technologies actuelles permettent de capter efficacement les fumées dangereuses tout en maintenant une excellente qualité de soudure. Pour plus d'informations sur nos solutions ou pour bénéficier de conseils personnalisés, n'hésitez pas à nous contacter. Rappelons que l'acceptation de nos conditions générales est nécessaire pour toute commande d'équipement.

Éléments associés

Zero Smog TL

Zero Smog TL

Le kit Weller Zero Smog TL 1 est une unité d'extraction de fumée à faible bruit qui alimente le lieu de travail en air pur.

En savoir plus

Pour aller plus loin

Liens connexes

Soyez informé.e de nos dernières nouveautés et actualités

Votre adresse e-mail

En m'inscrivant à la newsletter, j'accepte la politique de protection des données de RS France. Je pourrai me désinscrire à tout moment.