• Publié le 12 janv. 2023
    • Mis à jour le 27 févr. 2025
  • 7 min

FAQ : Les équipements de protection individuelle (EPI) obligatoires sur les chantiers de construction

Le port des EPI (FAQ)

Chaque année, le 28 avril marque la Journée mondiale de la sécurité et de la santé au travail et la Journée internationale de commémoration des travailleuses et des travailleurs morts ou blessés au travail. Tout au long de l'année, il reste indispensable d'informer sur le rôle crucial joué par les EPI dans la prévention des accidents de travail.

Selon l'Organisation internationale du Travail, 374 millions d'accidents du travail entraînent, chaque année, des arrêts de travail. Chaque année, plus de 2,78 millions de travailleurs meurent aussi des suites de ces accidents ou d’une maladie imputable à leurs conditions de travail.

En matière de prévention, toutes les parties prenantes d’une entreprise sont, chacune à leur échelle, responsable de leur propre sécurité et co-responsable de celle d’autrui.

Si tout au long de l’année, les entreprises mettent en place de nombreuses actions de prévention, il peut être utile d’organiser, une fois par an, une journée dédiée à la question de la santé et de la sécurité au travail. A la fois pour renforcer la cohésion de toutes les parties prenantes de l’entreprise mais aussi de promouvoir une culture préventive de sécurité et de santé. Une culture qui ne peut se construire sans que ne soit écouté le vécu et les questionnements de vos employés, maillons cruciaux de la chaine préventive. L’appropriation par tous de l’importance vitale de la prévention est à ce prix.

Des questions récurrentes au sujet des EPI

La conformité et la certification des EPI : garantir la protection maximale

Les équipements de protection individuelle doivent répondre à des normes strictes de conformité pour assurer leur efficacité. Chaque EPI doit être certifié selon les standards européens et porter le marquage CE, attestant sa conformité aux exigences essentielles de sécurité. Les performances des EPI sont régulièrement évaluées pour garantir leur capacité à protéger contre les risques spécifiques pour lesquels ils sont conçus.

L'importance de la formation et de l'entraînement au port des EPI

La mise à disposition des équipements de protection ne suffit pas à elle seule. Un entraînement approfondi au port des EPI est indispensable pour garantir leur efficacité. Les collaborateurs doivent être formés non seulement à l'utilisation correcte de leurs équipements, mais aussi à leur entretien et à la reconnaissance des signes d'usure nécessitant leur remplacement. Cette formation doit être régulièrement mise à jour, particulièrement lors de l'introduction de nouveaux équipements ou de l'évolution des risques.

Protection spécifique contre les risques chimiques et biologiques

Les vêtements de protection contre les risques chimiques nécessitent une attention particulière. Ces EPI doivent être sélectionnés en fonction des données permettant d'identifier précisément les substances manipulées. Les appareils de protection respiratoires, notamment, doivent être adaptés aux caractéristiques des contaminants présents dans l'environnement de travail. Un protocole strict de décontamination et d'entretien doit être mis en place pour garantir la durabilité et l'efficacité de ces équipements.

Les mesures complémentaires aux EPI

Les moyens de protection individuelle s'inscrivent dans une démarche plus large de prévention des risques professionnels. Les équipements de travail doivent être conçus et organisés de manière à minimiser les risques à la source. La protection collective doit toujours être privilégiée avant le recours aux EPI. Ces derniers constituent le dernier rempart contre les risques résiduels ne pouvant être éliminés par d'autres moyens techniques ou organisationnels.

L'évolution technologique des EPI et les innovations en matière de sécurité

Les avancées technologiques permettent aujourd'hui de développer des EPI plus performants et mieux adaptés aux contraintes du terrain. Les nouveaux matériaux utilisés offrent un meilleur compromis entre protection et confort, tandis que l'intégration de capteurs permet une surveillance en temps réel des conditions d'utilisation et des paramètres physiologiques des utilisateurs. Ces innovations contribuent à une meilleure acceptation des EPI par les travailleurs et à une protection plus efficace contre les risques professionnels.

Produits associés

Pour aller plus loin

Liens connexes