Connectez-vous / Enregistrez-vous pour accéder aux avantages de votre compte
Récemment recherché
      • Publié le 12 déc. 2023
      • Mis à jour le 27 févr. 2025
    • 6 min

    Éco-conception et valorisation des EPI

    Éco-conception et valorisation des EPI

    A l’heure de la vigilance accrue apportée à la sécurité au travail dans de nombreux secteurs d'activité, comme le BTP, l'industrie, la santé, ou l'agriculture, la production d'équipements professionnels individuels (EPI) est un marché important de l'économie française.

    Selon une étude Xerfi[1], la production d'EPI en France s'est chiffrée en 2023 à presque 1,5 milliard d'euros. Une production en évolution constante, avec un taux de croissance annuel moyen de 3 % entre 2018 et 2023. En 2025, selon la même étude, le marché des EPI devrait atteindre 1,7 milliard d'euros.

    Cette croissance est la conséquence de plusieurs facteurs :

    • L'évolution de la réglementation, toujours plus contraignante en matière de sécurité au travail.
    • L'innovation, qui entraîne le développement de nouveaux types d'EPI, plus confortables, plus performants et plus connectés.

    Une croissance génératrice de progrès en matière de sécurité mais aussi source de nouveaux déchets : Estimée à 150 000 tonnes en 2022, la quantité de déchets issue des EPI devrait atteindre les 200 000 tonnes d'ici 2025[2].

    L'éco conception des EPI, leur valorisation et leur recyclage sont donc à la fois des enjeux majeurs pour la protection de l'environnement mais aussi une affaire de santé publique.

    Toutefois, il n’existe pour l’heure aucune filière de gestion globale des EPI hors d’usage en France.

    EPI et Éco-conception

    De plus en plus de fabricants d'EPI proposent des EPI éco-conçus

    En 2022, 20 % des EPI utilisés dans le secteur de la santé étaient éco-conçus, contre 15 % en 2020. Dans le secteur du BTP, la part des EPI éco-conçus est encore plus élevée, avec 25 % en 20223.

    Les tendances en matière d'écoconception des EPI sont les suivantes :

    • L'utilisation de matériaux recyclés ou biosourcés
    • La réduction de la quantité de matériaux utilisés
    • La facilité de recyclage ou de réutilisation des EPI

    Eco-concevoir un EPI vise à réduire l'impact environnemental de l'équipement tout au long de son cycle de vie, de l'extraction des matières premières à la fin de vie. C’est un processus complexe qui nécessite une approche globale.

    Les avantages de l’éco-conception d’un EPI sont nombreux :

    • La réduction la quantité de matériaux utilisés, et donc de préserver les ressources.
    • La réparation facilitée, en rendant les EPI plus faciles à démonter et à assembler.
    • L’amélioration de la sécurité, en rendant les EPI plus durables et plus résistants.
    • La protection de l’environnement

    Les EPI éco-conçus ont leur signalétique

    • Un écolabel développé par l’AFNOR (Association française de normalisation) pour les EPI éco-conçus
    • Les normes EN 16788 et EN ISO 14020
    Service réparation RS

    La valorisation des EPI

    Réparer un EPI

    La plupart des EPI** sont conçus pour être réparables,** tant qu’ils n’ont pas atteint leur date limite d’utilisation, propre à chaque catégorie d’EPI.

    LE CONSEIL RS : Pour prolonger la durée de vie de vos EPI, pensez à leur entretien : les nettoyer régulièrement, contrôler leur bon fonctionnement, les stocker dans un endroit propre et sec, à l'abri des intempéries.

    En France, la loi AGEC, adoptée en 2020, a renforcé les obligations des producteurs en matière d'éco-conception et de réparation des EPI.

    • Les producteurs doivent désormais mettre à disposition des consommateurs des informations sur la réparable des EPI qu'ils mettent sur le marché.
    • Ils doivent également organiser un système de réparation et de pièces détachées pour les EPI qu'ils mettent sur le marché.

    Des obligations qui ont permis de faire progresser l'éco conception et la réparation des EPI en France : de plus en plus de professionnels de la réparation proposent des services de réparation d'EPI.

    Attention : La réparation de ses EPI doit être confiée à un professionnel qualifié. Il peut s'agir d'un fournisseur d'EPI, d'un atelier de réparation spécialisé ou bien encore d'un service interne à l'entreprise.

    Toutefois, certains EPI ne peuvent pas être réparés, notamment :

    • Les EPI endommagés de manière irréversible, par exemple un casque de protection à la coque fissurée.
    • Les EPI qui ne sont plus disponibles sur le marché, par exemple un type de chaussures de sécurité qui n'est plus fabriqué.
    • Les EPI à usage unique, par exemple les masques chirurgicaux, les gants en nitrile, les blouses jetables…

    À SAVOIR : depuis le 1er janvier 2023, dans le cadre de la loi AGEC, le gouvernement français impose le recyclage des masques chirurgicaux.

    Recycler les EPI

    De nombreux EPI peuvent être recyclés, dans leur totalité ou partiellement.

    Le recyclage des EPI se déroule en plusieurs étapes :

    • La collecte : Les EPI usagés sont collectés auprès des utilisateurs, en général par les entreprises ou les collectivités locales. Elle peut se faire de différentes manières :
      • Dans les entreprises, les EPI usagés peuvent être collectés dans des bennes ou des bacs dédiés.
      • Dans les collectivités locales, les EPI usagés peuvent être collectés lors des collectes sélectives.
      • Il existe également des entreprises spécialisées dans la collecte des EPI usagés.
    • Le tri : Cette étape est capitale pour garantir la qualité du recyclage. Les EPI sont triés par type de matériau (plastique, métal, cuir, etc.) et par état (en bon état, endommagé, etc.).
    • La déconstruction : Les EPI sont démontés, à la main ou mécaniquement, pour séparer les différents matériaux. Une étape qui permet de faciliter le recyclage des matériaux et d'éviter la contamination des différents flux de recyclage.
    • Le recyclage : Les matériaux sont recyclés pour fabriquer toutes sortes de nouveaux produits, des meubles d'extérieur aux jouets, en passant par des palettes d'expédition des vêtements, des chaussures ou des sacs.

    À SAVOIR : les EPI à usage unique sont constitués en grande partie de plastique, de papier et de métal. Des matériaux difficiles à recycler. La plupart du temps, ces déchets sont enfouis ou incinérés, des opérations qui polluent les sols, l’air et l’eau. Toutefois, ils peuvent être valorisés pour produire de l'énergie, telle que de la chaleur ou de l'électricité.

    LE CONSEIL RS : Lavez et séchez les matériaux recyclables avant de les jeter. Cela les aidera à être recyclés plus facilement.

    Freins et perspectives

    Malgré les avancées réalisées, il existe encore des freins à l'éco-conception et au recyclage des EPI.

    Recycler des EPI demeure une activité complexe car un EPI est fabriqué avec plusieurs matières : Gants, casques, chaussures, vêtements finissent encore trop souvent à la poubelle, incinérés ou enfouis.

    <u>Pour favoriser la réparation</u>, il faut

    • Améliorer la disponibilité des pièces détachées, en encourageant les fabricants d'EPI à rendre leurs produits plus réparables.
    • Sensibiliser les entreprises et les particuliers aux avantages de la réparation et de l'éco conception des EPI.

    <u>Pour favoriser le recyclage</u>

    Pour l’heure, il n’existe pas de filière de valorisation durable à grande échelle

    Mais

    • A l’échelle locale, des organismes ou des associations ont mis en place de système de collecte.
    • Plusieurs entreprises collectent auprès des artisans et des industriels les EPI usagés ou arrivés à leur date de péremption.
    • Certains fabricants d'EPI ont mis en place un service auprès de leurs clients pour collecter et recycler leurs propres produits.

    1Xerfi, "Le marché des équipements de protection individuelle (EPI) : étude, stratégies, classements", 2023

    2Etude réalisée par Ecotextile pour le site Infoprotection, novembre 2023

    3"Éco-conception des équipements de protection individuelle", rapport publié par l'Institut national de l'environnement industriel et des risques (INERIS), 2023.

    Pour aller plus loin