- Publié le 20 août 2024
- Mis à jour le 11 déc. 2024
- 6 min
Conseils pour bien choisir son harnais de sécurité
On utilise un harnais de sécurité pour maintenir et assurer un travail en hauteur sans aucun risque d’accidents ou de chutes.

Les harnais de sécurité sont des équipements de protection individuelle (EPI) essentiels pour les travaux en hauteur. Ils sont conçus pour protéger les utilisateurs contre les chutes. Découvrez dans ce guide complet comment choisir le harnais de sécurité adéquat à votre équipe de travail.
L'importance d'un harnais de sécurité pour le travail en hauteur
Pour travailler en hauteur, les harnais de sécurité sont obligatoires. Leur utilisation garantit la sécurité des travailleurs et élimine les risques de chute. Si les équipements de protection collective ne peuvent pas être installés dans un chantier, l’employeur doit fournir à son équipe de travail les harnais appropriés nécessaires pour réaliser leurs travaux en toute sécurité.
Le port des harnais de sécurité est obligatoire dès que les pieds quittent le sol ou qu’il y a un risque de chute. Les employeurs doivent s’assurer que leur équipe applique correctement les instructions d’utilisation de l’équipement. Une mauvaise utilisation ou la réutilisation d’un harnais usagé peut engendrer des accidents mortels. Pour cela, avant d’utiliser les harnais, il est très important de former l’équipe et dé vérifier périodiquement l’état des harnais à utiliser.
Quelles normes de sécurité pour les harnais de sécurité ?
La norme NF EN 361 intitulée équipement de protection individuelle contre les chutes de hauteur - harnais d’antichute, publiée en septembre 2002, est une norme parmi des autres normes européennes qui décrit spécifiquement l’application des directives européennes, les caractéristiques, les exigences et les méthodes d’essais des harnais de sécurité. Elle fait recours à d'autres normes (NF EN 353 à NF EN 355 et NF EN 360 à NF EN 365).
La norme EN 358 délivrée en 1999 définit les exigences des équipements de protection individuelle relatifs au maintien au travail. Alors, elle intègre aussi les exigences d’utilisation des harnais.
La norme EN 813 concerne les harnais de sécurité équipés d’une ceinture à accrochage sternal et des autres latéraux avec des cuissardes. Ce type de harnais permet seulement la progression sur corde et le maintien au travail. Mais, il ne s’agit pas d’un équipement de protection anti-chute.
Les caractéristiques des harnais de sécurité
Pour effectuer le choix correct d’un harnais de sécurité, il faut considérer un ensemble de caractéristiques spécifiques. Nous citons la taille et le réglage du harnais, les matériaux, les points d’attache, le confort, la facilité d'utilisation et le poids maximum (les harnais sont normés pour un poids de 100kg mais certains le sont pour 150kg).
La taille et le réglage du harnais
Les tailles des harnais varient en fonction de la morphologie des utilisateurs (de la taille S à la taille XL). Une fois le réglage d’une première utilisation effectué, il doit être conservé. Nous rappelons que la réutilisation des harnais déjà servi à l’arrêt de chute n’est pas autorisée.
Les matériaux
Les sangles d’ancrage et les ceintures sont conçues par des matériaux à une résistance à la traction très élevée et à une bonne flexibilité tels que le polyester et le nylon. Ces caractéristiques permettent de résister à la masse suspendue et d’adapter parfaitement la morphologie des utilisateurs pour garantir leurs conforts. Les mousquetons de sécurité sont fabriqués en aluminium ou en acier inoxydable.
Les points d’attache
Les points d’attache, aussi appelés points d’ancrage, sont différents ; les points ventraux et les points latéraux permettent d’adapter les positions de travail alors que d’autres types de points tels que les points sternaux et les points dorsaux permettent de suspendre et de maintenir un utilisateur en une position verticale après la chute. Notez bien que le point dorsal est obligatoire. Il est situé au niveau de la partie supérieure du dos pour éliminer les risques d’endommagement de la colonne vertébrale.
Confort
Pour assurer le confort dans un travail en hauteur, des ceintures de renfort en mousse ou des rembourrages sont ajoutées au niveau des cuisses et des épaules pour réduire les points de compression lors d’une chute et pour réduire les effets de traumatisme en suspension comme le Syndrome du Harnais ou CARP (Compresion Avascularization/Reperfusion Syndrom. Pouvant provoquer un décès après 20 à 30 min du suspension. Des sangles spécifiques ou sangles cravates peuvent alors servir a soulager la compression au niveau des jambes et donc l'apparition du syndrome.
Facilité d'utilisation
La conception d’un harnais de sécurité permet son enfilement facilement comme une veste ou comme une combinaison. Les boucles automatiques facilitent le réglage des ceintures au niveau des cuisses et des épaules. Nous rappelons que la réutilisation d’un harnais de sécurité qui a été servi en chute est interdite. Certains harnais sont alors pourvu d'un témoin de chute pour assurer la non-réutilisation d'un harnais déjà utilisé.
Comment choisir son harnais en fonction des différents secteurs d’activité ?
Le choix des harnais de sécurité doit être bien défini. Il dépend de votre application et de votre secteur d’activité. En travaillant en hauteur, vous aurez besoin d’utiliser les harnais généralistes qui permettent le maintien au travail, la suspension et l’arrêt au chute. Dans d'autres secteurs d’activité, tels que la construction, la protection civile, et même parfois l’industrie pétrolière qui exigent le travail dans des milieux confinés, il faut utiliser des harnais spécialisés qui permettent le maintien au travail, la suspension et l’évacuation dans des milieux confinés, l’élagage, le sauvetage et l’anti-chute.
Comparatifs produits - Harnais de sécurité
Modèle | Point de fixation | Caractéristiques | Utilisation recommandée |
|---|---|---|---|
| Harnais de sécurité RS Pro | Sternal et dorsal | Haute visibilité, sans ceinture | Travaux généraux en hauteur nécessitant une visibilité accrue (chantier, routes). |
| Harnais de sécurité Petzl | Sternal et dorsal | Sans ceinture | Travaux en hauteur où la légèreté et la simplicité sont prioritaires (structures légères). |
| Harnais de sécurité Petzl | Avant, arrière, centre, côtés | Avec ceinture | Travaux nécessitant un positionnement précis et un maintien prolongé (pylônes, maintenance industrielle). |
| Harnais de sécurité Kratos Safety | Sternal, dorsal, latéral | Avec ceinture | Travaux de construction générale ou nécessitant un positionnement précis en hauteur. |
| Harnais de sécurité Tractel | Sternal et dorsal | Sans ceinture | Interventions courtes en hauteur où la simplicité et la rapidité d'utilisation sont essentielles. |
Conclusion
L’utilisation des harnais assurent la sécurité des travailleurs en hauteur et favorisent la notoriété d’une entreprise ou d’un employeur auprès des employés. Vous pouvez consulter notre site web pour faire la sélection des harnais de sécurité conformes aux exigences normatives.
Produits associés
Découvrez notre gamme complète de harnais de sécurité.
Pour aller plus loin
Liens connexes
- Comment bien choisir ses gants de protection ?
- Guide pour choisir le bouchon d'oreille adapté
- Comment choisir ses chaussures de sécurité ?
- Comment bien choisir votre batterie Milwaukee M18 pour vos outils électroportatifs ?
- Comment bien choisir sa caméra thermique ?
- Comment choisir un raccord pneumatique ?
- Guide : choisir le bon éclairage en fonction de son poste de travail
- Comment choisir ses Ampoules LED | Le Guide