- Publié le 10 janv. 2023
- Mis à jour le 14 oct. 2024
- 7 min
Intervenir sur une installation électrique en fonction des différents types de câblage

Comme vous le savez, réaliser des relevés de mesure sur une installation électrique est particulièrement dangereux, surtout lorsqu'il s'agit de la norme électrique. Cette opération nécessite des moyens de protection (EPI) et des appareils/accessoires de mesure adaptés. Dans cet article, nous aborderons principalement le choix des outils selon la zone de l’installation à contrôler, en tenant compte des normes électriques. En effet, il est impératif de vérifier que votre équipement de mesure soit adapté au contrôle que vous vous apprêtez à effectuer. Pour ce faire, nous pouvons nous appuyer sur la norme CEI61010-031 et la norme nf c 15-100.
En quoi consiste la norme CEI61010-03 ?
La **norme CEI 61010-03 **est essentielle pour garantir la sécurité des mesures électriques dans les installations domestiques et industrielles. Elle régit les exigences de sécurité pour les accessoires de mesure portatifs et manuels utilisés dans les installations électriques ayant une tension inférieure à 1000 volts, communément appelées installations basse tension. Cette norme définit les différentes catégories de mesure selon leur niveau de dangerosité, allant de la CAT I à la CAT IV..
Ces catégories s'étendent du circuit de distribution du bâtiment (avant compteur et dispositifs de protection) jusqu'aux machines et appareils électriques branchés sur l'installation :
- CAT I : Appareils électroniques protégés
- **CAT II **: Appareils connectés aux prises de courant et circuits de dérivation
- CAT III : Équipements fixes et tableaux de distribution
- CAT IV : Origine de l'installation, compteurs et principaux équipements de protection
La norme spécifie également les exigences en matière de protection contre les chocs électriques, les risques mécaniques, la propagation du feu et les températures excessives. Elle vise à garantir que les dangers pour l'utilisateur et l'environnement soient limités à un niveau acceptable lors de l'utilisation d'accessoires de mesure électrique.
Pour assurer la sécurité des opérateurs, il est crucial de choisir des équipements de mesure adaptés à la catégorie de l'installation sur laquelle on intervient. Par exemple, un multimètre conçu pour la CAT III ne doit pas être utilisé dans une zone CAT IV
Installation électrique : Comment choisir l’appareil de mesure adapté ?
Ainsi comme évoqué précédemment, le niveau de dangerosité d’une zone de travail est défini par les normes électriques en vigueur qui attribuent une catégorie de sécurité. De ce fait, la mesure électrique sur une installation requiert une attention toute particulière sur le niveau de sécurité électrique mentionnées sur l’appareil utilisé. À titre d’exemple, l’utilisation d’un multimètre sur une installation expose l’utilisateur à des risques élevés liés à la dangerosité des niveaux de tension présents. C’est dans le but de garantir la sécurité des utilisateurs pendant les travaux d'électricité que ces normes sont établies pour protéger et sécuriser ce dernier. La catégorie de sécurité prescrit le type de protection approprié pour chaque appareil, y compris les interrupteurs. En d’autres termes, si votre appareil est conçu pour travailler dans la catégorie de surtension CAT II par exemple, il est fortement déconseillé de l’utiliser pour des mesures dans une zone d’installation de catégorie CAT III. Outre cette catégorisation, le niveau de tension est un autre élément à prendre en compte comme catégorie de sécurité, le niveau de tension est également indiqué sur chaque appareil de mesure. Il est très courant de lire sur un multimètre, la mention suivante : CAT III – 600V. Cette mention signifie ainsi que l’appareil doit être utilisé uniquement dans une zone de catégorie III et sous une tension maximale de 600 Volts. De fait cette mention est un avertissement à ceux qui seraient tentés d’utiliser ce multimètre sous une tension supérieure, 1000 Volts par exemple. Même si vous êtes dans la même catégorie de sécurité, une telle manipulation est bien évidemment à éviter.

L'importance de la norme NF C 15-100 est cruciale pour les travaux d'électricité dans toute installation électrique :
Il est essentiel de tenir compte de la norme NF C 15-100, qui régit l'ensemble des branchements électriques pour assurer la sécurité des utilisateurs. Cette norme impose des exigences strictes en termes de sécurité, notamment pour les disjoncteurs, les prises de courant et lestableaux électriques. Elle garantit une répartition sécurisée des circuits électriques dans un local professionnel, et veille à ce que les appareillages utilisés (comme lesinterrupteurs ou contacteurs) soient conformes aux standards de protection requis.
Dans un environnement industriel ou tertiaire, où le raccordement des lignes et l’alimentation en électricité sont critiques, le respect des normes permet d'éviter les risques liés à des surtensions ou à des dysfonctionnements du réseau électrique. Un contrôle régulier, conforme à la norme NF C 15-100, contribue à la sécurité globale de l'installation et au bon fonctionnement des appareils connectés, qu'il s'agisse de prises électriques ou d'autres dispositifs de sécurité. Les volets roulants peuvent être contrôlés par un interrupteur différentiel pour garantir la sécurité électrique, ou d'équipements de grande puissance.
Tableau récapitulatif
Le tableau ci-dessous présente les caractéristiques électriques des différentes catégories de sécurité spécifiées par la norme NF C 15-100, qui régit l'ensemble des installations électriques domestiques.

Tableau d’usage
Le tableau ci-dessous vous permet de connaître la catégorie de dans laquelle vous vous trouvez au cours d’une intervention. Une vérification de la norme IEC 61010 s’impose pour vous assurer que votre appareil est compatible à cette catégorie de surtension, en particulier lors de la construction d’une maison.
|<br>Catégorie de surtension<br>|<br>Exemples d'utilisation<br>|<br>Types d'appareils<br>| |-|-|-| |<br>CAT I<br>|<br>Appareils électroniques<br>|<br>- Appareils électroniques protégés<br><br>- Appareils branchés sur des circuits protégés contre les surtensions transitoires<br><br>- Toute source basse énergie et dérivée d'un transformateur à forte résistance de bobine (ex: partie haute tension d'un photocopieur)<br>| |<br>CAT II<br>|<br>Charges connectées à une prise monophasée<br>|<br>- Appareils électriques & ménagers, instruments portables...<br><br>- Prises & circuits de dérivation longs (>10m d'une source CAT III.>20 m d'une source CAT IV)<br>| |<br>CAT III<br>|<br>Distribution triphasée y compris l'éclairage commercial monophasé <br>|<br>- Appareils dans des installations fixes (commutateurs, moteurs polyphasés...)<br><br>- Bus & circuits d'alimentation dans les usines industrielles<br><br>- Circuits de dérivation courts, équipements pour tableaux de distribution<br><br>- Systèmes d'éclairage dans les grands bâtiments<br><br>- Prises avec raccordement court à l'origine des installations électriques<br>| |<br>CAT IV<br>|<br>Courant triphasé sur le raccordement des lignes électriques <br><br>Lignes extérieures<br>|<br>- "Origine de l'installation".i-e le lieu de raccordement des lignes électriques <br><br>- Compteurs. Principaux équipements de protection contre les surtensions<br><br>- Lignes de raccordement pylône-bâtiment-compteur--> tableau de distribution<br><br>- Lignes aériennes & souterraines<br>|
Les points à retenir
Avant toute utilisation d’un appareil électrique, il est impératif de vérifier sa catégorie de sécurité électrique. Cette précaution permet à l’utilisateur de s’assurer qu’il est protégé pendant l’utilisation. L’usage sécurisé d’un appareil de mesure dans des catégories de sécurité électrique différentes implique que la mention de ces catégories soit portée sur l’appareil utilisé. Certains appareils sont conçus pour être utilisés dans une seule catégorie de surtension, ce qui n’est pas le cas pour d’autres qui peuvent être utilisés dans plusieurs catégories.
Éléments associés
Multimètres
Idéal pour les installateurs ou artisans électriciens, spécialistes en chauffage et climatisation.
Testeurs de tension
Indispensable pour toute intervention dans les armoires électriques
Energimètres
Mesure des tensions courants et puissances utiles jusqu’au diagnostic complet de l'installation électrique.
RS Service Métrologie
RS possède 2 laboratoires de métrologie : 1 mécanique et 1 électrique. Garantissez la précision de vos équipements de test & mesure sous 5 à 10 jours.