- Publié le 10 janv. 2023
- Mis à jour le 29 avr. 2025
- 7 min
Tout savoir sur la RE 2020

Les uns après les autres, les rapports du GIEC s'alarment des changements climatiques et de leur impact sur notre manière de vivre. La question environnementale est au cœur des débats depuis des années, mais il semble qu'elle n'ait jamais été aussi importante qu'aujourd'hui. C'est pour tenter d'y répondre en partie que la nouvelle réglementation environnementale des bâtiments neufs (la « RE 2020 ») a été prévue par la loi « Évolution du Logement, de l’Aménagement et du Numérique » (ELAN). Pour les responsables de la maintenance des bâtiments industriels, il est important de pouvoir anticiper les changements à venir afin d'élaborer les bonnes stratégies pour le futur, en particulier en cas de réaménagement, déménagement, agrandissement ou de nouvelles constructions.
Qu'est-ce que la RE 2020 ?
La RE 2020 est une nouvelle réglementation dont les racines remontent au Grenelle de l’environnement. Son objectif est de diviser par trois la consommation énergétique des nouvelles constructions, par rapport aux constructions actuelles. Le but de la RE 2020 est aussi de diminuer l’impact carbone des bâtiments, de poursuivre l’amélioration de leur performance énergétique et d'en garantir la fraîcheur pendant les étés caniculaires. Ces nouvelles contraintes ne s’appliqueront toutefois qu'aux constructions neuves.
L'entrée en vigueur de la RE 2020 est progressive. En effet, le décret n° 2021-1004 du 29 juillet 2021 relatif aux exigences de performance énergétique et environnementale des constructions de bâtiments en France métropolitaine prévoit plusieurs dates clés. Il fixe ainsi les exigences énergétique et environnementale des constructions neuves et dans un premier temps, l’application est effective pour les habitations, bureaux et certains bâtiments d’enseignements :
- À compter du 1er janvier 2022 pour la construction de bâtiments ou parties de bâtiments à usage d'habitation.
- À partir du 1er juillet 2022 pour les constructions de bâtiments ou parties de bâtiments de bureaux, ou d'enseignement primaire ou secondaire.
- À partir du 1er janvier 2023 pour les extensions de ces constructions et aux constructions provisoires.
La RE 2020 impose également la prise en compte des émissions de CO2 du bâtiment tout au long de son cycle de vie. Cela passe par le sourcing des matières premières, la construction, le réemploi ou la destruction du bâtiment industriel, sans oublier les phases d’exploitation. La gestion d'un bâtiment industriel devra donc s'adapter en conséquence. Une démarche qui peut aussi inciter le développement des bâtiments industriels démontables.
La construction d'un nouveau bâtiment implique donc de nouvelles étapes pour les responsables de la maintenance ou les personnes en charge des projets de construction. Des études poussées et des analyses d’experts risquent d'être nécessaires pour réaliser l'analyse du cycle de vie complet. Un travail qui passe par 7 grandes étapes :
- l'extraction des matières premières,
- la fabrication des matériaux et des produits,
- le transport,
- la mise en oeuvre du bâtiment,
- l’exploitation,
- la rénovation et la réhabilitation,
- la destruction.
À noter que la réglementation thermique RT2012, qui était la norme de référence jusque-là, est désormais obsolète, remplacée par la RE 2020.
La RE 2020 et les bâtiments industriels
Les dernières informations parues durant l'été 2021 restent très lapidaires concernant les bâtiments industriels. En effet, les exigences imposées aux autres catégories de bâtiments, comme les commerces, les restaurants, les hôpitaux et les bâtiments industriels, seront précisées ultérieurement, avec un décalage attendu d'environ un an. S'il y a fort à parier que les contraintes soient proches des bâtiments et immeubles de bureaux, il est difficile de se projeter dans l'avenir. En attendant davantage d'informations, les nouvelles constructions qui se lancent relèvent toujours de la RT2012.
En sortant notre boule de cristal pour essayer de deviner l'avenir, il y a fort à parier que les bâtiments modulaires construits à partir d’éléments standardisés et préfabriqués hors site deviennent particulièrement intéressants pour les industriels. En effet, c'est un mode de construction rapide et simple réduisant le nombre de camions en circulation, limitant l'utilisation d’engins de chantier énergivores et diminuant la production de déchets sur le site d’installation. Avec des travaux moins lourds (pas de terrassement ni de fondations), c'est un modèle qui facilite de multiples usages au cours de la vie du bâtiment construit à partir de matériaux facilement recyclables.
Comment respecter la RE 2020 ?
La RE 2020 instaure la notion de bâtiment à énergie positive. Elle vise à réduire la consommation des bâtiments, en limitant notamment le recours au chauffage, à la climatisation, à l’éclairage, à l’eau chaude sanitaire et à la ventilation. Pour y parvenir, la réglementation met en place de nouveaux principes qui devront être obligatoirement suivis. La construction labellisée RE 2020 doit produire plus d’énergie qu’elle n’en consomme. Pour cela, il est nécessaire de recourir au maximum aux sources d’énergie gratuites et disponibles tout en réduisant ses besoins énergétiques. Une démarche qui passe par un renforcement de l’isolation, une gestion intelligente de l’énergie, la suppression de ponts thermiques et une meilleure restitution de la chaleur.
Pour les professionnels du bâtiment, la RE 2020 change également la manière d'organiser, de construire et de planifier les projets. Pour cela, elle encourage une transformation progressive des techniques de construction, des filières industrielles et des solutions énergétiques. Toute la filière du bâtiment, maîtres d’ouvrage, maîtres d’œuvre, bureaux de contrôles, et fabricants devront ainsi réévaluer leurs méthodes de travails pour atteindre 5 exigences clés :
- L'optimisation de la conception énergétique du bâtiment indépendamment des systèmes énergétiques mis en œuvre (indicateur Bbio).
- Limitation de la consommation d'énergie primaire (indicateurs Cep).
- Limitation de l'impact sur le changement climatique associé à ces consommations (indicateur Ic énergie).
- Limitation de l'impact des composants du bâtiment sur le changement climatique (indicateur IC construction).
- Limitation des situations d'inconfort dans le bâtiment en période estivale d’été (indicateur DH).
Les impacts de la RE 2020
Pour répondre aux critères de la RE 2020, les bâtiments à énergie positive doivent avoir :
- Une consommation de chauffage inférieure à 12 kwhep/m².
- Une consommation totale d’énergie inférieure à 100 kwh/m² (avec l’eau chaude, les lumières,…).
- La capacité de produire de l’énergie pour que le bilan énergétique soit positif sur le chauffage, les luminaires, la production d'eau chaude, et la climatisation.
Performance énergétique : les nouvelles exigences pour les acteurs de la construction
La mise en application de la réglementation environnementale 2020 entraîne une transformation profonde des méthodes de construction. Les acteurs de la construction doivent désormais intégrer l'analyse du cycle de vie dès la phase de conception. Cette évolution réglementaire impose une attention particulière à la qualité de l'air et à la gestion des épisodes de forte chaleur. Les bâtiments tertiaires spécifiques doivent notamment démontrer leur capacité à maintenir un confort thermique optimal tout en minimisant leur impact environnemental.
Impact carbone : vers une construction plus responsable
La RE 2020 place la réduction des émissions de carbone au cœur des priorités du secteur du bâtiment. L'indicateur IC construction impose une évaluation précise de l'impact environnemental tout au long du cycle de vie des bâtiments. Le mode de construction hors site gagne en popularité, permettant de réduire significativement les déchets sur le site d'installation. Cette évolution vers des bâtiments neufs plus performants s'accompagne d'une amélioration de la performance énergétique et environnementale, conformément aux objectifs fixés par le ministère de la transition écologique.
Pour les acheteurs, particuliers comme professionnels, le coût d'achat d'une maison ou d'un bâtiment neuf pourrait être supérieur de 5 % à 10 % en raison de l'application de ces nouvelles normes. Un surplus qui pourrait toutefois être rapidement amorti en raison d'économies importantes sur les factures énergétiques. En effet, une maison passive permet d’économiser environ 90 % d’énergie comparée à une habitation existante, en raison de son utilisation optimale des ressources de chaleur disponibles.
La RE 2020 encourage l’utilisation d’un maximum d’énergies renouvelables. Il vous sera nécessaire de faire appel à de nouveaux systèmes pour vous inscrire dans cette dynamique. C'est notamment le cas des panneaux photovoltaïques, de l’autoconsommation énergétique, de l’aérovoltaïque, de la pompe à chaleur, de la géothermie, du chauffage au bois, du chauffage solaire, d'une meilleure isolation, d'une VMC plus performante, etc. Autant de bonnes pratiques à étudier et à garder de côté en attendant de recevoir tous les détails de la RE 2020 qui devront s'appliquer spécifiquement aux bâtiments industriels.
Produits associés
Compteurs d'énergie
Notre gamme de compteurs d'énergie pour la mesure précise et l'audit des kilowatts par heure pour des relevés extrêmement précis et fiables.
Énergie renouvelable
Limitez votre impact énergétique en choisissant une source d'alimentation écologique parmi notre gamme de panneaux solaires et d'éoliennes.
Caméras thermiques
Nos caméras thermiques sont fournies dans une grande variété de conceptions ergonomiques et offrent une variété de sensibilité thermique.
Environnement
Des outils et des dispositifs de mesure environnementale de haute précision pour vous permettre d’analyser ce dont vous avez besoin.
Pour aller plus loin
Liens connexes
- LED RGB 2020 6 V
- Adhésif Araldite 2020 Transparent, Liquide Boîte 500 g
- Equerre RS PRO Support moteur moteur RE 360/1 moteur RE 385, moteur RE 385LN
- Equerre RS PRO Support moteur moteur RE 140/1 moteur RE 260 moteur
- Hilscher NetTap 151
- Plaques intermédiaire et terminale WAGO X-COM S-Mini, 2020
- Equerre RS PRO Support moteur moteur RE 540LN, moteur avec chemin de roulement RE 700
- En quoi consiste la GTB ? Comment l'associer à des technologies IoT ?