• Publié le 9 janv. 2023
    • Mis à jour le 16 janv. 2026
  • 5 min

TRMS (True Root Mean Square) - La valeur efficace vraie

L'usage de la mesure de la valeur efficace vraie

Parmi les innovations marquantes dans ce domaine, la technologie TRMS (True Root Mean Square) s'impose comme une solution incontournable pour les professionnels de l'électricité et de la maintenance industrielle. Le TRMS, ou valeur effective vraie, représente une avancée significative par rapport aux méthodes de mesure traditionnelles, notamment dans les environnements où les signaux électriques sont complexes et non sinusoïdaux.

Cette technologie permet de capturer avec précision les caractéristiques des formes d'onde irrégulières, fréquentes dans les installations modernes équipées de dispositifs électroniques sophistiqués.

Comment la tension alternative est mesurée par un voltmètre numérique ?

La mesure d’une tension alternative effectuée par des appareils numériques, comme les voltmètres et multimètres, est obtenue à l’aide d’un calcul mathématique appelé moyenne quadratique ou Root Mean Square (RMS) en anglais. La formule est la suivante :

VTRMS=√(V12+V22...+Vn2)/n

Le calcul RMS est précis pour la mesure de signaux à onde sinusoïdale. Il peut être appliqué pour des mesures à ondes non sinusoïdales mais la précision sera incertaine.

Pourquoi le calcul RMS n’est pas suffisant pour des mesures en milieu industriel ?

Dans l’industrie, les charges non linéaires comme les moteurs, ordinateurs, variateurs de vitesse ou encore alimentations à découpage sont omniprésentes. Elles sont la source de nombreuses perturbations qui affectent le réseau de distribution électrique. Ceci se traduit par la déformation du signal alternatif. Cette déformation est la conséquence de l’ajout de courants harmoniques sur le réseau de manière conduite ou rayonnée.

Ainsi la tension alternative d’une installation n’est pas uniquement constituée d’une sinusoïde, mais d’une superposition d’ondes sinusoïdales dont les fréquences sont des multiples de la fréquence dite fondamentale (50 Hz pour les réseaux de distribution en France).

Pour obtenir la valeur la plus proche du signal mesuré, il donc nécessite de prendre compte ces composantes harmoniques supplémentaires. Ce qui n’est pas réalisé par le calcul de la moyenne quadratique(RMS).

Pourquoi le TRMS est la solution pour une mesure précise des tensions alternatives ?

La mesure de la valeur effective vraie ou True Root Mean Square (TRMS en anglais) permet d’obtenir une mesure plus précise de la tension alternative. Ce mode de calcul inclut les composantes harmoniques ce qui offre des résultats plus proches de la valeur réelle.

La formule de calcul se présente comme ci-dessous :

VTRMS=√(V12+V22...+Vn2)/n

n = le nombre de rangs harmoniques

Pourquoi l’usage d’un appareil de mesure TRMS devient la norme ?

Comme évoqué précédemment, l’environnement industriel est fortement perturbé par les charges non linéaires. C’est pourquoi l’utilisation des appareils dotés du mode de calcul TRMS est recommandé pour toutes les opérations de test et mesure en milieu industriel, qu’il s’agisse d’intervention de dépannage ou de maintenance ou bien de test en laboratoire.

Choisir le bon multimètre TRMS pour vos besoins industriels

Dans le domaine de la mesure électrique, le multimètre TRMS est devenu un outil indispensable pour les professionnels. Ces appareils offrent une précision inégalée pour mesurer les signaux AC complexes présents dans les environnements industriels modernes.

Caractéristiques clés des multimètres TRMS :

  • Mesure de tension AC/DC : Les multimètres numériques TRMS excellent dans la mesure précise des tensions alternatives et continues, même en présence de formes d'onde non sinusoïdales.
  • Fréquence : La capacité à mesurer la fréquence est cruciale pour diagnostiquer les problèmes liés aux harmoniques.
  • Test de diode : Cette fonction permet de vérifier rapidement l'intégrité des composants semi-conducteurs.
  • Pince ampèremétrique : Certains modèles, comme ceux de la marque Fluke, intègrent une pince pour mesurer le courant sans interrompre le circuit.

Lors du choix d'un multimètre TRMS, il est important de considérer la gamme de mesure, la précision et la robustesse de l'appareil. Pour les environnements industriels exigeants, optez pour des modèles conçus pour résister aux chocs et aux conditions difficiles.L'utilisation d'un multimètre TRMS permet non seulement d'effectuer des mesures plus précises, mais aussi de diagnostiquer efficacement les problèmes liés à la qualité de l'alimentation électrique. Cela se traduit par une maintenance préventive plus efficace et une réduction des temps d'arrêt coûteux.

En investissant dans un multimètre numérique TRMS de qualité, vous vous assurez d'avoir un outil fiable pour faire face aux défis de mesure dans les installations électriques modernes, qu'il s'agisse de dépannage, de maintenance ou d'optimisation énergétique.

Éléments associés

Voltmètres

Voltmètres

Les voltmètres sont des instruments qui mesurent la tension ou une déviation de potentiel, entre deux points dans un circuit électrique.

En savoir plus

Multimètres

Multimètres

Le multimètre vérifie la résistance électrique dans un circuit. Ils sont disponibles en deux types différents : analogique ou numérique.

En savoir plus

Pour aller plus loin

Liens connexes