- Publié le 9 janv. 2023
- Mis à jour le 9 févr. 2026
- 7 min
Incertitude de mesure - Définition, causes et méthode de calcul

Quelle que soit la qualité de l’appareil utilisé pour vos procédés de mesure, il est utopique de penser obtenir une valeur exacte/vraie de la grandeur mesurée. En effet il existe de nombreux phénomènes impactant un process de mesure et ce qu’il s’agisse de valeurs électriques, mécaniques ou chimiques. Il est néanmoins possible de s’en approcher en ayant une bonne connaissance des conditions d’exécution de cette mesure. On peut s’aider du diagramme des 5M (diagramme d’Ishikawa) pour identifier et organiser les causes influençant la mesure, En appliquant la méthode on aperçoit très vite que l’outil utilisé n’est pas l’unique cause liée à l’incertitude.
Qu’est-ce que l’incertitude de mesure ?
Lorsque l’on procède à une mesure, il subsiste, infime soit-il, il existe un écart entre la valeur réelle et la valeur affichée par l’instrument de mesure, ce qui peut être attribué à la dispersion des valeurs..
Si la valeur réelle est connue notamment lorsque l’on utilise un étalon, cet écart chiffré sera désigné sous le terme « erreur de mesure ». En revanche, dans la majorité des cas la valeur réelle est méconnue, alors on utilisera le terme « incertitude ».
L’incertitude de mesure peut être impactée à n’importe quelle étape du processus de la mesure.
La méthode des 5M peut aider à réduire la dispersion dans les résultats de mesure en analysant un ensemble de facteurs.
Il peut aider à réduire la dispersion des valeurs dans les résultats de mesure, ce qui améliore la précision. permet d’identifier et de classer sous les 5 rubriques du diagramme : Moyen, Milieu, Méthode, Matière et Main d’œuvre employés, les facteurs générant l’incertitude.
La méthode permet ainsi de prendre connaissance des conditions de la mesure et ainsi de réduire l’impact et d’obtenir des résultats plus proches de la valeur réelle.
Quelles sont les causes d’incertitudes liées au matériel?
Pour pratiquer une mesure quel qu’elle soit, il est nécessaire d’utiliser un appareil de mesure : pied à coulisse, réglet, multimètre, thermomètre, etc., afin de minimiser l'écart-type. Malheureusement, ces outils ne délivrent pas la valeur exacte ou vraie de la grandeur mesurée.
La constitution intrinsèque de ces instruments fait appel à des composants et matériaux qui viennent impacter Les paramètres et les résultats obtenus de la mesure doivent être analysés pour évaluer l'écart-type.
On peut citer parmi ces paramètres, la résolution, la fidélité; la précision, la justesse mais aussi le moyen de lecture de la valeur. Toutes ces spécifications sont précisées par le fabricant, afin de permettre à l’utilisateur de prendre en considération ces imperfections et de les intégrer.
Dans les résultats finaux, il est crucial de calculer l'incertitude pour obtenir une évaluation précise. Il est important de préciser que les paramètres évoqués ne sont pas stables dans le temps et qu’il est nécessaire de calculer régulièrement l'incertitude. conseillé de confronter l’instrument de mesure à un étalon de manière régulière.
Comment le Milieu intervient sur l’incertitude de la mesure ?
Inéluctablement la mesure est effectuée dans un environnement bien précis. Ce lieu est soumis aux conditions climatiques, pression atmosphérique, température, humidité etc. Ce sont autant d’éléments pouvant impacter la mesure. En effet, ces paramètres peuvent influencer les caractéristiques des composants et matériaux de l’outil de mesure mais également celles de l’objet ou dispositif à mesurer.
Lors de l’exécution d’une mesure dimensionnelle sur une pièce métallique, il sera nécessaire d’apporter un correctif pour atténuer l’effet de dilatation de l’outil (pied à coulisse) et de la pièce en se basant sur la température référentielle de 20°c précisée notamment par la norme sur les processus de mesure ISO1.
Main-d’œuvre, comment le facteur humain entre en jeu ?
Dans tout processus de mesure, il est crucial de comprendre l'incertitude-type dans toute mesure pour évaluer la précision expérimentale.. Qu’il s’agisse du concepteur de la méthode de mesure ou du technicien qui l’applique, le facteur humain entre en jeux. Ainsi les choix, calculs, agissements, interprétations, mises en application des processus et bien autres facteurs humains sont autant d’éléments pouvant Les résultats peuvent être déviés en raison d'un coefficient d'erreur dans les instruments de mesure. le résultat de la mesure.
Pourquoi la méthode influence-t-elle les résultats de mesure ?
Les méthodes de mesure sont extrêmement nombreuses et il serait difficile de tous les nommées. Néanmoins, On peut en citer quelques-unes comme les méthodes de substitution, différentielles, de surabondances, de répétition, de coïncidences, ou encore à série fermée etc. Ces différentes méthodes de mesure peuvent être classées selon deux catégories : les méthodes directes ou indirectes. Les méthodes de mesure directes sont celles permettent d’obtenir directement des résultats de la mesure dans l’unité de grandeur souhaitée avec un instruments de mesure. La méthode de mesure indirecte peut introduire une incertitude-type dans les résultats. peut introduire une incertitude-type dans les résultats. fait appel aux traitements des valeurs relevées par calculs, conversions ou autres relations pour obtenir la mesure souhaitée. L’utilisation du théorème de Pythagore est un exemple concret de mesure indirecte. En mesurant les deux côtés perpendiculaires d’un triangle rectangle, on peut ainsi déterminer la valeur mesurée du côté opposé de l’angle droit. Autre exemple, la masse surfacique d’une tôle peut être déterminée en utilisant la masse et l’aire de cette surface de la pièce, tout en calculant l'incertitude associée. Ainsi, la méthode indirecte fait appel à des calculs et des relations qui peuvent être exprimés pour mieux comprendre l'incertitude. une source d’erreur supplémentaire causée par l’humain ou la machine selon le moyen de calcul.
Matière – Comment les propriétés physiques de l’objet mesuré impactent la mesure ?
La matière d’une pièce à mesurer à un rôle essentiel dans le processus de mesure. Les propriétés physiques de celle-ci pèsent dans la balance de l’incertitude. Son état de surface, sa température, sa déformabilité, sa position ou encore sa sensibilité aux multiples perturbations occasionnées par son environnement sont autant de facteurs influençant l'incertitude-type. de facteurs influençant l'incertitude-type. de facteurs influençant la mesure. On peut prendre comme exemple le phénomène de dilatation du métal ou encore les impuretés ou rugosité d’une surface après un usinage.
Comment obtenir un résultat de mesure le plus proche de la valeur réelle ?
Comme nous l’avons évoqué précédemment, l’incertitude d’un process de mesure n’est pas occasionnée uniquement par le matériel utilisé. Il est essentiel de faire un état des lieux du processus de mesurage dans sa globalité. Pour cela, il est nécessaire de calculer l'incertitude afin de mieux comprendre les résultats. le diagramme des 5M permet de bien identifier les causes liées à l’incertitude de mesure. Ainsi, établies et chiffrées ces dernières peuvent soit être corrigées ou bien prises en compte dans les résultats finaux. De ce fait tous les moyens auront été employés pour approcher de la valeur réelle de la grandeur mesurée.
Comment le calcul de l'incertitude contribue à la fiabilité des résultats de mesure
Pour garantir des résultats de mesure fiables et cohérents, il est crucial de procéder à un calcul rigoureux de l'incertitude. Ce processus permet de quantifier les différentes sources de variabilité qui peuvent affecter une mesure, en tenant compte de l'ensemble des facteurs influents tels que l'instrument de mesure, l'environnement, et l'intervention humaine. Le calcul de l'incertitude s'appuie souvent sur une modélisation statistique, comme la distribution gaussienne, pour estimer un intervalle de confiance dans lequel la La valeur vraie peut être exprimée en tenant compte de la différence entre la valeur réelle et la valeur affichée. du mesurande se situe avec une certaine probabilité.
Par exemple, un intervalle de confiance à 95% peut être calculé pour exprimer l'incertitude des mesures. 95 % signifie que, sur 100 mesures effectuées, 95 d'entre elles devraient tomber dans cet intervalle, minimisant ainsi les risques de dispersion excessive des valeurs.
Pour améliorer la répétabilité des résultats, il est essentiel d'intégrer le certificat d'étalonnage de l'instrument utilisé, qui fournit des informations précises sur les écarts systématiques et autres paramètres spécifiques à l'appareil. Ces données permettent de quantifier et de corriger les erreurs potentielles, rendant les mesures plus proches de la valeur vraie. L'application de ces méthodes rigoureuses de calcul de l'incertitude est indispensable pour tout processus de mesurage cherchant à atteindre un haut niveau de précision et de fiabilité.
Éléments associés
Service Métrologie
Qu’il s’agisse d’un équipement existant ou d’un nouvel achat, vous devez avoir confiance en la précision de vos mesures.
Pieds à coulisse
Les pieds à coulisse et les compas sont les indispensables de la mesure dimensionnelle de précision.
Multimètres
Plus de 420 références disponibles de différentes marques leaders du marché.
Oscilloscopes
Plus 530 oscilloscopes pour répondre à vos besoins en recherche et développement.
Pour aller plus loin
Liens connexes
- La nouvelle définition de l’étalonnage avec le VIM3
- Traçabilité métrologique : Comment et pourquoi assurer la traçabilité dans des résultats de mesure ?
- Méthodes de stockage en entrepôt, techniques et avantages
- L’étalonnage des instruments de mesure garantit la fiabilité et la cohérence des mesures
- Tachymètre - Définition, fonctionnement et usage
- Machines de Mesure Tridimensionnelle (MMT) - Définition, types et accréditation
- Qu'est-ce que le TCO ? Définition et méthode de calcul réelle
- Oscilloscope - Définition, types et choix
Soyez informé.e de nos dernières nouveautés et actualités
Votre adresse e-mail
En m'inscrivant à la newsletter, j'accepte la politique de protection des données de RS France. Je pourrai me désinscrire à tout moment.