- Publié le 10 janv. 2023
- Mis à jour le 2 oct. 2024
- 5 min
Traçabilité métrologique : Comment et pourquoi assurer la traçabilité dans des résultats de mesure ?

La traçabilité métrologique joue un rôle important dans la mesure, car c'est le meilleur moyen de comprendre la performance d'un instrument et d'évaluer sa précision. Dans le monde de la métrologie, un écart, aussi minime soit-il, peut avoir des conséquences importantes en bout de chaîne, lorsqu'un ouvrier doit mesurer un équipement pour collecter des données qui serviront à prendre des décisions importantes. C'est justement là où le rôle de la traçabilité métrologique est important. Cette chaîne d’étalonnage part d'une référence unique qui s'étend ensuite à toute une hiérarchie d’étalons, pour se terminer par le résultat de mesure. Explications.
Pourquoi assurer la traçabilité métrologique des résultats de mesure ?
Selon le VIM (Vocabulaire International de Métrologie), la traçabilité métrologique se définit comme étant « la propriété d’un résultat de mesure selon laquelle ce résultat peut être relié à une référence par l’intermédiaire d’une chaîne ininterrompue et documentée d’étalonnages dont chacun contribue à l’incertitude de mesure. » L'incertitude représente le 'doute' dans le processus d'étalonnage et est associée à la traçabilité métrologique des résultats de mesure. Cette méthode est indispensable pour obtenir des résultats conformes, historiques, et comparables.
Pour des résultats conformes, exacts, documentés et traçables :
Comment savoir si une température mesurée sur une machine dans une ligne de production est bien la bonne ? Pour comparer des données, il est indispensable de disposer d’une référence commune ou d’un étalon commun ainsi que des incertitudes. Une chaîne de traçabilité métrologique est définie par l'intermédiaire d'une hiérarchie d'étalonnage. Il existe donc différentes étapes qui partent de l'étalon SI jusqu'à l'appareil de mesure :
- étalon SI ;
- étalon national ;
- étalon des laboratoires accrédités ;
- étalon des normes industrielles ;
- instruments de mesure et appareil ou moyen de mesure.
L'étalonnage des instruments de mesure est crucial pour garantir des résultats traçables
Cette méthode permet d’obtenir une chaîne d’étalonnage ininterrompue et documentée reliée à l’unité SI. Il est important de garder en tête que plus il y a d’étapes d’étalonnage entre l’unité SI et l’appareil de mesure, plus l’incertitude de mesure est élevée. Pour les mesures très exigeantes, il est donc toujours préférable d’avoir une chaîne de traçabilité des étalonnages qui soit aussi courte que possible. D’autre part, ce travail de traçabilité métrologique est exigé par certaines normes et standards de qualité, comme c’est le cas avec ISO 9001. Les solutions utilisées dans la vérification ou l'étalonnage des équipements doivent être raccordées au SI par des organismes compétents.
Il s’agit d’une exigence lorsqu’elle est considérée comme un élément essentiel visant à donner confiance dans la validité des résultats de mesure.
Si vous mesurez un poids ou une pression depuis 10 ou 15 ans sur la même ligne de production. Les données collectées sont utiles pour montrer une tendance significative en lien avec la production, que ce soit en termes de conformité ou pour mesurer l'usure d'un équipement à des fins de maintenance prédictive par exemple. Cependant, cette interprétation des données n'est acceptable que si les mesures de ces dernières années se réfèrent réellement à la même référence. Les matériaux de référence certifiés sont essentiels pour assurer la traçabilité métrologique des résultats de mesure par rapport au SI. La traçabilité métrologique vous permet de confirmer qu'une mesure réalisée en 2005 est donc aussi fiable qu’une mesure de 2012 ou de 2020.
Pour confronter des résultats provenant de sources différentes
Imaginons qu’un produit vous est envoyé par un fournisseur. À son arrivée, vous le mesurez et constatez qu’il ne dispose pas des caractéristiques attendues. Dès lors, comment savoir si ce sont vos mesures ou celles du fournisseur qui ne sont pas les bonnes ? À partir du moment où elles ne se réfèrent pas à la même référence, c’est-à-dire qu’elles ne sont pas traçables sur le plan métrologique, il est impossible de juger objectivement si l’objet satisfait aux exigences spécifiées. Il est donc crucial d'utiliser des méthodes de référence clairement décrites et acceptées par un organisme compétent pour assurer la traçabilité métrologique des résultats de mesure.
Pour rester dans les limites données
Si une machine doit rester sous un certain seuil (température, pression, nombre de cycles, vibrations, etc.), il est crucial d’avoir un instrument de mesure qui affiche la même unité que la valeur limite. Il doit donc être métrologiquement traçable à la même définition de l’unité. Le risque, est de dépasser, parfois de peu, les limites imposées par le fabricant, et de mettre en danger vos équipes ou votre ligne de production. Sans compter que votre responsabilité est alors engagée. Il est également important de rester informé des nouvelles versions des produits logiciels pour assurer la traçabilité métrologique et éviter tout risque. Les risques peuvent être conséquents pour votre site industriel.
Pour garantir l'intégrité et la traçabilité du commerce international
La traçabilité métrologique assure l'intercomparabilité des résultats de mesure au niveau mondial. Lorsque des équipements, machines et appareils de mesure passent d'un pays à l'autre ou d'un continent à l'autre, cela contribue à augmenter le risque. Le Bureau international des Poids et Mesures confirmait d'ailleurs que « La traçabilité métrologique englobe donc les concepts d'incertitude de mesure et d'étalonnage par rapport à une série d'étalons de référence. La traçabilité métrologique est l'un des éléments qui établissent la confiance internationale dans l'équivalence mondiale des mesures (...) réduisant ainsi de manière significative les obstacles techniques au commerce qui pourraient autrement résulter d'un manque d'équivalence. »
Produits associés
RS Service Métrologie
RS possède 2 laboratoires de métrologie : 1 mécanique et 1 électrique. Garantissez la précision de vos équipements de test & mesure sous 5 à 10 jours.
Mesure poids / force
Découvrez notre gamme complète de balances de pesage, dynamomètres et compteurs Newton.
Multimètres
RS propose une grande variété de multimètres analogiques et numériques et stocke également un grand nombre d’accessoires.
Mesures linéaires
Consultez notre gamme d'équipements de mesure et de test linéaires, y compris les compteurs linéaires et autres accessoires.
Pour aller plus loin
Liens connexes
- Quels moyens pour assurer le suivi et la traçabilité du process dans l’agroalimentaire et garantir la qualité du produit fini ?
- Métrologie : Garantir la précision et la qualité des mesures
- Pourquoi faire de la métrologie en aéronautique ?
- Installer des solutions de suivi de qualité et de traçabilité du processus dans l’industrie pharmaceutique
- Comment optimiser la gestion des stocks des produits et assurer leur renouvellement au meilleur moment ?
- RS Service Métrologie
- Quels sont les moyens techniques pour garantir l'hygiène ,la traçabilité alimentaire et la sécurité des aliments ?
- Les principales normes ISO en métrologie