- Publié le 1 févr. 2023
- Mis à jour le 6 sept. 2023
- 7 min
Comment fonctionne un hygromètre IGM avec caméra thermique intégrée ?
![Comment fonctionne un hygromètre IGM avec caméra thermique intégrée ?](http://res.cloudinary.com/rspoc/image/upload/w_1248,h_300,c_crop,c_fill,f_auto,q_auto/dpr_auto/v1671611845/RS%20CONTENTFUL/Discovery/FR/Maintenance/fonctionnement-hygrometre-camera-thermique/comment-fonctionne-hygrometre-camera-thermique-integree.png)
Article publié le 22/12/2022
Dans le contexte d’augmentation des prix de l’énergie, les particuliers, comme les professionnels, sont à la recherche permanente d’une amélioration de l’isolation thermique des bâtiments. Pour ce faire, des études thermiques et des diagnostics d’humidité peuvent permettre d’effectuer l’analyse thermique des bâtiments.
Gros plan sur l’hygromètre IGM avec caméra thermique intégrée, le nec plus ultra de l’agent de maintenance industrielle !
Le principe de base d’un hygromètre
Comme son nom l’indique, l’hygromètre sert à mesurer l’humidité de l’air. Selon le type d’hygromètre, la mesure effectuée sera :
- L’humidité absolue de l’air, exprimée en grammes d’eau par rapport au volume d’air humide ou au poids d’air sec. Elle ne dépend pas de la température de l’air.
- L’humidité relative de l’air, exprimée en pourcentage ; elle est calculée comme le rapport entre la quantité de vapeur d’eau dans l’air et la quantité maximale de vapeur d’eau contenue dans l’air. Plus l’air est chaud, plus il peut contenir de vapeur d’eau. Par conséquent, pour une même masse de vapeur d’eau, l’humidité relative varie avec la température. La température de rosée est la valeur où l’on atteint une humidité relative de 100 %.
Quelle que soit la température ambiante, la sensation d'air trop sec apparaît quand l'humidité relative est inférieure à 50 %. La sensation d’air trop humide apparaît lorsque l'humidité relative est supérieure à 70 %.
Les hygromètres ont pour objet la mesure de l'humidité relative indispensable au confort des habitations et au contrôle de nombreuses fabrications industrielles. La plupart des hygromètres sont également dotés de capteurs de mesure de température. Du modèle tout public à capteur électronique au modèle industriel avec caméra thermique, les industriels proposent une large gamme de produits.
Quelle est la différence entre hygromètre, humidimètre et capteur d’humidité?
Lorsqu’on parle de la notion d’humidité, il faut bien faire la différence entre :
- la quantité d’eau présente dans un liquide ou un solide comme le bois ou le béton ;
- la quantité de vapeur d’eau présente dans l’air ou dans un gaz.
Un capteur d’humidité est un capteur qui réagit à l’humidité de l’atmosphère et qui délivre un signal électrique qui nécessite un autre appareil (automatisme, afficheur ou hygromètre) pour être analysé et exploité.
L’objectif d’un humidimètre est de mesurer l'humidité d'un matériau, tandis que celui d’un hygromètre est de mesurer le taux d'humidité dans l'air.
![Hygromètre avec caméra thermique](https://res.cloudinary.com/rspoc/image/upload/f_auto/q_auto/v1671808224/RS%20CONTENTFUL/Discovery/FR/Maintenance/fonctionnement-hygrometre-camera-thermique/hygrometre-camera-thermique-tout-savoir.png)
La technologie IGM, c’est quoi ?
IGM signifie Infrared Guided Measurement, soit « Mesure guidée par infrarouge ». La technologie IGM™ combine le capteur de mesure avec une image thermique. Les problèmes de température et d’humidité n’étant pas visibles à l’œil, les professionnels utilisent cette technologie pour cibler leurs analyses.
La technologie IGM™ utilise un capteur infrarouge grandes ondes (nommé Lepton® et fabriqué par FLIR),pour détecter les points humides sous les surfaces des murs, plafonds ou planchers. La mesure s’effectue soit avec une sonde à pointe soit de façon non destructive.
L’utilisation de la caméra thermique intégrée à l’hygromètre IGM™ permet de visualiser les problèmes d’humidité avant intervention et de pouvoir faire une comparaison avec la situation après travaux. Un de ses avantages est ainsi d’apporter la preuve au donneur d’ordre des solutions apportées.
L’hygromètre IGM™ guide le technicien vers l'endroit exact qui peut nécessiter des tests et des investigations supplémentaires Cela lui permet ainsi de gagner du temps et d'augmenter la sécurité des opérateurs en leur permettant de repérer facilement les problèmes exactement là où ils se trouvent avec une distance de sécurité totale.
Comment fonctionne la caméra thermique intégrée ?
La caméra thermique détecte à distance la chaleur de l’énergie infrarouge. Cette énergie est convertie en un signal électronique, qui subit lui-même un traitement du signal pour produire une image en couleurs ou une vidéo thermique.
Il est ainsi possible de contrôler les performances thermiques d’un bâtiment ou d’un matériel, mais aussi d'identifier les problèmes et d'en évaluer la gravité.
Les applications de l’hygromètre dans l’analyse thermique d’un bâtiment
Les données concernant l’humidité d’un bâtiment ou d’un lieu ont, de tout temps, intéressé les scientifiques. Déjà au XVe siècle, Léonard de Vinci faisait dans ses cahiers des représentations graphiques d’hygromètres. Depuis la météorologie jusqu’à l’industrie, en passant par les industries chimiques et pharmaceutiques, la connaissance de l’humidité, qui est une propriété « invisible » de l’air, s’avère essentielle.
L’hygromètre IGM avec caméra thermique permet de localiser les problèmes potentiels d'humidité grâce à une image thermique. Cette solution adaptée aux professionnels du bâtiment leur procure une grande souplesse et leur fournit des relevés détaillés. L’image obtenue est affichée sur quatre couleurs et les relevés d’humidité sont personnalisables.
Mais rentrons un peu plus dans le détail de son fonctionnement…
![Fonctionnement hygromètre IGM](https://res.cloudinary.com/rspoc/image/upload/f_auto/q_auto/v1671808407/RS%20CONTENTFUL/Discovery/FR/Maintenance/fonctionnement-hygrometre-camera-thermique/hygrometre-camera-thermique-presentation.png)
Le fonctionnement d’un hygromètre IGM à caméra thermique intégrée.
Certaines machines industrielles ont besoin de certaines conditions d’humidité pour fonctionner. L’hygromètre IGM à caméra thermique intégrée est capable d'enregistrer des mesures et des images qui peuvent être transférées sur un PC pour des analyses a posteriori. Des rapports peuvent également être générés de manière automatique. L’utilisateur peut également effectuer des captures d’écran.
L’utilisation de ce type d’appareil se veut intuitive. L’appareil doit avoir sa batterie chargée avant toute utilisation. Après avoir mis sous tension l’appareil et effectué son paramétrage (langue, unités, horodatage, palette de couleurs, alarme niveau haut), l’utilisateur a le choix de :
- Faire des mesures d’humidité.
- Utiliser la caméra thermique.
Les mesures d’humidité peuvent être effectuées avec le capteur d'humidité sans contact intégré en partie arrière ou bien avec la sonde d'humidité externe. Différents modes d’affichage sont disponibles.
- mode d'imagerie thermique infrarouge uniquement ;
- mode IGM personnalisé ;
- mode humidité IGM ;
- mode psychométrique ;
- mesure de l'humidité uniquement.
Il peut choisir de verrouiller ou déverrouiller la mise à l'échelle automatique de la palette de couleurs, afin d’ajuster sa plage de mesure. Par exemple, si des objets chauds et froids sont affichés dans la même image, la mise à l'échelle automatique de la palette de couleurs étirera la palette pour toutes les températures. Pour obtenir plus de détails sur les objets froids, l'utilisateur peut verrouiller la mise à l'échelle avec uniquement les objets de moyennes ou faibles températures.
Une fonction « combinaison » permet d’enregistrer une mesure d’humidité à distance avec une image thermique.
Une alarme d'humidité peut être activée lorsque la mesure d'humidité excède la limite supérieure programmée. Son déclenchement s’effectue par un signal sonore et vis.
Éléments associés
Hygromètre
Un hygromètre mesure l'humidité et la vapeur d'eau dans l'air. Découvrez toute la gamme proposée par RS France.
Mesures de température
La température est un paramètre en constante évolution qui doit être contrôlé régulièrement, nous stockons donc une large gamme de produits de mesure de température. Découvrez-les.
RS Service Métrologie
RS possède 2 laboratoires de métrologie : 1 mécanique et 1 électrique. Garantissez la précision de vos équipements de test & mesure sous 5 à 10 jours.