• Publié le 3 févr. 2023
    • Mis à jour le 28 oct. 2024
  • 13 min

Le guide des énergies renouvelables en entreprise

Les énergies renouvelables en entreprise

Les énergies renouvelables s'avèrent primordiales pour diversifier le système énergétique français et mondial. Selon les chiffres du ministère de la Transition écologique, en 2021, les énergies renouvelables représentaient 13% de la consommation d’énergie primaire (énergie non transformée), et 19,3% de la consommation finale brute de l’énergie en France. Pour tirer leur épingle du jeu et participer à un phénomène sociétal d'ampleur, les entreprises doivent également s’intéresser de près à la consommation des énergies renouvelables. Économies d’énergies, meilleure puissance énergétique et responsabilisation, dans quels buts consommer plus vert et quel type d’énergie choisir pour son entreprise ? Découvrez sans plus tarder le guide des énergies renouvelables dédié aux entreprises.

Qu’est-ce qu’une énergie renouvelable ?

Il existe 5 familles d’énergies renouvelables : l’énergie éolienne, l’énergie hydraulique (à l’origine de l’hydroélectricité), l'énergie solaire (solaire photovoltaïque, solaire thermique), la géothermie et la biomasse. Inépuisable, le propre d'une énergie renouvelable est qu'elle n’engendre pas voire peu de déchets et d’émissions polluantes sur Terre. On la différencie des énergies fossiles et polluantes, dont les prix augmentent et les stocks diminuent de façon drastique. Les entreprises ont donc tout à gagner à consommer des énergies renouvelables.

Les différents types d’énergies renouvelables

Consommer des énergies renouvelables ou souscrire à un contrat d'énergie verte offre l'opportunité aux entreprises de réaliser des économies tant sur le plan financier qu'écologique. En effet, les coûts relatifs à l’énergie sont l’un des principaux postes de dépenses des entreprises (chauffage, électricité, etc.). Il existe des dispositifs adaptés à toutes tailles, tous secteurs d'activité et toutes localisations des entreprises.

Énergie éolienne

L’énergie éolienne est l’énergie renouvelable dépendant du vent. Le soleil chauffe la Terre et crée des zones de températures et de pression atmosphérique tout autour de la planète. Naissent ainsi des différences de pression et des mouvements d’air : le vent. Grâce à sa force, l’énergie éolienne permet de fabriquer l’électricité issue deséoliennes (ou aérogénérateurs).

Les avantages de l’énergie éolienne :

  • Les industriels peuvent tirer profit des éoliennes à très grande échelle. Cette énergie est inépuisable.
  • L’énergie éolienne est renouvelable et décarbonée. En ce sens, elle n’émet pas de CO2.
  • Une éolienne peut être installée en mer ou sur terre

Les inconvénients de l’énergie éolienne :

L’énergie éolienne dépend de la météo et n’est pas créée sur demande. Il est donc conseillé de prévoir des réservoirs d’énergie au sein de ses locaux et de coupler son éolienne à un générateur électrique.

Énergie hydraulique

Provenant principalement des mouvements de l’eau, l’énergie hydraulique est à l’origine de fleuves, chutes, courants ou encore des marées. Elle est exploitée au sein de centrales hydroélectriques. Son rôle consiste à transformer l’activité de l’eau en énergie, appelée hydroélectricité. Selon France Hydro Électricité, elle constitue 10% de la production d’électricité française en 2020 et reste la première source d’énergie renouvelable en France. Il existe deux types de centrales pour la créer : la centrale au « au fil de l’eau » ou la centrale « avec barrage ».

Les avantages de l’énergie hydraulique :

  • Un faible coût
  • Une énergie durable et autonome
  • Une couverture de grands besoins en électricité, donc adaptée aux entreprises de petites comme de grandes tailles
  • Pas de rejet de CO2.

Les inconvénients de l’énergie hydraulique :

  • La construction d’un barrage hydraulique peut engendrer des bouleversements au sein d’écosystèmes naturels ou sociaux
  • La proximité d’un point d’eau important est indispensable pour installer une centrale hydraulique au sein d’une entreprise.

Énergie solaire

L’énergie solaire est issue de la puissance du soleil (comme son nom pourrait l’indiquer). Ressource infinie, de nombreuses entreprises installent despanneaux solaires ou photovoltaïques au sein de leurs locaux pour produire la chaleur et l'énergie nécessaires à leur activité. Parmi les équipements nécessaires au bon fonctionnement des panneaux, les entreprises doivent être équipées de bonscontrôleurs de charge solaire, desupports de panneau solaire, et d'unconvertisseur solaire.

Les avantages de l’énergie solaire :

  • Des installations simples pour tous types d’entreprises
  • Pas d’émission de CO2
  • Une énergie silencieuse.

Les inconvénients de l’énergie solaire :

La production d’énergie solaire dépend de la présence du soleil et ne peut être effectuée de nuit. Par ailleurs, elle est relativement plus faible en hiver. Les entreprises doivent donc alterner parfois avec un autre type d'énergie pour couvrir leurs besoins. 

Énergie géothermique

La géothermie fait partie intégrante des énergies renouvelables. Elle tire profit de la puissance de la Terre. L’électricité produite au sein des centrales géothermiques est possible grâce à l’eau chaude provenant des nappes du sous-sol terrestre.

Les avantages de l’énergie géothermique :

  • Un gain en performance pour les industriels, la capacité de production d’énergie étant très importante.
  • Elle ne rejette pas de déchets ni de CO2.

Les inconvénients de l’énergie géothermique :

Si la mise en place peut s’effectuer au sein de n’importe quelle industrie, elle peut être longue et coûteuse.

Énergie biomasse

Cette énergie fabrique de l’électricité grâce à la chaleur provenant des combustions du bois, de déchets agricoles, des végétaux ou bien des ordures domestiques organiques. Elle permet la fabrication du biogaz.

Les avantages de l’énergie biomasse :

  • Elle chauffe les entreprises
  • Elle sert de carburant pour les véhicules d’entreprise
  • Les matières premières permettant sa production sont peu coûteuses.

Les inconvénients de l’énergie biomasse :

  • Mal utilisée, l’énergie biomasse peut devenir une source de pollution
  • L’acheminement des matières premières peut être coûteux.

Dans une logique d’économie circulaire, pour installer une source d’énergie biomasse au sein de son entreprise, il est conseillé d’être situé à proximité d’une ressource.

Énergie éolienne

L’énergie éolienne est l’énergie renouvelable dépendant du vent. Le soleil chauffe la Terre et crée des zones de températures et de pression atmosphérique tout autour de la planète. Naissent ainsi des différences de pression et des mouvements d’air : le vent. Grâce à sa force, l’énergie éolienne permet de fabriquer l’électricité issue des éoliennes (ou aérogénérateurs).

Les avantages de l’énergie éolienne :

  • Les industriels peuvent tirer profit des éoliennes à très grande échelle. Cette énergie est inépuisable.
  • L’énergie éolienne est renouvelable et décarbonée. En ce sens, elle n’émet pas de CO2.
  • Une éolienne peut être installée en mer ou sur terre

Les inconvénients de l’énergie éolienne :

L’énergie éolienne dépend de la météo et n’est pas créée sur demande. Il est donc conseillé de prévoir des réservoirs d’énergie au sein de ses locaux et de coupler son éolienne à un générateur électrique.

L'énergie éolienne

Énergie hydraulique

Provenant principalement des mouvements de l’eau, l’énergie hydraulique est à l’origine de fleuves, chutes, courants ou encore des marées. Elle est exploitée au sein de centrales hydroélectriques. Son rôle consiste à transformer l’activité de l’eau en énergie, appelée hydroélectricité. Selon France Hydro Électricité, elle constitue 10% de la production d’électricité française en 2020 et reste la première source d’énergie renouvelable en France. Il existe deux types de centrales pour la créer : la centrale au « au fil de l’eau » ou la centrale « avec barrage ».

Les avantages de l’énergie hydraulique :

  • Un faible coût
  • Une énergie durable et autonome
  • Une couverture de grands besoins en électricité, donc adaptée aux entreprises de petites comme de grandes tailles
  • Pas de rejet de CO2.

Les inconvénients de l’énergie hydraulique :

  • La construction d’un barrage hydraulique peut engendrer des bouleversements au sein d’écosystèmes naturels ou sociaux
  • La proximité d’un point d’eau important est indispensable pour installer une centrale hydraulique au sein d’une entreprise.
L'énergie hydraulique

Énergie solaire

L’énergie solaire est issue de la puissance du soleil (comme son nom pourrait l’indiquer). Ressource infinie, de nombreuses entreprises installent des panneaux solaires ou photovoltaïques au sein de leurs locaux pour produire la chaleur et l'énergie nécessaires à leur activité. Parmi les équipements nécessaires au bon fonctionnement des panneaux, les entreprises doivent être équipées de bons contrôleurs de charge solaire, de supports de panneau solaire, et d'un convertisseur solaire.

Les avantages de l’énergie solaire :

  • Des installations simples pour tous types d’entreprises
  • Pas d’émission de CO2
  • Une énergie silencieuse.

Les inconvénients de l’énergie solaire :

La production d’énergie solaire dépend de la présence du soleil et ne peut être effectuée de nuit. Par ailleurs, elle est relativement plus faible en hiver. Les entreprises doivent donc alterner parfois avec un autre type d'énergie pour couvrir leurs besoins.

L'énergie solaire

Énergie géothermique

La géothermie fait partie intégrante des énergies renouvelables. Elle tire profit de la puissance de la Terre. L’électricité produite au sein des centrales géothermiques est possible grâce à l’eau chaude provenant des nappes du sous-sol terrestre.

Les avantages de l’énergie géothermique :

  • Un gain en performance pour les industriels, la capacité de production d’énergie étant très importante.
  • Elle ne rejette pas de déchets ni de CO2.

Les inconvénients de l’énergie géothermique :

Si la mise en place peut s’effectuer au sein de n’importe quelle industrie, elle peut être longue et coûteuse.

L'énergie géothermique

Énergie biomasse

Cette énergie fabrique de l’électricité grâce à la chaleur provenant des combustions du bois, de déchets agricoles, des végétaux ou bien des ordures domestiques organiques. Elle permet la fabrication du biogaz.

Les avantages de l’énergie biomasse :

  • Elle chauffe les entreprises
  • Elle sert de carburant pour les véhicules d’entreprise
  • Les matières premières permettant sa production sont peu coûteuses.

Les inconvénients de l’énergie biomasse :

  • Mal utilisée, l’énergie biomasse peut devenir une source de pollution
  • L’acheminement des matières premières peut être coûteux.

Dans une logique d’économie circulaire, pour installer une source d’énergie biomasse au sein de son entreprise, il est conseillé d’être situé à proximité d’une ressource.

L'énergie biomasse

Pourquoi choisir l'électricité d'origine renouvelable pour son entreprise ?

Il existe de nombreux avantages à choisir un dispositif d'énergie renouvelable pour son entreprise :

  • Des prix plus bas et moins soumis à une fluctuation
  • Une réponse aux enjeux sociaux et environnementaux de taille via la responsabilisation de votre entreprise
  • La génération de plus d’emplois et l’inscription dans le tissu économique local
  • Une nette amélioration de son image de marque.

Est-ce que les entreprises sont obligées d’installer des sources d’énergie renouvelable ?

Les entreprises n’ont pas d’obligation légale à installer une source d’énergie renouvelable au sein de leurs locaux. Cependant, à des fins écologiques et économiques, l’État encourage les acteurs industriels à se diriger davantage vers la production d’énergie verte. Pour favoriser l'essor des énergies renouvelables, les industries peuvent bénéficier d'aides.

Cependant, la loi française relative à l’énergie et au climat votée en 2019 fixe un objectif de 33% d'énergie produite à partir de sources renouvelables dans la consommation finale brute d'énergie d'ici 2030, afin d'accélérer la transition énergétique en entreprise.

Loi et norme

Est-ce que les entreprises peuvent bénéficier d’aides ou primes de l’État ?

Des aides et financements publics ont été instaurés pour favoriser le déploiement des énergies renouvelables en entreprise. Il existe notamment :

  • les aides de l'ADEME (Agence de la transition écologique)
  • Le prêt Eco-Energie (PEE)
  • Une aide à destination des entreprises désirant se munir de solutions d'énergie renouvelable afin de réduire leurs émissions de gaz à effet de serre ou enrichir leur performance énergétique,
  • Un crédit d'impôts pour favoriser la transition énergétique des industries françaises.

Quelles entreprises peuvent passer à l'énergie renouvelable ?

Toutes les entreprises et tous les types de secteurs d’activités peuvent prétendre aux énergies renouvelables (TPE, PME, groupes, etc.).

Récemment et dans le cadre du plan de sobriété énergétique présenté le 6 octobre 2022, de nombreuses entreprises se sont engagées pour plus de sobriété énergétique. De bons exemples à suivre !

Quelles sont les démarches administratives nécessaires pour certaines installations ?

Dans certains cas, et notamment pour les installations conséquentes, il est recommandé de s’adresser à la mairie ou aux collectivités dont dépend votre entreprise.

Par ailleurs, afin de jouir de ces installations, il est parfois nécessaire de se déclarer auprès d’organismes comme la DIDEM, la Direction de la Demande et des Marchés énergétiques.

Les démarches administratives

Comment se fournir en énergie renouvelable ?

S'il est nécessaire de faire appel à des prestataires spécialistes dans l'installation de dispositifs d'énergies renouvelables, il est également possible pour les entreprises de bénéficier d’offres de fournisseurs d’énergie verte.

Quels sont les avantages et les désavantages des énergies renouvelables pour son entreprise ?

L’investissement dans les énergies renouvelables nécessite des changements structurels et un coût de départ parfois conséquent. Cependant, les avantages doivent être envisagés sur le long terme : économies, modernisation de votre entreprise, participation à la transition énergétique, stockage d’énergie, meilleure puissance énergétique, dynamisation du tissu économique, etc.

Les énergies renouvelables changent le visage des entreprises, désirant réaliser des économies et gagner en responsabilité sociale et environnementale. Solaire, éolienne, ou encore hydraulique, n'importe quelle industrie ou entreprise peut prétendre à installer des dispositifs d'énergies renouvelables au sein de ses locaux.

Avantages de l'énergie renouvelable pour les entreprises

L'adoption des énergies renouvelables offre de nombreux avantages aux entreprises soucieuses de leur impact environnemental et de leur efficacité énergétique. En optant pour des solutions comme le solaire photovoltaïque, l'éolien ou la biomasse, les entreprises peuvent réduire significativement leur dépendance aux énergies fossiles et diminuer leur empreinte carbone. L'autoconsommation d'énergie renouvelable permet non seulement de réaliser des économies substantielles sur les factures d'électricité à long terme, mais aussi d'améliorer l'image de marque de l'entreprise auprès des consommateurs de plus en plus sensibles aux enjeux environnementaux. De plus, les entreprises peuvent bénéficier d'incitations fiscales et de subventions gouvernementales pour l'installation de systèmes d'énergie renouvelable, rendant l'investissement initial plus abordable. En s'engageant dans la transition énergétique, les entreprises contribuent activement à la lutte contre le changement climatique tout en renforçant leur compétitivité sur le marché. Que ce soit par l'installation de panneaux solaires sur les toits de leurs bâtiments ou par la souscription à des offres d'électricité verte auprès de fournisseurs spécialisés comme Enercoop, les options sont nombreuses pour les entreprises désireuses d'intégrer les énergies renouvelables dans leur stratégie énergétique.

Mise en œuvre de l'énergie renouvelable en entreprise

La mise en œuvre de solutions d'énergie renouvelable en entreprise nécessite une approche stratégique et planifiée. Les entreprises peuvent commencer par réaliser un audit énergétique pour identifier les opportunités d'amélioration de leur efficacité énergétique. Ensuite, elles peuvent explorer différentes options d'énergie renouvelable adaptées à leur situation. Par exemple, l'installation de panneaux photovoltaïques sur les toits ou les parkings peut être une solution idéale pour l'autoconsommation. En France, les projets solaires d'entreprise ont connu une croissance significative, avec une augmentation de 25% de la puissance installée en 2023 par rapport à l'année précédente. Pour les entreprises ne pouvant pas installer leurs propres systèmes, la souscription à des contrats d'achat d'électricité (PPA) auprès de producteurs d'énergie renouvelable comme CVE ou Neoen est une alternative intéressante. Ces contrats garantissent un approvisionnement en électricité verte à long terme et à prix stable. De plus, les entreprises peuvent opter pour des solutions de stockage d'énergie, comme les batteries, pour optimiser leur consommation d'énergie renouvelable. Il est également crucial de former les employés aux bonnes pratiques de consommation énergétique pour maximiser les bénéfices de ces investissements. En adoptant une approche globale de la transition énergétique, les entreprises peuvent non seulement réduire leurs coûts énergétiques mais aussi renforcer leur résilience face aux fluctuations du marché de l'énergie.

Produits associés

énergie renouvelable

Energie renouvelable

Découvrez notre gamme de produits dédiés à l'énergie renouvelable. Vous pourrez ainsi limiter votre impact énergétique en choisissant une source d'alimentation écologique parmi notre gamme de panneaux solaires et d'éoliennes.

En savoir plus

Panneau solaire RS Pro

Panneau solaire RS Pro

Les panneaux solaires "photovoltaïques" utilisent l'énergie solaire pour produire de l'électricité et peuvent être utilisés dans de nombreuses applications allant des calculatrices aux maisons.

En savoir plus

Pour aller plus loin

La loi Énergie-Climat : Un tournant majeur pour la transition énergétique et les énergies renouvelables en France

La loi Énergie-Climat : Un tournant majeur pour la transition énergétique et les énergies renouvelables en France

Votée il y a plus de trois ans, au moment où le monde entier avait les yeux tournés vers la jeune militante écologiste Greta Thunberg à l’ONU, la loi Énergie et Climat, adoptée par le Parlement en septembre 2019 avant d’être promulguée deux mois plus tard, gravait dans le marbre les ambitions de la France en matière d’objectifs environnementaux, à savoir : atteindre la neutralité carbone d’ici 2050.

Liens connexes

Soyez informé.e de nos dernières nouveautés et actualités

Votre adresse e-mail

En m'inscrivant à la newsletter, j'accepte la politique de protection des données de RS France. Je pourrai me désinscrire à tout moment.