Récemment recherché

    Comment faire des économies d'énergie en hiver ?

    Comment faire des économies d'énergie en hiver ?

    Article publié le 30/11/2021

    En entreprise, les sources de consommation énergétique sont nombreuses. Et c'est encore plus le cas en hiver, où, selon les régions et la météo, le climat peut impacter sévèrement la facture énergétique des professionnels. Entre le chauffage, le système d’éclairage, la ventilation et l'isolation, il existe de nombreux leviers sur lesquels travailler. Exemples, bonnes pratiques et illustrations.

    Les bonnes pratiques pour économiser l'énergie en hiver

    L'hiver ne frappe pas toutes les entreprises de la même manière, car tout dépend des conditions météorologiques de chaque région. Néanmoins, pour limiter votre consommation d'énergie, les conseils restent les mêmes dans tous les contextes.

    Le chauffage

    Selon l'ADEME (l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie), le système de chauffage représente en moyenne 50 % de la facture énergétique d’un bâtiment professionnel. Il est donc important de réduire son impact sur vos dépenses en énergie :

    • identifier les zones qui n’ont pas ou peu de besoin en chauffage ;
    • aérer les pièces dans les moments où le chauffage est éteint ;
    • ajuster la température à la baisse lorsqu'il n'y a personne (soir et week-end par exemple).

    La température recommandée pour les activités de bureau se situe entre 19 et 21 ℃ (elle peut être inférieure dans les sanitaires), et entre 10 et 12 ℃ pour les réserves et les archives. Diminuer de 1 ℃ la température de consigne de votre installation permet de réduire la consommation annuelle en chauffage de 5 à 10 %.

    L'éclairage

    En hiver, la nuit tombe tôt et le jour se lève plus tard. Par conséquent, les bâtiments, usines, entrepôts et bureaux ont besoin d'être davantage éclairés. Pour limiter la pression de l'éclairage sur la facture, vous pouvez :

    • choisir des ampoules à LED;
    • réaménager les espaces intérieurs pour bénéficier de la lumière naturelle de la journée lorsque cela est possible
    • mettre en place des luminaires adaptatifs en fonction de la lumière naturelle ;
    • éteindre l’éclairage intérieur des bâtiments la nuit, le week-end et lors des périodes de fermeture, conformément à la réglementation ;
    • déployer des sources efficaces et une gestion en fonction de la présence.

    Veille des machines et produits électroniques

    Ils mobilisent une dépense énergétique constante, même lorsque l’appareil est inutilisé. Cela vaut d'ailleurs pour toutes les saisons. Pour en limiter l'impact énergétique, il est important de:

    • paramétrer la veille des ordinateurs et éteindre complètement les écrans la nuit ;
    • éteindre tous les appareils lorsqu’ils ne sont pas utilisés ;
    • préférer les ordinateurs portables qui consomment 50 à 80 % de moins qu’un poste fixe ;
    • réduire ou arrêter les systèmes audiovisuels non indispensables, tels que les projecteurs ou écrans des halls d’accueil ou des cafétérias.

    L'isolation

    Un bâtiment bien isolé est un bâtiment mieux protégé face aux aléas de l'hiver. Pour cela, vous pouvez :

    • vérifier vos bâtiments avec des caméras thermiques pour détecter avec précision les pertes énergétiques de vos bâtiments. Le relevé de ces points faibles permet de déterminer un plan d’action afin d’optimiser l’efficacité énergétique et réduire votre facture énergétique ;
    • isoler par l'intérieur ou l'extérieur si ce n'est pas fait ;
    • auditer également vos portes et fenêtres pour limiter la déperdition de chaleur.
    economie energie batiment

    Les obligations légales de l'employeur

    Économiser l'énergie en hiver n'est pas seulement une bonne chose pour votre budget, c'est surtout une obligation qui s'inscrit dans les responsabilités de l'employeur en lien avec les réglementations françaises et européennes. Si le Code du travail ne prévoit pas de température minimale dans les locaux professionnels, les entreprises doivent protéger leurs salariés du froid. L'entreprise doit rester vigilante face aux risques professionnels, y compris ceux liés au froid ou aux intempéries. La loi parle à ce sujet d'«ambiance thermique» et précise que « Les locaux fermés affectés au travail sont chauffés pendant la saison froide. Le chauffage fonctionne de manière à maintenir une température convenable et à ne donner lieu à aucune émanation délétère ».

    Selon les chercheurs de l'Institut national de recherche et de sécurité (INRS), une température inférieure à 14°C n'est acceptable que pour des activités soutenues. Et lorsque la température chute en dessous de 5°C, il existe un risque immédiat pour le salarié. Outre ces cas extrêmes, la température de confort dépend de l'activité des salariés et de leur ressenti. Selon l'INRS « on situe la température de confort entre 19 et 25°C, si on a une activité physique limitée. Le corps ne souffre alors pas objectivement de la température, il n'y a pas de travail physiologique spécifique ». Dès que les salariés bougent un peu, ils peuvent se contenter d'une ambiance à 19°C. En revanche, pour un travail « mental » sédentaire, mieux vaut avoir bien chaud au bureau (plutôt à 23-24°C).

    Les responsabilités et obligations des entreprises

    En attendant les détails concernant la RE2020, c'est la RT2012 qui fait foi en matière de réglementation concernant la question écologique pour encore quelques mois. La future RE2020, qui doit entrer en vigueur au 1er janvier 2022 pour la construction de bâtiments ou parties de bâtiments à usage d'habitation, s’attache à réduire l’empreinte carbone des bâtiments sur toute leur durée de vie.

    Les dates clés de la RE2020

    • À compter du 1er janvier 2022 pour la construction de bâtiments ou parties de bâtiments à usage d'habitation.
    • À partir du 1er juillet 2022 pour les constructions de bâtiments ou parties de bâtiments de bureaux, ou d'enseignement primaire ou secondaire.
    • À partir du 1er janvier 2023 pour les extensions de ces constructions et aux constructions provisoires.

    La RE 2020 est compatible avec tous les modes d'isolation, dont l'isolation par l'intérieur qui reste la solution plébiscitée sur 80 % des projets neufs de la RT 2012. La RE 2020 pousse à améliorer la ventilation des logements, sans filtration ni augmentation des débits, par une meilleure étanchéité à l'air de l'enveloppe du bâtiment et des réseaux de ventilation. Pour répondre aux critères de la RE 2020, les bâtiments à énergie positive doivent avoir :

    • Une consommation de chauffage inférieure à 12 kwhep/m².
    • Une consommation totale d’énergie inférieure à 100 kwh/m² (avec l’eau chaude, les lumières,…).
    • La capacité de produire de l’énergie pour que le bilan énergétique soit positif sur le chauffage, les luminaires, la production d'eau chaude, et la climatisation.

    Votre liste de contrôle pour économiser l'énergie en hiver

    Afin de vous assurer de ne rien oublier, vous pouvez consulter notre liste de contrôle pratique qui vous permettra d'optimiser votre démarche préventive et curative afin d'économiser l'énergie en hiver.

    • Nettoyez vos radiateurs et désencombrez l’espace devant eux.
    • Faites entretenir votre chaudière
    • Installez un système de programmation de chauffage
    • Traquez les entrées d’air et les pertes de chaleur
    • Changez les joints abîmés de vos fenêtres et nettoyez les cadres pour qu’elles ferment correctement.
    • Isolez vos combles pour éviter une perte de 20 à 30 % de votre chauffage.
    • Remplacez vos vieilles ampoules pour des LED économes

    economie energie

    Si l'hiver est la saison par excellence où la recherche de l'économie d'énergie est la plus importante, il ne faut pas non plus sous-estimer les autres saisons. En effet, en été, vous aurez le problème inverse - en particulier dans les régions les plus exposées aux chaleurs intenses et aux canicules - pour tenter d'économiser l'énergie tout en maintenant dans vos bâtiments une température acceptable.

    Produits associés

    Chauffages

    Chauffages

    Convecteurs, , électriques, tubulaires, rayonnants, infrarouges, à ventilateur... Découvrez tous nos chauffages et radiateurs.

    En savoir plus

    Mesure qualité air

    Mesure qualité air

    Ces appareils mesurent des paramètres essentiels comme l'humidité, la température, le volume d'air, la vitesse de l'air, l'oxygène, etc.

    En savoir plus

    Pour aller plus loin