Guide : choisir le bon éclairage en fonction de son poste de travail

eclairage poste

L’éclairage est un élément important dans un espace de travail. Outre qu’elle assure la sécurité des employés, force est de constater que leur santé dépend étroitement du type d’éclairage et du niveau d’éclairement. Si vous êtes responsable QHSE ou ingénieur de maintenance, le confort et la sécurité de vos collègues en matière d’éclairage est une de vos missions. Dans ce mini-guide, vous trouverez une tonne d’informations utiles pouvant vous aider à améliorer la qualité de l’éclairage dans votre entreprise

L’éclairage des entrepôts

L’amélioration de la qualité de l’éclairage dans un entrepôt impacte positivement la santé et la productivité des employés. Les experts identifient trois sources de lumière permettant d’éclairer un entrepôt. Ce sont les ampoules halogènes, les ampoules fluorescentes et les ampoules LED.

Afin d’améliorer la visibilité sur le lieu de travail, l’usage des ampoules LED ayant un niveau de rayonnage élevé est fortement recommandé. Leur impact dans la diminution des risques d’accident et la limitation des périodes d’arrêt de travail n’est plus à démontrer. Il va sans dire que de tels désagréments s’accompagnent de coûts exorbitants que l’on ne saurait négliger.

L’un des avantages des ampoules LED c’est leur coût de consommation énergétique. Le constat fait par les dirigeants d’entreprises situe en moyenne à 50 % les économies réalisées par les entreprises sur la facture d’électricité et, précisément, sur le budget de l’éclairage. Certains vont plus loin en estimant cette réduction dans l’ordre de 80 %.

L’autre avantage des ampoules LED c’est qu’elles sont conçues pour une utilisation longue durée. Selon les spécialistes, ces lampes ont une durée de vie d’au moins vingt ans. Par ailleurs, en plus de pouvoir être recyclées, elles ne contiennent pas de substances toxiques. En comparaison, les ampoules fluorescentes contiennent des molécules polluantes comme le mercure et ne peuvent être recyclées après utilisation.

En résumé, la technologie LED multiplie, de façon exponentielle, les possibilités de réaliser des marges bénéficiaires dans un entrepôt. C’est ce qui justifie son intégration dans divers domaines comme solution d’éclairage.

L’éclairage des bureaux

eclairage bureau

Si l’ergonomie, le siège, la table, le rangement et l’aération sont des éléments indispensables pour assurer le confort dans un bureau, l’éclairage ne l’est pas moins. Que ce soit la lumière, la couleur ou la puissance des lampes, leur importance, pour assurer une parfaite visibilité et une concentration optimale des agents, est certaine.

Le niveau d’éclairement et une bonne qualité d’éclairage sont essentiels dans un bureau. Ils garantissent un excellent confort de lecture et permettent d’éviter la fatigue visuelle. Voici quelques critères permettant de mesurer la qualité d’un éclairage de bureau et sa pertinence. Il s’agit entre autres de la luminosité, de l’homogénéité, et des couleurs.

La définition des besoins en matière d’éclairage doit donc tenir compte de l’activité menée et de l’emplacement des espaces de travail. Selon l’article R.4213-2 du Code du travail en vigueur en France, le recours à la lumière naturelle est à privilégier dans la conception architecturale des bâtiments à usage de bureaux. Dans son alinéa 3, cet article dispose que quand on se trouve dans un bureau, l’extérieur doit être visible à hauteur de l’œil.

Bien que la lumière naturelle soit suffisante, pour éclairer de manière uniforme tous les espaces, conformément à la loi, l’installation des sources d’éclairage additionnelles est fortement recommandée par les spécialistes.

En fonction de la spécificité de chaque lampe, le choix peut être porté sur les lustres, les lampes de bureau, les appliques murales ou les lampadaires. Si les lustres et les plafonniers sont capables d’éclairer toute la pièce, les lampes de bureau, quant à elles, permettent d’augmenter le niveau d’éclairement sur le plan de travail.

L’éclairage des ateliers

Le choix des luminaires destinés à l’éclairage de vos ateliers doit s’appuyer sur les lampes industrielles. Celles-ci sont disponibles sur le commerce dans des gammes variées. Mais la tendance montre que nombre d’acheteurs orientent leur choix vers les lampes industrielles issues de la technologie LED.

Il faut savoir qu’une ampoule industrielle LED est constituée d’un culot dont le diamètre est de 40 mm. Très puissantes, ces ampoules sont recommandées pour l’éclairage des grands espaces. Leur puissance oscille entre 80 et 160 watts pour une intensité lumineuse comprise entre 8000 et 16 000 lumens. Cela représente une très haute intensité de lumière. L’amplitude de l’angle d’éclairage d’une ampoule LED est de 120°. Ces lampes offrent donc une visibilité parfaite dans un atelier.

En guise d’option complémentaire aux lampes industrielles, n’hésitez pas à faire installer une suspension luminaire sur laquelle l’ampoule sera placée. Ce type d’accessoire joue également un rôle au plan esthétique. Le recours à une tige, un câble ou une chaîne est nécessaire pour ce faire.

Vous pouvez aussi opter pour une lampe néon LED. Sa particularité se trouve dans le type d’éclairage qu’elle offre. Sur le commerce, on retrouve les tubes néon LED de 60, 120 et 150 cm. La cloche LED se caractérise par son côté pratique facilement maniable et une ergonomie en forme de cloche. Sa morphologie facilite la concentration de la lumière autour de 120°.

Enfin, le design actualisé et moderne de la réglette LED en fait un accessoire unique. Elles sont disponibles sur le commerce en modèles plats très esthétiques ou en néon LED d’une longueur comprise entre 60 et 150 cm. Leur installation se fait dans un revêtement qui les protège. Elles offrent un éclairage quasi uniforme sur de petites surfaces.

L'importance d'un éclairage adapté au poste de travail

Un éclairage adéquat du poste de travail est essentiel pour assurer le confort, la sécurité et la productivité des employés. Le Code du travail précise les exigences en matière d'éclairage des lieux de travail, stipulant que l'éclairement doit être suffisant pour éviter la fatigue visuelle et permettre de déceler les risques perceptibles à la vue. Pour un poste de travail de bureau, le niveau d'éclairement recommandé se situe généralement entre 300 et 500 lux. Cependant, ce niveau peut varier selon la nature des tâches effectuées.

Un éclairage ergonomique combine idéalement la lumière naturelle et un éclairage artificiel bien pensé. Les luminaires doivent être choisis et positionnés de manière à éviter l'éblouissement et les reflets gênants, notamment sur les écrans de visualisation. L'utilisation de lampes LED offre de nombreux avantages, comme une bonne efficacité énergétique et un excellent rendu des couleurs. Il est également important de considérer la température de couleur de la lumière émise, qui peut influencer le confort visuel et la productivité des travailleurs. En optimisant l'éclairage du poste de travail, on contribue non seulement à améliorer les conditions de travail, mais aussi à réduire les risques d'accidents et à augmenter l'efficacité globale de l'espace de travail.

Optimisation de l'éclairage du poste de travail pour une meilleure productivité

L'optimisation de l'éclairage du poste de travail va au-delà du simple respect des normes réglementaires. Elle contribue significativement à améliorer le confort visuel, réduire la fatigue oculaire et augmenter la productivité des employés. Pour un éclairage ergonomique optimal, il est recommandé de combiner l'éclairage général du lieu de travail avec un éclairage localisé adapté à chaque poste. Les lampes de bureau à LED, par exemple, offrent une solution flexible permettant d'ajuster l'intensité et la direction de la lumière selon les besoins spécifiques de chaque tâche. Il est également crucial de prendre en compte la température de couleur de la lumière : une lumière plus froide (autour de 4000K) favorise la concentration pour les tâches nécessitant une grande précision, tandis qu'une lumière plus chaude (environ 3000K) est préférable pour les espaces de détente. De plus, l'intégration de systèmes de contrôle de l'éclairage, tels que des détecteurs de présence ou des variateurs d'intensité, permet non seulement d'optimiser la consommation énergétique mais aussi d'adapter l'éclairage aux variations de la lumière naturelle tout au long de la journée. En accordant une attention particulière à l'éclairage de chaque poste de travail, les employeurs peuvent créer un environnement visuel confortable qui favorise le bien-être des employés et stimule leur efficacité.

L’éclairage des laboratoires

eclairage laboratoire

La connaissance du niveau d’éclairement recommandé est nécessaire pour mettre la lumière dans un laboratoire. Comme dans d’autres secteurs, le confort et l’activité à mener sont les principaux éléments à prendre en compte.

La norme NBN EN 12464-1 définit la nomenclature applicable en matière d’éclairage de ce type de bâtiment. Quatre principaux critères ont été identifiés par ladite norme en guise de prescriptions. Il s’agit de respecter le niveau d’éclairement moyen, de définir la valeur limite de l’UGR, d’uniformiser l’éclairage afin de conserver le même niveau d’éclairement dans tous les coins du laboratoire et de veiller au rendu des couleurs.

Ces recommandations normatives sont spécifiques aux locaux abritant les services des laboratoires et ne revêtent pas un caractère globalisant tous les locaux de l’hôpital.

Locaux du laboratoire

eclairage locaux laboratoire

Local destiné à la stérilisation

locaux stérilisation eclairage

Les points à retenir

L’analyse d’un certain nombre de paramètres permet d’évaluer la qualité de l’éclairage et le niveau d’éclairement nécessaires pour un espace de travail. Il ne fait aucun doute qu’un mauvais éclairage comporte de nombreux risques sur le plan sanitaire. La santé et la sécurité des employés étant la préoccupation constante des dirigeants d’entreprises, l’amélioration de la qualité de l’éclairage devient une nécessité. C’est pourquoi l’éclairage doit être adapté à l’espace de travail, pour un confort optimal des employés et plus de productivité.

Éléments associés

Kit d'extraction

Kit d'extraction

Le kit d'extraction de fumée à souder Weller Zero Smog TL 2 filtre les fumées de soudure pour vous fournir de l'air pur sur votre lieu de travail.

En savoir plus

Zero Smog TL

Zero Smog TL

Le kit Weller Zero Smog TL 1 est une unité d'extraction de fumée à faible bruit qui alimente le lieu de travail en air pur.

En savoir plus

Soyez informé.e de nos dernières nouveautés et actualités

Votre adresse e-mail

En m'inscrivant à la newsletter, j'accepte la politique de protection des données de RS France. Je pourrai me désinscrire à tout moment.