- Publié le 18 avr. 2023
- Mis à jour le 6 sept. 2023
- 7 min
Le Guide du Micromètre
Découvrez tout ce qu’il faut savoir sur le micromètre, son fonctionnement et les différents types de micromètres existants pour apprendre à bien utiliser cet instrument de mesure de haute précision.
![guide-micrometre](http://res.cloudinary.com/rspoc/image/upload/w_1248,h_300,c_crop,c_fill,f_auto,q_auto/dpr_auto/v1678272504/RS%20CONTENTFUL/Discovery/FR/Maintenance/guide-micrometre/micrometre-guide.png)
Article publié le : 19 Septembre 2022
Le micromètre est un outil de haute précision que nous décryptons dans cet article afin de vous proposer un mode d’emploi concret, pour une utilisation optimale. Nous commencerons par vous présenter les différents types de micromètres, leurs caractéristiques et leurs fonctions. Puis, nous évoquerons les différences qui existent entre un micromètre mécanique et un micromètre électronique, pour vous permettre de faire le meilleur choix. Enfin, nous présenterons les types de systèmes de mesure du micromètre et vous conseillons dans l’emploi d’un micromètre intérieur, extérieur ou profondeur en fonction de vos besoins.
Qu’est-ce qu’un micromètre ?
Tout d’abord, commençons par définir ce qu’est un micromètre. Il s’agit d’un instrument de mesurede haute précision qui permet de lire et de mesurer les différentes épaisseurs et diamètres de petites pièces et composants, de 0,01 mm à 50 mm. Cet instrument offre ainsi la possibilité d'effectuer des mesures à l’échelle du micromètre. Pour cela, le micromètre enserre la pièce, offrant alors la possibilité à son utilisateur de relever sa taille avec une précision de 0,01 mm, soit d’un centième de millimètre.
Le micromètre est également appelé Palmer par certains utilisateurs, car c’est Jean-Louis Palmer, un mécanicien, qui, en 1848, a inventé cet instrument à qui il a donné son nom.
Le micromètre, ou Palmer,est constitué d’un corps en forme de C avec une touche fixe et une autre, mobile, nécessitant un calibrage manuel à chaque intervention. La rotation du dispositif d’avance rapide permet de serrer la pièce, puis le limiteur de couple permet de l’immobiliser.
Selon ses besoins, un utilisateur préfèrera choisir un micromètre d’intérieur, un micromètre d’extérieur ou un micromètre de profondeur.
Le micromètre est un instrument qui doit être manipulé avec soin. Il faut veiller à ne pas le laisser tomber et à toujours le garder propre et sec, à l’abri de la poussière, ainsi que des rayons du soleil pour un micromètre digital. Aussi, le micromètre est habituellement vendu dans une mallette professionnelle qui en garantit la préservation et la protection.
Quand utilise-t-on un micromètre ?
Tout d’abord, commençons par définir ce qu’est un micromètre. Il s’agit d’un instrument de mesurede haute précision qui permet de lire et de mesurer les différentes épaisseurs et diamètres de petites pièces et composants, de 0,01 mm à 50 mm. Cet instrument offre ainsi la possibilité d'effectuer des mesures à l’échelle du micromètre. Pour cela, le micromètre enserre la pièce, offrant alors la possibilité à son utilisateur de relever sa taille avec une précision de 0,01 mm, soit d’un centième de millimètre.
Le micromètre est également appelé Palmer par certains utilisateurs, car c’est Jean-Louis Palmer, un mécanicien, qui, en 1848, a inventé cet instrument à qui il a donné son nom.
Le micromètre, ou Palmer,est constitué d’un corps en forme de C avec une touche fixe et une autre, mobile, nécessitant un calibrage manuel à chaque intervention. La rotation du dispositif d’avance rapide permet de serrer la pièce, puis le limiteur de couple permet de l’immobiliser.
Selon ses besoins, un utilisateur préfèrera choisir un micromètre d’intérieur, un micromètre d’extérieur ou un micromètre de profondeur.
Le micromètre est un instrument qui doit être manipulé avec soin. Il faut veiller à ne pas le laisser tomber et à toujours le garder propre et sec, à l’abri de la poussière, ainsi que des rayons du soleil pour un micromètre digital. Aussi, le micromètre est habituellement vendu dans une mallette professionnelle qui en garantit la préservation et la protection.
Que mesure-t-on avec un micromètre ?
L’unité de longueur du micromètre, le micron, est invisible à l'œil nu. Le micromètre est ainsi un appareil qui permet de rendre visibles des dimensions microscopiques, communes dans le monde industriel. Le micromètre, ou Palmer, permet donc de mesurer, mais également de comparer des dimensions avec une grande précision. Il est utilisé pour mesurer les dimensions linéaires intérieures et extérieures d’une pièce. Dans l’industrie automobile, il est employé pour mesurer, par exemple, les trous d’un bloc moteur pour permettre au mécanicien de serrer les pistons avec un ajustement précis.
Le Palmer est un outil fiable et homologué, qui permet aux ingénieurs du monde entier de ne rien laisser au hasard et, ainsi, de réaliser des mesures extrêmement précises. Le micromètre assure également une lecture identique, quel que soit l’opérateur chargé du relevé.
Comment calibrer son micromètre ?
Pour calibrer ou étalonner son micromètre, un système de friction permet d’ouvrir la touche mobile. L’utilisateur doit ensuite placer sa pièce entre la touche mobile et la touche fixe, et ce, en tournant le dispositif d’avance rapide. Attention : il ne faut pas serrer la pièce jusqu’à son immobilité totale avec le dispositif d’avance rapide. Pour terminer cette opération, il faut utiliser le limiteur de couple qui se présente au bout du micromètre et qui permet d’immobiliser parfaitement la pièce, puis enclencher le dispositif de blocage. Il ne reste plus qu’à lire les mesures indiquées en millimètre et en demi-millimètre sur l’échelle supérieure de la douille graduée avec un micromètre mécanique, dont les traits de graduations teintés en noir sont non-effaçables et donc bien lisibles. La lecture sur un micromètre digital ou numérique s'effectue directement sur l’écran d’affichage des mesures.
Les différents types de Micromètres
Il existe différents types de micromètres (micromètre d’extérieur, micromètre d’intérieur, micromètre de profondeur) que vous pouvez découvrir ici. Avec l’évolution des technologies, les micromètres mécaniques laissent peu à peu la place à une version digitale de cet instrument de haute précision : le micromètre numérique (ou électronique). Alors que la lecture du micromètre mécanique est manuelle, la lecture du micromètre électroniques’affiche automatiquement sur un écran. Selon les besoins de l’utilisateur, le choix de l’instrument adapté peut se porter sur un micromètre intérieur, extérieur ou de profondeur.
Le Micromètre intérieur
Le micromètre intérieur permet de mesurer le diamètre intérieur des trous cylindriques, par exemple, le trou intérieur d’un écrou. Il existe également des micromètres intérieurs trois touches couramment utilisés pour vérifier et contrôler le diamètre d’un alésage afin d’usiner avec un soin particulier la surface d’une pièce creuse.
Le Micromètre extérieur
Le micromètre extérieur est utilisé pour mesurer les épaisseurs et les diamètres extérieurs des pièces. Il permet de mesurer les dimensions linéaires entre deux points.
Le Micromètre de profondeur
Le micromètre de profondeur, appelé également jauge de profondeur micrométrique, est employé pour mesurer la profondeur précise des trous et des fentes d’une pièce.
Pour conclure, il existe une large déclinaison de micromètres (micromètre d’intérieur, d’extérieur ou de profondeur) répondant à diverses applications, notamment dans le secteur de l’automobile et de l’industrie. Pour effectuer des mesures exactes et conformes, nous vous invitons à découvrir notre vaste gamme de micromètres, jauges de profondeur,pieds à coulisse et compas.
Produits associés
Micromètre Intérieur RS PRO 5mm à 30mm
Effectuez des mesures extrêmement précises avec ce micromètre interne numérique de RS Pro.
Micromètre Extérieur RS PRO NaN 25mm
Ce micromètre de haute technologie utilise des unités impériales et métriques avec un haut niveau de précision.
Jauge de profondeur micrométrique RS PRO
Micromètre de profondeur avec tiges interchangeables fourni dans un boîtier en polypropylène.